Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht

    Kabelbinder

    Es gibt heute viele verschiedene Arten von Kabelbindern, sie sind in verschiedenen Farben, Materialien, Längen und Breiten erhältlich. Kabelbinder können auch als Drahtbinder, Reißverschlussbinder oder Schlauchbinder bezeichnet werden. Die Befestigungselemente sind ein kostengünstiger Artikel, der viele Verwendungsmöglichkeiten hat, einschließlich des Zusammenhaltens von Dingen wie Kabeln. Sie sind ideal für den Einsatz in jedem Werkzeugkasten.

    Kabelbinderbefestigungen sind in der Regel Einwegartikel; sie werden eher abgeschnitten als gelockert und wiederverwendet. Wenn eine geschlossene Schlaufe wieder geöffnet werden muss, ist es möglich, die Ratsche aus dem Gestell zu lösen, anstatt den Kabelbinder durch Abschneiden zu zerstören. Während einige Kabelbinder für die Wiederverwendung mit einer Lasche, die die Ratsche löst, konzipiert sind, muss normalerweise eine Nähnadel oder ein kleiner Schraubendreher zwischen die Ratsche und das Gestell eingeführt werden. Auf diese Weise sind wiederverwendete Bänder sind schwächer als neue.

    Wie verwendet man einen Kabelbinder?

    Kabelbinder sind einfach zu verwenden und zu entfernen. Führen Sie das spitze Ende des Binders in den Kopf des Binders ein. Die Zähne des Kabelbinders rasten ein, ziehen Sie den Kopf bis zum Anschlag fest. Wenn der Binder nicht einrastet, lösen Sie den Binder und drehen Sie ihn um. Er zieht sich nur an, wenn er richtig eingesetzt wird.

    Wenn Sie den Binder nicht wiederverwenden wollen, können Sie das Ende abschneiden, um einen ordentlicheren Eindruck zu erhalten.

    Einige Beispiele für verschiedene Kabelbinder

    • Farbige Kabelbinder: Die Verwendung farbiger Kabelbinder ist eine gute Möglichkeit, Kabelgruppen zu identifizieren. Wir führen Produkte mit verscheiden Farben wie schwarz, naturfarbig, metallisch, grün und viele mehr
    • Markierungsbinder: Diese können beschriftet werden, um zu erkennen, was der Binder hält.
    • Edelstahl-Kabelbinder: Ideal für Anwendungen, die hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern, wie beispielsweise in der Schiffbauindustrie oder in der Lebensmittelverarbeitung.
    • Klettkabelbinder: Die strapazierfähige Klettverschluss-Technologie ermöglicht es Ihnen, Kabel mühelos zu bündeln und zu organisieren, ohne an Haltbarkeit einzubüßen.
    • Umweltfreundliche Alternativen: Erwägen Sie den Einsatz von wiederverwendbaren Kabelbindern, um Abfall zu reduzieren.

    Wo kann man Kabelbinder verwenden?

    Die Einsatzmöglichkeiten für Kabelbinder sind endlos. Im Allgemeinen werden sie zum Zusammenbinden von Kabeln und Drähten verwendet, aber andere Verwendungen können auch Übungsanlagen, die Sicherung von Reißverschlüssen, die Identifizierung von Schlüsseln, die Sicherung von losen Gegenständen beim Transport, die Beseitigung von Verstopfungen in Spülbecken oder sogar für Kindersicherungsschränke umfassen.

    Wo bekommt man mehr Informationen über die Funktionsweise und verschiedenen Arten von Kabelbindern?

    Falls Sie weitere Fragen zu verschiedenen Kabelbindertypen haben oder Tipps zur Verwendung suchen, schauen Sie am besten in unseren Ratgeber.

    Filter
    Sortieren nach
    61 von 61
    Ergebnisse pro Seite