Pressemitteilungen


RS Components schließt Exklusivvertrag mit Red Pitaya zum Vertrieb ihres revolutionären Open-Source-Instruments für die Test- und Messtechnik

Vereinbarung mit RS ermöglicht dem neugegründeten Test- und Messtechnikunternehmen die Lieferung von preisgünstigen Open-Source-Messinstrumenten mit einzigartiger Technologie für die breite Masse
 

RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), weltweit führender High Service Distributor für Produkte aus der Elektronik, Automation und Instandhaltung, hat mit Red Pitaya, einem wichtigen neuen Wettbewerber im Bereich Test- und Messtechnik, eine exklusive Vereinbarung zum Vertrieb des ersten bahnbrechenden Produkts des jungen Unternehmens unterzeichnet. Es handelt sich um ein Messinstrument auf einer Platine, das auf einer offenen Systemplattform für Instrumentierung und Steuerung basiert und zum Preis von weniger als 500 $ mehrere teure Laborgeräte ersetzen kann.

Red Pitaya hat aus der großen Community der Entwickler, die einer Kickstarter-Förderkampagne gefolgt sind, eine unglaubliche Unterstützung erfahren und das dabei gesetzte Ziel um das Fünffache übertroffen. Das schon in der frühen Phase große Interesse an Red Pitaya ist auf den einzigartigen Ökosystem-Ansatz zurückzuführen, bei dem eine Hardware-Plattform auf Xilinx-Basis mit einer online zugreifbaren Anwendungssammlung, in der sich unter anderem Applikationen für Signalgenerator, Oszilloskop und Spektrumanalysator finden, kombiniert wird.

Das Red Pitaya Ökosystem besteht aus:

  • Einem rekonfigurierbaren Instrument im Kreditkartenformat, bei dem die Signalverarbeitung über einen Xilinx Zynq™ System-on-Chip (SoC), der die Software-Programmierbarkeit eines dual ARM Cortex™-A9 MPCore mit der Hardware-Programmierbarkeit eines FPGA kombiniert, erfolgt. Hieraus ergibt sich eine unvergleichliche Systemleistung, und so enthält das Instrument zwei analoge HF-Ein- und Ausgänge, vier analoge Ein- und Ausgänge mit geringerer Bandbreite und 16 Eingangs-/Ausgangs-Ports. Es unterstützt Ethernet und verfügt über einen Micro SD-Slot.
     
  • Auf Bazaar Cloud Marketplace, in dem eine Reihe von Open-Source-Anwendungen für die Test- und Messtechnik - wie ein Oszilloskop, ein Spektrumanalysator und ein Arbitrary-Signalgenerator - enthalten sind, kann über die meisten Browser mit einem Tablet oder einem PC zugegriffen werden.
     
  • The Backyard, eine Anwendungssammlung für korrespondierende Open-Source-Codes, Anwendungsanleitungen und Tools für die weitere Entwicklung, ermöglicht der Entwicklungs-Community die gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit an neuen Anwendungen.

Das Ziel von Red Pitaya ist die Förderung der Kreativität und der Unabhängigkeit von bestehenden Strukturen hin zur offenen Instrumentierung. Dadurch sollen weit größere Anwendergruppen, wie Nachwuchs-Entwickler, Funkamateure, Ausbildungsbereiche und neu gegründete Unternehmen, aber auch etablierte Anwender in Forschung, Entwicklung und Industrie auf diese Technologien zugreifen können.

Die erste kommerzielle Produktion des Red Pitaya Instruments und seine Anwendungen werden im Laufe des Jahres exklusiv von RS lieferbar sein. Red Pitaya basiert auf einem GNU/Linux-Betriebssystem und kann auf verschiedenen Ebenen mit einer Vielzahl von Softwareschnittstellen programmiert werden, hierzu gehören HDL, C/C++, Skriptsprachen und HTML-basierte Web-Schnittstellen.

„Red Pitaya ist eine wirklich innovative Idee und wird im Bereich der Test- und Messtechnik für einige Veränderungen sorgen”, sagte Philip Dock, Global Head of Product & Supplier Management von RS Components. „Es ist ein kompakter und leistungsstarker Bausatz für Anwendungen der Test- und Messtechnik, und mit einem Preis von weniger als 500 $ ist es das erste Instrument mit derartiger Funktionalität, das für die breite Masse erschwinglich ist. Es ist spannend, bei einer erstmaligen Produktvorstellung als einziger Distributor dabei zu sein. Wir glauben, dass das Instrument großen Einfluss auf die Anwendungsmöglichkeiten von Interessenten aus diesem Bereich haben wird, egal ob es als preisgünstige Ergänzung bestehender Messgeräte durch erfahrene Profis oder als Lern- und Ausbildungswerkzeug für aufstrebende Entwickler genutzt wird”.

„Durch die Partnerschaft mit RS Components kann sich Red Pitaya auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, die Entwicklung innovativer Instrumente und die Unterstützung des einzigartigen Ökosystems, um mehrere teure Laborgeräte zu ersetzen. Wir sind der Überzeugung, dass sich hierdurch eine Community von Entwicklern bilden wird, die ihre Kreativität mit diesem Instrument besser umsetzen und bessere Produkte entwickeln können”, fügte Borut Baričevič, Mitbegründer und Produktmanager von Red Pitaya, hinzu.

Red Pitaya wurde im Juni 2013 von vier Ingenieuren gegründet, deren Fachkenntnisse aus den Bereichen Robotik, leistungsstarke Diagnose und Instrumentierung für Partikelbeschleuniger stammen. Die Firmenneugründung wurde im vergangenen Jahr durch ein Startkapital von mehr als 255.000 $ durch das Kickstarter-Projekt abgesichert, und für die innovative Herangehensweise an Produktentwicklungen im Test- und Messtechnikbereich erhielt das Unternehmen eine starke Unterstützung aus der Industrie. Weitere Informationen finden Sie unter www.redpitaya.com.

Über RS Components

RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, einem weltweit führenden High Service Distributor für Produkte aus der Elektronik, Automation und Instandhaltung. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir mehr als einer Million Kunden über 500.000 Produkte über unseren Katalog und das Internet an. Täglich bringt RS rund 44.000 Sendungen auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Automation, Messtechnik, Elektroinstallation und Mechanik. Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2013 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von mehr als 1,24 Milliarden Pfund Sterling auf. Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: de.rs-online.com