Pressemitteilungen
Raspberry Pi 3 kann jetzt bei RS Components bestellt werden: Neueste Generation des Low-Cost-Computer-Boards legt die Messlatte mit größerer Leistung, 64-bit Support und Wireless-Konnektivität höher
Verfügbar bei RS bietet die neueste Generation des Raspberry Pi 50% mehr Leistung als der Raspberry Pi 2 und integriert Bluetooth und Wireless-LAN-Kommunikationstechnologien
Mörfelden-Walldorf, Deutschland, 29 Februar 2016:
RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), der globale Distributor für Ingenieure und Techniker, hat heute bekannt gegeben, dass der neue kreditkartengroße Single-Board-Computer Raspberry Pi 3 Modell B der Raspberry Pi Foundation ab sofort über /web/generalDisplay.html?id=raspberrypi bestellt werden kann. Auf den weltweiten Einsatz in der Industrie, im Home-Bereich sowie an Schulen und Hochschulen abzielend, integriert die neueste Generation des Raspberry Pi einen leistungsfähigen 64-bit ARM Cortex-A53 Quad-Core-Prozessor. Dadurch bietet das neue Modell deutlich mehr Leistung und eine integrierten Bluetooth und Wireless-LAN-Anbindung als Standard für Entwicklungsprojekte des Internet of Things (IoT).
Aufbauend auf dem phänomenalen Erfolg der Vorgänger - dem Raspberry Pi 1 Model B+ und Raspberry Pi 2 Modell B – wurde mit dem Raspberry Pi 3 die Verarbeitungskapazität deutlich aufgewertet. Er bietet 50% mehr Leistung als der Raspberry Pi 2 und etwa zehn mal mehr gegenüber dem Original Raspberry Pi 1. Dies erlaubt auch die Ausführung von High-End-Anwendungen.
Das Board basiert auf dem Broadcom BCM2837 SoC, der einen ARM Cortex-A53 quad-core Prozessor, der mit 1,2 GHZ läuft, umfasst. Hinzu kommt ein BCM43438 Combo Connectivity Device, welches 802.11b/g/n Wireless LAN zur Verfügung stellt sowie Bluetooth Classic und Bluetooth Low Energy. Der BCM2837 integriert auch einen Dual-Core VideoCore IV Multimedia-Coprozessor, der folgendes bietet:
1.2Gpixel S / s Fill Rate, 1.8Gtexel / s der Texturing Rate29 GFLOPs Shader-RechendurchsatzOpenGL ES 1.1 / 2.0-Support1080p60 Hardware Video Dekodierung1080p30 Hardware-VideocodierungEine Hardware-Bildsensor-Pipeline
Der Raspberry Pi 3 lädt sein Betriebssystem aus einer microSD-Karte und setzt
den NOOBS (New out of the box-Software) Easy Installation Manager. Die Standardinstallation des Raspbian Betriebssystems erfolgt gebündelt mit einer Reihe Anwendungen und Programmierwerkzeugen einschließlich Node-RED. Dieses Visual Tool unterstützt die Verdrahtung von Hardwaregeräten, APIs und Online-Diensten, so dass das Board ideal für die schnelle Entwicklung und das Prototyping von IoT-Projekten ist.
Unter Beibehaltung der gleichen Grundfläche wie die früheren Versionen des Raspberry Pi - mit seinen kreditkartengroßen Abmessungen von 85 x 56 x 17 mm - behält der Raspberry Pi 3 Modell B viele der gleichen Funktionen und Fähigkeiten der vorherigen Generation. Dazu gehören: Der umfangreiche 40-pin GPIO (General Purpose Input Output)-Anschluss; vier USB-Anschlüsse; Full-HD HDMI; 10/100 Ethernet; 3,5 mm Audio-Buchse und Composite-Video; eine Kamera- (CSI-2) und Anzeige- (DSI) Schnittstelle und ein Micro-SD-Kartensteckplatz. Die Stromversorgung zur Karte ist über seine Micro-USB-Buchse mit einen externen Steckernetzteil (PSU) möglich.
"Wir enthüllen die dritte Generation des Raspberry Pi vier Jahre nach der Einführung des ursprünglichen Raspberry Pi Board am 29. Februar 2012“, sagte Eben Upton, Gründer und der Raspberry Pi-Stiftung. “Dieser Tag steht auch für vier Jahre einer sehr erfolgreichen Beziehung zu RS. Als führender und vertrauenswürdiger Lieferant von Produkten, Technologien und Informationen für professionelle Ingenieure, Bastler und diejenigen, die ihre ersten Schritte in der Programmierung machen wollen, spielte der Distributor eine bedeutende Rolle für diesen Erfolg."
"Raspberry Pi hat einen weiteren wichtigen Schritt nach vorn in seiner Entwicklung gemacht", sagte Lindsley Ruth, Chief Executive Officer bei Electrocomponents, der britischen Muttergesellschaft von RS Components. "Basierend auf der robusten und bewährten Kombination aus Hardware und Software der Raspberry Pi-Plattform, bietet diese neueste Generation des Boards noch mehr Rechenleistung zusammen mit eingebetteter Wireless-Konnektivität sowie Software, die es Unternehmen oder Einzelpersonen einfach macht, Anwendungen für das Internet of Things zu entwickeln. RS fühlt sich geehrt, ein weiteres Kapitel als Vertriebspartner für die Raspberry Pi Foundation zu beginnen."
Die neue Raspberry Pi 3, der sich im Angebot von RS befindet, wird ausschließlich in Großbritannien unter Lizenz vom Distributor hergestellt. Ein Raspberry Pi 3 Compute Module I/O-Board wird in Kürze auch von RS erhältlich sein, so dass OEMs die Entwicklung ihre eigenen Raspberry Pi 3-basierten Lösungen für viele industrielle Anwendungen entwickeln können.
Über RS Components
RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, dem globalen Distributor für Ingenieure und Techniker. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir über einer Million Kunden mehr als 500.000 Produkte via Internet und unseren Katalog an. Täglich bringen wir rund 44.000 Pakete auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern und schließt Komponenten für die Elektronik, Elektrik, Automation und Messtechnik sowie Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ein.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2015 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,27 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: de.rs-online.com.