Mehr Hygiene mit mikrobiellen Schaltern

Es wird argumentiert, dass der Einsatz der BioCote Silberionen-Technologie bei Arcolectric-Schaltern eine Ansammlung von Mikroorganismen in empfindlichen Umgebungen verhindern kann.

Häufig sind Komponententeile wie Schalter die ersten Kontaktstellen eines Benutzers bei der Interaktion mit einem Produkt. Daraus folgt, dass Erreger oder Mikroorganismen, die sich an jedem Menschen befinden, unvermeidlich an die jeweilige Fläche übertragen werden.

Da Erreger in der Natur vorkommen und es äußerst schwierig ist, diese komplett aus einer Umgebung zu verbannen, können diese sogar in reinsten Umgebungen ein Problem darstellen. Wenn sie keiner Kontrolle unterliegen, häufen sie sich sehr rasch an Flächen an, manchmal sogar bis sie eine gefährliche Dichte erreichen. Tatsächlich besitzt nur ein einzelner Erreger die Fähigkeit, sich in innerhalb von nur acht Stunden auf über vier Millionen Erreger zu vervielfachen.

Bei der Verwendung von Komponenten in Umgebungen, die zwangsweise hygienisch rein sein müssen, z. B. in Krankenhäusern, Bereichen in denen Nahrungsmittel zubereitet werden und in Schulen, stellt sich ein offenkundiges Problem dar. Hierbei handelt es sich häufig um Bereiche mit starker Frequentierung, in denen über den Tag verteilt viele verschiedene Personen kommen und gehen. Jeder einzelne von ihnen ist dabei ein potenzieller Überträger von Erregern. Was kann also vor diesem Hintergrund unternommen werden, um die Ansammlung und Ausbreitung von Mikroorganismen über Komponententeile zu verhindern?

Die Industrie unternimmt entsprechende Schritte, um die Problematik direkt in Angriff zu nehmen. Technologische Innovationen sollen eine Ansammlung von Erregern in empfindlichen Umgebungen verhindern und auch die elektrischen Bauteile selbst schützen. Schauen Sie sich beispielsweise die Arbeit der Firma BioCote, die antibakterielle Verfahren entwickelt, in Kooperation mit der Marke Arcolectric von Elektron Technology an. Beide Firmen haben gemeinsam die weltweit erste Produktreihe antimikrobieller Geräteschalter entwickelt.

Kunden von Arcolectric können nun Wippschalter in Standard- und Miniaturausführung, Drucktaster-Schalter, zweipolige spritzwassergeschützte Schalter sowie Spritzschutz-/Staubschutzabeckungen bestellen, die alle über die innovative Silberionen-Technologie von BioCote verfügen. Letztere bietet einen integrierten antimikrobiellen Schutz für die gesamte Lebensdauer des Produkts. Die Menge an Erregern wie Bakterien, Schimmel und Pilzen wird auf diese Weise um bis zu 99,9 Prozent reduziert.

Ihnen ist vielleicht bekannt, dass Silber ein schadstofffreies Metall ist, das bereits seit Jahrhunderten wegen seiner Konservierungsfähigkeiten verwendet wird. Wussten Sie aber auch, dass es ebenfalls ein natürlicher antimikrobieller Stoff ist? Die Verwendung der BioCote Silberionen-Technologie in der Herstellung stattet die Schalter von Arcolectric mit einer Materialvergütung aus, die eine Ansammlung von Erregern an Oberflächen 24 Stunden am Tag effektiv verhindert.

Da Silber in der Natur vorkommt, umweltfreundlich und nachhaltig ist und weder mit der Zeit zerbricht, verschleißt, abgewaschen noch aus Produkten herausgelöst wird, ist es eine ideale Alternative zu synthetischen, organischen Chemikalien, die eher eine Gefahr für die elektrischen Komponententeile darstellen.

Laut Arcolectric wurden „strenge“ Forschungs-, Entwicklungs- und Testphasen mit den antimikrobiellen Schaltern durchlaufen. Demnach werden alle mit BioCote® geschützten Produkte nach ISO 22196 validiert und, sofern erforderlich, von einem unabhängigen Labor qualitätsgeprüft. Die Firma erklärt, dass nur Produkte, bei denen eine um mehr als 95 Prozent verringerte Bakterienbildung nachweisbar ist, berechtigt sind, die Marke BioCote als Garantie für die antimikrobiellen Eigenschaften zu tragen. Auf diese Weise werden höchste Hygienestandards nachhaltig sichergestellt.

„Die Schalter von Arcolectric werden bereits in vielen verschiedenen Konsumgüter- und Industriegeräten mit ‚starker Frequentierung‘ eingesetzt“, sagt Stuart Hutchings, Marketing Manager bei Arcolectric. Die Partnerschaft mit BioCote trägt dazu bei, dass die Schalteroberflächen vor der Ansammlung und Ausbreitung von Viren, Schimmel und Bakterien geschützt sind. Hutchings zufolge ist die Nachfrage nach diesen Vorteilen in Betrieben und Organisationen groß. „Wir rechnen mit einer starken Nachfrage unserer Kunden nach diesen bedeutenden Weiterentwicklungen für unsere Produkt-Bestseller“, so Hutchings.

„Immer mehr Komponententeile werden heute für stark frequentierte Anwendungsbereiche verwendet, in denen das Bakterienmanagement zu einer echten Problematik wird“, meinte Hutchings. „Die innovative Technologie von BioCote hilft uns dabei, dieses Problem zu lösen und bietet unseren Kunden einen neuen Fortschritt im Schalterbereich“.

Laut Graham Harvey von BioCote hat die Partnerschaft mit Arcolectric nicht nur für beide Unternehmen Vorteile, auch die Benutzer der elektrischen Komponenten profitieren davon. Durch das Projekt konnte BioCote nicht nur mit einer neuen Anwendung für die eigene Silberionen-Technologie punkten, auch die Schalter von Arcolectric profitieren von einem absoluten Alleinstellungsmerkmal und Endkunden haben eine bessere Kontrolle über die Reinlichkeit an ihren Einsatzorten. „Im Verbund mit guten Hygienepraktiken seitens der Anwender, zu denen beispielsweise das Händewaschen und Reinigungsroutinen gehören, bieten die neuen antimikrobiellen Komponenten von Arcolectric den Produkten einen höchst effektiven, sicheren und lang anhaltenden Schutz“, sagte Harvey.

Zwar ist es kaum möglich, Erreger komplett aus stark frequentierten Umgebungen zu verbannen, jedoch birgt die Anwendung innovativer technologischer Lösungen das Potenzial für erhebliche Vorteile. Um eine Ausbreitung von Keimen zu verhindern, besteht die Möglichkeit, die Ansammlung von Mikroorganismen an häufig benutzten Berührungspunkten einzudämmen. Auf diese Weise lassen sich potenzielle Gesundheitsrisiken in empfindlichen Bereichen in den Griff bekommen.