Drucker

Drucker sind Geräte, die Daten von einem Rechner über Kabel oder drahtlos annehmen und anschließend die digitale Grafik- und Textausgabe auf Papier übertragen können. Drucker sind heutzutage häufig in Büros zu finden und auch die meisten Haushalte haben mindestens einen verfügbaren Drucker. Drucker unterscheiden sich in Bezug auf Größe, Typ, Stil, Geschwindigkeit, Qualität sowie Kosten. Unternehmen und Berufstätige, die Ausdrucke mit hoher Auflösung benötigen, verwenden häufig Drucker der Spitzenklasse, während die Drucker für die heimische Verbraucherebene im Allgemeinen dafür benutzt werden, Texte und gelegentlich Fotos auszudrucken.

 

Bei der Auswahl von Druckern, suchen die meisten Verbraucher nach bestimmten spezifischen Eigenschaften, um beurteilen zu können, welche Drucker sich für ihre Aufgaben eignen. Die Geschwindigkeit des Druckers ist wichtig für diejenigen, die in großem Umfang drucken. Einige der kostengünstigen Drucker auf dem Markt haben Druckgeschwindigkeiten von ungefähr drei bis sechs Seiten pro Minute, wobei das Farbdrucken langsamer ist. Die meisten Drucker zeigen an, wie viele Seiten sie pro Minute in Farbe oder Schwarz-Weiß drucken.

 

Die Auflösung, die auf die Schärfe der Grafik und des Texts hinweist, ist ebenfalls für die meisten ein wichtiger Faktor. Die meisten Drucker im unteren Marktsegment haben mindestens 600 Dots/Inch, was eine ordentliche Qualität für die meisten Zwecke ist. Die kostspieligeren Drucker bieten höhere Auflösungen, aber ihre Preise sind auch höher.

 

Einige der beliebtesten Unternehmen, die Drucker herstellen, umfassen Hewlett-Packard, Canon, Panasonic, Xerox, Epson, Samsung, Dell und Lexmark. Drucker sind über verschiedene Stellen leicht erhältlich, einschließlich Elektronikgeschäfte wie beispielsweise Best Buy, Target oder Walmart. Sie sind auch über Online-Verkäufer erhältlich. Die Kosten unterscheiden sich auf Basis der Funktionen des Druckers, dessen Typs und dessen Marke.

 

Welche Druckertypen gibt es?

 

Da die Bedürfnisse sich zwischen Haushalts- und Unternehmensverwendungen sehr unterscheiden, sind heutzutage viele verschiedene Druckertypen erhältlich. Der allererste Hochgeschwindigkeitsdrucker wurde im Jahr 1953 verwendet, als Remington-Rand ihn für den Univac-Rechner entwickelte. In den folgenden Jahren gab es einige andere Drucker und heutzutage sind sie so günstig, dass die meisten Menschen sie sich ohne größere Probleme leisten können. Die heutzutage auf dem Markt befindlichen gängigsten und beliebtesten Druckertypen umfassen Tintenstrahldrucker, Laserdrucker, Etikettendrucker, Punktmatrixdrucker sowie die neuen 3D-Drucker.

 

Tintenstrahldrucker

 

Dies ist der gebräuchlichste Druckertyp zur häuslichen Verwendung, der auch in Büros zur Anwendung kommt, wo die Kosten für Tintenstrahldrucker der Spitzenklasse in die Tausende gehen können. Der Drucker erstellt das digitale Bild, indem er Tintentropfen auf das Papier stößt. Diese Drucker verwenden Patronen, die in den Drucker passen. Wenn das Papier durch den Drucker läuft, fahren die Patronenschlitten auf dem Papier hin und her, um den Text oder die Bilder zu erstellen.

 

Viele heutzutage auf dem Markt befindlichen Tintenstrahldrucker können 600 Punkte pro Inch oder dpi (dots per inch) drucken, wobei diese Qualität für die meisten Anwendungen ausreichend ist. Einige Drucker haben eventuell nur 300 dpi, was für Text gut genug sein sollte. Dies sind die häufigsten verfügbaren Druckertypen und einer der wichtigsten Gründe für ihre Beliebtheit sind die vergleichsweise niedrigen Kosten.

 

Laserdrucker

 

Diese Drucker sind etwas komplizierter und teurer als die Tintenstrahldrucker. Sie funktionieren in einer ähnlichen Weise wie Kopiergeräte. Die Laserdrucker verwenden einen Laserstrahl, der ein Abbild auf der Trommel erzeugt. Der Laser ändert die elektrische Ladung an den Stellen, wo er auf die Trommel trifft. Die Trommel rollt über Toner und nimmt wegen der geänderten elektrischen Ladung Toner an jenen Stellen an. Der Toner wird anschließend auf das Papier übertragen und erzeugt den gewünschten Text oder das Bild.

 

Die Auflösung dieser Drucker kann variieren. Die einfachen Drucker, die nichtsdestotrotz teurer sein können, haben eventuell nur 300 dpi. Die teureren Drucker der Spitzenklasse können bis zu 1.200 dpi ausgeben. Es sind sowohl Schwarzweiß- als auch Farblaserdrucker erhältlich. Die Farbdrucker sind natürlich sehr teuer im Vergleich zu den schwarz-weißen.

 

Etikettendrucker

 

Diese Drucker haben eine besondere Aufgabe. Sie drucken Etiketten und Schildchen und viele von ihnen sind mit eingebauten Tastaturen und Anzeigen ausgestattet, wodurch sie auch ohne Verbindung mit einem Rechner verwendet werden können. Sie unterscheiden sich auffällig von einem gewöhnlichen Drucker, wie beispielsweise einem Laser- oder Tintenstrahldrucker. Sie sind mit speziellen Zuführungen zur Behandlung der Etiketten ausgestattet, die typischerweise in Rollen geliefert werden. Sie können an einen gewöhnlichen Rechner über USB-, Ethernet- oder Parallelports angeschlossen werden. Einige der verfügbaren Modelle sind auch mit drahtlosen Funktionen ausgestattet.

 

Etikettendrucker sind für viele heutige Anwendungstypen erhältlich. Sie sind in vielen Büros, Laboratorien, Einzelhandelsgeschäften u.v.m. von Nutzen.

 

Punktmatrixdrucker

 

Punktmatrixdrucker, manchmal auch Nadeldrucker genannt, gibt es seit vielen Jahren. Dieser Drucker verwendet einen Druckkopf, der hin und her oder auf- und abwärts über das Papier läuft und mittels Stoßwirkung druckt, indem ein in Tinte getauchtes Band auf das Papier geschlagen wird. Dies ähnelt der Funktionsweise einer Schreibmaschine, wenn auch viel schneller. Der Drucker verwendet auch keine gewöhnlichen Schlüssel wie das eine Schreibmaschine tut. Stattdessen werden die Buchstaben mithilfe der Punktmatrixnadeln erstellt. Die Nadeln schlagen auf das Papier, um eine Reihe von Punkten zu erstellen, die den Buchstaben bilden. Dadurch werden verschiedene Schriftarten ermöglicht.

 

3D-Drucker

 

3D-Drucker sind vergleichsweise neu auf dem Markt und die meisten von ihnen sind immer noch recht teuer. Statt etwas auf Papier zu drucken, können sie ganze Objekte „drucken“ und der Prozess kann beinahe magisch erscheinen, bis man einen näheren Blick darauf wirft. Die 3D-Drucker können Objekte aus Kunststoff, Nylon, Metall und einer Reihe von anderen Materialien drucken. Sie können fast alles Vorstellbare drucken. CAD-Zeichnungen sind jetzt online für verschiedene Produkttypen erhältlich.

 

Wenn jemand etwas an einem 3D-Drucker erstellen muss, kann er nach den CAD-Spezifikationen suchen und sie auf den Rechner laden, um mit dem Drucken zu beginnen. Die meisten Menschen haben keine 3D-Drucker zu Hause, zumindest bisher noch nicht. Mit der Verbreitung der Technologie könnte dies aber in Zukunft Realität werden. Das 3D-Drucken hat beinahe unbegrenzte Potenziale.

 

Was sind tragbare und modulare Drucker?

 

Diese Druckertypen werden für Barcode-Systeme immer beliebter, haben aber heutzutage verschiedene Verwendungen. Sie können Texte, Grafiken, Webseiten und mehr drucken und funktionieren drahtlos. Sie verwenden einen besonderen, aufgerollten Druckerpapiertyp, das mit den Thermodruck-Eigenschaften dieser Druckertypen umgehen kann. Viele Geräte haben mindestens 300 dpi und sind vergleichsweise klein und leicht von einem Ort zum nächsten zu tragen.

 

Welche Arten von Zubehör benötigen die Drucker?

 

Drucker müssen bestimmte Arten von Zubehör- und Komponenten haben, um richtig zu funktionieren. Unterschiedliche Druckerarten erfordern natürlich verschiedene Ausstattungen. Es folgen einige der häufigsten und beliebtesten Zubehörarten, die Druckeranwender zur Hand haben müssen, in Abhängigkeit vom verwendeten Druckertyp.

 

Was sind die Fasern der 3D-Drucker?

 

Die Kunststofffasern sind das „Druck“-Material, das die 3D-Drucker zur Erstellung verschiedener Elemente verwenden. Die heutzutage auf dem Markt befindlichen Fasern werden in zwei verschiedenen Größen geliefert – 1,75 mm und 3 mm. Die Drucker haben Spezifikationen, welche Fasergröße sie verwenden können und sie funktionieren nur mit dieser. Fasern sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und eine Reihe von Herstellern produziert die Fasern. Da 3D-Drucken neu ist, sollten die Käufer von Fasern andere Benutzer konsultieren, welche Materialmarken und -typen sich für die verschiedenen Anwendungen am besten eignen, bevor sie ihr Geld ausgeben.

 

Was sind Tintenstrahldruckerpatronen?

 

Die Tintenstrahldruckerpatronen werden in den Tintenstrahldrucker gesetzt. Sie sind mit Düsen auf dem Patronenkopf ausgestattet, durch die die Tinte auf das Papier gesprüht wird. Der Preis von Patronen variiert auf Basis des Modells und der Marke, sie liegen aber im Allgemeinen unter 50 USD, wobei viele für die einfachen Drucker unter 20 USD liegen.

 

Tintenpatronen sind meistens Markenprodukte. Eine Canon-Tintenpatrone passt nicht in einen HP-Drucker und umgekehrt. Zusätzlich benötigen verschiedene Drucker spezielle Patronen vom Hersteller. Eine Patrone, die in einem HP-Modell funktioniert, wird nicht in einem anderen funktionieren. Es sind aber einige Patronen von Drittanbietern für Drucker erhältlich. Sie sind im Allgemeinen günstiger und funktionieren genau so gut wie die offiziellen Patronen.

 

Was bedeutet Toner?

 

Toner ist ein Staub, der von Laserdruckern und Kopiergeräten zur Erstellung von Text und Bildern auf Papier verwendet wird. Die Tonerkartuschen passen in die Laserdrucker und die elektrisch aufgeladene Trommel nimmt den Staub von der Kartusche, um ihn auf das Papier aufzubringen. Sie werden in CMYK – Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz – geliefert, um eine breite Auswahl von verschiedenen Farben zu erzeugen. In Abhängigkeit von der Marke und der Größe der Kartuschen können die Preise unterschiedlich ausfallen.

 

Was ist Tinte für Etikettendrucker?

 

Etikettendrucker sind tragbar und sind keine gewöhnlichen Drucker mit Platz für große Tintenpatronen oder Tonerkartuschen. Aus diesem Grund haben sie auch eine andere Methode zur Beschriftung der Etiketten. Sie verwenden meistens das Thermodruckverfahren anstatt Tinte. Es gibt jedoch immer noch welche, die Bänder und Kassetten zur Beschriftung der Etiketten mit Tinte verwenden.

 

Was sind die Farbbänder für Etikettendrucker?

 

Die Farbbänder für Etikettendrucker, die einige Etikettendrucker benötigen, werden auf Spulen geliefert, die in den Drucker gesetzt werden. Dies funktioniert ähnlich wie in einer Schreibmaschine oder einem Punktmatrixdrucker, um Tinte auf die Etiketten aufzutragen.

 

Was sind die Druckbänder für Etikettendrucker?

 

Diese werden in bestimmte Etikettendruckertypen eingesetzt. Die Druckbänder funktionieren wie die Farbbänder. Sie werden auch in verschiedenen Größen geliefert, unter anderem ¼”, ½”, ¾” usw. Es ist wichtig für die Kunden, sicherzustellen, dass sie immer die richtige Größe und Marke für ihren eigenen Etikettendruckertyp kaufen.

 

Was sind die Etiketten für die Etikettendrucker?

 

Etiketten für die Etikettendrucker werden ebenfalls in vielen Variationen geliefert. Einige funktionieren mit Thermodruckern, während andere mit den Bändern und Kassetten zu verwenden sind. Beim Kauf von Etiketten ist es wichtig, auf Basis des verwendeten Druckers den richtigen Typ und die richtige Marke von Etiketten für Etikettendrucker zu besorgen.

 

Was sind die Druckerfarbbänder für die Drucker?

 

Druckerfarbbänder sind Bänder, die allgemein auf Spulen und manchmal in einer Kartusche eingeschlossen gelagert werden. In erster Linie verwenden Punktmatrixdrucker diese in Tinte getauchten Bänder zur Erstellung von Texten und Bildern.

 

Was ist das Druckerpapier? Wie unterscheidet sich Papier für die verschiedenen Druckertypen?

 

Heutzutage gibt es viele verschiedene Arten von Druckerpapier auf dem Markt und jede dieser Arten hat eine spezifische Verwendung. Mattes Papier eignet sich am besten für die tägliche Verwendung. Es lässt die Tinte schnell trocknen, damit die Benutzer sich keine Gedanken über das Verschmieren der Tinte oder Beschmutzen von Kleidung und Händen machen müssen. Hochglanzpapier ist die beste Wahl für das Drucken von Fotos, wobei diese Papierart deutlich länger zum Trocknen braucht und es ist nach dem Bedrucken vorsichtig zu behandeln. Fotopapier ist eine Unterart des Hochglanzpapiers und ermöglicht ein etwas schnelleres Trocknen der Tinte.

 

Hochweißes Papier eignet sich dank der glatten und strukturlosen Oberfläche perfekt für die doppelseitige Verwendung. Es funktioniert sowohl mit schwarzem Text als auch mit Farben gut. Lebenslaufpapier ist dicker und sieht teurer aus. Es ist gewöhnlich in Crème-, Eierschalen- und Elfenbeinfarbe erhältlich. Karton ist dicker und geht nicht leicht durch einige Drucker. Prüfen Sie immer, ob der Drucker Karton bearbeiten kann. Einige Papierarten sind speziell für Tintenstrahldrucker und andere für Laserdrucker geeignet.