Was sind Drucktastschalter

Was sind Drucktaster-Schalter?

 

Ein Drucktaster ist eine simple Variante eines Schalters, der eine bestimmte Aktion einer Maschine oder einen beliebigen Prozess steuert. In den meisten Fällen sind diese Taster aus Kunststoff oder aus Metall. Die Form eines solchen Drucktasters kann für angenehmen Gebrauch an die Form von Fingern oder Händen angepasst werden, kann aber auch lediglich flach gestaltet sein. Dabei hängt alles von dem jeweiligen Design ab. Ein Drucktaster kann ein Schließer oder Öffner sein.

 

Wie funktionieren Drucktaster-Schalter?

 

Drucktaster-Schalter bestehen aus drei Teilen. Das Betätigungselement, die feststehenden Kontakte und die Rillen. Das Betätigungselement verläuft dabei durch den gesamten Schalter hindurch in einen dünnen Zylinder am Boden des Schalters. In dessen Inneren befinden sich ein beweglicher Kontakt und eine Feder. Wird der Taster nun gedrückt, berührt der bewegliche Kontakt die feststehenden Kontakte und die gewünschte Aktion kann stattfinden. In manchen Fällen muss der Bediener den Taster weiterhin gedrückt halten oder wiederholt drücken, damit die Aktion stattfinden kann. Bei anderen Drucktastern wird eine Art Verriegelung ausgelöst, die den Schalter in der jeweils letzten Stellung hält, bis der Bediener erneut auf den Schalter drückt.

 

Wofür werden Drucktaster-Schalter verwendet?

 

Drucktaster-Schalter werden in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Taschenrechner, Telefone und viele Haushaltsgeräte. Man findet sie heutzutage nahezu überall, von privaten Haushalten über Büros bis hin zu industriellen Anwendungen. Sie können Maschinen an- und ausschalten oder Geräte bestimmte Aktionen durchführen lassen. Letzteres ist zum Beispiel bei Taschenrechnern der Fall. In manchen Fällen, insbesondere bei kommerziellen und industriellen Anwendungen, können mehrere Taster über mechanische Vorrichtungen miteinander verbunden werden, sodass ein Taster in seine ursprüngliche Position zurückkehrt, wenn ein anderer Taster gedrückt wird.

 

In vielen Fällen sind diese Taster farblich gekennzeichnet, je nach der jeweiligen Aktion. Somit wird sichergestellt, dass die Gefahr, dass jemand aus Versehen den falschen Taster drückt, minimiert wird. „Rot“ weist in der Regel auf das Anhalten einer Maschine hin, während „Grün“ für gewöhnlich eine Maschine startet. Not-Aus-Tasten sind für gewöhnlich sehr große Drucktaster, sie sind zudem in aller Regel rot und verfügen oftmals über etwas größere Betätigungselemente für leichtere Betätigung.

 

Welche Arten von Drucktaster-Schaltern gibt es?

 

  • Überwachungsschalter – Überwachungsschalter sind Schalter, die in der Nähe von Türeingängen angebracht sind, zum Beispiel bei Bürokomplexen und anderen kommerziell genutzten Gebäuden. Sie kommen jedoch auch in Trams, Zügen und an ähnlichen Stellen mit elektronischen Türen zum Einsatz. Durch einen Druck auf diese Taste kann eine Tür eigenhändig aufschwingen.

  • Hängeschalter – Ein Hängeschalter verfügt über einen klassischen Drucktaster und ist in einer Vielzahl verschiedenster Anwendungen besonders nützlich. Zu den geläufigsten Anwendungen zählen mitunter die Steuerung von Beleuchtungsanlagen, das Auslösen einer Aktion sowie die Bereiche Heimautomatisierung, Push-to-Talk und so genannte Zugtasten.

  • Drucktaster-Schalter – Heutzutage sind diese Schalter in vielen verschiedenen Arten, Designs und Größen erhältlich. Man findet sie zudem in einer Vielzahl unterschiedlichster Farben, sodass Bediener verschiedene Farben zu bestimmten Aktionen zuordnen können.

     

Welche weiteren Teile gibt es für Drucktaster-Schalter?

 

  • Drucktaster-Adapterkits – Diese Adapterkits sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich, darunter auch eckige und runde Versionen. Sie verfügen zudem über alles, was Sie zur Installation einer Drucktaste in einem System benötigen, das zuvor nicht mit einer solchen Lösung ausgestattet war. Das mitunter am weitesten verbreitete Kit dreht sich um den Not-Aus-Schalter. Diese Schalter können in Öffnungen der verschiedensten Größen nachgerüstet werden.

  • Drucktaster-Adapter – Ein Drucktaster-Adapter kann in Ausschnitte verschiedenster Größen eingesteckt werden, sodass er zu nahezu jedem Gerät hinzugefügt werden kann. Manche dieser Adapter verfügen zudem über Raum für LED-Beleuchtungseinheiten und können verschiedene Anschlussarten unterstützen. Erhältlich sind sie in vielen verschiedenen Größen und Designs, mitunter auch in Form von Hutschienenadaptern. Dabei ist es wichtig, die Dicke der jeweiligen Montageplatten zu prüfen, um den richtigen Adapter zu finden.

  • Drucktaster-Verdrehschutzringe – Drucktaster-Verdrehschutzringe helfen, das Verdrehen von Tastern nach umfassendem Gebrauch zu verhindern. Sie halten die jeweiligen Kontakte an Ort und Stelle, sodass das System auch bei häufigem Einsatz weiterhin ordnungsgemäß funktionieren kann. Sie sind Teil des Betätigungselements und sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich, damit sie zu den unterschiedlichsten Schaltern passen.

  • Drucktaster-Blenden – Drucktaster-Blenden helfen, die Montage von Drucktastern auf Leiterplatten und ähnlichem zu vereinfachen. Für gewöhnlich sind sie rund. Doch sie sind auch in anderen Designs und Bauarten erhältlich. In aller Regel werden sie mit einem Gewinde verbunden, sodass sie mühelos hinzugefügt und bündig mit der jeweiligen Montage-Oberfläche gehalten werden können.

  • Drucktaster-Abdichtkappen – Drucktaster-Abdichtkappen können den verschiedensten Komponenten, welche die Funktion des jeweiligen Schalters ermöglichen, Schutz bieten. Sie können zudem eingesetzt werden, um Schutz vor einer Reihe an gefährlichen Umwelteinflüssen und Verunreinigungen zu bieten, darunter Salzwasser und Sand. Die meisten Abdichtkappen auf dem Markt sind wasserdicht. Nichtsdestotrotz sollten die Bediener sich auch über die Grenzen der gewählten Abdichtkappen im Klaren sein. In vielen Fällen ist die passende Montage-Hardware gleich mit dabei. Und nochmal: Halten Sie sich vor dem Kauf stets vor Augen, was Ihnen die jeweiligen Drucktaster ermöglichen.

  • Drucktaster-Lampenhalter – Diese Halter sind in einer Vielzahl an verschiedenen Größen erhältlich und halten die Leuchteinheiten der Lampen, die durch einen Druck auf den jeweiligen Knopf aktiviert werden. Sie sind in aller Regel recht klein und kommen in Anwendungen mit modularen Schaltern zum Einsatz. Erhältlich sind sie in vielen verschiedenen Größen und Konfigurationen.

  • Drucktaster-Kappen – Drucktaster-Kappen sind der Teil des Drucktasters, der bei der Aktivierung letztlich eingedrückt wird, auch wenn sie in der Regel nicht den Teil darstellen, der von dem Bediener berührt wird. In den meisten Fällen sind sie mit einem Drucktaster-Block ausgestattet, der die Kappe abdeckt. Hierfür kommen jedoch auch andere Komponenten in Frage. Manche Kappen bieten ein so genanntes taktiles Feedback, zum Beispiel in Form eines Klicks, sodass der Bediener weiß, dass der Taster vollständig eingedrückt wurde. Erhältlich sind diese Kappen in vielen verschiedenen Designs und Bauarten. Sie können zudem auf den unterschiedlichsten Schalttafeln angebracht werden.

  • Drucktaster-Kontaktblöcke – Kontaktblöcke sind modulare Zubehörteile für den Gebrauch mit Drucktastern. Mit ihnen können die jeweiligen Schalter mühelos herausgenommen und ersetzt werden, sollte jemals ein Problem oder eine Störung auftreten. Sie sind sehr leicht zu bedienen und sind meist sehr anwenderfreundlich gestaltet.

  • Drucktaster-Abdeckungen – In den meisten Fällen werden Bediener verhindern wollen, dass ein Taster versehentlich gedrückt wird. Ein solcher Taster kann eine bestimmte oder gar kritische Funktion übernehmen und muss vor unbeabsichtigtem Drücken geschützt werden. Drucktaster-Abdeckungen sind die ideale Lösung zur Sicherung sämtlicher Schalter. Gefertigt werden diese Abdeckungen in aller Regel aus Kunststoff oder aus Metall. Dabei muss der Bediener zunächst von Hand die Abdeckung öffnen, um die jeweilige Taste zu drücken. Dies gibt den Bedienern Zeit, ihr Handeln ernsthaft wahrzunehmen und sich zu überlegen, ob der Taster wirklich gedrückt werden soll oder nicht. Unbeabsichtigtes Drücken von Tastern wird somit ausgeschlossen.

  • Drucktaster-Endplatten – In manchen Fällen können viele Drucktaster eng nebeneinander liegen. Um sicherzustellen, dass ein Bediener nicht aus Versehen den falschen Taster drückt, werden so genannte Endplatten eingesetzt. Diese Endplatten können eine Art Barriere zwischen die Schalter einfügen, sodass die Wahrscheinlichkeit, versehentlich einen falschen Taster zu drücken, stark minimiert wird.

  • Drucktaster-Rückseitenschutz – Der so genannte Drucktaster-Rückseitenschutz ist ein weiteres Sicherheitsfeature, mit dessen Hilfe das unbeabsichtigte Drücken der Schalter verhindert werden soll. Sie verfügen über einen Hebel, der die Oberseite des jeweiligen Schalters abdeckt. Sie sind anderen Schutzvorrichtungen und Abdeckungen sehr ähnlich, bieten jedoch federbelastete Hebel. Sie sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich und können bei einer Vielzahl an Maschinen und Anwendungen eingesetzt werden.

  • Drucktaster-Anzeigelinsen – Anzeigelinsen geben Auskunft darüber, in welchem Zustand sich der jeweilige Schalter befindet. Dafür werden sie in aller Regel an der Oberseite eines Schalters angebracht. Wird der Schalter gedrückt, leuchten die Anzeigelinsen auf – sofern sie mit einer Leuchteinheit ausgestattet sind. Sind sie dies nicht, können sie auch von Haus aus in verschiedenen Farben gekennzeichnet sein. Dabei sind neben vielen verschiedenen Farben auch Ausführungen für runde und eckige Schalter erhältlich.

  • Drucktaster-Lampen – Lampen können – ebenso wie die oben beschriebenen Linsen – Aufschluss geben, in welchem Zustand der jeweilige Schalter sich befindet. In ihrer häufigsten Anwendung informieren sie den Bediener darüber, ob die jeweilige Maschine bzw. das jeweilige Gerät an- oder ausgeschaltet ist. Dabei können sie die verschiedenen Zustände der diversen Maschinen auch mit Hilfe verschiedener Farben angeben, zum Beispiel steht „Rot“ für „Aus“, „Grün“ für „An“ und „Gelb“ für „Standby“. Die jeweilige Lösung hängt ganz von der jeweiligen Lampe und der Anwendung selbst ab.

  • Drucktaster-LEDs – Drucktaster-LEDs sorgen für die Beleuchtung von Schaltern. Sie sind sehr energieeffizient, ziehen also nicht zu viel Leistung von der jeweiligen Maschine ab, und eignen sich somit ideal für viele verschiedene Anwendungen. Sie sind eine sehr weit verbreitete Lösung zur Beleuchtung von Schaltern. Ebenso wie Lampen und Anzeigen geben auch sie Aufschluss über den aktuellen Zustand der jeweiligen Maschine.

  • Drucktaster-Linsenauszieher – Wie der Name schon vermuten lässt, helfen Linsenauszieher dabei, Linsen von einem Schalter zu entfernen. Dabei handelt es sich um spezielle Werkzeuge, mit deren Hilfe Linsen schnell, mühelos und sicher entfernt werden können. Denn es ist nie eine gute Idee, eine Linse entfernen zu wollen oder an einem beliebigen anderen Punkt an Schaltern bzw. Elektronik zu arbeiten, ohne das richtige Equipment zu haben.

  • Drucktaster-Linsen – Eine Drucktaster-Linse wird auf der Oberseite eines Drucktasters befestigt und bietet sowohl ein farbliches Unterscheidungsmerkmal als auch zusätzlichen Schutz. Zudem können sie den Zustand der jeweiligen Maschine durch ihre Farbe angeben. Die verschiedenen Farben können jedoch auch einfach eine Möglichkeit sein, die Funktionen der verschiedenen Stecker auseinander zu halten.

  • Drucktaster-Gewindemuttern – Drucktaster-Gewindemuttern sind ein wichtiger Bestandteil des gesamten Aufbaus. Sie helfen, den jeweiligen Stecker fest an Ort und Stelle zu halten und können zudem dafür sorgen, dass Taster müheloser hinzugefügt bzw. entfernt werden. In manchen Fällen helfen sie auch, die Höhe des jeweiligen Tasters einzustellen. Erhältlich sind sie in vielen verschiedenen Größen, sodass die Wahl der richtigen Mutter besonders wichtig ist.

  • Drucktaster-Dichtungen – Die Dichtungen bieten ein weiteres Mittel zum Schutz der Schalter vor den verschiedensten Verunreinigungen. Sie können zudem helfen, die Helligkeit der mit dem jeweiligen Schalter verwendeten Lampen zu steigern. Erhältlich sind sie in vielen verschiedenen Designs und Bauarten.

  • Drucktaster-Abschirmungen – Abschirmungen sind ein weiteres Sicherheitsmerkmal, das der eine oder andere Drucktaster benötigen wird. Mit ihrer Hilfe kann verhindert werden, dass der jeweilige Schalter versehentlich gedrückt wird. Zu den Anwendungsbereichen, bei denen sich eine solche Abschirmung als sehr nützlich erweisen kann, zählen Alarm- und Notfall-System. Zudem sind sie vielen anderen Sicherheitsfeatures für Schalter sehr ähnlich.

  • Drucktaster-Sockel – Ein Drucktaster-Sockel ist tatsächliche eine Art Sockel, der dazu dient, Drucktaster für modulare Systeme aufzunehmen und zu halten.

  • Drucktaster-Abstandhalter – Mit Abstandhaltern kann sichergestellt werden, dass ausreichend Platz zwischen dem jeweiligen Drucktaster-Schalter und einem beliebigen anderen Schalter des Moduls ist. Somit kann verhindert werden, dass versehentlich der falsche Taster gedrückt wird. In den meisten Fällen handelt es sich dabei einfach um Ringe, die an dem jeweiligen Taster befestigt werden, sodass genügend Platz zwischen den einzelnen Knöpfen liegt.

  • Drucktaster-Schaltelemente – Ein Schaltelement verfügt über mehrere Drucktaster-Schalter und all die elektrischen Leitungen, die für die ordnungsgemäße Funktion der verschiedenen Schalter benötigt werden. Diese modularen Komponenten können in aller Regel relativ mühelos zu einem bereits bestehenden System hinzugefügt werden.

  • Drucktaster-Schaltelemente – Drucktaster-Schaltelemente sind modulare Komponenten, mit deren Hilfe schnell und mühelos bestimmte Drucktaster zu einem System hinzugefügt werden können. Sie sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich, sodass für Drucktaster aller Art mit Sicherheit auch ein solches Element zur Verfügung stehen wird.

  • Drucktaster-Werkzeugsätze – Drucktaster-Werkzeugsätze zählen mit zu dem nützlichsten Zubehör für Drucktaster. Diese Sätze beinhalten all die verschiedenen Werkzeuge, die zur Erstellung und Instandhaltung von Drucktaster-Systemen erforderlich sind. Manche Sätze sind speziell auf einen Anwendungsbereich und einen bestimmten Teil eines Systems ausgelegt, darunter die Installation bzw. das Abziehen von Linsen. Dabei ist es jedoch auch möglich, Sätze zu finden, die alles beinhalten, das für die Arbeit an einem Drucktaster-System benötigt wird. Bei der Wahl des richtigen Werkzeugsatzes ist vor allem der vorgesehene Arbeitsbereich zu berücksichtigen.