Displays und Industriemonitore

Die Displaytechnologie zählt zu einem der Bereiche mit den schnellsten Fortschritten der gesamten Technologie. Waren die einfachsten Fernsehbildschirme noch gewaltige und ausgesprochen schwere und empfindliche Geräte, bieten die Flüssigkeitskristalldisplays von heute reichhaltige und hochwertige visuelle Informationen, verpackt in einem sehr leichten und robusten Gehäuse. Flexible und Elektrolumineszenz-fähige Materialien erweitern die Fähigkeiten und die Vielseitigkeit von Displays um ein Vielfaches, und sorgen dafür, dass eine der aufregendsten Entwicklungen der Elektronikbranche aus einem Display besteht, das fast wie ein Blatt Papier aufgerollt werden kann.

Displaytechnologie setzt darüber hinaus auf einige bewährte Methoden, die allesamt sehr simpel sind. Fluoreszenzanzeigen, zum Beispiel, bieten die Möglichkeit, Maschinenbediener oder Verbraucher mit sehr einfachen visuellen Informationen zu versorgen, die sehr klar und leicht abzulesen sind und sich sehr schnell ändern können - diese eignen sich somit hervorragend für Timer.

Die meisten Industrieanzeigen wurden entwickelt, um auch extremen Belastungen standzuhalten. Selbst die heute erhältlichen Standard Computer-Monitore sind wesentlich robuster als ihre Pendants zu Zeiten, in denen Computer gerade erst ein Industrie-Bestandteil wurden. Die heutigen Geräte sind darüber hinaus deutlich effizienter und können dieselben Informationen über eine unbestimmte Zeit anzeigen, ohne dass sie in den Bildschirm eingebrannt werden.

Was sind Industriemonitore?

Industriemonitore sind elektronische Anzeigen, die darauf ausgelegt sind, bestimmte optische Informationen in einem industriellen Umfeld anzuzeigen.

Industriemonitore sind oftmals so konzipiert, dass sie im Vergleich zu den Verbrauchergeräten auf dem Markt besonders widerstandsfähig gegenüber Stößen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen sind. Sie sind in der Regel äußerst robust - doch dadurch, dass sie letztlich elektronische Geräte sind, verfügen sie auch über Schutzvorrichtungen für die sehr sensiblen Schaltkreise, die deren Funktion überhaupt erst ermöglichen.

Was sind elektronische Anzeigen?

Elektronische Anzeigen sind letztlich alle Geräte, die optische Informationen mit Hilfe elektronischer Technologie bereitstellen können. Dies kann eine Video-Anzeige oder etwas wesentlich einfacheres sein, je nach der gewünschten Anwendung.

In den meisten Fällen sind elektronische Anzeigen heutzutage Computer-Monitore. Flachbildschirme haben sich im Laufe der Zeit zu den beliebtesten aller Computermonitore entwickelt, schließlich sind sie wesentlich kleiner, leichter, und in vielen Fällen auch robuster als die Röhrenmonitore, die sie größtenteils ersetzt haben .

Elektronische Displays sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Von den qualitativ sehr hochwertigen und zugleich äußerst kleinen Displays in Smartphones, bis hin zu den ausgesprochen großen Anzeigen in Sportstadien, ist die Technologie in vielerlei Hinsicht relativ ähnlich. Bei Industrieanlagen drehen sich die zu beachtenden Merkmale elektronischer Monitore hauptsächlich rundum die Robustheit des Displays und deren Eignung für den Gebrauch in der jeweiligen Umgebung, in der sie eingesetzt werden sollen.

Welche Arten von Displays und Industriemonitoren gibt es?

Elektronische Anzeigen gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Hierzu zählen Flüssigkristalldisplays, allgemein bekannt als LCDs. Es gibt auch sogenannte CRT-Monitore; dies sind etwas größere und sperrigere Bildröhren, die vor einiger Zeit sehr geläufig waren.

Eine weitere Option sind Plasmabildschirme, die vor allem bei Verbrauchern sehr beliebt sind, aber auch in anderen Anwendungen eingesetzt werden.

Während Monitore für Computer in der Regel sehr komplexe Systeme sind, sind manche Industriemonitore im Grunde genommen sehr simpel. Diese sind in der Regel auf eine ganz bestimmte Aufgabe ausgelegt, wie zum Beispiel den Strom in einem Schaltkreis zu überwachen, und können somit sehr einfach gehalten werden. Industriemonitore sind in Designs erhältlich, die so konzipiert sind, dass ein neben entsprechenden Gerätschaften stehender Bediener die Informationen auf dem Display mühelos ablesen kann, oder sich für Umgebungen mit gefährlichen Materialien eignen.

Ebenso gibt es Industriemonitore, die Informationen lediglich in Textform anzeigen, während andere sowohl Text, als auch Graphiken abbilden können. Welches Design sich am besten für Ihre Anwendung eignet, hängt stark von der Anwendung selbst und den Informationen ab, die dargestellt werden sollen.

Was ist eine Hintergrundbeleuchtung?

Hintergrundbeleuchtung wird in LCD Geräten verwendet. LCD Komponenten erzeugen selbst kein Licht, und setzen zur Erstellung des jeweiligen Bildes demnach auf die Beleuchtung des Hintergrunds.

Das einfachste Beispiel für eine LCD Hintergrundbeleuchtung ist die Beleuchtung einer Digitaluhr, damit diese auch bei Dunkelheit abgelesen werden kann.

Was sind Display-Blenden?

Eine Display-Blende ist einfach das Material, das das Display umschließt. Dies kann Plastik, Metall oder ein geeignetes, beliebig anderes Material sein. Im Englischen spricht man auch von „Display bezels“ – dabei leitet sich der Begriff „bezel“ (dt. Einfassung) von der Halterung eines Edelsteins ab.

Was sind Display-Kabel?

Display-Kabel sind Ausgangskabel, die speziell entwickelt wurden bzw. in der Lage sind, eine Verbindung mit einem Display zu erstellen. Es gibt sie in vielen verschieden Ausführungen, darunter HDMI, VGA und viele weitere. Im industriellen Bereich sind sie oftmals mit Schrauben für eine sichere Befestigung an der Rückseite der Anzeige und an der Videoquelle ausgestattet.

Was sind Display-Controller?

Ein Video-Display Controller ist ein integrierter Schaltkreis, der speziell auf den Einsatz mit Videodisplays ausgelegt wurde. Eine solche Steuerung beinhaltet einen Videosignalgenerator, der für den Videoausgang hin zum Monitor sorgt.

Was sind Display-Filter?

Display-Filter sind vor einem Monitor angebrachte Vorrichtungen, die verhindern, dass der Bediener geblendet wird, und können in manchen Fällen mehr Privatsphäre bieten, indem sie Einblicke nur aus einem bestimmten Winkel erlauben. Display-Filter können auch dazu verwendet werden, um elektrostatisches Aufladen des Bildschirms zu verhindern, schließlich kann dieses Phänomen eine Gefahr für elektronische Geräte und Komponenten darstellen.

Was sind Display-Interface Sets?

Display-Interface Sets enthalten alle Komponenten, die für den Aufbau eines Displays benötigt werden. Manchmal beschreibt der Begriff die für den Aufbau eines Displays erforderlichen physischen Komponenten, manchmal aber auch die elektrischen Komponenten.

Was sind Display-Inverter?

Ein Display-Inverter wird oftmals auch als Screen-Inverter bezeichnet. Dies ist eine elektronische Baugruppe, die den Strom der Stromversorgung umformt, so dass letztlich ein Wechselstrom zur Versorgung eines LCD- bzw. eines anderen Monitors zur Verfügung steht.

Was sind Elektrolumineszenz-Folien Inverter?

Elektrolumineszenz-Folien Inverter sind auf die Strominversion zur Versorgung von Elektrolumineszenz-Folien für Monitor-Anwendungen ausgelegt.

Was sind Elektrolumineszenz-Folien?

Elektrolumineszenz-Folien sind aus einem Material gefertigt, das auch zur Gestaltung von Beleuchtungssystemen verwendet werden kann. Ihre Beschaffenheit kommt der von Tonpapier sehr nahe, sie lassen sich leicht verarbeiten und werden oftmals für die Hintergrundbeleuchtung von Displays verwendet.

Was sind LCD-Farbdisplays?

LCD-Farbdisplays beschreiben eine bestimmte Art von Flachbildschirmen. Sie verwenden Flüssigkristalle zur Erzeugung ihrer Bilder, benötigen jedoch auch eine gewisse Hintergrundbeleuchtung, da LCD-Displays selbst keinerlei Licht erzeugen können. LCD-Farbdisplays zählen zu den beliebtesten Optionen für Computer, da sie sehr hohe Auflösungen liefern und sehr klare Linien darstellen können.

LCD-Farbdisplays sind darüber hinaus auch in der Industrie sehr beliebt. Die Designs sind allgemein sehr leicht und zugleich robust. LCD-Displays sind in verschiedenen Größen erhältlich, und eignen sich somit sowohl für den Gebrauch mit Desktop-Computern, als auch als Großanzeige, um einen gesamten Raum über den Zustand einer Maschine zu informieren. LCD-Displays eignen sich ideal für viele Industrieanwendungen, da sie dieselben Informationen über eine unbestimmte Zeit anzeigen können, ohne dass dieses Bild dauerhaft in den Screen eingebrannt wird.

Sie zählen zu den beliebtesten Displays für allerlei Anwendungen. In Industrieanwendungen haben sie CRT-Monitore größtenteils ersetzt, da sie leichter, kleiner und nicht so empfindlich sind und hochwertige Bilder erzeugen können.

Was sind monochrome LCD Displays?

Monochrome LCD-Displays funktionieren ähnlich wie LCD-Farbdisplays, können jedoch nur Bilder in einer einzigen Farbe darstellen. Diese Displays werden häufig zur Anzeige einfacher Informationen eingesetzt, darunter Zahlen, Buchstaben und ähnliches. Manche monochrome Displays sind in der Lage, Graphiken abzubilden, lassen jedoch das technisch ausgereifte Bild und Teile der Flexibilität von Farbdisplays missen.

Was sind LED-Displays?

LED-Displays sind Flachbildschirme,  die Leuchtdioden zur Darstellung der jeweiligen Bilder verwenden. Sie sind sehr effizient und eignen sich besonders gut für den Gebrauch im industriellen Bereich.

LED-Displays werden sehr häufig

zur Beschilderung und bei Plakatwänden verwendet.

 

Was sind OLED-Displays?

OLED-Displays sind technisch ausgereifte Geräte, die Bilder mit Hilfe elektrolumineszenter Materialien erzeugen. Dabei passiert ein elektrischer Strom das elektrolumineszente Material und erzeugt somit das gewünschte Bild.

OLED-Displays unterscheiden sich insofern von herkömmlichen LCD-Displays, dass sie sehr wohl ohne separate Hintergrundbeleuchtung auskommen. Darüber hinaus können diese Bildschirme in flexiblen Formen gestaltet werden, und werden somit zu einem der innovativsten elektronischen Displays auf dem Markt.

OLED-Displays zeichnen sich durch eine sehr effiziente Abbildung hoher Kontraste und sehr kräftiger und tiefer Schwarztöne aus, was bei LCD-Monitoren oftmals eine Schwachstelle darstellt.

Was ist Touchscreen Zubehör?

Touchscreen Zubehör beschreibt eine Vielzahl an Zubehörartikeln, die den Gebrauch von Geräten mit Touchscreen erleichtern und die Geräte schützen können.

Im industriellen Bereich sind Zubehörartikel zum Schutz von Geräten mit Touchscreen sehr geläufig. Hierzu zählen dünne Folien, die auf den Bildschirm aufgelegt werden und so Kratzer und andere Beschädigungen verhindern können. Ebenso erhältlich sind spezielle Gehäuse, die oftmals so konstruiert sind, dass der Bediener den Bildschirm berühren kann, ohne den Rest des Gerätes gefährlichen Umwelteinflüssen aussetzen zu müssen.

Zubehörartikel für Touchscreen-Geräte sind auch spezielle Stifte, mit denen der Bediener Optionen auf dem Display auswählen, und in manchen Fällen Texteingaben direkt auf den Bildschirm schreiben kann. Diese ermöglichen dem Bediener, das Gerät komfortabler und flexibler zu bedienen.

Weitere Zubehörartikel sind Ladegeräte, Schnittstellenkabel und vieles mehr.

Was sind Touchscreen Sensoren?

Touchscreen Sensoren greifen die Eingaben auf dem Bildschirm auf und übersetzen sie in eine Aktion an dem jeweiligen Gerät. Ein weit verbreiteter Touchscreen Sensor ist der kapazitive Sensor. Er besteht aus einer mit einem leitenden Material bespickten Glasscheibe. Das Display verfügt über ein elektrostatisches Feld. Dieses kann anhand seiner Kapazität gemessen werden. Der menschliche Körper ist ebenfalls ein elektrischer Leiter, sodass das elektrostatische Feld bei Berührung mit einem Finger gestört wird; diese Störung kann letztlich als Eingabe ausgewertet werden.

Resistive Touchscreen Sensoren messen eine Widerstandsänderung auf dem Bildschirm mit Hilfe zweier verschiedener Materialschichten. Diese Änderung kann in ein elektrisches Signal übersetzt und als Eingabe für das Gerät verwendet werden.

Darüber hinaus gibt es auch Sensoren, die akustische Wellen als Eingangssignale für das jeweilige Gerät verwenden.

Touchscreen Sensoren bieten je nach Ausführung verschiedene Vor- und Nachteile. Ein kapazitiver Touchscreen, zum Beispiel, erfordert keinerlei Druck für die Eingabe in das jeweilige Gerät und ist dazu sehr robust. Sie können jedoch nicht mit Handschuhen oder einem sonstigen Isolator bedient werden.

Resistive Touchscreen Geräte hingegen können auch mit Handschuhen oder einem Isolator bedient werden, erfordern für die Eingabe jedoch einen gewissen Druck, und die Displays sind für gewöhnlich nicht so langlebig wie ihre kapazitiven Pendants.

Was sind VFDs (Fluoreszenzanzeige)?

Fluoreszenzanzeigen kommen sehr häufig in Verbrauchergeräten und in industriellen Anwendungen zum Einsatz. Diese Geräte können sehr helle Anzeigen erzeugen, deren Schärfe ideal für Anwendungen im industriellen Bereich ist.

Fluoreszenzanzeigen können siebenstellige Ziffern und Buchstabenreihen abbilden. Sie sind dazu in Punkt-Matrix Designs erhältlich, die deren Anzeigendesign mehr Flexibilität bieten.

Ebenso können sie zahlreiche verschiedene Farben unterstützen, sie sind sehr effizient und zudem kostengünstig in der Herstellung. Überdies erzeugen sie Licht, ohne große Wärmeabstrahlung, und sind somit für viele verschiedene Anwendungen von Vorteil. In manchen Fällen werden Farbfilter eingesetzt, um Ziffern in kräftigeren Farben abzubilden, sodass diese besser sichtbar werden, oder um den Bediener lediglich mit zusätzlichen visuellen Informationen zu versorgen.