Multimeter

Ein Multimeter ist ein Gerät, mit dem die Eigenschaften von Wechselspannung und Gleichspannung, Stromstärke sowie von Widerständen gemessen werden können.  Im Multimeter sind mehrere Messinstrumente in einem einzigen Gerät vereint.  Dies ist praktischer und effizienter für diejenigen, die die Geräte verwenden müssen. Sie vereinen die Eigenschaften eines Voltmeters, Amperemeters und eines Ohmmeters.  Erhältlich sind zwei verschiedene Typen von Multimetern: analog und digital. Obwohl sie sich in den Funktionen ähneln, sind sie dennoch so verschieden, dass jedes einen eigenen Bereich erhält.

 

Die Käufer müssen wissen, dass sich die Messbereichsangaben verschiedener Multimeter in bestimmter Weise unterscheiden. Stellen Sie daher unbedingt sicher, dass Sie das richtige Gerät für Ihre Anforderungen kaufen.

 

Es ist ebenso wichtig zu verstehen, wie die unterschiedlichen Elemente des Gerätes arbeiten und welche Aufgabe jede Messgeräteart hat.  Die drei Teile des Messgerätes – Voltmeter, Ohmmeter und Amperemeter – alle haben unterschiedliche Funktionen.

 

Das Voltmeter misst die Menge der Wechselspannung oder Gleichspannung, die durch einen Schaltkreis fließt.  Bei der Spannungsmessung wird der Unterschied in der potentiellen Energie von zwei unterschiedlichen Punkten aus gemessen. Das Amperemeter misst die Strommenge, die durch einen geschlossenen Kreislauf fließt.  Hier erfolgt die Messung durch Unterbrechung des Kreislaufes.  Ein Ohmmeter findet die Größe des Widerstands in einem Schaltkreis.  Die Messung erfolgt in Ohm.

 

Wie funktioniert ein Multimeter?

 

Ein Multimeter besteht aus verschiedenen Teilen zur Messung von Spannung, Widerstand und Stromstärke: Anzeige, Drehknopf und Anschlüsse.  Auf dem Anzeigefeld werden die gemessenen Werte abgelesen, während der Nutzer über den Drehknopf die gewünschte Dimension einstellen kann: Ohm, Milliampere oder Volt.  Über die Anschlüsse lassen sich Prüfspitzen an das Messgerät anschließen.  Diese Prüfspitzen können nun mit den unterschiedlichen Geräten in Kontakt kommen, die der Nutzer mit dem Messgerät messen möchte.

 

Was sind analoge Multimeter?

 

Ein analoges Multimeter, manchmal auch bezeichnet als AMM, dient zur Messung von Spannung, Stromstärke und Widerstand.  Die Anzeige eines analogen Messgerätes verfügt über ein Mikroamperemeter, bei dem sich eine Nadel oder ein Zeiger über eine kalibrierte Skala bewegt und so dem Nutzer einen Messwert anzeigt.  In der Regel sind diese Instrumente zur Messung von kleineren Spannungen und Stromstärken besser geeignet.

 

Was sind digitale Multimeter?

 

Heutzutage ist dieser Multimeter-Typ am gebräuchlichsten.  Sie verfügen über eine leicht ablesbare Digitalanzeige, die bei einigen digitalen Modellen sogar beleuchtbar ist.  Dies ist perfekt für Anwender geeignet, die das Messgerät in Situationen mit schwacher Beleuchtung nutzen.  Einer der Hauptgründe, warum diese Geräte so beliebt sind, ist, weil sie weitaus genauer arbeiten, als analoge Multimeter.  Was beim Kauf von digitalen Multimetern auch beachtet werden sollte, ist sowohl der Widerstand oder die Impedanz als auch der Messbereich.  Die Einstellung des Messbereichs ist für präzise Messergebnisse entscheidend. So zum Beispiel liefert die Messung einer kleinen Spannung eines Gerätes, wie z. B. 12 Volt in einem Messbereich von 0 – 25 Volt ein präzises Ergebnis, wohingegen ein Messgerät mit einem Messbereich bis 500 Volt in der Regel nicht dieselbe Genauigkeit erzielen würde.

 

Die digitalen Multimeter lassen sich, je nach ihrer Verwendung, in vier verschiedene Kategorien einteilen.

 

  • Kategorie I – Diese Geräte werden verwendet, wenn die Ausrüstung keinen direkten Netzanschluss hat.
  • Kategorie II – Die Messgeräte in dieser Kategorie werden bei einphasigen Netz-Endstromkreisen verwendet.
  • Kategorie III – Anwender wählen diese Kategorie, wenn es um die Messung von festen Verbrauchern geht. Hierzu gehören Motoren und dreiphasige Gerätesteckdosen.
  • Kategorie IV – Die Messgeräte in dieser Kategorie werden bei extrem hohen Fehlerströmen eingesetzt, wie z. B. Stromzähler und Hauptstromkästen.

 

Wofür lassen sich Multimeter einsetzen?

 

Diese Geräte erweisen sich beim Ermitteln von elektrischen Problemen als äußerst hilfreich.  Zu ihrem Einsatzbereich gehört das Messen von Schaltungen, Wanddosen und anderen elektrischen Bauteilen. Techniker und Privatpersonen verwenden diese Messgeräte auch zum Testen von Batterien, Schaltern, Stromquellen und Motoren. Sie sind der ideale Helfer beim Aufspüren von Störungen sowie beim Eingrenzen der Störungsursache.

 

Die häufigsten Anwendungsbereiche für Multimeter ist die Messung von Spannung, Stromstärke und Widerstand. Dennoch können bestimmte Messgeräte unterschiedliche und spezialisierte Funktionen haben.   Hierzu gehören beispielsweise Messungen in Fahrenheit, Celsius, Leitwert, Frequenz, Induktivität und Temperatur.

 

Zusätzlich können bei einigen Multimetern bestimmte Arten von Sensoren angebracht werden. Diese zusätzlichen Sensoren messen beispielsweise folgende Eigenschaften: Windgeschwindigkeit, relative Luftfeuchte, Lichtstärke, Säure- und Basengrad. Natürlich sind dies sehr spezielle Anwendungsbereiche. Die meisten Nutzer dieser Geräte benötigen sie für solche Messvorgänge nicht.

 

Wer verwendet Multimeter?

 

Viele Leute benötigen ein Multimeter gelegentlich oder im Rahmen ihres Berufs.  Diejenigen mit Berufen im Elektronikbereich, seien es Techniker oder andere Elektro-Fachleute, müssen im Rahmen ihres Berufes eine Vielzahl von unterschiedlichen Geräten messen.   Auch für Personen in Privatalltag und Freizeit, die ihre eigenen Projekte konstruieren, ist das Multimeter ein unentbehrlicher Bestandteil ihres Werkzeugkastens.  Hiermit lässt sich sicherstellen, dass ihre Geräte einwandfrei funktionieren. Darüber hinaus können jegliche Probleme mit ihren Elektronikgeräten, die sie reparieren oder bauen, ausfindig gemacht werden.

 

Was ist Multimeter-Zubehör?

 

Beim Kauf eines Multimeters werden Sie feststellen, dass es zusammen mit zahlreichen verschiedenen Zubehörteilen verkauft wird.  Da Sie genau dafür sorgen müssen, das für Ihre Messungen richtige Messgerät zu erwerben, müssen Sie auch die unterschiedlichen Zubehörteile beachten und herausfinden, welches davon den Gebrauch des Messgerätes vereinfacht.  Zu den beliebtesten Zubehörteilen gehören Klemmen, die sich an den Prüfspitzen anbringen lassen. Hierdurch lässt sich das Messgerät an eine Vielzahl von Geräten zu Messungszwecken klemmen.

 

Was sind Multimeter-Adapter?

 

Ein Adapter stattet Ihr Multimeter mit nahezu grenzenlosen Möglichkeiten aus.  Jeder dieser Adapter gibt Ihrem Messgerät eine andere Funktion. Zu den gebräuchlichsten Adaptern gehören Adapter zur Temperatur- und Druckmessung. Mit Hilfe von Temperatur-Adaptern kann Ihr Messgerät Temperaturen messen, während sich mit Hilfe von Druck-Adaptern Druckwerte messen lassen.

 

Natürlich gibt es noch einige andere Optionen, wie PC-Adapter, Glasfaser-Messadapter, Thermoelement-Adapter und Streuspannungsadapter. Alle diese verschiedenen Optionen verleihen Ihrem Multimeter eine Vielzahl von Funktionen, wodurch Sie abgesehen von den Adaptern keine zusätzlichen Instrumente mehr kaufen müssen.

 

Was sind Multimeter-Taschen und -Holster?

 

Obwohl sie robuster als viele Arten von elektronischen Geräten sind, müssen Anwender trotzdem für einen ausreichenden Schutz Ihrer Multimeter sorgen.  Empfehlenswert ist die Aufbewahrung der Multimeter in einer geeigneten Tasche oder einem Holster.  Es gibt viele verschiedene Arten von Taschen, einschließlich Hart- und Weichschalentaschen. Viele verfügen sogar über Gürtelclips, wodurch Sie das Messgerät bequem mit sich herumtragen können. So haben Sie das Gerät auch während der Arbeit immer bei sich.  Praktisch auch für Techniker, die diese Messgeräte tagsüber verwenden müssen. Einige der Taschen sind eigentlich Koffer, die Platz für viele andere Werkzeuge bieten. Der Besitz beider ist von Vorteil.  

Da es eine Vielzahl von unterschiedlichen Taschen gibt, ob Sie nun eine Hartschalen- oder Weichschalentasche oder einen Koffer wünschen, werden Sie problemlos finden, wonach Sie suchen.   Vor dem Kauf müssen Sie sich nur vergewissern, dass die Tasche zu ihrem Multimeter-Modell passt.

 

Was sind Multimeter-Stromzangen?

 

Da die Messgeräte bestimmte Messbereiche haben und bestimmte Arten von Messungen erzielen können, müssten Käufer normalerweise mehrere unterschiedliche Messgeräte kaufen, wenn Sie eine große Auswahl an unterschiedlichen Geräten messen wollten.  Dies könnte sehr teuer werden. Darüber hinaus könnte der Besitz von so vielen Messgeräten Verwirrung stiften.  Selbst wenn der Besitz von einigen Messgeräten möglich ist, empfiehlt es sich in der Regel, nach Stromzangen zu suchen, die auch erhältlich sind.  Diese Adapter verändern die Anzahl der Messmöglichkeiten und passen direkt auf Ihr eigenes Messgerät. Auf diese Weise können Sie mehrere Adapter kaufen, ohne neue Messgeräte kaufen zu müssen.  Dies ist eine intelligente und kostengünstige Alternative.  Da es so viele unterschiedliche Arten von Messgeräten gibt, stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie den passenden Adapter für Ihr Messgerät kaufen.

 

Was sind Multimeter-Sicherungen?

 

Da bei jeder Nutzung der Multimeter zum Testen von Geräten, Batterien und anderen Artikeln durch diese Spannung und Strom fließt, besteht immer die Möglichkeit, dass aus Versehen zu viel Energie in das Gerät gebracht wird.  Dies geschieht oft bei Einsteigern, die mit den Geräten noch nicht vertraut sind.  Zum Glück sind Multimeter mit Sicherungen ausgestattet, die in einem solchen Fall durchbrennen.  Hierdurch wird gewährleistet, dass das Messgerät sicher und unbeschädigt ist. Das einzige, was Sie nur noch tun müssen, ist, die Sicherung auszutauschen.

Zum Austausch der Sicherung müssen Sie das Multimeter zerlegen und anschließend die Sicherung durch leichtes Herausziehen aus der Halterung herausnehmen.  Beim Kauf und Austausch der Sicherung bitte darauf achten, dass sie durch die passende Sicherung ersetzt wird.  Sicherung immer durch genau den gleichen Sicherungstyp ersetzen. Einen Fehler, den Sie nicht machen dürfen, ist, die Sicherung durch eine Sicherung mit einem höheren Wert zu ersetzen, weil Sie vielleicht denken, dass dies den Messbereich des Multimeters verändert.  Hierdurch wird das Multimeter nur beschädigt.

Selbst wenn Sicherungen in diesen Geräten nicht oft durchbrennen, ist es ratsam, ein paar davon als Vorrat zu haben, nur für alle Fälle.

 

Was sind Multimeter-Sets?

 

Eine der besten Möglichkeiten, ein Multimeter sowie eine Tasche und alle Teile, die Sie benötigen, zu kaufen, ist der Kauf eines Multimeter-Sets.  Die Sets sind in verschiedenen Designs mit unterschiedlichen Messfunktionen, Instrumenten und Zubehörteilen sowie mit unterschiedlichen Koffern erhältlich. Natürlich unterscheiden sie sich auch im Preis. Für Einsteiger sind die Sets die beste und günstigste Lösung. Ein weiterer Vorteil beim Kauf eines Sets ist, dass Sie sicher sein können, dass alle Einzelteile miteinander kompatibel sind und reibungslos miteinander funktionieren.  Die Sorgen, dass Sie falsche Teile kaufen könnten, gehören der Vergangenheit an.

 

Was sind Multimeter-Einbausätze?

 

In einigen Fällen, z. B. in industriellen Umgebungen, wo zahlreiche Tests mit unterschiedlichen Messgeräten regelmäßig durchgeführt werden, kann es einfacher sein, mehrere Multimeter zusammen zu montieren.  Eine Montage von mehreren Geräten desselben Typs oder von Geräten von unterschiedlichen Typen ist möglich.  Besitzer von unterschiedlichen Messgeräten müssen unbedingt sicherstellen, dass jedes Messgerät auf irgendeine Weise gekennzeichnet oder markiert ist.

 

Was ist unter Multimeter-Software zu verstehen?

 

Die durch das Multimeter gesammelten Informationen müssen irgendwo verarbeitet werden. Die Daten müssen gesammelt und in einen Computer eingegeben werden, aber ohne die passende Software ist dies nicht möglich. Einige Messgeräte werden zusammen mit einer Daten-Erfassungssoftware geliefert, mit der Sie Informationen aufzeichnen und messen können. Heutzutage sind mehrere Software-Arten erhältlich. Anwender sollten die verschiedenen Software-Optionen beachten und herausfinden, welches Gerät am besten zu ihren Bedürfnissen passt.  Einige der Multimeter-Sets werden zusammen mit der passenden Software verkauft.

 

Was sind Multimeter-Messleitungen?

 

Die Messleitungen gehen von den Prüfspitzen aus, die an das Multimeter angeschlossen werden. Diese Messleitungen sind in einer Vielzahl von unterschiedlichen Designs und Optionen erhältlich, um so zu den verschiedenen Arten von Maschinen zu passen, die geprüft werden müssen.  Einige der gängigsten Stecker-Typen sind Krokodilklemmen, Winkelstecker, gerade Stecker und Karabinerhaken. Nutzer sollten sicherstellen, dass ihnen eine Vielzahl von unterschiedlichen Geräte-Typen zur Verfügung steht, um möglichst viele verschiedene Typen testen zu können.  Der Besitz einer guten Auswahl an Messleitungen ist relativ preiswert und garantiert Ihnen, dass Sie niemals neue Leitungen in letzter Minute kaufen müssen.