Übersicht - RJ Stecker

Was ist ein RJ Stecker?

Ein RJ Stecker (RJ = Registered Jack) ist ein genormter Anschluss, der überwiegend in der Nachrichtentechnik verwendet wird. Ein Beispiel, das den meisten bekannt sein wird, ist der Stecker, der auf der Rückseite eines Computers mit einer Netzwerkkarte verbunden wird. Diese Ethernet-Kabel, die auch als LAN-Kabel oder LAN-Verbindungen bezeichnet werden, verwenden zum Herstellen des elektrischen Kontakts zwischen den einzelnen Leitern im Kabel und der Netzwerkkarte einen RJ45 Steckverbinder.

Durch die Normierung des Steckers lässt sich der Kontakt effizient herstellen. Der Stecker selbst ist in der Regel widerstandsfähig ausgeführt. Die Verbindung hält Verdrehkräften und anderen Gefahrenquellen stand. Dieser Schutz kann durch weiteres Zubehör zum Stabilisieren der Verbindung erhöht werden. So können die Netzwerkanschlüsse beispielsweise dort mit Hauben versehen werden, wo der Stecker in die RJ Buchse eingeführt wird. Die Haube wird dabei über den Stecker gestülpt und schützt die Verbindung, weil Gefahren aus der unmittelbaren Umgebung wie etwa Staub und Feuchtigkeit fern gehalten werden.

RJ Stecker sind das Ergebnis sowohl technologischer als auch gesetzlicher Herausforderungen. Ihren Ursprung haben sie dem allmählichen Rückgang des Bell System-Monopols in den USA zu verdanken. Die Standardbezeichnungen für die modularen Stecker gehen in der Tat auf diese Epoche zurück, als sie bei Bell für das eigene System eingesetzt wurden. Durch diese RJ Anschlüsse konnten Fremdfirmen Geräte herstellen, die für den Einsatz in Leitungsnetzen mit Bell System geeignet waren. Eine Konkurrenz zum Monopol konnte sich dadurch entwickeln. Im Zuge der Marktliberalisierung in den 1980ern waren die Modularstecker überall anzutreffen und Hersteller von Zubehörartikeln stellten immer mehr Geräte für die Telefonleitungen der Kunden her.

Als sich Heimcomputer als Elektronikartikel auf dem Markt etabliert hatten, war den Verbrauchern überall auf der Welt der RJ45 Stecker als weitere RJ Ausführung bekannt. Er war breiter und eignete sich für mehr Verbindungen als die RJ11 Anschlüsse, die für Telefone verwendet wurden. Rasch wurde der Stecker im privaten und gewerblichen Bereich zum Standard. Jedermann war dieser Anschluss bekannt, da man wissen musste, wie beispielsweise Router, Modems, Netzlaufwerke oder Computer anzuschließen waren.

 

Wofür werden RJ Stecker verwendet?

RJ Stecker werden für nachrichtentechnische Aufgaben eingesetzt. Sie werden für Telefone und Datenleitungen verwendet und für Letztere gibt es viele unterschiedliche RJ Ausführungen in der Praxis.

Bei sehr großen Anlagen mit vielen Daten- und Telekommunikationsgeräten sind die RJ Anschlüsse üblicherweise in Patchfeldern gruppiert untergebracht. Bei Datenverbindungen in Gebäuden gibt es oft nur einen Anschluss, der sich in der Regel in einer Wanddose befindet und über den die Verbindung zu einem Datennetz hergestellt wird.

Für Telefonleitungen älterer Technik werden grundsätzlich noch Schaltkästen mit frei liegenden Kontakten verwendet, in die die Leiterpaare geklemmt werden. Heute sind RJ Anschlüsse aber die Standardmethode zum Verbinden von Telekommunikationsgeräten mit der Amtsleitung. Fest verdrahtete Telefone und andere Telekommunikationsgeräte werden aufgrund der erheblich bequemeren Anschlusstechnik heute fast überhaupt nicht mehr eingesetzt.

 

Wie funktioniert ein RJ Stecker?

RJ Stecker müssen eine Verbindung zwischen dem Telekommunikationsgerät und dem Telekommunikationsnetz bzw. zwischen den Daten nutzenden Geräten und Datennetzen herstellen, mit denen sie verbunden sind.

Zu diesem Zweck enthält der Stecker mehrere Kontakte mit unterschiedlichem Potenzial, die namentlich entsprechend bezeichnet sind. Mit diesen Kontakten sind unter Umständen einzelne Leiter verbunden. Ob und in welcher Reihenfolge diese mit Leitern verbunden sind, hängt von den einzelnen Anwendungszwecken ab. Auf diese Weise lässt sich der Stecker ganz unterschiedlich und sehr flexibel einsetzen, ohne dass seine eigentliche Ausführung verändert werden muss.

Zu der Standardausführung des Steckers gehört auch eine Rastnase, durch die er nach dem Einführen in der Kupplung gehalten wird. Das macht die Verbindung stabiler und verhindert, dass sie im normalen Gebrauch versehentlich unterbrochen wird.

Die Steckverbinder für RJ Anschlüsse lassen sich einfach montieren

 

Wer hat RJ Stecker erfunden?

In den 1970er Jahren wurden die RJ Stecker von Bell System weltweit auf den Markt gebracht. Es war das Ergebnis einer Klage gegen das Unternehmen. Bevor es RJ Stecker gab, waren Telefone in Haushalten üblich, die fest verdrahtet waren. Es gab zwar auch Telefone mit Steckverbindern, diese waren jedoch nicht so durchdacht ausgeführt wie die RJ Stecker. Dank der RJ Stecker gab es für Fremdfirmen eine Möglichkeit, Geräte herzustellen, die ebenfalls an Telefone von Bell System angeschlossen werden konnten.

Das heutige auf RJ Steckern aufsetzende System wurde erst durch die Initiative des Administrative Council for Terminal Attachments effizienter gemacht. Diese Arbeitsgruppe wurde nach dem Ende von Bell System in den 1980er Jahren ins Leben gerufen. Aus den gegenwärtigen Bezeichnungen für die RJ Stecker gehen deren Form und Beschaltung hervor und sind überall auf der Welt geläufig.

 

Nach welchem Prinzip werden RJ Stecker bezeichnet?

Die Bezeichnung der RJ Stecker richtet sich nach dem so genannten Universal Service Ordering Code (USOC). Dies ist ein Standard, der aus den 1970er Jahren stammt und für das Bell System verantwortlich ist. Die Codes werden nach wie vor zur Kennzeichnung der Steckerausführungen verwendet.

 

Welche RJ Steckerausführungen gibt es? Welche Ausführung ist für welche Aufgabe geeignet?

RJ Stecker werden mithilfe eines Nummerierungssystems mit Buchstabenanhängseln für bestimmte Eigenschaften gekennzeichnet. Die folgenden Nummernbezeichnungen sind nur Beispiele, es gibt noch wesentlich mehr. Die Nachfolgenden sind die häufigsten Ausführungen, die in Haushalten und in der Industrie benutzt werden.

Als Anhängsel zu diesen Bezeichnungen dienen manchmal die Buchstaben C und W zur Kennzeichnung einer Aufputz- bzw. Unterputzmontage. Der Buchstabe S als Anhängsel weist darauf hin, dass der Stecker für eine Leitung gedacht ist. Der Buchstabe M gibt an, dass der Stecker mit mehreren Leitungen belegt werden kann. Der Buchstabe X wird für die komplexeste Ausführung in Mehrleitungssystemen benutzt.

Weitere Bezeichnungen sind etwa A/A1. Dies bedeutet, dass der Stecker bei einem kodierten Telefonsystem mit dem Haltesystem verbunden ist.

Die Bezeichnung „Bridged“ bedeutet, dass der Stecker parallel geschaltet ist. Die Abkürzungen T/R stehen bei den Steckern für Tip-Wire (Stecker ist mit Plusleiter verbunden) und für Ring-Wire (Stecker ist mit Nullleiter verbunden). Stecker für Datenverbindungen werden im Englischen manchmal auch als Suck bezeichnet. Bei der Übertragung von Daten ist eine exaktere Kontrolle der Signalleistung erforderlich. Diese Leitungsstecker sind fortschrittlich genug, um dieses Maß an Schutz zu bieten.

Es gibt auch inoffizielle Nummernbezeichnungen wie z. B. RJ50. Sie sind aber so geläufig, dass sie ebenso offiziell sein könnten. Häufig gibt es Adapter, durch die die folgenden Stecker auch für Geräte eingesetzt werden können, die mit einem anderen Anschluss versehen sind.

 

  • RJ11 Steckverbinder

 

Bei RJ11 Steckverbindern wird nach zwei Hauptvarianten unterschieden. Beide werden üblicherweise zum Anschalten von Festnetztelefonen an das Telekommunikationsnetz eines Anbieters über einen Wandanschluss benutzt.

 

Der RJ11 Steckverbinder am Wandanschluss wird in der Regel als RJ11W bezeichnet. Steckverbinder, die sich an Tischtelefonen oder schnurlosen Telefonen befinden, tragen die Bezeichnung RJ11C. Dabei handelt es sich um Steckverbinder mit 6 Kontakten.

 

  • RJ12 Steckverbinder

 

Diese Variante wird für kodierte Telefonsysteme benutzt. Der RJ12 Steckverbinder dient zum Anschluss einer Leitung dieser Telefonsysteme. Auch hier wird nach C und W wie bei den RJ 11 Steckverbindern unterschieden.

 

  • RJ14 Steckverbinder

 

Diese Steckverbinder werden als C und W Varianten angeboten. Sie dienen zur Anschaltung von zwei Telefonleitungen pro Steckverbindung.

 

  • RJ22 Steckverbinder

 

Diese Steckverbinder eignen sich für bis zu 12 Telefonleitungen. Sie werden in Nebenstellenanlagen eingesetzt und sind in der Regel in Systemen anzutreffen, die von der Telefongesellschaft stammen.

 

  • RJ25 Steckverbinder

 

Diese werden für Anlagen mit mehreren Leitungen verwendet. Damit können bis zu drei verschiedene Telefonleitungen pro Steckverbindung angeschaltet werden.

 

  • RJ45 Steckverbinder

 

Diese Ausführung wird häufig als Steckverbindung für LANs benutzt. Sie sind etwas breiter als die herkömmlichen RJ11 Steckverbinder und sind für eine Datenleitung pro Steckverbindung vorgesehen.

 

  • RJ50 Steckverbinder

 

Hierbei handelt es sich laut USOC eigentlich nicht um einen standardisierten Stecker, aber 10P10C Steckverbinder werden häufig unter dieser Bezeichnung geführt. Sie werden für die Datenübertragung verwendet und führen 10 Kontakte sowie 10 Kontaktpositionen. Sie werden für verschiedene Aufgaben benutzt, unter anderem für Funkgeräte und in Steuerungen.

 

Was wird bei RJ Steckverbindern als Steckerbelegung bezeichnet?

In jedem RJ Steckverbinder befinden sich Positionen, an denen elektrische Kontakte hergestellt werden können, und Positionen, an denen Kontakte tatsächlich installiert sind. Zwischen beiden gibt es oft Abweichungen.

Bei manchen Ausführungen wird nicht das gesamte Angebot an möglichen Kontaktpositionen im Steckverbinder ausgeschöpft. Ein Beispiel hierfür sind die RJ11 Stecker. Zwei Kontakte werden in der Praxis nicht genutzt.

Manche RJ Steckverbinder sind rein äußerlich identisch, jedoch verfügen sie intern über andere Kontakte. In solchen Fällen wird bei diesen Steckern nach der Anzahl der Leitungen unterschieden, die darin verbunden werden können. Allerdings nehmen sie denselben Steckverbinder auf.

 

Was sind RJ Adapter, Kupplungen und Verlängerungen?

Kupplungen dienen zum Verbinden zweier Leitungen. Dies sind einfache Vorrichtungen mit einem Eingang und einem Ausgang auf beiden Seiten. Dort werden die Steckverbinder-Gegenstücke eingesteckt.

Verlängerungen dienen dazu, die Übertragungsstrecke über die Leitungen zu vergrößern. In der Regel befinden sich darin ein Empfangs- und Sendeelement und sie werden mit vielen verschiedenen Steckverbindungsoptionen angeboten.

Mit einem Adapter kann eine Steckverbindungsausführung an eine andere angepasst werden. Zum Beispiel ist es dadurch möglich, einen M12-Flanschsteckverbinder mit einem RJ45 Anschluss zu kombinieren.

 

Welches Zubehör gibt es für RJ Steckverbinder?

Für RJ Steckverbinder gibt es ein großes Zubehörsortiment. Dazu gehören Staubkappen, die besonders in industriellen Anwendungen wichtig sind, wenn die Steckverbinder in staubigen Bereichen eingesetzt werden. Es gibt auch diverse Platten und Montagehalterungen, die außerdem eine geeignete Möglichkeit zur geordneten Kabelverlegung bieten, sowie vieles mehr.

 

Was sind Hauben und Abschlüsse für RJ Steckverbinder?

Hauben und Abschlüsse bieten ein gewisses Maß an Schutz für die RJ Steckverbinder. In der Regel sind sie so geformt, dass die Verbindung komplett verdeckt wird. Sie lassen sich aber leicht nach hinten schieben, wenn der Stecker in eine Buchse eingeführt wird. Die Rastnasen sind aufgrund des biegsamen Werkstoffs, aus dem die Hauben und Abschlüsse bestehen, weiterhin zugänglich. Diese können einen Stecker mechanisch festigen und dafür sorgen, dass dieser bei normalem Gebrauch nicht zerstört wird. Bei vorkonfektionierten Kabeln und auch bei anwendungsspezifischen Kabeln werden sie häufig wegen ihrer Schutzwirkung montiert.

 

Was sind RJ Sets?

Zum Konfektionieren von RJ Steckverbindern benötigt man Werkzeuge, mit denen die Leiter für die Steckverbindung bequem durchtrennt, abisoliert und angeschlossen werden können. Diese Sets enthalten in der Regel einen Seitenschneider und einen Abisolierer als Kombiwerkzeug. Mit einem separaten Werkzeug werden die Kontakte in den Steckverbinder hineingepresst („gecrimpt“). Dadurch entsteht eine zuverlässige Schneid-/Klemmverbindung, die für die Übertragung von Daten präzise genug ist.

Bei manchen Kits sind auch Expertenwerkzeuge wie z. B. Prüfgeräte, Stanz- und Einpresswerkzeuge und weitere Geräte dabei. Diese sind eher für Techniker im professionellen Bereich vorgesehen. Es gibt aber auch einfache Sets für besondere Aufgaben, wie z. B. Abschlusskabel, für die es zwar weniger Zubehör gibt, die dafür aber weniger kosten.

 

Was sind RJ Patchfelder und Zubehör?

Diese Vorrichtungen sind für Aufgaben mit hohen Anschlusskapazitäten vorgesehen. Patchfelder lassen sich zu einem sehr umfangreichen Netzwerk zusammenschalten. Die Anschlussfelder sind aufgrund der Modulbauweise erweiterbar. So lassen sich weitere Patchfelder nach Bedarf nachrüsten. Besonders positiv ist bei diesen Feldern die übersichtliche Anordnung der Anschlüsse.

Zum Zubehör gehören verschiedene Anschlüsse und eine Kassette zum Anschließen von Zubehör, das eine einfache Nachrüstung der Felder ermöglicht.

 

Was sind RJ Patchfelder?

RJ Patchfelder erfüllen denselben Zweck wie andere Patchfelder. Sie bieten eine bequeme Möglichkeit zum geordneten Anschluss verschiedener Netzwerkverbindungen auf kleinstem Raum. Generell verfügen die Anschlussfelder über nummerierte oder anders gekennzeichnete Eingänge, damit sie sich leicht voneinander unterscheiden lassen. Andere Netzwerk-Anschlussfelder können auf diese Weise leicht vom Netzwerk komplett getrennt bzw. damit verbunden werden.

Diese Patchfelder sind in fast jedem Netzwerkraum zu finden, auch in kleinen. Sogar kleine Netzwerke mit einem oder zwei Servern arbeiten mit einem Patchfeld, das die einzelnen Anschlüsse übersichtlich gruppiert und schützt. In großen Telekommunikations- oder Rechenzentren können Patchfelder sehr groß und komplex sein.

 

Was sind RJ Module und Träger?

RJ Module lassen sich leicht installieren und als Anschlüsse für verschiedene Steckverbinderausführungen verwenden. Sie werden als Ausführungen für Cat 5, Cat 6 und Cat 7 Vernetzung angeboten. Die einzelnen Ausführungen werden mit vielen unterschiedlichen Ausstattungsdetails angeboten, zum Beispiel die Art der gewünschten Schirmung, die Ausrichtung, Richtung, Farbe und vieles mehr.

Blenden und anderes Anschlusszubehör gehören ebenfalls zu dieser Kategorie. Es werden auch Bodenanschlüsse, Datenkommunikationsmodelle und viele andere Arten von Anschlussvarianten angeboten.

Quelle: /web/c/connectors/network-telecom-connectors/