Reinigungs- und Wartungsmaterialien

Werkseinrichtungen bleiben durch Reinigung und Wartung sicher, sie sehen professionell aus und verrichten ihren Dienst ordnungsgemäß. Für Industrie und Industriehygiene bedarf es daher entsprechende Versorgungsmaterialien.

 

Warum ist es so wichtig, Werkseinrichtungen in gutem Zustand zu halten?

 

Die Reinhaltung von Werkseinrichtungen ist mehr als nur eine kosmetische Maßnahme. Saubere Einrichtungen sind in vielerlei Hinsicht sicherer als solche, die nicht instandgehalten werden; und sie sind nicht so teuer.

Das sorgfältige Reinigen von Einrichtungen sorgt dafür, dass ganz unterschiedliche Gefahrenquellen ausgeschaltet werden, bevor diese handfeste Probleme verursachen können. Zum Beispiel werden dadurch Rutsch- und Stolpergefahren auf dem Boden beseitigt, bevor sich jemand verletzen kann. Das Personal bleibt auf diese Weise nicht nur geschützt, sondern der Eigentümer der Werkseinrichtung bleibt vor eventuellen Haftungspflichten für Verletzungen verschont, die auf einen ungereinigten Zustand der Anlagen zurückzuführen sind.

Auf die Gesundheit und Krankheit wirkt sich die Reinhaltung einer Werkseinrichtung insgesamt ebenfalls aus. Bereiche, in denen eine Infektionsgefährdung durch Keime besteht, müssen regelmäßig gereinigt werden, damit diese so sicher wie möglich bleiben. In anderen Bereichen liegt vielleicht keine Bedrohung durch Pathogene, jedoch durch Umweltgefahren vor, die auf Chemikalien oder andere Gefahrenquellen zurückzuführen sind. Gründliches Reinigen beseitigt solche Gefahrenquellen oder mindert zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass diese zu einer ernsthaften Bedrohung werden.

 

Durch das Reinigen von Werkseinrichtungen werden auch die Wartungskosten verringert. Durch das Beseitigen von Staub halten Computer zum Beispiel länger. Außerdem müssen die Techniker dadurch weniger Zeit für das Entstauben und für Probleme wie Überhitzung und Blockierung von Kühlsystemen aufwenden.

 

Wie können Sie für einen gut gewarteten Zustand sorgen? Wie sparen Sie dadurch Geld?

 

Wenn Geräte oder Werkseinrichtungen nicht gründlich gereinigt werden, können sich Schmutz, Rückstände und Fremdstoffe aus der Umgebung ansammeln und Schäden an beweglichen Teilen und veredelten Oberflächen verursachen. Eine regelmäßige Reinigung kann Schäden durch Rost und Korrosion verhindern und dafür sorgen, dass die Maschinenfunktionen durch Schmutz und Fremdstoffe nicht beeinträchtigt werden.

Um Arbeitsbereiche und Geräte in weitestgehend gutem Betriebszustand zu halten, sollte man mit einer internen Vorschrift ansetzen, die planmäßige Maßnahmen zur Industriehygiene vorsieht. Neben adäquaten Vorschriften, die eine regelmäßige Reinigung vorsehen, müssen auch die richtigen Materialien für das Reinigen bereitgestellt werden. Wenn zum Beispiel das richtige Material zum Reinigen von Computern zur Verfügung steht, können die Mitarbeiter erheblich einfacher ihre Tastaturen, Monitore und sonstigen Geräte schmutz- und staubfrei halten, denn die Reinigungsmittel sind für das Beseitigen von Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen, für empfindliche Elektronik und andere Teile von Computern vorgesehen, die sich nur mit Mühe instand halten lassen.

Bei umfangreicheren Arbeiten spart die richtige Ausrüstung Zeit und verbessert das Ergebnis. Schrubber-Waschpads beispielsweise müssen von hoher Qualität und sich für den jeweiligen Bodenbelag geeignet sein.

Wenn die Werkseinrichtungen sowie auch die darin befindlichen Geräte und Anlagen gründlich gewartet werden, kann das Resultat erstaunlich sein und sogar Kostensenkungen bewirken. Saubere Geräte sind sicherer im Gebrauch und funktionieren zuverlässiger. Verletzungen werden dadurch verhindert. Durch saubere Arbeitsbereiche bleiben die Mitarbeiter gesünder, denn sie sind Verunreinigungen aus dem Arbeitsumfeld nicht mehr so stark ausgesetzt. Beide Faktoren tragen erheblich zur Senkung der Kosten und zur Erhöhung der Sicherheit bei.

 

Welche Hilfsmittel und Ausstattungen gibt es für die Wartung und Pflege?

 

Die erhältlichen Reinigungsmaterialien reichen von alltäglichen Wischtüchern über Besen und Staubsauger, die jeder benutzen kann, bis zu Hochleistungsmitteln für Reinigungsbetriebe und Reinigungsaufgaben im Profibereich.

Die Reinigungsmittel selbst bestehen aus Bürsten, Wischtüchern, Lappen und anderen Materialien, die sehr weit verbreitet sind. Dazu gehören aber auch Spezialmittel wie beispielsweise Reiniger für Elektronik und Flachbildschirmreiniger.

 

Neben den Reinigungsmitteln selbst benötigt das Wartungspersonal in der Regel noch weitere Ausrüstungsgegenstände. Unter Umständen werden Beschilderungen benötigt, um einen Bereich vorübergehend als gesperrt zu kennzeichnen, oder andere Absperreinrichtungen, die die Sicherheit der Arbeiter sowie der Passanten sicherstellen, die den Reinigungsbereich frequentieren.

 

Was sind Besen, Wischmops, Eimer und Kehrbleche?

 

Besen, Wischmops, Eimer und Kehrbleche gehören zu den grundlegenden Reinigungshilfsmitteln. Sie sind außerdem die kostengünstigsten Reinigungsmittel und stehen daher in industriellen Umfeldern üblicherweise in jedem Geräteschrank zur Verfügung.

 

Abgesehen von den üblichen Ausführungen gibt es aber auch spezielle Varianten dieser Hilfsmittel, die für ganz bestimmte Zwecke geeignet sind. Ein kleiner Besen ist beispielsweise für einen kleinen Ruheraum ausreichend, aber für eine große Industriehalle viel zu klein. Bei Kehrblechen verhält es sich ähnlich. Je nach Größe, eignen sie sich für unterschiedliche Zwecke.

 

Wischmops und Eimer gehören ebenfalls zur Grundausstattung, aber auch hier gibt es Ausführungen, die sich eher für den industriellen Einsatz eignen. Moppaufsätze für den Industriegebrauch sind üblicherweise sehr widerstandsfähig und kommen mit verschiedenen Oberflächen zurecht. Manche Moppaufsätze werden nicht zusammen mit Eimern benutzt, z. B. Staubmopps. Diese werden trocken eingesetzt und dienen zur schnellen und bequemen Reinigung großer Flächen.

 

Moppeimer sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Manche werden mit Beschilderungen geliefert, z. B. mit einem Warnschild für nassen Boden. Bei diesen Eimern sind manchmal Auswringer eingebaut. Dadurch hat es das Reinigungspersonal leichter, die Mopps zu entwässern und der Arbeitsaufwand für die Bodenreinigung verringert sich.

 

Was sind Reiniger, Entfetter und Entferner?

 

In der Industrie und bei Behörden erfordern die verschiedenen Reinigungsarbeiten effektive Reinigungsmittel, die bestimmte Arten von Schmutz und Rückständen, Farben und andere Stoffe gezielt beseitigen. Zu den Reinigern zählt die gesamte Bandbreite von Glasreinigern bis zu Teppichreinigern. Entfetter sind Reinigungsmittel mit einer speziellen Formel zum Beseitigen von Fett. Besonders wichtig sind diese in der Nahrungsmittelverarbeitung, aber auch in der Industrie, wo mit bestimmten Entfettern Maschinen und Oberflächen gereinigt werden.

 

Entferner wirken in der Regel gezielt zur Beseitigung eines bestimmten Stoffs. Zum Beispiel müssen Reinigungskolonnen manchmal Graffiti von Außenwänden entfernen. Speziell für diese Aufgabe gibt es Farbentferner.

 

Was sind Reinigungsbürsten?

 

Reinigungsbürsten sind manchmal für universelle Zwecke und manchmal nur für bestimmte Oberflächen konzipiert. Die meisten Scheuerbürsten erzielen zum Beispiel an Spülbecken oder Wänden eine gute Reinigungswirkung. Drahtbürsten können jedoch nur auf bestimmten Flächen benutzt werden, die hart genug sind, um dem Kratzen mit der Bürste standzuhalten. Sie können aber auch dort eingesetzt werden, wo das Kratzen keine Rolle spielt, z. B. beim Reinigen von Batteriepolen.

Was sind Reinigungstücher und Lappen?

 

Reinigungstücher und Lappen werden als Einweg- und Mehrwegausführungen angeboten. Manchmal sind sie mit einem Reiniger imprägniert. Dadurch kann der Benutzer einfach ein Tuch aus einem Spender ziehen und die Fläche abwischen. Man spart sich dadurch getrennte Behälter für Reiniger und Tücher. Ideal ist dies bei geringeren Arbeiten, z. B. können Wischtücher für Computeranwender zur Verfügung gestellt werden, auf denen sich bereits eine Reinigungsflüssigkeit für Monitore befindet. Nach dem Gebrauch des Tuchs wird es dann weggeworfen.

 

Andere Reinigungstücher sind dafür vorgesehen, mit dem gewünschten Reiniger nach Wahl des Benutzers kombiniert zu werden. Manche sind waschbar und können mehrmals verwendet werden. In anderen Fällen wird vielleicht ein Behälter mit Einwegtüchern aufgestellt, wobei die Industrievarianten in der Regel widerstandsfähiger sind als die Ausführungen für Endverbraucher. Es gibt auch Spezialtücher wie z. B. für das Polieren, und Mikrofasertücher für Objektive und Monitore.

 

Was ist Arbeitsplatz-Reinigungszubehör?

 

Arbeitsplatz-Reinigungszubehör ist für Mitarbeiter eine bequeme Möglichkeit, den eigenen Arbeitsplatz sauber und hygienisch zu halten. Dazu gehören Wischtücher für Telefone, Reiniger für Computermonitore und andere Reinigungspräparate. Manchmal werden sie als Wischtücher in einem Spender ausgegeben, und manchmal sind sie mit flüssigem Reiniger vorbehandelt.

 

Was sind Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen?

 

Elektronikreiniger sind Präparate zur Reinigen von Leiterplatten, Flussmittelentferner, Wattestäbchen und andere Hilfsmittel, um die Präparate aufzutragen sowie andere Reiniger, die den betreffenden Gegenstand nicht einmal berühren.

 

Elektronische Gegenstände sind natürlich oft sehr klein. Viele für die Elektronik hergestellte Reiniger sind speziell für das Auftragen auf sehr kleine Flächen vorgesehen. Manche Reiniger bringen nach dem Gebrauch eine Schutzschicht auf den Gegenstand auf, sodass dieser gleichzeitig gereinigt und geschützt wird.

 

Druckluftsprays sind Gasbehälter, die häufig 1,1-Difluoroethan, 1,1,1,2-Tetrafluoroethan oder 1,1,1-Trifluoroethan enthalten, das zum Entstauben schwer erreichbarer Flächen dient. Die Innenbereiche von Kühlkörpern sowie Lüfterschaufeln sind solche Bereiche, bei denen diese Reiniger äußerst nützlich sind. Sie hinterlassen keine Feuchtigkeit oder Verunreinigungen auf den behandelten Flächen. Daher sind sie auch für die Elektronik bedenkenlos geeignet.

 

Was ist Anlagenwartungsausrüstung?

 

Zur Anlagenwartungsausrüstung gehört eine Vielzahl von Reinigungsmitteln, die eine erheblich stärkere Wirkung habe als die Mittel, die für weniger intensive Einsatzbereiche vorgesehen sind. Druckluftkompressoren können beispielsweise für viele verschiedene Reinigungsgeräte eingesetzt werden. Zum Abwaschen hartnäckiger Reste von mechanischen Teilen werden häufig Hochdruckreiniger verwendet.

 

Zu den übrigen Gegenständen in dieser Kategorie gehören Utensilien zum Schutz des Bereichs, in dem die Reinigungsarbeiten stattfinden. Planen können beispielsweise in dem Bereich gespannt werden, in dem hochdruckgereinigt wird.

 

Was sind Schrubber und Zubehörteile?

 

Zu den Schrubbern gehören handgeführte und automatische Vorrichtungen, um Schmutz und Reste von Böden zu beseitigen. In der Regel werden dabei Pads unten am Gerät angebracht, die Schrubbwirkung durch eine Drehbewegung ausüben. Für verschiedene Oberflächen und Reinigungsgrade stehen unterschiedliche Pads zur Verfügung.

 

Was sind Fette, Öle und Schmierstoffe?

 

Fette sind Schmierstoffe, die bei Raumtemperatur in der Regel halbfest sind. Öle sind bei Raumtemperatur für gewöhnlich flüssig. Als Schmierstoffe gelten alle Fabrikate, die zur Minderung der Reibung eingesetzt werden. Manche Schmierstoffe sind universell einsetzbar, wie etwa WD-40, das zum Schmieren sowie zum Schützen von Metallteilen dient. Manche Schmierstoffe sind für ganz bestimmte Teile vorgesehen, z. B. für Riemen.

 

Schmierstoffe können die Lebensdauer der meisten Geräte mit beweglichen Teilen erheblich verlängern und sorgen für eine bessere Leistung. Manche Geräte kommen überhaupt nicht ohne sie aus.

 

Was ist Farbe und welche Farbutensilien gibt es auf dem Markt?

 

Farben sind nicht nur ästhetisch, sondern sorgen auch für einen gewissen Schutz. Als Basis für die Farben können Öl, Latex oder andere Stoffe benutzt werden. Andere Grundsubstanzen haben unterschiedliche Stärken und Schwächen.

 

Zum Malerzubehör gehören Rollen, Bürsten, Marker und weitere Hilfsmittel. Farbsprays sind manchmal als Alternative zum Aufbürsten oder Aufrollen von Farbe geeignet.

 

Was ist Absperren und Leiten?

 

Das Absperren und Leiten befasst sich mit dem Umlenken von Personen oder Gegenständen durch einen Raum. In der Regel gehört dies zur Kategorie Reinigung und Wartung, da die zu reinigenden Bereiche normalerweise gekennzeichnet werden müssen, um andere zu schützen. Hinweisschilder auf nasse Fußböden sind ein Beispiel dafür. Beim Leiten geht es um Sicherheit, aber auch um Haftungsfragen, da ungekennzeichnete Gefahrenstellen gegen Industrievorschriften verstoßen können.

 

Was sind Staubsauger und Teppichreiniger?

 

Staubsauger sind Geräte, die Schmutzreste durch Saugkraft von der Oberfläche des Teppichs und von den Bereichen zwischen den Teppichfasern aufnehmen. In der Regel sind sie mit Klopfsaugbürsten ausgestattet, die das Beseitigen von festgetretenem Schmutz erleichtern. Es gibt auch kleinere Staubsauger als handgeführte Geräte ohne Bürsten. Andere sind für das Absaugen für nasse und trockene Materialien vorgesehen.

 

Teppichreiniger sind in der Regel Geräte mit einem Staubsauger und mit Bürsten. Sie bringen jedoch auch Wasser und Reinigungsflüssigkeit auf den Teppich auf. Die Bürsten massieren den Teppich und mit der Saugkraft wird das Wasser in einen Tank aufgesaugt.

 

Welche Arten von Waschraum-Zubehör und welche Verbrauchsstoffe gibt es?

 

Zum Waschraum-Zubehör gehören Seifenspender, Hand-Desinfektionsmittel, Händetrockner, Duftzerstäuber und anderes Zubehör. Sie tragen zu mehr Hygiene und zugleich zu einem ansprechenden Erscheinungsbild bei. Dazu gehören Artikel für Personen, die Waschräume benutzen, und für andere Personen, die die Waschräume reinigen.

 

Was sind Behälter und Zubehör für die Abfallbeseitigung?

 

Zum Bereich Abfallbeseitigung gehören viele Möglichkeiten, um Arbeitsbereiche sauber zu halten, zum Beispiel Wandmülleimer, Aschenbecher und andere Behälter.

 

Diese Behälter werden in der Regel mit Zubehör wie z. B. Müllbeutel benutzt, die das Entleeren der Behälter vereinfachen und zur Sauberkeit beitragen. Deckel und sonstiges Zubehör kann ganz nach Bedarf für die Behälter benutzt werden. Dadurch erhöht sich ihr Nutzen und es wird eine Möglichkeit geschaffen, die Abfälle verschlossen zu halten.