Leiterplatten

Was sind Leiterplatten?

 

Eine Leiterplatte, häufig auch PCB (Printed Circuit Board) genannt, ist eine Platte oder eine Platine für die Verwendung in Computern und anderen Elektronikgeräten. In fast allen, auch den simpelsten Elektronikgeräten, befinden sich heutzutage Leiterplatten. Die Platte kann Chips sowie andere elektronische Bauteile enthalten. Auf ihnen befinden sich Leiterbahnen sowie Pads und andere Elemente, die aus Kupferblech hergestellt werden und auf die nicht leitende Platte gesetzt werden. Leiterplatten können entweder eine oder zwei kupferbeschichtete Seiten haben. Sie können außerdem mehrschichtig sein. Wenn Leiter auf verschiedenen Schichten verwendet werden, werden diese über “beschichtete Durchgangsbohrungen” realisiert. Diese Bohrungen werden Durchkontaktierungen oder Vias genannt.

 

Personen mit den verschiedensten Erfahrungsstufen können von der Nutzung von Leiterplatten und den in diesem Artikel genannten Tools profitieren. Sie können bei der Entwicklung unzähliger Schaltungstypen für elektronische Geräte helfen. Sie können ein tolles Lernwerkzeug für Leute sein, die mehr darüber erfahren wollen, wie Elektronik und Schaltungen funktionieren. Ob Sie nur mit Elektronik lernen und experimentieren wollen ob Sie Profi sind – es ist wichtig, die richtigen Platinen und Tools zur Hand zu haben. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Optionen und die Dinge, die Sie benötigen.

 

Was sind Rückwandplatinen?

 

Rückwandplatinen, oft auch als Rückwandsysteme oder Backplanes bezeichnet, sind Gruppen elektrischer Steckverbinder, die parallel zueinander verlaufen. Da diese parallel sind, können die Kontakte der Verbinder mit denselben relativen Kontakten von anderen Verbindern verbunden werden. Dadurch entsteht ein Computer-Bus. Sie helfen dabei, mehrere Leiterplatten miteinander zu verbinden. Durch das Verbinden dieser Leiterplatten lässt sich ein gesamtes Computersystem schaffen. Es gibt passive oder aktive Rückwandplatinen.

 

Eine passive Rückwandplatine bietet keine Schaltungen für Busse. Benötigte Logikkomponenten müssten folglich auf Tochterplatinen untergebracht werden. Aktive Rückwandplatinen enthalten Chips welche die Signale in die entsprechenden Steckplätze puffern können. Es stehen viele verschiedene Arten von Rückwandplatinen zur Verfügung, darunter Butterfly-Backplanes und Midplanes.

 

Was sind Motherboards?

 

Das Motherboard ist die Hauptplatine eines Computers. Es enthält Steckverbinder zum Anbringen von weiteren Platten und zum Aufbau eines Computersystems, ähnlich wie Rückwandplatinen. Das Motherboard beherbergt jedoch weitaus mehr. Im Allgemeinen enthält ein Motherboard die zentrale Verarbeitungseinheit (CPU), BIOS, serielle und parallele Schnittstellen, Speicher, Erweiterungssteckplätze und Controller für Peripheriegeräte. Zu Peripheriegeräten zählen beispielsweise die Tastatur und der Monitor.

 

Oft können Benutzer das Motherboard durch Ergänzungen verbessern. Beispielsweise können Benutzer mehr Speicher hinzufügen und sogar den CPU-Chip austauschen, wodurch der Computer möglicherweise schneller gemacht werden kann. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, das gesamte Motherboard zu ersetzen.

 

Was sind Lochrasterplatinen?

 

Eine Lochrasterplatine, auch Steckplatine oder Protoboard genannt, ist die Baugrundlage für Elektronik. Diese Platinen werden verwendet, um Prototypen verschiedener Arten von Elektronik zu erstellen, und zu sehen, ob ihr Design richtig funktioniert. Ein Vorteil dieser Lochrasterplatinen ist es, dass kein Löten erforderlich ist. Sie sind außerdem wiederverwendbar, sodass Anwender temporäre Prototypen erstellen können. Das Experimentieren mit verschiedenen Schaltungsdesigns ist mit diesen Platinen recht einfach. Die Platinen, die heutzutage erhältlich sind, sind um einiges besser und einfacher zu benutzen, als die aus vergangenen Jahrzehnten, bei denen manchmal Löten erforderlich war. Die Lochrasterplatinen, die heute auf dem Markt sind, sind sehr benutzerfreundlich und fördern die Experimentierfreudigkeit von Hobbyelektronikern und Profis gleichermaßen. Sobald sich der Anwender sicher ist, dass sein Design funktioniert, kann er mit Zuversicht die Arbeit an der tatsächlichen Leiterplatte aufnehmen.

 

Was ist eine Lochrasterplatinen-Drahtbrücke?

 

Als Lochrasterplatinen-Drahtbrücke bezeichnet man den Draht, der mit Lochrasterplatinen verwendet wird. Er erfordert kein Löten und derselbe Draht kann wiederverwendet werden. Die Drahtbrücken sind in Sets käuflich erhältlich, wenngleich die Drähte auch selbst hergestellt werden können. Während es möglich sein mag, Drahtbrücken für kleine und schnelle Projekte, für die nicht viele benötigt werden, selbst herzustellen, kann sich dies für größere und komplexere Schaltungen als schwierig herausstellen. In diesen Fällen ist das Kaufen von vorgefertigten und verpackten Drahtbrücken die bessere Alternative. Es sind Packungen mit vorgefertigten und geschnittenen Drähten für sämtliche Lochrasterplatinen-Anwendungen erhältlich. Wenn Sie auf eine Deadline hinarbeiten oder einfach Ihren Tag nicht mit dem Schneiden und Herstellen von Drahtbrücken verbringen wollen, ist der Kauf einer Packung mit vorgefertigten Drahtbrücken eine gute Wahl.

 

Was sind Lochrasterplatinen-Drahtbrückensets?

 

Anwender können auch vorgefertigte Lochrasterplatinen-Drahtbrückensets verwenden. Diese Sets enthalten oft verschiedene Drähte, die für ein Projekt benötigt werden. Es kann jedoch notwendig sein, dass mehrere solcher Sets gekauft werden, je nach Komplexität des Designs. Da die Sets Drähte verschiedener Längen enthalten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie genau wissen, welche Drähte Sie benötigen. Die Sets sind sehr praktisch und vereinfachen sogar große Projekte, da Sie keine Zeit aufbringen müssen, um Ihre eigenen Drahtbrücken herzustellen. In den Sets sind normalerweise mehr Drähte enthalten als in den Drahtpackungen.

 

Was sind Europlatinen?

 

Eine Europaplatine ist ein spezieller Formattyp für PCBs. Dabei handelt es sich um den europäischen Standard. Die Platinen können verwendet und mehrere davon in einen Baugruppenträger gesteckt werden, sodass sie zusammenarbeiten. Es sind einseitige und doppelseitige Platinen erhältlich, wie es auch bei anderen PCBs der Fall ist.

 

Was sind Erweiterungsplatinen und Adapter?

 

Erweiterungsplatinen und Adapter spielen in der Elektronik eine einzigartige Rolle. Das Design der Erweiterungsplatinen ermöglicht ein Einstecken in andere Leiterplatten und “erweitert” den Bereich für einen einfacheren Testvorgang. Die Platinen und Adapter sind in vielen verschiedenen Stilen und Architekturen erhältlich, passend für eine große Zahl unterschiedlicher Platinen. Sie können den Testvorgang vieler verschiedener Gerätetypen um ein Vielfaches vereinfachen, aber es ist wichtig, dass Sie den Adapter oder die Platine wählen, die mit dem zu testenden Projekt funktioniert.

 

Was sind Erdungskontakte?

 

Beim Arbeiten mit Elektronik ist das Erden wichtig, damit die Schaltungen nicht beschädigt werden. Die Erdungskontakte für Leiterplatten können auch dazu dienen, die Elektronik während des Erstellens und Testens abzuschirmen, um die Schaltung nicht zu beschädigen. Es ist wichtig, dass mit diesen Platinen vorsichtig umgegangen wird. Achten Sie daher darauf, die richtigen Erdungskontakte für Ihre Projekte zu wählen.

 

Was sind LED Prototyping Platinen?

 

Wer an einem LED-Projekt arbeitet, sollte sein Projekt mit diesen Prototyping-Platinen beginnen. Die Platinen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und es gibt runde und hexagonale Platinen zum Experimentieren. Diese unterscheiden sich erheblich von traditionellen Leiterplatten, aber sie vereinfachen das Testen von LED-Lichtern für bestimmte Projekttypen.

 

Was sind Matrix-Platinen?

 

Matrix-Platinen sind in vielen Größen und Stilen erhältlich und mit ihnen ist es relativ einfach, eine LED-Beleuchtung zu realisieren und mit LEDs zu experimentieren. Die Schaltungen, die Sie mit den Platinen erstellen können, erlauben es Anwendern, viele unterschiedliche beleuchtete Designs zu kreieren, darunter Buchstaben und Zahlen. Sie können gleichzeitig Spaß bringen und nützlich sein. Zu den häufigsten Anwendungen für diesen Platinentyp zählen Anzeigen für Fahrstühle, Bushaltestellen und Flughäfen.

 

Was sind Multibus II-Platinen?

 

Multibus II-Platinen bieten zwei unterschiedliche Plattengrößen – 3U x 220 mm und 6U x 220 mm. Die Karten sind größer als Europlatinen und sie verfügen über TTL-Gatter sowie Backplane-Steckverbinder. Sie werden seit mehr als zwei Jahrzehnten genutzt, und obwohl sie heute nicht mehr so häufig verwendet werden wie in der Vergangenheit, können sie für verschiedene Projekttypen nach wie vor sehr nützlich sein.

 

Was sind Leiterplattenabdeckungen?

 

Es handelt sich um Abdeckungen für PCBs. Diese Abdeckungen sind in der Regel aus Plastik hergestellt und verfügen innen über eine isolierende und außen über eine leitende Beschichtung. Die Abdeckungen dienen hauptsächlich dem Schutz der Lötseite des PCBs. Abdeckungen sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und passen auf Leiterplatten verschiedener Größen.

 

Was sind Fotolack-Platinen?

 

Fotolack ist eine Art von lichtempfindlichem Material und wird heute in einer Reihe von Industriezweigen genutzt, darunter im Bereich der Elektronik zur Erstellung von Fotolack-Platinen. Es ist tatsächlich möglich die Leiterplatten mit dieser Art von Platten herzustellen, indem sie UV-Licht ausgesetzt werden, bevor sie mit “verdünnter Universal-Entwicklungslösung” behandelt und mit Eisenchlorid-Hexahydratkristallen geätzt werden. Mit dieser Methode, die relativ komplex sein kann, ist es möglich, hochwertige, spezialisierte Leiterplatten herzustellen. Während sie möglicherweise nicht die beste Lösung für alle Leiterplatten sind, können sie für bestimmte Projekte besonders gut geeignet sein.

 

Was sind tintenbeschichtete kupferkaschierte Leiterplatten?

 

Bei tintenbeschichteten kupferkaschierten Leiterplatten handelt es sich um ein Spezial-Platinenmaterial, das zur Erstellung von hochwertigen PCBs eingesetzt wird. Sie bestehen aus geschichteten und unbehandelten verkupferten Platten sowie Glasgewebeschichten. Diese Platten können graviert werden, um eine einzigartige Leiterplatte für Ihr Projekt zu schaffen. Einige der erhältlichen Platten haben einen Fotolack. Wenn Sie diese Platten kaufen, sollten Sie wissen, welcher Materialtyp für das Ätzen benötigt wird, wie beispielsweise eine Eisenchlorid-Lösung.

 

Was sind SMD Übungsplatinen?

 

Das Löten kann für viele eine Herausforderung sein. Anstatt mit teuren Platten zu üben und lernen, empfiehlt es sich, diese Plattentypen für Standard-SMD- und Feinlötübungen zu verwenden. Sie verfügen über viele verschiedene Komponententypen und eignen sich daher besonders dazu, das Löten in verschiedenen Szenarien beim Arbeiten mit SMD-Geräten zu üben.

 

Was sind Streifenrasterplatinen?

 

Eine Streifenrasterplatine ist der Name einer Prototyping-Platine, die für viele verschiedene Elektroniktypen verwendet wird. Sie sind rechteckig und haben eine Reihe von Halterungen in einem Gittermuster. Sie haben darüber hinaus in einer Richtung über die Seite der Platine eine Kupferverkleidung. Die Platinen sind in verschiedenen Großen erhältlich, aber haben immer den gleichen Abstand zwischen den Löchern, da es sich hierbei um den Standardabstand für die Verbindung von verschiedenen Gerätetypen handelt.

 

Sie funktionieren ähnlich wie Lochrasterplatinen, sind in der Regel aber kostengünstiger. Während Lochrasterplatinen einfach wiederverwendet werden können, müssen diese Platinen gelötet werden und sie sind nicht wie Lochrasterplatinen wiederverwendbar. Benutzer sollten die Platinen dennoch ein paarmal wiederverwenden können. Da sie in denselben Größen wie die Eurocard erhältlich sind, verwenden viele Personen, die für Europa entwickeln, die Streifenrasterplatinen für das Prototyping.

 

Was sind Adapterplatinen SMD zu Durchsteck?

 

 

SMD steht für Surface-Mounted Device (Oberflächenmontiertes Bauelement) und es wird verwendet, um Schaltungen zu erstellen, bei denen die Komponenten direkt auf der Oberfläche des PCBs angebracht werden. Diese Art der Technologie hat die Durchsteckplatinen für das Hinzufügen von Komponenten zur Schaltung ersetzt. Ein Vorteil der Verwendung von SMD-Komponenten ist, dass sie in der Regel kleiner sind als traditionelle Schaltungen. Für diejenigen, die an SMD-Komponenten interessiert sind, stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung.

 

Es sind auch Adapterplatinen erhältlich und sie können bei der Anpassung von älteren Platinenausführungen helfen, die Sie möglicherweise im Moment für SMD verwenden. Sie können auch die Realisierbarkeit zur Verwendung dieser Platinen untersuchen.

 

Was sind Verdrahtungskämme?

 

Diese Art des Verdrahtungssystems eignet sich für viele verschiedene Anwendungen, einschließlich Prototyping und Vorproduktion. Sie eignen sich außerdem zur Reparatur und Problemfindung mit einem Gerät. Sie sind bedienerfreundlich und mit vielen verschiedenen Drähten erhältlich.

 

Was sind Verdrahtungsplatinen?

 

Verdrahtungsplatinen sind in vielen verschiedenen Arten und Ausführungen erhältlich. Diese Platinen haben Anschlüsse zur Anklemmung verschiedener Gittermuster, um die Montage von elektrischen Schaltungskomponenten zu vereinfachen. Für Verdrahtungsplatinen sind unterschiedliche Muster und Materialien, wie Epoxidglas und Kupfer, erhältlich. Es stehen auch Prototyping-Platinen zur Verfügung.