Optische Nivelliergeräte
Ein optisches Nivelliergerät ist ein Instrument, mit dem Punkte in einer horizontalen Ebene festgelegt oder verifiziert werden. Es wird in Landvermessung und im Bau zum Messen von Höhenunterschieden und zur Übertragung, zum Messen und zum Festlegen von Höhen verwendet. Diese Nivelliergeräte sind robust und zuverlässig und ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Tragbare optische Nivelliergeräte sind ebenfalls erhältlich, in Taschenformat und praktisch für schnelle Scans vor Ort.
Diese Nivelliergeräte kommen in einer Reihe von verschiedenen Vergrößerungen; 20x, 24x, 26x, 28x, 32x und höher. Je größer die Vergrößerungsstufe ist, desto größer erscheint das angezeigte Bild, so dass die Messungen an einer Latte leichter zu lesen sind. Aber es gilt auch: Je höher die Vergrößerung, desto kleiner das Sichtfeld. Sie sehen also einen kleineren Bereich durch das Okular, das kann dazu führen, dass es schwieriger sein kann, die abzulesende Latte zu finden. Die gefragtesten Vergrößerungsfaktoren liegen zwischen 24x und 28x.
Dieses vielseitige Gerät wird für eine Vielzahl von Messaufgaben eingesetzt, einschließlich:
- Anreißen
- Landschaftsbau
- Profilierung und allgemeine Nivellieraufgaben
Zusätzlich zu ihrer Benutzerfreundlichkeit nivellieren sich diese Instrumente automatisch nach einer Messung, was zu einer bedeutenden Zeitersparnis bei mühsamen Messarbeiten führt.
Arten von optischen Nivelliergeräten
- Kurzes Nivelliergerät: Teleskop ist starr an die senkrechte Achse des Instruments befestigt und kann nur in eine Richtung gedreht werden. Drei Nivellierschrauben und eine Wasserwaage werden verwendet, um eine senkrecht stehende Achse und eine horizontale Sichtlinie festzulegen, womit Lattenmesswerte gelesen werden können. Beliebte Wahl bei Vermessern aller Fachrichtungen, Bauingenieuren, Landschaftsgärtnern, Bauunternehmern und allgemeinen Handwerkern.
- Neigbares Nivelliergerät: Teleskop ist nicht starr an der senkrechten Achse befestigt, sondern kann über eine Drehachse unterhalb dem Okular des Teleskops auch eine kleine Strecke auf der vertikalen Ebene bewegt werden. Eine runde (Punkt)-Libelle auf dem Dreifuß wird in der Regel unabhängig von der Hauptblase nivelliert. Neigbare Nivelliergeräte werden in vielen Ausführungen und Modellen angeboten.
- Automatisch nivellierend: Die horizontale Sichtlinie wird durch eine Kombination von optischen Prismen und Spiegeln erstellt und wie bei einem Pendel durch Drähte unterstützt. Dies mindert den Bedarf, das Gerät wirklich waagerecht auszurichten, wie das bei den zuvor genannten Nivelliergeräten der Fall ist.
- Optische Nivelliergeräte bieten ausgezeichnete Genauigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, üblicherweise die Hälfte der Kosten eines Drehlasers von angemessener Qualität. Diese Nivelliergeräte sind eine ausgezeichnete Wahl für Fachleute im Baugewerbe und Vermesser, die in ein Qualitätskit investieren möchten, das sich langfristig und in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt.