Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht

    Strommessgeräte

    Strommessgerät, oder auch Amperemeter genannt, bieten eine genaue Möglichkeit zur Messung und Anzeige von Strom innerhalb eines Stromkreises. Sie sind für die Tafelmontage ausgelegt und werden in einer Reihe von industriellen Anwendungen eingesetzt. Der Strommesser messen den Stromfluss in Ampere. Der Amperestrom wird entweder mit einer analogen Skala oder mit einer digitalen Anzeige angezeigt. Der Strom wird in Aufnahme (wie viel Strom fließt) oder Stetigkeit (wie unterbrechungsfrei der Strom ist) dargestellt.

    Wie funktionieren Amperemeters?

    Amperemeter funktionieren aufgrund des physikalischen Prinzips elektromagnetischer Induktion. Sie bestehen normalerweise aus einer Spule, durch die der Strom fließt, und einem Anzeigemechanismus, der die Stromstärke anzeigt. Wenn elektrischer Strom durch die Spule fließt, erzeugt er ein magnetisches Feld um sie herum. Dieses Magnetfeld erzeugt eine Kraft, die proportional zur Stromstärke ist. Das Anzeigemechanismus des Amperemeters ist so konstruiert, dass er die auf die Spule wirkende Kraft misst und in eine entsprechende Anzeige umwandelt, die die Stromstärke in der Einheit Ampere darstellt.

    Was sind digitale Amperemeter?

    Digitale Amperemeter verfügen über eine programmierbare Balkendiagrammskala, mit der sowohl minimale als auch maximale Werte eingestellt werden können, was eine benutzerdefinierte Skalierung basierend auf den Anforderungen der Anwendung ermöglicht. Die Digitalanzeige kann so programmiert werden, dass sie die Farbe wechselt, blinkt oder die Meldung ändert. Diese Einbaumessgeräte verfügen oft über Auslöser, die so programmiert werden können, dass ein Alarm ausgelöst wird, wenn ein kritischer Punkt erreicht wurde. Das digitale Messgerät kann auch so eingestellt werden, dass es auslöst, wenn die Werte die Sollwerte überschreiten, unterschreiten oder dazwischen oder außerhalb liegen.

    Was sind analoge Strommessgeräte?

    Analoge Strommessgeräte bestimmen, ob unregelmäßige Lasten in elektrischen Stromkreisen vorhanden sind. Hohe Amperestände können auf Kurzschlüsse, unbeabsichtigte Erdung oder eine defekte Komponente im Netzwerk hinweisen. Niedriger Stromfluss weist auf hohen Widerstand oder schwachen Fluss im Stromkreis hin.

    Arten von analogen Strommessgeräten

    Analoge Strommessgeräte gibt es in fünf Ausführungen:

    • Bewegliche Spule: Magnetische Ablenkung bewirkt, dass sich die Spule bewegt, wenn der Strom durch die Spule fließt.
    • Beweglicher Magnet: Die Spule ist im Gehäuse montiert, und ein Permanentmagnet bewegt die Nadel.
    • Bewegliches Eisen: Eine Eisennadel bewegt sich als Reaktion auf eine elektromagnetische Kraft von der Spule.
    • Elektrodynamisch: Ein elektrodynamischer Magnet reagiert auf Wechsel- und Gleichstrombewegungen
    • Heißer Draht: Strom fließt durch einen Draht, der sich bei Erwärmung ausdehnt und niedrige oder hohe Amperestände anzeigt.
    Wollen Sie mehr über Spannungsmesser, oder Stromzangen wissen?
    Filter
    Sortieren nach
    23 von 23
    Ergebnisse pro Seite