Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht

    Projektoren

    Ein Projektor, oder auch Beamer genannt, ist eine optisches Gerät, mit dem Bilder (oder bewegte Bilder) von einem Computer projiziert und auf einer Leinwand oder einer anderen Oberfläche wiedergegeben werden können. Die Oberfläche, auf die projiziert wird, ist in der Regel großflächig und von heller Farbe, so dass Sie das Bild klar erkennen können.

    Wie funktioniert ein Projektor?

    Bei der alten Methode der Projektion strömt Licht durch die Folie und ein Abbildungsobjektiv, das dann eine größere Version des Bildes auf einem Bildschirm oder einer Wand darstellt.

    Kurze oder lange Wurfweite?

    Eines der wichtigsten Dinge, die Sie bei der Auswahl eines Projektors wissen müssen, ist, ob es sich um einen Short- oder Long-Throw-Projektor handelt, da dies die Entfernung bestimmt, die Sie benötigen, um das Bild vom Projektor auf die Leinwand zu projizieren. Der Unterschied bezüglich der Wurfweite eines Projektors wird durch die Art des verwendeten Objektivs bestimmt, wobei Projektoren mit langen Wurfweiten im Allgemeinen billiger zu bauen sind als Projektoren mit kurzen Wurfweiten, was an der Qualität des benötigten Objektivs liegt

    Projektoren mit langer Wurfweite benötigen einen Abstand von mindestens 1,8 m vom Projektor bis zum Bildschirm. Sie sind ideal für größere Räume, Hallen und Konferenzzentren. Projektoren mit kurzer Wurfweite können Bilder mit einem geringerem Abstand projizieren. Das ist ideal für kleinere Räume, Schulen und kleine Unternehmen.

    Sehr kurze Wurfweite Diese Projektoren können ein Bild von 30 m aus einer Entfernung von 4,5 m erzeugen und werden hauptsächlich für kommerzielle Anwendungen verwendet.

    Arten von Projektoren

    • DLP (Digital Light Processing)Diese Projektoren enthalten mikroskopisch kleine Spiegel, die sich entweder in Richtung des Lichts oder vom Licht weg neigen, um ein helles oder dunkles Pixel auf der Projektionsfläche zu erzeugen
    • LCD (Liquid Crystal Display)Die Lichtquelle für einen LCD-Projektor ist eine Standardlampe. Ein LCD-Projektor lässt das Quelllicht durch die drei farbigen Flüssigkristall-Lichtpanels strömen. Die Panels wiederum lassen einige Farben durch und blockieren einige Farben, um die Bilder auf dem Bildschirm zu erzeugen.
    • LCoS Flüssigkristall auf SiliziumLCoS-Projektoren strahlen Licht durch ein Panel, um ein Bild zu erzeugen. Im Gegensatz zu LCD-Projektoren, bei denen Licht durch ein einzelnes LCD-Panel gestrahlt wird, wird das Licht bei LCoS-Projektoren von drei einzelnen LCoS-Panels reflektiert, die dann zum Bild kombiniert warden
    • LED-Projektoren: Lichtemittierende Diodenprojektoren haben einen bedeutenden Vorteil gegenüber herkömmlichen Projektoren: Sie verwenden eine Reihe von LEDs, um das Licht zu erzeugen, das durch das Bildelement hindurch oder von diesem weg scheint, um ein Bild zu projizieren. Diese LED-Projektoren laufen kühler, verbrauchen weniger Energie, haben eine genauere Farbprojektion und können länger halten, was in einer Geschäftsumgebung hervorragend ist.
    Filter
    Sortieren nach
    1 von 1
    Ergebnisse pro Seite
    Häufig gesucht