Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht

    Wärmeschrumpfschläuche

    Bei den Wärme-Schrumpfschläuchen handelt es sich um extrudierte Kunststoffschläuche, die sich bei Erwärmung auf eine vorbestimmte Schrumpfrate verkleinern, um in eine spezielle Anwendung zu passen. Es sollte eine größere Muffe ausgewählt werden als erforderlich, um sowohl den Draht als auch die Komponenten abzudecken, bevor sie auf die richtige Größe geschrumpft wird. Die montierte Muffe ist sehr lange haltbar.

    Welche unterschiedlichen Materialien und Typen gibt es?

    Für Wärmeschrumpfung stehen verschiedene Materialien, Farben, Größen und Schrumpfraten zur Verfügung, die auf die entsprechende Anwendung angepasst werden können. Manche Schläuche sind mit einer haftenden Auskleidung versehen, um diese besser mit den Kabeln und Komponenten verbinden zu können.

    Das gebräuchlichste Material ist Polyolefin, da es sehr langlebig ist und ohne Einbußen hinsichtlich der Lagerfähigkeit hohen Temperaturen standhalten kann. Die Schläuche werden auch aus PVC, Fluorpolymer, Neopren und Elastomerwerkstoffen hergestellt. Das Material wirkt unterstützend bei der Schrumpfung des Schlauchs in seine ursprüngliche Form.

    Die voreingestellte Schrumpfrate, z. B. 2:1 oder 3:1, ist der Messwert der geschrumpften Muffe im Vergleich zur ausgedehnten Größe. Je höher die Zahl im Schrumpfverhältnis, desto größer ist die Schrumpfung. Dieses Verfahren ermöglicht eine präzise, sichere und beständige Passform.

    Welche verschiedenen Anwendungsbereiche gibt es bei Wärmeschrumpfschläuchen?

    Schrumpfschläuche sind vielseitig und einfach zu handhaben. Daher werden sie in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt..

    • Elektrische Isolierung – Abdeckung von Verbindungen und Reparaturen
    • Zugentlastung – Zur Entlastung der Kabel
    • Drahtbündelung – im Aufbau von Kabelbäumen und in der Kabelorganisation
    • Umwelt- und mechanischer Schutz – Vermeidung von Schäden durch Abrieb, Feuchtigkeit, Staub und Chemikalien
    • Kennzeichnung – da die Schläuche in vielen verschiedenen Farben gefertigt werden, können sie auch zur Farbcodierung und Komponentenkennzeichnung verwendet werden

    Was ist bei der Auswahl der richtigen Schlauchgröße zu beachten?

    Bei der Auswahl der richtigen Schlauchgröße ist der Höchst- und Mindestdurchmesser der Komponenten entscheidend, die abgedeckt werden sollen. Vergleichen Sie diese Informationen mit dem wiederhergestellten Durchmesser (Durchmesser nach Schrumpfung) und dem erweiterten Durchmesser (Durchmesser vor der Schrumpfung) der Muffe.

    Die meisten Schläuche lassen sich mit einer Standardschere auf die benötigte Länge zuschneiden. Der ungeschrumpfte Schlauch kann über den Bereich oder die Objekte, die abgedeckt werden sollen, gestülpt werden. Anschließend wird die Muffe mit einer Hand-Heißluftpistole oder einem Heizschrumpfofen festgeschrumpft. Prüfen Sie die empfohlene Heiztemperatur im Voraus, um eine ungleichmäßige Schrumpfung oder Überhitzung zu vermeiden.

    Wie benutze ich einen Schrumpfschlauch?

    Falls Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Größe oder generelle Ratschläge benötigen, schauen Sie am besten in unseren Ratgeber "So verwenden Sie einen Schrumpfschlauch richtig".

    Filter
    Sortieren nach
    11 von 11
    Ergebnisse pro Seite