CCTV-Monitore
CCTV-Monitore sind eines der wichtigsten Elemente von CCTV-Systemen, die Echtzeit-Feedback von CCTV-Kameras und Sicherheitsüberwachungsanlagen liefern. Die digitalen Signale von CCTV-Kameras müssen in ein visuelles Bild umgewandelt werden und das kann dank der speziell entwickelten Monitore geschehen. Diese CCTV-Bildschirme sind mehr als normale HDMI- oder VGA-unterstützende Bildschirme. CCTV-Monitore sind auch mit BNC-Anschlüssen ausgestattet, die den Anschluss eines Kamera-Monitors ermöglichen.
Moderne CCTV-Monitore sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wie z. B.:
- LED-Monitore
- LCD-Monitore
- TFT-Monitore
Alle bieten mehrere Anschlüsse für eine Vielzahl von Überwachungsgeräten, einschließlich CCTV-Kameras, DVRs und HD-Recordern.
Wie wählt man den richtigen CCTV-Monitor aus?
Das erste, was vor dem Kauf des CCTV-Monitors zu beachten ist, ist die Größe des Monitors und seine Auflösung. Einige der Monitore sind nur 5 Zoll klein und sind eine ideale Wahl für den Einsatz in Kraftfahrzeugen. Sie können in Wohnmobile, Lastkraftwagen eingebaut werden. Die Großbildmonitore selbst bis zu 40 Zoll sind ideal für Überwachungszentren. Sie sind in der Regel in der Lage, Videomaterial von mehreren Kameras gleichzeitig anzuzeigen.
Wie kann man mehrere Kameras an einen Monitor anschließen?
Das Anschließen mehrerer Kameras ist ganz einfach, wenn der Monitor mehrere BNC-Eingangsports besitzt. Es ist jedoch immer noch möglich, das Multi-CCTV-Kamerasystem an einen Monitor anzuschließen, auch wenn der Bildschirm nur einen Eingang hat, aber der Bildschirm sollte an einen DVR angeschlossen sein, der alle Kameras steuert und nicht direkt an die Kamera.
Kann man einen PC-Monitor benutzen, um eine CCTV-Kamera anzuschließen?
Theoretisch gesehen ja, die Technologie zur Darstellung eines Videosignals dieselbe. PC-Monitore verfügen jedoch nicht über die notwendigen Eingangsports, die mit CCTV-Kameras verwendet werden können. Stattdessen verwenden sie in der Regel HDMI-, VGA- oder DisplayPort-Ports, sodass zusätzliches Zubehör wie Adapter und Konverter erforderlich ist.
Was benötigt man noch für ein CCTV-System?
Alles über Videoüberwachung und die richtige Ausstattung für Innen- und Außenbereiche erfahren Sie in unserem Ratgeber.