- Veröffentlicht am 22. Juli 2025
- Zuletzt bearbeitet am 22. Juli 2025
- 8 min
Automatisierung in der Lebensmittelindustrie
Nahrungsmittel und Getränke sind für unser tägliches Leben unverzichtbar. Die Herstellung dieser Produkte wird durch die Einführung moderner Lösungen wie Robotik, Digitalisierung und maschinelles Lernen zunehmend automatisiert. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Automatisierungstechnologien Produktionsprozesse verändern und neue Maßstäbe für Präzision, Sicherheit und Kreativität in der Lebensmittelindustrie und Getränkeindustrie setzen.

Einführung in die Automatisierung in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Mit einem geschätzten Wert von 7.221,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und einem erwarteten jährlichen Wachstum von 6,3 % ist die Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine der wichtigsten Branchen weltweit. Die Branche umfasst eine Vielzahl von Unternehmen, die Lebensmittel herstellen und vertreiben, von globalen Lebensmittelgiganten bis hin zu kleinen lokalen Unternehmen. Sie spielt eine entscheidende Rolle in der Weltwirtschaft, nicht nur als Lieferant von Nahrungsmitteln für die Massen, sondern auch als wichtiger Arbeitgeber und Motor für Wohlstand und Einkommen. Leider ist sie auch eine der umweltschädlichsten Industrien der Welt, die für große Mengen an Abfällen und Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.
Um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Produktivität und Effizienz der Branche zu steigern, muss die Lebensmittelindustrie Automatisierungslösungen einführen. Automatisierung ist ein wesentlicher Bestandteil der heutigen Lebensmittelproduktion und -distribution. Von automatisierten Lebensmittelverarbeitungslinien bis hin zu intelligenten Automatisierungslösungen nutzen Hersteller Automatisierungstechnologien, um ihre Produktion, Effizienz und Rentabilität zu verbessern und ihre CO₂-Bilanz zu verbessern.
Mit Automatisierung gegen Klimawandel und steigende Betriebskosten
Rob Bland, Vasanth Ganesan, Evania Hong, Julia Kalanik
Die Automatisierung ist ein vielversprechendes Mittel, um die Auswirkungen der Landwirtschaft auf den Klimawandel zu verringern und die Betriebe bei der Anpassung an die finanziellen Folgen zu unterstützen.
Vorteile der Automatisierung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Es begann mit einfacher Mechanisierung für Aufgaben wie Verpacken und Sortieren und hat sich inzwischen zu komplexen Robotersystemen, künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge (IoT) entwickelt. Die Automatisierung verändert sich und wird als wichtiger Bestandteil von der Industrie 4.0 in der fünften industriellen Revolution noch stärker präsent sein. Automatisierung ist ein Zeichen des technischen Fortschritts in der Industrie.
Beispiele für Automatisierungstechnologien sind robotergesteuerte Montagelinien, die eine gleichbleibende Produktqualität garantieren, und komplexe Softwaresysteme, die die Produktion überwachen und Lagerbestände verwalten. Automatisierung spielt in der Lebensmittelindustrie und Getränkeindustrie eine Schlüsselrolle und unterstützt viele Aspekte der Produktion, Verarbeitung und Distribution. Sehen Sie sich alle Vorteile an, die die Automatisierung der Branche bietet:
- Höhere Effizienz – Automatisierung beschleunigt die Verarbeitung, Abfüllung und Verpackung von Lebensmitteln und Getränken, was eine schnellere Produktion bei gleichbleibender Qualität ermöglicht – ideal für Produkte mit kurzer Haltbarkeit.
- Konstante Qualität – Automatisierte Prozesse reduzieren menschliche Fehler und sorgen für gleichbleibende Produktmerkmale wie Geschmack, Textur, Gewicht und Füllstand – entscheidend für Verbrauchervertrauen und Markenimage.
- Kosteneinsparungen – Durch geringeren Personalbedarf in Routineaufgaben, geringeren Ausschuss und optimierte Ressourcennutzung lassen sich in der lebensmittelverarbeitenden Industrie langfristig deutliche Einsparungen erzielen.
- Erhöhte Sicherheit – Die Automatisierung hygienekritischer oder gefährlicher Prozesse (z. B. Reinigung, Schneiden, Erhitzen) schützt Mitarbeitende vor Verletzungen und reduziert gleichzeitig das Risiko mikrobieller Kontaminationen.
- Weniger Abfall – Präzise Dosierung und automatische Ausschleusung fehlerhafter Produkte verringern den Rohstoff- und Verpackungsmaterialverlust – ein wichtiger Beitrag zur Ressourcenschonung.
- Skalierbarkeit – Automatisierte Anlagen lassen sich schnell auf geänderte Produktionsmengen anpassen – etwa bei saisonalen Produkten oder bei Aktionen im Handel.
- Datengestützte Erkenntnisse – Echtzeitdaten aus der Produktion ermöglichen Rückverfolgbarkeit, Prozessoptimierung und Qualitätskontrolle – besonders wichtig im Hinblick auf Lebensmittelsicherheit und regulatorische Anforderungen.
- Flexibilität – Moderne Automatisierungssysteme ermöglichen schnelle Umstellungen auf neue Rezepturen, Verpackungsformate oder Produktlinien – ideal für Hersteller mit breitem Sortiment oder häufig wechselnden Produkten.
- Nachhaltigkeit – Automatisierung trägt durch effizienteren Energie- und Wasserverbrauch, weniger Ausschuss und exaktere Portionierung zur Einhaltung von Umweltzielen und zur Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen bei.
- Umverteilung von Arbeitskräften – Routinetätigkeiten entfallen, sodass Mitarbeitende für wertschöpfende Aufgaben wie Qualitätssicherung, Wartung oder Prozessoptimierung eingesetzt werden können – das erhöht Know-how und Motivation im Betrieb.
Arten von Automatisierungstechniken
Jede Technologie spielt eine spezifische Rolle bei der Verbesserung des Produktionsprozesses, von der Präzision der Roboterarme über die datengesteuerten Erkenntnisse der künstlichen Intelligenz bis hin zu den vernetzten Fähigkeiten des Internet der Dinge.
Lesen Sie im Folgenden, wie diese Entwicklungen nicht nur Prozesse vereinfachen, sondern auch neue Möglichkeiten für Effizienz, Qualitätssicherung und Flexibilität als Reaktion auf sich ändernde Verbraucheranforderungen schaffen.
Robotik
Roboter sind in der Fertigungsindustrie bereits weit verbreitet, von Roboterarmen in Fabriken bis hin zu autonomen fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) und Drohnen. Auch in der Lebensmittelindustrie und Getränkeindustrie werden sie zunehmend eingesetzt. Im Allgemeinen können Roboter in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden und sind in der Lage diverse Aufgaben zu übernehmen, vom Schweißen über das Kommissionieren und Verpacken bis hin zu komplexeren Prozessen wie maschinelles Sehen und Prüfen.
Roboterarme: Sie sind aus Prozessen wie Produktmontage, Sortieren und Verpacken nicht mehr wegzudenken. Roboterarme können aufgrund ihrer dem Menschen überlegenen Geschwindigkeit und Präzision empfindliche Güter wie Frischwaren oder aufwendige Süßwaren beschädigungsfrei handhaben. Sie werden auch für Aufgaben eingesetzt, die eine hohe Gleichmäßigkeit erfordern, wie z. B. die Portionierung und Dekoration von Lebensmitteln.
Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF): Die Materialhandhabung ist ein großes Anwendungsgebiet für FTF. Sie transportieren Vorräte, Fertigprodukte und Rohstoffe mit möglichst wenig menschlichem Zutun durch eine Fabrik. FTF erhöhen nicht nur die Produktivität und verringern die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen oder Produktschäden, sie sind auch so konstruiert, dass sie durch die Produktionsstätte navigieren können.
Drohnen: Drohnen werden zunehmend für die interne Logistik und Überwachung in großen Lebensmittelproduktionsstätten eingesetzt. Sie werden in großen Lagerhäusern zur Bestandsverfolgung und Lagerverwaltung eingesetzt, indem sie kleine Produkte oder Proben schnell von einem Bereich der Anlage in einen anderen transportieren.

Diese Robotersysteme sind in hohem Maße auf eine zuverlässige und effiziente Kabelinfrastruktur angewiesen. Ein Beispiel dafür sind Industriesteckverbinder, die eine erhebliche Zeitersparnis bei der Installation und Wartung von Verkabelungssystemen ermöglichen. In der Lebensmittelindustrie und Getränkeindustrie sind diese Steckverbinder besonders nützlich, da sie die Anwendung von Fachwissen erleichtern und die zuverlässige und effektive Funktion von Robotern oder anderen Geräten der industriellen Automatisierung in schwierigen Produktionssituationen gewährleisten.
KI und maschinelles Lernen
Künstliche Intelligenz wird zunehmend zum Standard in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Von der Lagerverwaltung bis zur Produktentwicklung kann KI in einer Vielzahl von Prozessen eingesetzt werden. Durch maschinelles Lernen kann KI dazu beitragen, Lebensmittel sicherer zu machen und Produktionsprozesse zu optimieren.
Qualitätskontrolle: KI-Algorithmen werden darauf trainiert, Fehler oder Abweichungen in Lebensmitteln zu erkennen. Diese Algorithmen können Probleme erkennen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, und durch visuelle Inspektionssysteme sicherstellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nur Produkte von höchster Qualität erhalten.
Vorausschauende Wartung: Mit KI können Fehler an Geräten vorhergesagt werden, bevor sie auftreten. KI kann Trends erkennen, die auf mögliche Ausfälle hinweisen, indem sie Daten von Sensoren und Maschinen analysiert. Das ermöglicht vorbeugende Wartung und minimiert Ausfallzeiten.
Optimierung: Bei der Automatisierung in der Lebensmittelindustrie geht es nicht nur um die Verbesserung von Herstellungsprozessen. Algorithmen des maschinellen Lernens werden eingesetzt, um Rezepte zu optimieren, indem sie eine Vielzahl von Daten analysieren, etwa die Wechselwirkungen zwischen Zutaten, Verbraucherpräferenzen und Verarbeitungsbedingungen. Aus diesem Grund können Rezepte leicht angepasst werden, um veränderten Verbraucherpräferenzen oder der Verfügbarkeit von Produkten Rechnung zu tragen.
Internet der Dinge (IoT)
Das Internet der Dinge und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) beschreiben die die Vernetzung physischer Geräte (Dinge), die eingebettete Technologie enthalten, um zu kommunizieren, ihren internen Zustand oder ihre externe Umgebung zu erfassen oder mit ihnen zu interagieren. Das IIoT ist eine Erweiterung des IoT, welches sich speziell auf die industrielle Automatisierung bezieht. Der Einsatz von IoT in der Lebensmittelindustrie und Getränkeindustrie nimmt rapide zu.
Echtzeit-Überwachung: IoT-Geräte werden in den gesamten Produktionsprozess integriert, um verschiedene Eigenschaften wie Temperatur, Feuchtigkeit und Leistung der Anlagen zu überwachen. Die Produktionsumgebung muss innerhalb idealer Grenzen gehalten werden, was sich direkt auf die Produktqualität auswirkt.
Steuerung der Produktionsparameter: Die Automatisierung und Fernsteuerung von Produktionsprozessen werden durch IoT-Technologien ermöglicht. Um einen reibungslosen und effektiven Produktionsprozess zu gewährleisten, können beispielsweise Änderungen der Kochtemperatur, der Fördergeschwindigkeit oder der Verpackungsausrüstung automatisch als Reaktion auf die von IoT-Sensoren empfangenen Daten vorgenommen werden.
Lieferkettenmanagement: Ein wichtiger Faktor bei der Optimierung der Lieferkette ist der Einsatz von IoT-Geräten. Sie ermöglichen ein besseres Bestandsmanagement, die Reduzierung von Abfällen und eine schnellere Reaktionsfähigkeit der Lieferkette durch die Echtzeitverfolgung von Rohstoffen und Endprodukten.
Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen
Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz
Fazit: Automatisierungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeproduktion
Die Zukunft der Lebensmittelindustrie und Getränkeindustrie hängt stark von der Automatisierung ab. Der Einsatz von Automatisierungslösungen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion markiert den Beginn einer neuen Ära in Bezug auf Produktivität, Exzellenz und Innovation. Wie wir gezeigt haben, gehen die Vorteile der Automatisierung weit über höhere Leistung und niedrigere Kosten hinaus. Dazu gehören eine erhöhte Produktkonsistenz, mehr Sicherheit und Hygiene, Produktionsflexibilität und die Fähigkeit, sich schnell an sich ändernde Kundenpräferenzen anzupassen.
Zu den Hindernissen auf dem Weg zur Automatisierung gehören die Vorlaufkosten und die Notwendigkeit, Arbeitskräfte mit den für den Betrieb dieser Technologien erforderlichen Kompetenzen zu beschäftigen. Die Vorteile dieser technologischen Fortschritte sind jedoch langfristig klar: betriebliche Effizienz, Nachhaltigkeit und Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in einem sich schnell verändernden Markt.
Empfohlene Artikel
Verwandte Links
- Industrielle Automatisierung
- Automatisierung im Bauwesen
- Kontamination in der Lebensmittelindustrie
- Die perfekte Rezeptur für die Lebensmittelindustrie und Getränkeindustrie
- Lebensmittelsicherheit in der Lebensmittelindustrie
- Automatisierung und Robotik in der Anlagentechnik
- Qualitätsmanagement bei Lebensmitteln
- Industriereinigung