• Veröffentlicht am 21. Mai 2025
    • Zuletzt bearbeitet am 21. Mai 2025
  • 16 min

Gewinde schneiden

Gewinde sind eine der wichtigsten Verbindungstechniken in Industrie und Handwerk. Ob manuell mit Schneideisen und Gewindebohrer oder maschinell mit CNC-Technik – das Schneiden eines passgenauen Gewindes erfordert Präzision und die richtige Vorgehensweise. Dieser Ratgeber bietet eine umfassende Anleitung, von der Werkzeugwahl bis zur Fehlervermeidung, und zeigt, wie sich saubere, belastbare Gewinde herstellen lassen.

Gewinde schneiden

Was ist ein Gewinde?

Ein Gewinde ist eine spiralförmige Einkerbung an einer zylindrischen oder konischen Oberfläche, die das Einschrauben von Schrauben, Bolzen oder anderen Verbindungselementen ermöglicht. Man unterscheidet zwischen zwei Hauptarten von Gewinden:

  • Innengewinde: Wird in eine Bohrung geschnitten, beispielsweise mit einem Gewindebohrer.
  • Außengewinde: Wird an einer Stange oder einem Bolzen geformt, meist mit einem Schneideisen.

Die gängigsten Gewindearten sind metrische Gewinde (nach DIN ISO 965-1), Whitworth-Gewinde (zollbasierte Gewinde) und Spezialgewinde für spezifische Anwendungen.

Gewindescheider

Anwendungsbereiche des Gewindeschneidens

Gewinde kommen in nahezu allen Industriebereichen vor, insbesondere in:

  • Maschinenbau: Befestigung von Bauteilen mit Schraubenverbindungen.
  • Fahrzeugtechnik: Montage von Motoren, Getrieben und anderen Komponenten.
  • Elektrotechnik: Sicherung von Gehäusen und Befestigung elektrischer Bauteile.
  • Sanitär- und Heizungsbau: Rohrverschraubungen und Gewindeverbindungen für Wasser- und Gasleitungen.

Manuelles vs. maschinelles Gewindeschneiden

Das Gewindeschneiden kann sowohl manuell als auch maschinell erfolgen, wobei die Wahl der Methode von der Anwendung und den Anforderungen an Präzision und Effizienz abhängt. Beim manuellen Gewindeschneiden kommen Werkzeuge wie Gewindebohrer, Schneideisen sowie Haltevorrichtungen wie Windeisen oder Schneideisenhalter zum Einsatz. Diese Methode wird vor allem für Einzelanfertigungen, Reparaturen oder kleinere Serien genutzt. Sie eignet sich für verschiedene Materialien wie Metall, Kunststoff und Holz, erfordert jedoch mehr Zeit und handwerkliches Geschick. Im Gegensatz dazu steht das maschinelle Gewindeschneiden, das insbesondere in der industriellen Fertigung zum Einsatz kommt. Hierbei werden Gewinde mithilfe von Gewindeschneidmaschinen oder CNC-Drehmaschinen präzise und wiederholgenau geschnitten. Diese Methode bietet eine deutlich höhere Effizienz und Genauigkeit, ist jedoch mit einem höheren technischen Aufwand verbunden. Während das manuelle Schneiden flexible Anpassungen ermöglicht, sorgt das maschinelle Schneiden für eine schnellere und gleichmäßigere Bearbeitung, insbesondere bei großen Stückzahlen.

Arten des Gewindeschneidens

Das Gewindeschneiden ist eine Technik in der Metall-, Kunststoff- und Holzverarbeitung, um stabile und präzise Schraubverbindungen herzustellen. Es gibt verschiedene Methoden, um Gewinde in Werkstücke einzubringen, die sich je nach Einsatzgebiet, Material und Anforderungen unterscheiden. Grundsätzlich wird zwischen dem Schneiden von Außengewinden und Innengewinden unterschieden. Zudem variieren die Anforderungen je nach Material, in das das Gewinde eingebracht wird.

Außengewinde schneiden – Methoden und Werkzeuge

Ein Außengewinde wird an einem zylindrischen Werkstück – beispielsweise einer Schraube, einer Gewindestange oder einer Welle – geschnitten. Dabei gibt es mehrere Verfahren, um ein Außengewinde herzustellen:

  1. Manuelles Schneiden mit Schneideisen
  • Das gängigste Verfahren für das Außengewinde-Schneiden ist die Verwendung eines Schneideisens, einer runden oder sechseckigen Scheibe mit präzise geschliffenen Schneiden.
  • Das Schneideisen wird mit einer passenden Schneideisenhalterung geführt und durch gleichmäßigen Druck auf das rotierende Werkstück bewegt.
  • Diese Methode ist besonders für Einzelstücke, Reparaturen oder kleine Serien geeignet.
  1. Außengewinde schneiden mit Drehmaschine oder Gewindeschneidmaschine
  • In der industriellen Fertigung wird das Außengewinde oft auf einer Drehmaschine oder speziellen Gewindeschneidmaschinen hergestellt.
  • Dabei kommen Schneidwerkzeuge oder Gewindeschneidköpfe zum Einsatz, die das Material mit hoher Präzision abtragen.
  • Diese Methode ist besonders effizient für große Serienproduktionen und sorgt für eine gleichbleibende Qualität.
  1. Gewinderollen als Alternative zum Schneiden
  • Eine weitere Technik ist das Gewinderollen, bei dem das Außengewinde durch plastische Verformung erzeugt wird.
  • Dabei wird das Werkstück zwischen zwei Profilrollen gedrückt, wodurch das Material verdrängt und nicht geschnitten wird.
  • Diese Methode sorgt für eine höhere Festigkeit und eine bessere Oberflächenqualität des Gewindes.

Bei allen Verfahren ist die richtige Schmierung essenziell, um die Reibung zu reduzieren und ein sauberes Gewinde zu erzeugen. Besonders bei weichen Metallen wie Aluminium ist der Einsatz von Schneidöl oder Schneidpaste wichtig, um Materialaufbau an der Schneide zu vermeiden.

Innengewinde schneiden – Methoden und Werkzeuge

Ein Innengewinde wird in eine vorgebohrte Bohrung geschnitten und dient dazu, ein Außengewinde – beispielsweise eine Schraube oder einen Gewindebolzen – aufzunehmen. Die Herstellung erfolgt mit Gewindebohrern oder speziellen Gewindefräsern.

  1. Manuelles Innengewinde-Schneiden mit Gewindebohrern
  • Das klassische Verfahren zur Herstellung eines Innengewindes ist die Verwendung eines Dreier-Satzes aus Gewindebohrern:
    • Vorschneider – entfernt einen ersten Teil des Materials und erleichtert das Ansetzen des Gewindes.
    • Mittelschneider – vertieft das Gewinde weiter und sorgt für gleichmäßige Kerben.
    • Fertigschneider – schneidet das Gewinde in voller Tiefe aus und sorgt für eine präzise Passform.
  • Die Gewindebohrer werden mit einem Windeisen oder einer speziellen Gewindebohreraufnahme geführt und schrittweise in die Bohrung gedreht.
  1. Innengewinde schneiden mit maschinellen Verfahren
  • In der Serienfertigung werden Innengewinde häufig mit Gewindeschneidmaschinen oder CNC-Fräsmaschinen hergestellt.
  • Dabei kommt entweder ein klassischer Gewindebohrer oder ein Gewindefräser zum Einsatz, der das Material in mehreren Durchgängen ausarbeitet.
  • Diese Methode bietet eine höhere Präzision und gleichbleibende Ergebnisse, insbesondere bei tiefen oder schwer zugänglichen Gewinden.

Gewinde in Holz und Aluminium

Die Anforderungen an das Gewindeschneiden variieren je nach Werkstoff. Unterschiedliche Materialien erfordern angepasste Werkzeuge, Schneidgeschwindigkeiten und Schmiermittel.

Gewinde in Holz schneiden

  • Da Holz eine faserige und oft ungleichmäßige Struktur hat, ist das direkte Schneiden eines Gewindes problematisch.
  • Stattdessen werden spezielle Holzgewindebohrer oder Einschraubmuttern verwendet, um stabile Verbindungen zu ermöglichen.
  • Alternativ können Gewindehülsen oder Gewindestangen mit speziellen Holzgewinden genutzt werden.

Gewinde in Aluminium schneiden

  • Aluminium ist ein weiches Metall, das schnell an den Schneiden der Werkzeuge klebt.
  • Um ein sauberes Gewinde zu erhalten, sollten scharf geschliffene Gewindebohrer und Schneideisen verwendet werden.
  • Schneidöl oder Schneidpaste helfen, den Materialaufbau zu minimieren und den Werkzeugverschleiß zu reduzieren.

Beispiel: M8 Gewinde schneiden

Das M8-Gewinde ist eine der häufigsten metrischen Gewindegrößen und wird oft für mechanische Verbindungen genutzt. Die Herstellung erfolgt entweder mit einem Schneideisen (Außengewinde) oder einem Gewindebohrer (Innengewinde). Wichtig ist, die passenden Bohrdurchmesser zu wählen: Für ein M8-Innengewinde benötigt man beispielsweise eine Kernlochbohrung mit 6,8 mm Durchmesser.

Nachschneiden von Gewinden

Beim Nachschneiden eines Gewindes wird ein bereits vorhandenes, beschädigtes oder verschmutztes Gewinde erneuert. Dies geschieht mit einem Gewindebohrer (Innengewinde) oder einem Schneideisen (Außengewinde). Besonders in der Wartung und Reparatur spielt das Nachschneiden eine wichtige Rolle, um Schraubverbindungen wieder funktionsfähig zu machen. Auch spezielle Gewindereparatursets können zum Einsatz kommen, wenn ein Gewinde stark beschädigt ist und verstärkt werden muss.

Expertentipp: Schneidöl richtig verwenden

Schneidöl spielt eine entscheidende Rolle beim Gewindeschneiden, da es die Reibung reduziert, die Spanabfuhr verbessert und den Verschleiß der Werkzeuge minimiert. Besonders bei harten Materialien wie Edelstahl sorgt regelmäßiges Auftragen für saubere Schnitte und eine gleichmäßige Gewindeform. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte Schneidöl nicht nur vor dem Schneiden, sondern auch während des Prozesses kontinuierlich nachgefüllt werden. Ein trockener Schnitt führt zu erhöhtem Widerstand, schnellerem Werkzeugverschleiß und unsauberen Gewinden.

Innengewinde schneiden – Schritt-für-Schritt

Ein Innengewinde wird in eine vorgebohrte Öffnung geschnitten, um Schrauben oder Bolzen mit Außengewinde aufzunehmen. Dabei kommen Gewindebohrer zum Einsatz, die schrittweise das Gewinde formen. Um ein präzises und haltbares Innengewinde herzustellen, sind folgende Schritte notwendig:

Schritt 1: Kernloch bohren

Bevor das Gewinde geschnitten werden kann, muss eine passende Bohrung erstellt werden. Der Durchmesser des Kernlochs richtet sich nach der Gewindegröße.

  • Beispiel: Für ein M8-Gewinde beträgt der Bohrdurchmesser 6,8 mm.
  • Die Bohrung sollte mit einer niedrigen Drehzahl und Schneidöl durchgeführt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
  • Bei tiefen Bohrungen empfiehlt es sich, schrittweise zu bohren, um Späne besser zu entfernen.

Schritt 2: Entgraten der Bohrung

Nach dem Bohren sollten die Kanten der Bohrung mit einem Kegelsenker oder einem Entgrater nachbearbeitet werden. Dies erleichtert das Ansetzen des Gewindebohrers und sorgt für ein sauberes, präzises Gewinde.

Schritt 3: Gewindebohrer ansetzen

Ein Innengewinde wird üblicherweise in mehreren Schritten geschnitten, wobei verschiedene Gewindebohrer zum Einsatz kommen:

  1. Vorschneider – beginnt das Gewinde und nimmt erste Materialschichten ab.
  2. Mittelschneider – vertieft das Gewinde und verbessert die Gewindeform.
  3. Fertigschneider – schneidet das Gewinde auf die endgültige Tiefe und sorgt für eine glatte Oberfläche.

Der Vorschneider wird in ein Windeisen eingespannt und senkrecht zur Bohrung angesetzt. Durch gleichmäßiges Drehen mit leichtem Druck beginnt der Schneidprozess. Dabei sollte nach jeder vollen Umdrehung eine halbe Umdrehung zurückgedreht werden, um die Späne zu brechen und eine gleichmäßige Gewindeführung zu gewährleisten.

Wichtig:

  • Der Gewindebohrer muss absolut gerade geführt werden, um ein schiefes Gewinde zu vermeiden.
  • Verwenden Sie Schneidöl oder Schneidpaste, um die Reibung zu reduzieren und das Werkzeug zu schonen.

Schritt 4: Mittelschneider und Fertigschneider einsetzen

Nachdem der Vorschneider die erste Gewindestruktur geschaffen hat, folgen der Mittelschneider und schließlich der Fertigschneider. Diese sorgen für ein exaktes und tragfähiges Innengewinde.

  • Der Bohrer wird wie zuvor gleichmäßig in das Gewinde eingedreht.
  • Auch hier nach jeder Drehung eine halbe Umdrehung zurückdrehen, um Späne zu lösen.

Schritt 5: Reinigung und Kontrolle

Sobald das Gewinde geschnitten ist, müssen Metallspäne entfernt werden. Dies kann mit Druckluft oder einer Gewindebürste erfolgen. Anschließend sollte die Gewindepassung überprüft werden:

  • Mit einer Gewindelehre oder einer passenden Schraube testen, ob das Gewinde sauber geschnitten wurde.
  • Falls das Gewinde rau oder beschädigt ist, kann es mit einem Nachschneidbohrer korrigiert werden.

Außengewinde schneiden – Schritt-für-Schritt

Ein Außengewinde wird an der Außenseite eines zylindrischen Werkstücks geschnitten, beispielsweise an einer Schraube, einer Gewindestange oder einer Welle. Das wichtigste Werkzeug dafür ist das Schneideisen, das das Material formt und die Gewindestruktur erzeugt. Damit das Gewinde sauber und exakt geschnitten wird, sind einige vorbereitende Maßnahmen notwendig.

Schritt 1: Vorbereitung des Werkstücks

Zunächst muss sichergestellt werden, dass das Werkstück die richtige Größe hat. Der Durchmesser muss exakt dem Nenndurchmesser des Gewindes entsprechen. Beispielsweise erfordert ein M8-Gewinde eine Welle mit einem Durchmesser von 8 mm. Zudem sollte die Oberfläche sauber und frei von Graten oder Beschädigungen sein. Eine leichte Fase von etwa 0,5 mm an der Kante erleichtert das Ansetzen des Schneideisens und sorgt für einen sauberen Gewindeeingriff.

Schritt 2: Schneideisen einsetzen und ansetzen

Das Schneideisen wird in eine Schneideisenhalterung eingespannt, damit es gleichmäßig geführt werden kann. Das Werkstück sollte sicher in einem Schraubstock oder einer Haltevorrichtung fixiert sein, um ein Verrutschen zu vermeiden. Anschließend wird das Schneideisen mit leichtem Druck gerade auf das Werkstück aufgesetzt. Eine kleine Menge Schneidöl hilft, die Reibung zu reduzieren und ein präzises Gewinde zu schneiden.

Schritt 3: Gewinde schneiden

Mit gleichmäßigem Druck wird das Schneideisen im Uhrzeigersinn gedreht. Dabei ist es wichtig, nach jeder vollen Umdrehung eine halbe Umdrehung zurückzudrehen. Dieser Vorgang bricht die Späne, verhindert ein Verklemmen des Werkzeugs und sorgt für einen gleichmäßigen Gewindegang. Falls das Schneideisen schwer läuft oder das Gewinde rau wird, kann durch leichtes Zurückdrehen das verklemmte Material gelöst werden. Während des Schneidens sollte regelmäßig Schneidöl aufgetragen werden, um das Werkzeug zu schonen und die Schnittqualität zu verbessern.

Schritt 4: Nachbearbeitung und Kontrolle

Nachdem das Gewinde vollständig geschnitten ist, wird das Schneideisen vorsichtig entfernt. Späne und Schneidölreste sollten mit einer Drahtbürste oder Druckluft beseitigt werden. Um die Gewindepassung zu überprüfen, kann eine passende Mutter aufgeschraubt oder eine Gewindelehre verwendet werden. Falls das Gewinde nicht sauber läuft oder Unebenheiten aufweist, kann es mit einem Nachschneideisen nachgearbeitet werden.

Schritt 5: Entgraten und Abschlusskontrolle

Zum Abschluss wird das Gewinde an der Kante leicht entgratet, um eine problemlose Montage zu ermöglichen. Eine Feile oder ein Entgrater reicht aus, um scharfe Kanten zu entfernen. Anschließend sollte das fertige Gewinde erneut mit einer Mutter getestet werden, um sicherzustellen, dass es sauber und leichtgängig ist.

Mit dieser sorgfältigen Vorgehensweise lässt sich ein stabiles Außengewinde erzeugen, das präzise zu einem entsprechenden Innengewinde passt.

Werkzeuge und Zubehör zum Gewindeschneiden

Für das präzise Schneiden von Gewinden sind hochwertige Werkzeuge und passendes Zubehör unerlässlich. Je nach Art des Gewindes – ob Innen- oder Außengewinde – werden unterschiedliche Werkzeuge benötigt. Neben den eigentlichen Schneidwerkzeugen spielen Haltevorrichtungen, Schmiermittel und Messwerkzeuge eine entscheidende Rolle, um präzise und haltbare Gewinde zu erzeugen.

Gewindebohrer

Gewindebohrer

Gewindebohrer sind die gängigsten Werkzeuge zur Herstellung von Innengewinden. Sie bestehen aus gehärtetem Stahl oder Hartmetall und sind mit spiralförmigen Schneiden ausgestattet. Es gibt sie in verschiedenen Varianten:

  • Handgewindebohrer
    • Wird manuell mit einem Windeisen geführt.
    • Häufig als Dreier-Satz mit Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider erhältlich.
    • Eignet sich für präzise Innengewinde in Metall, Kunststoff oder Holz.
  • Maschinengewindebohrer
    • Wird in Bohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen oder CNC-Fräsmaschinen eingespannt.
    • Ermöglicht schnelle und präzise Gewindeschneidvorgänge.
  • Spiralbohrer für Sacklochgewinde
    • Entwickelt für Gewinde in nicht durchgehenden Bohrungen.
    • Die Spiralnut sorgt für eine effiziente Spanabfuhr.
  • Gewindeformer (Rollgewindebohrer)
    • Formt das Gewinde durch plastische Verdrängung des Materials anstatt es zu schneiden.
    • Geeignet für duktilere Werkstoffe wie Aluminium und Kupferlegierungen.
    • Sorgt für eine höhere Festigkeit und Haltbarkeit des Gewindes.

Werkzeuge für das Außengewinde-Schneiden

Das Außengewinde wird auf die äußere Oberfläche eines zylindrischen Werkstücks geschnitten. Dafür gibt es verschiedene Methoden und Werkzeuge.

Schneideisen

Schneideisen

Das klassische Werkzeug für Außengewinde ist das Schneideisen. Es besteht aus gehärtetem Stahl und verfügt über präzise geschliffene Schneiden.

  • Rundes Schneideisen
    • Wird mit einer Schneideisenhalterung geführt.
    • Eignet sich für das Schneiden von Außengewinden auf Bolzen, Wellen oder Schrauben.
  • Einstellbares Schneideisen
    • Ermöglicht leichte Korrekturen am Gewindedurchmesser.
    • Wird mit speziellen Halterungen verwendet.
  • Maschinenschneideisen
    • Entwickelt für die industrielle Serienfertigung.
    • Wird in Drehmaschinen oder Gewindeschneidmaschinen eingespannt.
Windeisen

Windeisen

Ein Windeisen ist ein Handwerkzeug, das zum sicheren Halten und präzisen Führen von Gewindebohrern beim manuellen Schneiden von Innengewinden verwendet wird. Es besteht aus einer Spannvorrichtung, in die der Gewindebohrer eingespannt wird, und einem langen Griff, der eine gleichmäßige Kraftübertragung ermöglicht. Windeisen gibt es in festen oder verstellbaren Ausführungen, wobei verstellbare Modelle für verschiedene Gewindebohrer-Größen geeignet sind. Zur Anwendung wird das Windeisen mit dem eingespannten Gewindebohrer senkrecht auf die vorgebohrte Öffnung angesetzt und mit gleichmäßigem Druck im Uhrzeigersinn gedreht. Dabei sollte nach jeder vollen Umdrehung eine halbe Umdrehung zurückgedreht werden, um Späne zu brechen und das Gewinde sauber zu schneiden. Nach dem Schneidvorgang wird das Werkzeug gelöst und das Innengewinde geprüft.

Werkzeuge für das Nachschneiden und die Reparatur von Gewinden

Oft müssen Gewinde nachgeschnitten oder repariert werden, sei es durch Abnutzung oder Beschädigung.

Gewindereparaturset

Gewindereparatursets

Für stark beschädigte oder ausgerissene Gewinde gibt es spezielle Reparatursysteme:

  • Helicoil-Gewindeeinsätze
    • Eine der häufigsten Methoden zur Gewindereparatur.
    • Ein neuer, widerstandsfähiger Gewindeeinsatz wird in die beschädigte Bohrung eingesetzt.
  • Gewindehülsen
    • Ähnlich wie Helicoil-Einsätze, aber massiver und stabiler.

Entgrater für Gewinde

Nach dem Schneiden eines Gewindes können scharfe Kanten oder Grate entstehen.

  • Handentgrater oder Kegelsenker helfen, saubere Übergänge zu schaffen.
  • Dies verbessert die Qualität des Gewindes und verhindert das Verklemmen von Schrauben.

Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen

Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz

rs-components

Wir führen kontinuierlich Neuprodukte ein und stellen damit sicher, dass Sie Zugang zu den neuesten Technologien haben und so Anderen immer einen Schritt voraus sind. Erfahren Sie auf diesen Seiten, wie Sie unser breites Angebot für sich nutzen können.

rs-components-instandhaltung

Mit richtiger Instandhaltung Stillstandzeiten verringern und Energieressourcen sparen. Wir stellen Ihnen wissenswerte Artikel rund um den Bereich Instandhaltung sowie passende Produkte zur Verfügung.

rs-components-maschinenbau

Entdecken Sie spannende Neuigkeiten sowie passende Produktvorschläge aus dem Bereich Maschinenbau.

rs-components-sicherheit-schutz

RS bietet Ihnen als verlässlicher Partner wissenswerte Informationen für das Arbeiten in gefährlichen Umgebungen an.

rs-components-beschaffung

Finden Sie die passenden E-Procurement-Lösungen für Ihr Unternehmen und auf Ihren Bedarf zugeschnittene Services. Erfahren Sie hier, wie Sie Zeit und Kosten sparen können und wie wir Ihnen mehr als nur Produkte bieten.

Fehler erkennen und vermeiden

Selbst mit der richtigen Technik und hochwertigen Werkzeugen können beim Gewindeschneiden Fehler auftreten. Diese führen oft dazu, dass das Gewinde nicht präzise geschnitten wird, schlecht passt oder das Schneidwerkzeug beschädigt wird. Typische Probleme sind schief geschnittene Gewinde, zu hoher Widerstand beim Schneiden oder unsaubere Schnittkanten.

Viele dieser Fehler lassen sich vermeiden, wenn auf die richtige Vorbereitung, die passende Werkzeugwahl und eine saubere Schneidtechnik geachtet wird. Die folgende Tabelle zeigt die häufigsten Probleme beim Gewindeschneiden, deren Ursachen und wie sie behoben werden können:

Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Gewinde ist schief geschnittenWerkzeug nicht gerade angesetzt, Werkstück nicht richtig fixiertWerkzeug mit einer Führungshilfe ausrichten, Werkstück sicher einspannen
Gewinde klemmt oder das Werkzeug brichtZu hoher Druck, keine Rückdrehbewegung, kein Schneidöl verwendetWerkzeug nach jeder Umdrehung zurückdrehen, Schneidöl verwenden, nicht mit Gewalt arbeiten
Gewinde ist rau oder hat GratbildungStumpfes Werkzeug, falsches Schneidöl, zu schnelle DrehbewegungSchneideisen oder Gewindebohrer erneuern, Schneidöl anpassen, langsam und gleichmäßig drehen
Metallspäne verstopfen das WerkzeugSpäne werden nicht gebrochen, Werkzeug zu schnell gedrehtRegelmäßig zurückdrehen, Späne mit Drahtbürste entfernen
Schraube passt nicht ins InnengewindeFalscher Kernlochdurchmesser, Werkzeug nicht für Gewindegröße geeignetKernlochbohrung mit Gewindetabelle überprüfen, passendes Werkzeug verwenden

Persönliche Schutzausrüstung beim Gewindeschneiden

Beim Gewindeschneiden entstehen Metallspäne, die scharfkantig sein können und Verletzungsrisiken bergen. Zudem erfordert die Arbeit mit rotierenden oder schneidenden Werkzeugen eine erhöhte Aufmerksamkeit, um Unfälle zu vermeiden. Daher sollte immer die passende persönliche Schutzausrüstung (PSA) getragen werden, um sich vor möglichen Gefahren zu schützen.

Schutzbrille – Schutz vor herumfliegenden Spänen

Beim Schneiden von Gewinden lösen sich feine Metallspäne, die unkontrolliert abspringen können. Diese Partikel sind oft scharfkantig und können ins Auge gelangen, insbesondere wenn unter hohem Druck gearbeitet wird. Eine Schutzbrille mit Seitenschutz verhindert, dass Späne ins Auge geraten, und sollte während der gesamten Bearbeitung getragen werden. Besonders bei maschinellem Gewindeschneiden oder beim Reinigen mit Druckluft ist der Augenschutz unerlässlich.

Arbeitshandschuhe – Schnittschutz für die Hände

Scharfe Metallkanten und Späne können die Hände verletzen. Daher sind schnittfeste Arbeitshandschuhe sinnvoll, um Verletzungen durch Metallgrate oder scharfkantige Späne zu vermeiden. Allerdings gibt es eine wichtige Ausnahme: Beim Arbeiten an rotierenden Maschinen (z. B. Drehmaschinen, Gewindeschneidmaschinen) sollten keine Handschuhe getragen werden, da diese sich verfangen und schwere Verletzungen verursachen können. Hier ist stattdessen ein sicherer Abstand zum Werkzeug erforderlich.

Gehörschutz – Schutz vor Lärmbelastung

In Werkstätten, in denen Gewindeschneiden maschinell durchgeführt wird, kann der Lärmpegel durch Maschinen oder Druckluftreinigung hoch sein. Besonders bei CNC-Gewindeschneidmaschinen oder Drehmaschinen mit hoher Drehzahl entsteht ein kontinuierlicher Geräuschpegel, der langfristig das Gehör schädigen kann. Gehörschutzstöpsel oder Kapselgehörschutz helfen, die Lärmbelastung zu reduzieren und das Gehör zu schonen.

Hautschutz und Schutzkleidung

Schmierstoffe wie Schneidöl oder Schneidpaste sind oft notwendig, um den Schneidprozess zu erleichtern. Diese Substanzen können jedoch Hautreizungen verursachen. Um direkten Hautkontakt zu vermeiden, sind ölbeständige Handschuhe oder eine Hautschutzcreme sinnvoll. Zudem sollten langärmelige Arbeitskleidung und eine enganliegende Werkstattjacke getragen werden, um das Risiko von Verhedderungen oder Hautverletzungen durch Späne zu minimieren.

Sicherheitsschuhe – Schutz vor herabfallenden Werkstücken

Besonders bei der Arbeit mit schweren Werkstücken oder großen Schneideisen besteht die Gefahr, dass Gegenstände herunterfallen. Robuste Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe oder verstärkter Zehenschutzkappe schützen die Füße vor Verletzungen. In vielen Werkstätten sind sie ohnehin vorgeschrieben.

Häufige Fragen

Der Bohrdurchmesser beim Gewindeschneiden, auch Kernlochdurchmesser genannt, richtet sich nach der Gewindegröße und ist entscheidend für ein passgenaues Gewinde. Er berechnet sich nach der Formel: Kernlochdurchmesser = Nenndurchmesser – Gewindesteigung. Beispielsweise benötigt ein M8-Gewinde eine Bohrung mit 6,8 mm Durchmesser. Ist das Kernloch zu klein, besteht die Gefahr, dass das Schneidwerkzeug klemmt oder bricht, während ein zu großes Loch zu einem unzureichenden Gewinde führt. Typische Werte für Kernlochbohrungen sind z. B. 2,5 mm für M3, 5,0 mm für M6 oder 8,5 mm für M10. Für spezielle Gewindearten wie Fein- oder Rohrgewinde gelten abweichende Werte, die einer Gewindetabelle entnommen werden sollten.

Empfohlene Artikel

Verwandte Links

Exklusiv für Sie unsere neuesten Produkte und Angebote

E-Mail-Anschrift

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei Anmeldung zur Verfügung stellen, werden gemäß der Datenschutzerklärung verarbeitet.