- Veröffentlicht am 3. Nov. 2025
- Zuletzt bearbeitet am 13. Nov. 2025
- 10 min
Kondensator messen: Prüfung eines Kondensators
Die regelmäßige Prüfung von Kondensatoren ist ein wesentlicher Bestandteil der vorbeugenden Instandhaltung. Alterung, thermische Belastung oder Überspannung können die Kapazität verändern oder zum Ausfall führen. Der folgende Ratgeber zeigt, wie defekte oder leistungsschwache Kondensatoren erkannt und gemessen werden – inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tipps für die Auswahl geeigneter Prüfgeräte.

Das Wichtigste in Kürze
- Kondensatoren speichern elektrische Energie und erfüllen zentrale Funktionen in elektrischen Schaltungen (z. B. Glättung, Filterung, Anlaufhilfe).
- Die wichtigste Kenngröße ist die Kapazität, gemessen in Farad (F).
- Ein defekter Kondensator kann zu Fehlfunktionen, Leistungsverlust oder Geräteausfall führen.
- Typische Anzeichen für Defekte: Aufgeblähtes Gehäuse, Auslaufen, Startprobleme bei Motoren, Spannungsabweichungen.
- Die Kapazitätsmessung mit dem Multimeter ist die gängigste Methode zur Prüfung – Voraussetzung: Entladung und Trennung vom Stromkreis.
- Auch ohne Multimeter lassen sich Kondensatoren grob durch Sichtprüfung, Durchgangstest oder Funktionskontrolle beurteilen.
- Anlaufkondensatoren sollten bei Motorproblemen gezielt geprüft und bei Abweichungen ersetzt werden.
- Eine Messung im eingebauten Zustand ist möglich, aber unzuverlässig – genaue Ergebnisse erfordern den Ausbau.
Was ist ein Kondensator?

Ein Kondensator ist ein elektrisches Bauelement, das Energie in Form eines elektrischen Feldes speichert. Er besteht typischerweise aus zwei leitfähigen Flächen, die durch ein nichtleitendes Dielektrikum voneinander getrennt sind. In elektronischen und elektrotechnischen Anwendungen übernehmen Kondensatoren vielfältige Aufgaben, etwa das Glätten von Spannungen, das Filtern von Signalen oder das Bereitstellen von Anlaufenergie in Motoren.
Die wichtigste Kenngröße eines Kondensators ist seine Kapazität, gemessen in Farad (F). Sie gibt an, wie viel Ladung ein Kondensator bei einer bestimmten Spannung speichern kann. Weitere relevante Eigenschaften sind Spannungsfestigkeit, Verlustfaktor und Temperaturverhalten.
Im Ratgeber Funktionsweise von Kondensatoren erfahren Sie mehr über Kondensatoren und deren Anwendung.
Warum Kondensatoren messen oder prüfen?
Mit der Zeit können Kondensatoren an Leistungsfähigkeit verlieren oder vollständig ausfallen. Ursachen hierfür sind beispielsweise thermische Belastung, Überspannung, Alterung oder mechanische Einflüsse. Ein defekter Kondensator kann zu Funktionsstörungen oder zum Totalausfall eines Geräts führen.
Die Prüfung eines Kondensators dient dazu, die elektrische Funktionalität sicherzustellen. Dabei wird typischerweise die Kapazität gemessen oder überprüft, ob ein Durchgang besteht oder ob Anzeichen eines Kurzschlusses oder Leckstroms vorliegen. Abhängig von Bauart und Einsatzgebiet kommen unterschiedliche Prüfmethoden zum Einsatz, etwa mit einem Multimeter oder einem speziellen Kapazitätsmessgerät.
Wann sollte ein Kondensator geprüft werden?
Kondensatoren gelten grundsätzlich als langlebige Bauelemente, unterliegen jedoch im Betrieb verschiedenen Belastungen. Eine regelmäßige Prüfung von Kondensatoren ist insbesondere dann erforderlich, wenn Störungen oder Ausfälle in elektrischen Anlagen auftreten, deren Ursache nicht unmittelbar ersichtlich ist. Auch im Rahmen von Wartungsarbeiten kann eine Messung sinnvoll sein, um altersbedingte Veränderungen frühzeitig zu erkennen.
Typische Anzeichen für einen defekten Kondensator sind:
- Ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder Leistungsverlust bei Motoren
- Ausfall oder Störungen von Netzteilen, Steuerungen oder Ladeelektronik
- Sichtbare Schäden wie Beulen, Undichtigkeiten oder Verfärbungen
- Übermäßige Erwärmung des Bauteils
- Messabweichungen bei Spannungsversorgung oder Signalverarbeitung
Auch Anlaufkondensatoren, die in Elektromotoren zur Bereitstellung des Startmoments dienen, verlieren im Laufe der Zeit an Kapazität. Derartige Kondensatoren sollten gezielt geprüft werden, wenn der Motor schwer startet, nur langsam hochläuft oder nach kurzer Zeit abschaltet.
In all diesen Fällen ist es empfehlenswert, den Kondensator zu prüfen, beispielsweise durch eine Kapazitätsmessung oder einen einfachen Funktionstest. So lassen sich Fehlerquellen schnell eingrenzen und gezielt beheben.
Kondensator messen mit Multimeter
Die Messung eines Kondensators mit einem Multimeter gehört zu den einfachsten und effizientesten Prüfmethoden. Voraussetzung ist ein Multimeter mit Kapazitätsmessfunktion. Viele moderne Digitalmultimeter verfügen über diese Option und ermöglichen so eine schnelle Überprüfung direkt vor Ort.
Vorbereitung
Vor der Messung muss der Kondensator vollständig entladen sein. In stromführenden Schaltungen besteht sonst Kurzschluss- oder Stromschlaggefahr. Zum Entladen kann ein geeigneter Entladewiderstand verwendet werden. Außerdem sollte der Kondensator vom Stromkreis getrennt werden, um korrekte Messergebnisse zu erhalten.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Multimeter vorbereiten: Multimeter auf den Modus „Kapazitätsmessung“ einstellen. Dieser ist meist mit dem Symbol „—|(—“ oder dem Buchstaben „F“ für Farad gekennzeichnet.
- Kondensator entladen und isolieren: Sicherstellen, dass keine Restspannung vorhanden ist. Kondensator vom Stromkreis trennen.
- Messleitungen anschließen: Schwarze Messleitung an den COM-Anschluss, rote Messleitung an den Eingang für Kapazitätsmessung. Die Leitungen werden anschließend an die Kondensatoranschlüsse gehalten.
- Messwert ablesen: Nach kurzer Messdauer zeigt das Display den Kapazitätswert an. Dieser sollte mit dem aufgedruckten Nennwert des Bauteils verglichen werden.
- Beurteilung: Liegt der gemessene Wert deutlich außerhalb der Toleranz (z. B. mehr als ±10 % Abweichung), kann von einem Defekt oder Alterungsprozess ausgegangen werden.
Typische Fehlerquellen vermeiden
- Die Messung an eingelöteten Kondensatoren kann durch parallel geschaltete Bauteile verfälscht werden.
- Elektrolyt- oder Anlaufkondensatoren benötigen ggf. längere Messzeiten.
- Kontaktprobleme bei kleinen oder verschmutzten Anschlüssen können fehlerhafte Werte erzeugen.
Mit der richtigen Vorgehensweise liefert ein Multimeter zuverlässige Ergebnisse zur Kapazität und Funktionsfähigkeit eines Kondensators. Für erweiterte Diagnosen, etwa bei Hochfrequenzanwendungen oder integrierten Bauelementen, können spezialisierte Kapazitätsmessgeräte oder Impedanzanalysatoren sinnvoll sein.
Kondensator prüfen ohne Multimeter
Nicht immer steht ein Multimeter mit Kapazitätsmessfunktion zur Verfügung. In solchen Fällen kann ein Kondensator auch ohne Multimeter geprüft werden – je nach Anwendungsfall durch Sichtkontrolle, Funktionsprüfung oder einfache elektrische Tests. Diese Methoden liefern zwar keine exakten Messwerte, ermöglichen jedoch eine grundlegende Einschätzung des Bauteilzustands.
Sichtprüfung auf äußere Schäden
Ein erster Schritt bei der Prüfung ist die optische Kontrolle. Ausbeulungen oder Risse im Gehäuse, auslaufende Elektrolyte bei Elektrolytkondensatoren, Verfärbungen sowie Schmauchspuren oder schief stehende Bauteile auf der Leiterplatte deuten meist auf einen thermischen oder elektrischen Defekt hin. In solchen Fällen sollte der Kondensator grundsätzlich ersetzt werden.
Durchgangsprüfung mit einfachem Prüfgerät
Ein einfacher Durchgangsprüfer kann genutzt werden, um einen Kurzschluss im Kondensator zu erkennen. Zeigt das Prüfgerät dauerhaften Durchgang, liegt vermutlich ein Kurzschluss vor, was auf einen defekten Kondensator hindeutet. Bleibt der Durchgang vollständig aus, spricht dies entweder für eine intakte Isolierung oder einen offenen Kondensator, der ebenfalls defekt sein kann. Die Durchgangsprüfung dient ausschließlich einer groben Einschätzung und ersetzt keine Kapazitätsmessung.
Funktionstest im eingebauten Zustand
In bestimmten Anwendungen lässt sich die Funktionsfähigkeit eines Kondensators auch indirekt überprüfen. Ein Beispiel ist der Anlaufkondensator in Elektromotoren. Wenn der Motor nicht startet, nur schwer anläuft oder nach kurzer Betriebszeit abschaltet, ist häufig ein Kapazitätsverlust des Kondensators die Ursache. Eine gezielte Messung ist in diesem Fall zwar empfehlenswert, der Austausch kann jedoch bereits aufgrund des beobachteten Verhaltens gerechtfertigt sein.
Einsatzgrenzen dieser Methoden
Die Prüfung ohne Multimeter bietet keine präzisen Messergebnisse, kann jedoch erste Anhaltspunkte bei der Fehlersuche liefern. Besonders in Situationen, in denen keine geeigneten Messgeräte verfügbar sind oder eine schnelle Vorabdiagnose erforderlich ist, stellt sie eine nützliche Option dar.
Kapazitätsmessung von Kondensatoren
Die Kapazität eines Kondensators ist seine wichtigste elektrische Kenngröße. Sie gibt an, wie viel elektrische Ladung bei einer bestimmten Spannung gespeichert werden kann. Die Einheit der Kapazität ist Farad (F), wobei in der Praxis häufig Mikrofarad (µF), Nanofarad (nF) oder Pikofarad (pF) verwendet werden. Eine Kapazitätsmessung dient dazu, den Ist-Zustand des Bauteils mit dem Nennwert zu vergleichen und so eine Aussage über Funktion oder Alterung zu treffen.
Was sagt die Kapazität aus?
Jeder Kondensator besitzt eine aufgedruckte Nennkapazität mit einer definierten Toleranz. Diese gibt den zulässigen Bereich an, in dem der tatsächliche Kapazitätswert liegen darf. Typische Toleranzen liegen zwischen ±5 % und ±20 %, abhängig von Bauart und Einsatzzweck. Ein signifikanter Abfall unter den Nennwert weist auf Alterung oder innere Schäden hin. Ein stark erhöhter Wert kann auf Leckströme oder interne Fehlstrukturen hindeuten.
Wie wird die Kapazität gemessen?
Für die Kapazitätsmessung stehen verschiedene Geräte zur Verfügung. Am gebräuchlichsten sind Multimeter mit Kapazitätsmessfunktion. Diese zeigen den gemessenen Wert direkt im Display an. Für höhere Genauigkeit, insbesondere bei kleinen oder sehr großen Kapazitäten, können spezialisierte Kapazitätsmessgeräte oder LCR-Messgeräte verwendet werden. Wichtig ist in jedem Fall, dass der Kondensator vor der Messung vollständig entladen und vom Stromkreis getrennt ist.
Grenzen der Kapazitätsmessung
Die kapazitive Prüfung ist zuverlässig, wenn es um den statischen Zustand eines Kondensators geht. Sie erkennt jedoch keine Probleme im dynamischen Verhalten, etwa unter Last oder bei Frequenzabhängigkeit. Für solche Fälle kommen weiterführende Methoden wie die Impendanzmessung zum Einsatz.
Expertentipp: Kapazitätsverlust nicht unterschätzen
Auch ohne sichtbare Schäden können Kondensatoren im Laufe der Zeit deutlich an Kapazität verlieren. Vor allem bei Geräten mit hoher Laufzeit oder thermischer Belastung empfiehlt sich eine regelmäßige Messung – insbesondere bei Anlaufkondensatoren, die unter Spannung dauerhaft altern.
Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen
Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz
Anlaufkondensator prüfen
Anlaufkondensatoren sind in vielen Elektromotoren verbaut und sorgen dafür, dass das notwendige Drehmoment beim Start bereitgestellt wird. Sie kommen insbesondere bei einphasigen Wechselstrommotoren zum Einsatz – etwa in Pumpen, Lüftern oder Kompressoren. Ein defekter Anlaufkondensator führt dazu, dass der Motor nicht oder nur schwer anläuft. Deshalb ist es wichtig, seine Funktion bei Störungen gezielt zu prüfen.
Typische Anzeichen für eirnen defekten Anlaufkondensator
Die folgenden Symptome deuten häufig auf einen fehlerhaften oder verschlissenen Anlaufkondensator hin:
- Der Motor brummt, läuft aber nicht an
- Der Motor startet nur mit manuellem Drehen des Rotors
- Der Motor schaltet sich kurz nach dem Einschalten wieder ab
- Deutlich verminderte Leistung beim Anlauf
In diesen Fällen sollte der Anlaufkondensator geprüft und bei Abweichungen ausgetauscht werden.
Anlaufkondensator prüfen mit Multimeter
Für die Prüfung eignet sich ein Multimeter mit Kapazitätsmessfunktion. Der Kondensator muss dazu vom Netz getrennt und vollständig entladen sein. Im Anschluss wird die Kapazität gemessen und mit dem aufgedruckten Nennwert verglichen. Weicht der gemessene Wert deutlich ab (z. B. um mehr als ±10 %), ist von einem Verschleiß oder Defekt auszugehen. Viele Anlaufkondensatoren verfügen zudem über einen integrierten Sicherheitsmechanismus, der bei Überlastung dauerhaft abschaltet – in diesem Fall lässt sich keine Kapazität mehr messen.
Messung im eingebauten Zustand
Eine Kapazitätsmessung am eingebauten Kondensator ist nur bedingt möglich, da parallel geschaltete Bauteile das Ergebnis verfälschen können. Wenn kein Ausbau möglich ist, kann die Funktion lediglich indirekt über das Anlaufverhalten des Motors beurteilt werden.
FAQ
Empfohlene Artikel
Verwandte Links
- Durchgangsprüfung mit Multimeter und Durchgangsprüfer
- Batterien mit Multimetern messen
- KEMET MS Einrastmontage Kondensator 80 μF 0 to 25 % / 220 V ac 60 °C
- Kondensator Entlade-Ics
- Panasonic ED RADIAL Durchsteckmontage Kondensator 15 μF Radiale Anschlussfahnen ±20 % / 450 V dc, Ø 12.5 mm x 25 mm x 25
- Ratgeber: Alles über Multimeter
- Folienkondensatoren
- Vishay MAL2192 SMD Kondensator 15 μF Lot 20 % / 400 V dc Blisterband auf Rolle 125 °C