• Veröffentlicht am 1. Feb. 2023
    • Zuletzt bearbeitet am 3. März 2025
  • 5 min

Warum die Sicherheit am Arbeitsplatz in der Produktion die höchste Priorität hat

Arbeitsunfälle können für Produktionsgewerbe verheerend sein – daher sind eine vernünftige Sicherheitsstrategie und die Zusammenarbeit mit Zulieferern unerlässlich, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

RS Components Leitfaden

Die Erstausrüster bzw. OEMs sind ein bedeutender Teil des Fertigungssektors. Sie produzieren markenlose Waren, die andere Unternehmen weiterverkaufen. Wenn sich Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe von automatisierten Maschinen, beweglichen Teilen und elektrischen Geräten aufhalten, müssen sie natürlich entsprechend geschützt werden.

Nach Ansicht von Jimmy Quinn, President bei der Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), sollte die Arbeitssicherheit in Unternehmen im Mittelpunkt der Geschäftsstrategie stehen. „Sicherheit und Gesundheit sind die Schlüssel zum Erfolg und der Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Wer sich um seine Mitarbeiter kümmert, wird das in seiner Investitionsrendite merken“, so Quinn.

„Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind die Schlüssel zum Erfolg und der Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Wer sich um seine Mitarbeiter kümmert, wird das in seiner Investitionsrendite merken.“

Jimmy Quinn, President, Institute of Occupational Safety and Health

Es gibt viele Gründe, Hersteller dazu zu bewegen, in Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu investieren: Gesetze, deren Nichteinhaltung zu Geldstrafen oder sogar Klagen von verletzten Mitarbeitern führen kann, ganz zu schweigen von Reputationsschäden für das Unternehmen.

Laut Quinn hat die COVID-19-Pandemie Gesundheit und Sicherheit der gesamten Belegschaft in den Mittelpunkt gerückt. „Überall auf der Welt haben unsere Mitglieder den Unternehmen und den Kunden, mit denen sie zusammenarbeiten, geholfen, Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko der Virusübertragung einzugrenzen.

Sie kümmern sich auch um die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden und sorgen dafür, dass die Mitarbeiter, die jetzt oft von zu Hause arbeiten, sich keine Muskel-Skelett-Erkrankungen zuziehen.

Arbeitssicherheit im Unternehmen – typische Risiken

Brendan Free, Industry Sector Manager bei RS Components, sieht das auch so. „Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist im OEM-Sektor extrem wichtig. Diese Unternehmen sind letztlich für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter verantwortlich und müssen dies daher sehr ernst nehmen“, erklärt er. „Es handelt sich um einen Sektor mit einer Reihe von Risiken, sodass die Investition in Sicherheitsausrüstung und Schulungen sich lohnt, wenn man dadurch einen schweren Unfall verhindern kann.“

„Der OEM-Sektor hat eine Reihe von Risiken, sodass es sich lohnt, in Sicherheitsausrüstung und Schulungen zu investieren, wenn man dadurch einen schweren Unfall verhindern kann.“

Brendan Free, Industry Sector Manager, RS Components

„Typische Risiken, denen Mitarbeiter von OEM-Herstellern ausgesetzt sind, sind die Arbeit mit Maschinen und auch mit Strom – wenn etwa der Strom wieder eingeschaltet wird, während Techniker Geräte reparieren, kann das ernste Folgen haben“, so Free weiter. „Einige der häufigsten Sicherheitsvorrichtungen, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, sind daher Sperrschalter, die verhindern, dass Kollegen versehentlich eine Maschine einschalten, die gerade repariert wird.“

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und in Fertigungsprozessen

Die IOSH betont, wie wichtig gute betriebliche Gepflogenheiten für die Aufrechterhaltung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung sind. Sicherheit sollte von Anfang an in alle Fertigungsprozesse integriert werden.

Quinn ist der Ansicht, dass eine der Erkenntnisse aus der Pandemie es war, wie wichtig es ist, über geschulte Sicherheitsfachkräfte zu verfügen. „Als Unternehmen über den Umgang mit den Risiken von COVID-19 lernten, wurde ihnen bewusst, was für einen wichtige Rolle Fachleute für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz spielen“, sagt er.

Free ist der festen Überzeugung, dass die Zusammenarbeit mit OEMs wichtig ist, damit sie Lösungen finden können, die auch ihren Bedürfnissen entsprechen. „Wir versuchen, eng mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die spezifischen Risiken zu ermitteln, denen sie ausgesetzt sind. Darauf basierend bieten wir dann Sicherheitsausrüstung an, die die Mitarbeiter schützt“, sagt er. „Wir haben einen Kunden, dem wir ein bestimmtes Spannungsprüfgerät geliefert haben, das er getestet und genehmigt hat. Er wollte aber eine der Leitungen durch eine mit einer höheren Spezifikation ersetzen. Das haben wir an unserem Handelsschalter gerne gemacht, denn so hatte der Kunde die Geräte, die er brauchte.“

Die Arbeitsplatzsicherheit nicht durch schlechte Kaufentscheidungen gefährden

Ein weiterer Aspekt der Arbeitsplatzsicherheit, der nach Ansicht von Free und Quinn Anlass zur Sorge gibt, ist der Wunsch, beim Kauf von Sicherheitsausrüstung Kosten zu sparen. Seit der Rezession 2008 hat die IOSH beobachtet, dass immer mehr Unternehmen schlechte Kaufentscheidungen treffen, insbesondere bei persönlicher Schutzausrüstung wie Schutzhelmen, Handschuhen und Stiefeln.

„Wenn es um Sicherheitsausrüstung geht, hat Qualität die höchste Priorität.“

Brendan Free, Industry Sector Manager, RS Group

Die Qualität der Persönliche Schutzausrüstung am Arbeitsplatz hat die höchste Priorität

„Wenn ein Unternehmen eine sehr teure Anlage kauft, wird es sich vergewissern, dass es sich um ein echtes Produkt handelt, das den Sicherheitsstandards entspricht“, sagt Ho. „Wenn es aber um Handschuhe, Schutzhelme, Gesichtsmasken und andere kleinere Gegenstände geht, wird oft die billigste Variante gewählt. Die falsche Sicherheitsausrüstung kann aber Leben kosten und einem Unternehmen großen Schaden zufügen.

Wir haben schon viele Situationen erlebt, in denen ungeeignete Sicherheitsbekleidung zu schrecklichen Unfällen geführt hat.“

Free ist der Ansicht, dass der Preis von Schutzausrüstung nie der einzige entscheidende Faktor sein sollte. „Es ist ganz einfach**: Qualität hat die höchste Priorität**“, sagt er. „Die Kosten sind nicht irrelevant, sollten aber erst dann einfließen, wenn Sie bestätigen konnten, dass Sie zwischen Geräten gleicher Qualität vergleichen.

Unsere Branchenteams kennen die Branche als Ganzes, wissen, welche neuen Gesetze es zum Thema Sicherheit gibt und kennen auch die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Hersteller. So können wir mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die Sicherheitsausrüstung zu finden, die ihren tatsächlichen Bedürfnissen entspricht“, so Free weiter. „Wir arbeiten auch eng mit Ausrüstungsherstellern zusammen, um neue Technologien zu verstehen. So können wir OEMs darauf aufmerksam machen, wenn bessere Lösungen auf den Markt kommen.“

Verwandte Links