• Veröffentlicht am 24. Juni 2025
    • Zuletzt bearbeitet am 24. Juni 2025
  • 12 min

Solaranlagen & Wechselrichter Reparatur

Photovoltaikanlagen sind langlebig und wartungsarm – doch ganz ohne Störungen läuft auch die beste Solaranlage meist nicht. In diesem Ratgeber erfahren Sie, welche typischen Defekte bei Solaranlagen und Wechselrichtern auftreten können, wie Sie diese erkennen und welche Möglichkeiten zur Reparatur bestehen. Dabei beleuchten wir sowohl die Diagnose mit Messgeräten wie dem Multimeter, als auch die fachgerechte Instandsetzung defekter Komponenten – vom einzelnen PV-Modul bis hin zum Wechselrichter.

Solaranlagen & Wechselrichter Reparatur

Häufige Ursachen für Defekte an PV-Anlagen

Photovoltaikanlagen sind auf Langlebigkeit ausgelegt – trotzdem können verschiedene äußere und innere Einflüsse im Laufe der Zeit zu Fehlfunktionen oder Defekten führen. Die Ursachen sind dabei vielfältig und betreffen sowohl die PV-Module selbst als auch elektrische Verbindungen, Wechselrichter und die Unterkonstruktion. Im industriellen Umfeld, wo die Anlagen oft unter erhöhten Belastungen und in größeren Dimensionen betrieben werden, ist die frühzeitige Identifikation von Fehlerquellen besonders wichtig.

Witterungseinflüsse

Witterungseinflüsse zählen zu den häufigsten Schadensursachen. Starke Winde, Hagel oder hohe Schneelasten können Solarmodule mechanisch beschädigen – etwa durch Glasbruch, Rahmenverformungen oder gelockerte Halterungen. Darüber hinaus setzen UV-Strahlung und Temperaturwechsel den Materialien dauerhaft zu. Kunststoffkomponenten wie Kabelisolierungen oder Gehäuseteile werden spröde, was langfristig zu Isolationsfehlern und elektrischen Störungen führen kann. Auch das Eindringen von Feuchtigkeit – sei es durch Risse oder unzureichend abgedichtete Anschlussdosen – kann Korrosion an Kontakten und Klemmen verursachen.

Thermische Belastung

Eine weitere häufige Ursache für Schäden ist die thermische Belastung der Anlage. Photovoltaikmodule und Wechselrichter sind über Jahre hinweg starken Temperaturschwankungen ausgesetzt. Besonders auf Flachdächern oder in schlecht belüfteten Umgebungen können sich hohe Temperaturen stauen, die empfindliche Bauteile wie Kondensatoren im Wechselrichter vorzeitig altern lassen. Gleichzeitig führen ständige Temperaturwechsel zu Materialspannungen, die beispielsweise Mikrorisse in den Solarzellen oder Lötstellen verursachen können. Diese Schäden beeinträchtigen nicht nur die Leistung, sondern können auch langfristig zum Ausfall ganzer Module führen.

Mechanische Beschädigungen

Auch mechanische Beschädigungen spielen eine bedeutende Rolle bei der Entstehung von Defekten. Sie entstehen häufig bereits bei der Installation – etwa durch falsche Montage, zu fest angezogene Klemmen oder ungeeignete Unterkonstruktionen. Solche Fehler führen mitunter zu Spannungsrissen oder Rahmenverformungen. In Betrieb befindliche Anlagen sind zudem oft durch Tiere gefährdet: Marder, Mäuse oder Vögel beschädigen ungeschützte Kabel, Leitungen oder Dämmmaterialien. Die Folge können Kurzschlüsse, Isolationsprobleme oder gefährliche Lichtbögen sein.

Alterung und Materialermüdung

Nicht zu unterschätzen ist die Rolle von Alterung und Materialermüdung. Auch wenn Photovoltaikanlagen eine Lebensdauer von 20 Jahren und mehr erreichen, sind einzelne Komponenten natürlichen Abnutzungsprozessen unterworfen. Besonders Steckverbindungen, Sicherungen oder Dioden verlieren mit der Zeit an Funktionsfähigkeit. Zudem kann sich durch langjährigen Betrieb der Isolationswiderstand verschlechtern, was zu Kriechströmen oder Erdschlüssen führen kann. Selbst bei hochwertigen Anlagen kommt es über die Jahre zu einem gewissen Leistungsabfall der Module, der jedoch von Defekten klar abzugrenzen ist.

Installations- & Fertigungsfehler

Schließlich treten auch Installations- oder Fertigungsfehler immer wieder als Ursache für Ausfälle auf. Dazu zählen fehlerhaft verlegte Kabel, nicht korrekt angezogene Schraubklemmen oder mangelhafte Lötverbindungen, die oft erst nach Jahren zu Problemen führen. Außerdem kann es auch zu Produktionsmängeln kommen – etwa bei der Laminierung oder beim Zellzuschnitt. Solche Mängel zeigen sich häufig in Form von Mikrorissen, Hotspots oder schlechter Leistungsentwicklung bereits nach kurzer Zeit.

Defekte Solarmodule erkennen

Auch bei hochwertigen Photovoltaikanlagen lassen sich Defekte an einzelnen PV-Modulen nicht vollständig ausschließen. Diese können sich schleichend entwickeln und zunächst unbemerkt bleiben – umso wichtiger ist eine systematische Prüfung, um Leistungsverluste frühzeitig zu erkennen. In diesem Abschnitt zeigen wir, welche Schäden typischerweise auftreten, wie sich defekte Solarmodule diagnostizieren lassen und wann eine Reparatur oder der Austausch erforderlich ist.

Typische Defekte an PV-Modulen

Zu den häufigsten Schadensbildern zählen Mikrorisse in den Solarzellen, die durch thermische Belastung, Hagel oder unsachgemäße Montage entstehen können. Solche Risse sind oft mit bloßem Auge nicht sichtbar, beeinträchtigen aber den Stromfluss innerhalb der Zelle. In der Folge entstehen sogenannte Hotspots, also lokal überhitzte Stellen, die das Modul zusätzlich belasten und im schlimmsten Fall zu Brandgefahr führen können.

Ein weiteres typisches Problem ist die Delamination, also das Ablösen der Schutzschichten auf der Moduloberfläche. Sie tritt meist in Verbindung mit starker UV-Belastung oder Fertigungsfehlern auf und begünstigt das Eindringen von Feuchtigkeit. Auch PID (Potential Induced Degradation) kann bei modernen PV-Modulen auftreten – eine leistungshemmende Reaktion, die vor allem durch hohe Spannungen und feuchte Umgebungseinflüsse ausgelöst wird.

PV-String messen mit Multimeter

Solarmodulen prüfen mit dem Multimeter

Die Prüfung einzelner Module oder ganzer PV-Strings mit einem Multimeter ist eine einfache und effektive Methode, um erste Hinweise auf defekte Module zu erhalten. Wichtig ist dabei, die Module bei Tageslicht oder unter definierter Lichtquelle zu messen, da sie nur unter Bestrahlung Spannung erzeugen.

Bei der Spannungsmessung (Leerlaufspannung) wird die Ausgangsspannung eines einzelnen Moduls oder eines Strings ohne angeschlossene Last gemessen. Die Werte sollten bei baugleichen Modulen weitgehend identisch sein. Weicht ein Modul deutlich ab, kann ein Zellfehler oder ein Anschlussproblem vorliegen.

Die Strommessung (Kurzschlussstrom) erfolgt unter Vorsicht bei verschattungsfreier Einstrahlung. Auch hier sollten ähnliche Werte wie bei den Nachbarmodulen erreicht werden. Ein deutlich geringerer Strom weist meist auf eine Unterbrechung oder einen internen Defekt hin.

Eine sinnvolle Ergänzung kann die Messung des Isolationswiderstands sein – etwa mit einem geeigneten Multimeter oder Isolationsprüfgerät. Ein zu geringer Widerstand ist ein Indikator für feuchte Stellen, beschädigte Isolierungen oder Korrosionsschäden.

Wann ist ein Modul defekt?

Ein Solarmodul gilt als defekt, wenn es unter gleichen Bedingungen deutlich weniger Leistung bringt als die übrigen Module oder wenn es sichtbare Schäden wie Glasbruch, Zellverfärbungen oder korrodierte Kontakte aufweist. Auch Leistungsabfälle, die sich im Monitoring-System durch anhaltend niedrigere Werte eines Strings oder Moduls zeigen, sind ein Hinweis auf mögliche Schäden.

Zur eindeutigen Identifikation kann auch eine Thermografie oder Elektrolumineszenzaufnahme hilfreich sein – Methoden, die in der Industrie häufig eingesetzt werden, um Mikrorisse oder Hotspots sichtbar zu machen.

Solarmodule reparieren oder ersetzen?

Ob ein PV-Modul repariert werden kann, hängt stark vom Schadenstyp ab. Kleinere Schäden an Anschlussdosen, Bypass-Dioden oder Steckverbindern lassen sich oft mit überschaubarem Aufwand beheben. Ist jedoch die Zellstruktur selbst beschädigt, ist eine Reparatur wirtschaftlich meist nicht sinnvoll – insbesondere, da jede Beeinträchtigung der Modulabdichtung langfristig zu Feuchtigkeitseintritt und Folgeproblemen führen kann.

In solchen Fällen sollte das defekte PV-Modul durch ein kompatibles Ersatzmodul ersetzt werden. Dabei ist auf die elektrische und mechanische Kompatibilität (Leistung, Maße, Stecker) zu achten, um Fehlfunktionen im String zu vermeiden. Entsorgte Module gehören keinesfalls in den Hausmüll – sie müssen über spezielle Rücknahmestellen oder Fachbetriebe umweltgerecht recycelt werden.

Expertentipp: Fehlerquellen systematisch eingrenzen

Bevor Sie einzelne Module oder den Wechselrichter demontieren oder ersetzen, prüfen Sie systematisch: Sichtprüfung, Spannungsmessung, Vergleich mit baugleichen Komponenten und Analyse der Monitoring-Daten. In vielen Fällen lässt sich so ein Defekt schnell lokalisieren – und teure Fehlentscheidungen wie unnötiger Komponententausch vermeiden.

Wechselrichter: Typische Fehler und Reparaturmöglichkeiten

Der Wechselrichter ist das Herzstück jeder Photovoltaikanlage: Er wandelt den erzeugten Gleichstrom (DC) der PV-Module in netzkompatiblen Wechselstrom (AC) um und übernimmt zusätzlich Aufgaben wie die Überwachung der Einspeisung, die Kommunikation mit dem Netzbetreiber und die Fehlerdiagnose. Entsprechend sensibel reagiert die Gesamtanlage auf Störungen oder Ausfälle des Wechselrichters. In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Fehlerbilder typisch sind, wie Sie diese erkennen – und wann eine Wechselrichter-Reparatur wirtschaftlich sinnvoll ist.

Häufige Probleme mit Wechselrichtern

Typische Defekte an Wechselrichtern zeigen sich oft in Form von Fehlercodes im Display oder Monitoring-System. Diese können auf Spannungsprobleme, Temperaturüberschreitungen, Netzstörungen oder interne Hardwarefehler hinweisen. Besonders bei älteren Geräten treten vermehrt Fehler durch gealterte Kondensatoren, defekte Lüfter oder oxidierte Kontakte auf. Ein häufiges Symptom ist die ausbleibende Einspeisung trotz Sonneneinstrahlung – erkennbar an dauerhaft roten Status-LEDs oder der Anzeige „kein Netzanschluss“ bzw. „DC-Unterspannung“.

Auch Temperaturprobleme durch unzureichende Belüftung oder verschmutzte Kühlkörper führen mit der Zeit zu Ausfällen. Bei Hybridwechselrichtern treten darüber hinaus vermehrt Kommunikationsfehler mit Batteriespeichern oder Smart-Home-Systemen auf.

Fehler können auch netzseitig bedingt sein, etwa durch Spannungsschwankungen oder Frequenzabweichungen. Diese lösen zwar nicht zwangsläufig eine Reparatur aus, sollten aber im Rahmen der Fehlersuche mit betrachtet werden.

Wechselrichter reparieren oder tauschen?

Die Entscheidung, ob sich ein Wechselrichter reparieren lässt oder ausgetauscht werden sollte, hängt von mehreren Faktoren ab:

Garantiestatus: Ist das Gerät noch innerhalb der Herstellergarantie, ist eine kostenfreie Reparatur oder ein Austausch meist problemlos möglich.

Alter des Geräts: Bei Geräten über zehn Jahren ist die Ersatzteilverfügbarkeit eingeschränkt und eine Reparatur oft nicht mehr wirtschaftlich.

Fehlerursache: Kleinere Defekte wie defekte Relais, Kondensatoren oder Steckverbindungen lassen sich häufig instand setzen. Komplexere Fehler, etwa an der Leistungselektronik oder dem Transformator, erfordern meist Spezialwissen und besondere Messtechnik.

Eine grobe Orientierung: Lässt sich der Wechselrichter kostengünstig reparieren und hat noch mehrere Jahre Restlebensdauer, lohnt sich der Aufwand. Ist das Gerät dagegen veraltet oder fallen hohe Reparaturkosten an, ist ein Austausch meist sinnvoller.

Wichtig: Vor jeder Reparatur sollten grundlegende Sicherheitsprüfungen erfolgen – insbesondere im spannungsführenden Zustand. Arbeiten am Wechselrichter sollten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Wechselrichter Reparatur: Kosten

Die Kosten für die Reparatur eines Wechselrichters variieren je nach Gerätetyp, Schaden und Arbeitsaufwand. Kleinere Reparaturen wie der Tausch von Elkos, Lüftern oder Steckverbindungen bewegen sich meist im Bereich von 150 bis 400 Euro. Komplexere Instandsetzungen – etwa der Austausch von Leistungshalbleitern oder Platinen – können schnell 600 Euro und mehr kosten. Hinzu kommen ggf. Anfahrts- und Diagnosekosten, falls ein externer Reparaturservice beauftragt wird.

Besonders bei zentralen Industrie-Wechselrichtern oder bei größeren Stringwechselrichtern im gewerblichen Einsatz können Reparaturkosten in den vierstelligen Bereich reichen. In solchen Fällen sollte unbedingt eine Wirtschaftlichkeitsrechnung unter Berücksichtigung der Restlaufzeit, Garantien und möglicher Ausfallkosten erfolgen.

Einige Hersteller und Fachhändler bieten Austauschgeräte oder Reparaturpauschalen an, bei denen defekte Geräte eingesendet und generalüberholt oder gegen ein funktionierendes Modell getauscht werden. Dies kann insbesondere bei älteren Anlagen eine sinnvolle und kalkulierbare Lösung sein.

Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen

Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz

rs-components

Wir führen kontinuierlich Neuprodukte ein und stellen damit sicher, dass Sie Zugang zu den neuesten Technologien haben und so Anderen immer einen Schritt voraus sind. Erfahren Sie auf diesen Seiten, wie Sie unser breites Angebot für sich nutzen können.

rs-components-instandhaltung

Mit richtiger Instandhaltung Stillstandzeiten verringern und Energieressourcen sparen. Wir stellen Ihnen wissenswerte Artikel rund um den Bereich Instandhaltung sowie passende Produkte zur Verfügung.

rs-components-maschinenbau

Entdecken Sie spannende Neuigkeiten sowie passende Produktvorschläge aus dem Bereich Maschinenbau.

rs-components-sicherheit-schutz

RS bietet Ihnen als verlässlicher Partner wissenswerte Informationen für das Arbeiten in gefährlichen Umgebungen an.

rs-components-beschaffung

Finden Sie die passenden E-Procurement-Lösungen für Ihr Unternehmen und auf Ihren Bedarf zugeschnittene Services. Erfahren Sie hier, wie Sie Zeit und Kosten sparen können und wie wir Ihnen mehr als nur Produkte bieten.

Sicherheit bei der Reparatur von Solaranlagen

Arbeiten an Photovoltaikanlagen – insbesondere an spannungsführenden Komponenten wie Wechselrichtern oder PV-Modulen – bergen erhebliche Gefahren. Schon bei kleinen Reparaturen können lebensgefährliche Spannungen auftreten, da PV-Module auch bei diffusem Tageslicht Strom erzeugen. Daher steht bei allen Instandsetzungsmaßnahmen die Sicherheit an erster Stelle.

Grundsätzlich gilt: Reparaturen an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Dies ist in den einschlägigen Normen und Vorschriften (z. B. DIN VDE 0105-100) klar geregelt. Eingriffe durch Laien oder ungeschultes Personal sind nicht nur gefährlich, sondern können auch zum Verlust von Garantieansprüchen oder Versicherungsschutz führen.

Gerade bei gewerblich oder industriell betriebenen Photovoltaikanlagen sind die Anforderungen an Arbeitssicherheit besonders hoch. Unternehmen müssen sicherstellen, dass Reparatur- und Wartungsarbeiten ausschließlich durch autorisierte Fachkräfte erfolgen – idealerweise mit entsprechender Erfahrung im Bereich PV-Systeme.

Gefahren durch Gleichspannung

Ein besonderes Risiko bei PV-Anlagen geht von der Gleichspannung der Solarmodule aus. Anders als bei Wechselstrom besteht bei Gleichstrom ein deutlich höheres Risiko für Lichtbögen, die sich nur schwer löschen lassen. Bereits wenige Module in Serie können mehrere hundert Volt erzeugen – völlig unabhängig davon, ob der Wechselrichter abgeschaltet ist.

Vor der Reparatur muss daher sichergestellt sein, dass:

Sicheres Arbeiten an Wechselrichtern

Auch Wechselrichter bergen bei Reparaturarbeiten spezifische Risiken: Selbst nach dem Abschalten können interne Kondensatoren über mehrere Minuten hinweg hohe Spannungen speichern. Deshalb ist eine Wartezeit nach dem Abschalten einzuhalten (Herstellerangaben beachten) und ggf. eine Spannungsmessung vor der Arbeit durchzuführen.

Zudem gilt:

  • Nur isoliertes Werkzeug verwenden.
  • Keine Arbeiten an geöffneter Elektronik bei Netzanschluss.
  • Gehäuse immer wieder ordnungsgemäß schließen, um Berührungsschutz sicherzustellen.

Häufige Fragen

Defekte an Solarmodulen lassen sich in vielen Fällen bereits mit einfachen Mitteln erkennen. Erste Hinweise liefert eine Sichtprüfung: Risse im Glas, schwarze Verfärbungen (sogenannte Hotspots), Ablösungen der Rückseitenfolie oder korrodierte Steckverbindungen deuten auf mögliche Schäden hin. Doch nicht alle Defekte sind von außen sichtbar – deshalb ist eine elektrische Prüfung sinnvoll. Mit einem Multimeter kann die Leerlaufspannung (DC-Spannung) eines Moduls gemessen werden. Weicht der Wert deutlich von der Nennspannung auf dem Typenschild ab, ist das ein klares Indiz für einen Defekt. Auch die Kurzschlussstrommessung gibt Aufschluss über die Modulgesundheit: Liefert ein Modul unter identischen Bedingungen spürbar weniger Strom als vergleichbare Module, kann dies auf Zellschäden, Mikrorisse oder defekte Bypass-Dioden hindeuten. Bei größeren PV-Anlagen ist ein Vergleich der String-Werte im Monitoring-System hilfreich – zeigen sich dort einzelne Strings mit dauerhaft reduzierter Leistung, liegt häufig ein defektes Modul vor. Für präzisere Diagnosen kommen im professionellen Umfeld auch Thermografiekameras oder Kennlinienmessgeräte zum Einsatz. Diese decken versteckte Fehler wie Hotspots oder ungleichmäßige Zellalterung zuverlässig auf.

In den meisten Fällen nicht – Solarmodule sind in sich geschlossene, vergossene Systeme. Schäden an den Solarzellen selbst, wie Mikrorisse, Hotspots oder Delamination, lassen sich nicht dauerhaft und sicher reparieren. Eingriffe würden die Witterungsbeständigkeit und elektrische Sicherheit gefährden.

Reparierbar sind in der Praxis nur kleinere äußere Komponenten, z. B.:

  • defekte Anschlussdosen
  • ausgefallene Bypass-Dioden
  • beschädigte Stecker oder Kabel

Diese Reparaturen sollten jedoch ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden. In der Regel ist es wirtschaftlicher und sicherer, das betroffene Modul durch ein kompatibles Ersatzmodul zu ersetzen.

Ein defekter Wechselrichter kann die gesamte PV-Anlage lahmlegen – der erzeugte Strom wird nicht mehr ins Netz eingespeist. Zunächst sollte geprüft werden, ob das Gerät mit Spannung versorgt wird, alle Sicherungen intakt sind und die DC- sowie AC-Anschlüsse korrekt sitzen. Viele Wechselrichter zeigen über LEDs oder Displays Fehlercodes an – ein Blick in die Bedienungsanleitung oder das Monitoring-Portal hilft bei der Interpretation.

Lässt sich die Ursache nicht beheben (z. B. durch Reinigung, Reset oder Lüftertausch), sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden. Arbeiten im Gerät selbst sind gefährlich und dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden – Wechselrichter können auch nach dem Abschalten intern Spannung führen.

Ob eine Reparatur oder ein Austausch sinnvoller ist, hängt von Alter, Schaden und Ersatzteilverfügbarkeit ab. Kleinere Defekte wie defekte Kondensatoren oder Lüfter lassen sich oft wirtschaftlich beheben. Bei älteren Geräten mit gravierenderen Schäden ist der Austausch meist die bessere Wahl.

Defekte Solarmodule dürfen nicht über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden, da sie elektronische Bauteile, Glas, Metalle und teils Schadstoffe enthalten. In Deutschland gelten sie laut ElektroG als elektronische Altgeräte und müssen daher fachgerecht entsorgt werden.

Entsorgungsmöglichkeiten:

  • Rücknahmestellen von Herstellern: Viele Modulhersteller sind an Rücknahmesysteme wie PV CYCLE angeschlossen und nehmen alte Module kostenlos zurück.
  • Recyclinghöfe und Wertstoffhöfe: Größere kommunale Entsorgungsstellen akzeptieren Altmodule, meist gegen Nachweis der Herkunft.
  • Spezialisierte Recyclingunternehmen: Besonders bei industriellen Anlagen ist die Übergabe an zertifizierte Fachbetriebe sinnvoll – sie trennen Glas, Aluminium, Halbleiter und Kunststoffe sortenrein.

Empfohlene Artikel

MC4-Solarstecker im Einsatz

MC4-Solarstecker im Einsatz

Die Installation von Fotovoltaikanlagen verlangt nach schnellen und effizienten Steckverbinderlösungen. Eine der beliebtesten Typen sind die sogenannten MC4-Steckern (“Multi Contact”): Sie lassen sich schnell und bequem mit einfachen Werkzeugen installieren und halten allen erdenklichen Umwelteinflüssen stand. Wir geben Ihnen einen Überblick über diese und andere Solarstecker-Typen und geben Ihnen Tipps für die Installation.

Wartung von Photovoltaikanlagen

Wartung von Photovoltaikanlagen

Photovoltaikanlagen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, zum einen wegen der Rentabilität der Investition, zum anderen aber auch wegen des geringen Wartungsaufwands. Dies bedeutet jedoch nicht, dass einige Wartungsaufgaben vernachlässigt werden dürfen.

Arbeitskleidung für Elektriker – richtige PSA wählen

Arbeitskleidung für Elektriker – richtige PSA wählen

Elektriker sind täglich mit hohen Risiken konfrontiert. Der Kontakt mit elektrischen Anlagen, Spannungen und potenziellen Lichtbogenunfällen stellt nicht nur eine Gefahr für die Gesundheit, sondern auch für das Leben der Fachkräfte dar. Daher ist die richtige Arbeitskleidung für Elektriker essenziell, um sich vor diesen Gefahren zu schützen und den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Dieser Ratgeber klärt über Vorschriften auf und zeigt die richtige Schutzkleidung für Elektriker.

Verwandte Links