RS setzt im Bad Hersfelder Distributionszentrum auf nachhaltigeres Klebeband von tesa®

Papierbasierte Lösung stellt wichtigen Fortschritt in Richtung Kreislaufwirtschaft dar

Verwendung tesa® Klebeband in Bad Hersfeld

Frankfurt am Main, 8. Juli 2026 - RS (LSE: RS1), ein High-Service Anbieter von globalen Produkt- und Servicelösungen für Industriekunden, führte vor Kurzem in enger Zusammenarbeit mit tesa® in seinem Bad Hersfelder Distributionszentrum ein leistungsstarkes papierbasiertes Klebeband zum Verschluss der Versandkartons ein. Dieser Schritt ist entscheidender Meilenstein auf dem Weg des Distributors zu noch nachhaltigeren Verpackungsverfahren und einem weiter verbesserten Kundenerlebnis. Als internationaler Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender Produktlösungen stellt tesa® einen starken strategischen Partner der RS Group dar.

Damit die RS Group im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsziele den Einsatz von Kunststoff reduzieren kann, war der Distributor auf der Suche nach einem Klebeband, dass ein wertiges Unboxing-Erlebnis bietet und eine starke Haftung garantiert, so dass der Karton während des gesamten Versandweges zuverlässig verschlossen bleibt. Zusätzlich sollte die neue Lösung Effizienz in den Abläufen sichern und Bandbrüche minimieren. tesa® hat RS seine umfassende Branchenexpertise zur Verfügung gestellt, um leistungsstarke Klebebänder zu testen, um einen starken, zuverlässigen Kartonverschluss sicherzustellen.

Am Ende aller Tests überzeugte das Verpackungsklebeband tesa® 4713 Papier Standard durch seine zuverlässige Performance im täglichen Logistikbetrieb und verbindet hohe Funktionalität mit einem nachhaltigkeitsorientierten Materialkonzept. Dank eines feinen Krepppapierträgers aus verantwortungsvoll beschafften Rohstoffen sowie einer lösemittelfrei hergestellten Naturkautschuk-Klebmasse bietet es eine starke Anfangshaftung auf unterschiedlichen Kartonqualitäten und eignet sich sowohl für manuelle als auch automatische Anwendungen. Das recyclingfreundliche Papierklebeband unterstützt effiziente Verpackungsprozesse insbesondere bei leichtgewichtigen Versandkartons bis 10kg.

Ein weiterer wichtiger Nachhaltigkeitsaspekt der neuen Lösung ist die FSC-Zertifizierung. Im Rahmen der Zertifizierung wird die gesamte Produktionskette vom Holz bis zum fertigen Klebeband offengelegt. Das Ingede Meth.12-Zertifikat für Recyclingfähigkeit gibt Kunden die Sicherheit, die Kartons dem Recycling zuzuführen, ohne das Klebeband abzuziehen. Gleichzeitig steht die Lösung auf diese Weise mit den umfassenderen Verpflichtungen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in Einklang.

Die Expertise und der praktische Support von tesa® während des Tests und der Einführung ermöglichten einen nahtlosen Übergang. Durch die Anwendung dieser Lösung reduziert RS Abfall, verbessert die Recyclingfähigkeit von Kartons und macht am Standort Bad Hersfeld einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft.

Bei dem Distributionszentrum in Bad Hersfeld handelt es sich um eine hochmoderne Anlage mit einer Lagerfläche von rund 37.000 m². Hier kommt ein neues modernes Lagerverwaltungssystem mit fortschrittlichsten Bestandsmanagementprozessen zum Einsatz. So kann RS sehr hohe Serviceniveaus und eine große Lieferzuverlässigkeit bieten. Mit einer leistungsfähigen Solarstromanlage auf dem Dach des Gebäudes am Schloss Eichhof trägt RS wie mit zahlreichen anderen Maßnahmen vorbildlich den ökologischen Erfordernissen Rechnung. Bad Hersfeld ist eines der globalen Distributionszentren im Supply Chain Netzwerk der Unternehmensgruppe RS.

Dem Feld ESG kommt in der Unternehmensstrategie der RS Group eine zentrale Rolle zu. Der ESG-Aktionsplan des Distributors spiegelt mit dem Titel „For a Better World“ das Engagement für Menschen und den Planeten wider, ohne Aspekte der Wirtschaftlichkeit außer Acht zu lassen.

"Die Partnerschaft mit tesa® war für uns nicht nur im Bezug auf die Bereitstellung sehr wichtig, sondern auch von großer Bedeutung für unseren nächsten großen Fortschritt auf unserer Nachhaltigkeitsreise. Hier zeigt sich, was zwei Unternehmen erreichen können, die von den gleichen Grundwerten ausgehen und für die Leistung im Mittelpunkt steht“, fasst Jens Schuhmann, Site Lead für den Standort Bad Hersfeld bei RS Components, zusammen.

RS

RS ist ein High-Service Anbieter von globalen Produkt- und Servicelösungen für Industriekunden, der ihnen effizientes und nachhaltiges Handeln ermöglicht.

Wir sind in 33 Märkten aktiv und haben mehr als 875.000 Industrieprodukte sowie Spezialartikel ab Lager verfügbar. Hinzu kommt ein erweitertes Sortiment von fünf Millionen Produkten für Industriekunden. Sie alle stammen von über 2.500 Lieferanten. Dieses große Sortiment unterstützt unsere Kunden über den gesamten industriellen Lebenszyklus hinweg von der Entwicklung, über die Herstellung bis zur Instandhaltung von Ausrüstung und Betriebseinrichtungen. Durch ein maßgeschneidertes Servicemodell sorgen wir täglich für ein besseres Kundenerlebnis. Dafür setzen wir unsere effiziente physische, digitale und prozessuale Infrastruktur nachhaltig ein. Wir kombinieren einen technisch ausgerichteten und digital orientierten Ansatz mit einem außergewöhnlichen Expertenteam. Letztendlich sind es unsere Mitarbeiter, die den Unterschied machen.

Unser Purpose “Making amazing happen for a better world”, spiegelt den Fokus wider, die besten Ergebnisse für die Menschen, den Planeten und den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens zu erreichen.

Die RS Group plc ist an der Londoner Börse unter dem Kürzel RS1 notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2026 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz einen Umsatz von 2.881 Mio. £ aus.

Für weitere Informationen besuchen Sie de.rs-online.com.

Pressekontakt:

RS

Pressekontakt:

RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstraße 180
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel: +49 (0) 69 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rsgroup.com

Exklusiv für Sie unsere neuesten Produkte und Angebote

E-Mail-Anschrift

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei Anmeldung zur Verfügung stellen, werden gemäß der Datenschutzerklärung verarbeitet.