- Veröffentlicht am 22. Sept. 2026
- Zuletzt bearbeitet am 22. Sept. 2026
- 7 min
Duct Tape – das vielseitige Panzerband
In "Der Marsianer" rettet es der Hauptfigur das Leben – Duct Tape, das Äquivalent zu Panzerband, ist das wohl vielseitigste Gewebeband überhaupt! Wir nehmen das Klebeband unter die Lupe und verraten Ihnen, für welche Aufgaben es sich wirklich eignet.

Was ist Duct Tape?
Ob Panzerband, Gaffer-Tape oder Gewebeband – gemeint ist (fast) immer dasselbe: ein besonders starkes, dennoch leicht abreißbares Klebeband aus Textilgewebe. Aufgrund seiner hervorragenden Klebeeigenschaften und Wasserbeständigkeit sind die Einsatzmöglichkeiten, sowohl im Innen- als auch Außenbereich, für Duct Tape nahezu unbegrenzt.
Erhältlich ist das Gewebeband in einer Reihe verschiedener Farben, sogar welche, die im Dunkeln leuchten; die gängigsten sind aber nach wie vor Schwarz und Silber. Darüber hinaus gibt es noch verschiedene Ausführungen, z.B. doppelseitiges Klebeband, die jeweils für einen anderen Verwendungszweck ausgelegt sind. Diese unterscheiden sich in der Art des verwendeten Klebstoffs sowie der Stärke der Gewebeunterlage. Letztere hängt von der Anzahl der Fäden ab, mit denen das Tape hergestellt wurde und wird in Millimeter angegeben.
Auf die genauen Unterschiede zwischen den oben aufgezählten Arten von Klebeband werden wir im Verlauf dieses Ratgebers näher eingehen.
Was ist Gewebeband?
Gewebeband ist der allgemeine Begriff für die verschiedenen Arten von Klebeband mit einer Schicht aus Textilfasern. Im angelsächsischen Sprachraum kennt man Gewebeband vor allem als duct tape oder duck tape.
Ursprünglich wurde Duct Tape für das US-Militär entwickelt, da dieses während des Zweiten Weltkriegs ein wasserdichtes Band benötigte, um Feuchtigkeit aus Munitionskisten fernzuhalten. Die deutsche Bezeichnung, "Panzer-Tape", verweist gleichfalls auf den militärischen Ursprung sowie die stabilen Materialeigenschaften dieses Klebebandes.
In der Nachkriegszeit erwiesen sich Gewebebänder als überaus nützliche Hilfsmittel im Handwerksbereich, zum Beispiel zum temporären Abdichten von Rohrleitungen in der Gebäudetechnik oder für schnelle Reparaturen. Damit sind die Nutzungsmöglichkeiten für Panzerband und Co. noch lange nicht erschöpft, wie die Beispiele unten zeigen:
- Sicherheit: Zerbrochene Fensterscheibe können Sie mit Gewebeband abkleben, um ein Herausfallen großer Scherben beim Wechsel zu vermeiden.
- Überleben: Im Notfall können Sie Klebeband zu einem Seil verdrillen, z.B. um eine Armschlinge herzustellen – oder auch eine Wäscheleine.
- Haushalt: Lebensmittelkartons können mit Panzerband verschlossen werden, um die Haltbarkeit zu verlängern.
Gut zu wissen!
Woher kommt der Name "Duck Tape"?
Auf den Namen "Duck Tape" kam das Unternehmen Johnson & Johnson aufgrund der wasserabweisenden Eigenschaften (wie der des Federkleids einer Ente). Die Herkunft des Namens reicht aber noch weiter zurück. Als "Duck Tape" ("Entenband") bezeichnete man früher Streifen aus Segeltuch, auf Englisch duck canvas, kurz duck. Letzteres wiederum ist dem niederländischen Wort doek (dt.: Tuch) entlehnt.
Kann man mit Duct Tape oder Panzerband einen Kabelschaden reparieren?
Kann man schon – sollte man aber nicht. Die bessere Wahl hierfür ist selbstverschweißendes Isolierband. Dabei handelt es sich um ein spezielles, druckempfindliches Band, welches zur Verwendung auf elektrischen Leitungen wie Kabel und Drähte vorgesehen ist. Auf diese Weise soll der Kontakt mit anderen Drähten verhindert werden, was einen Kurzschluss oder sogar einen elektrischen Brand verursachen könnte, sowie Stromschläge durch versehentliches Berühren. Um diesen Ansprüchen zu genügen, muss das Klebeband nicht-leitende Eigenschaften haben.
Der Hauptunterschied anderen Klebebändern ist jedoch, dass selbstverschweißendes Isolierband per se keinen Kleber verwendet, sondern die Bindung durch Erhitzen, also Vulkanisierung, herstellt. Dadurch lässt es sich auch leichter entfernen und verfügt darüber hinaus über bessere Dehneigenschaften, durch die es sich besser zur Verwendung mit Kabeln und Drähten eignet.
Gaffer-Tape vs. Panzerband
Neben den oben aufgeführten Arten von Klebebändern existiert noch das sogenannte Gaffer-Tape, auch bekannt als Gaffa-Tape, kurz: Gaffa, Gafferband oder, insbesondere in Österreich, Lassoband. Dabei handelt es sich nicht einfach um eine alternative Bezeichnung für Panzertape, sondern um zwei unterschiedliche Produkte mit jeweils spezifischen Eigenschaften. Die Verwirrung kommt eventuell daher, dass die Wörter "duct tape" oder "duck tape" im Englischen tatsächlich oftmals als Sammelbezeichnung für alle Gewebebänder verwendet werden. Gegenüber Duct Tape verfügt Gaffer Tape jedoch über eine geringere Klebe- und Reißkraft, weshalb es nicht die gleiche Vielseitigkeit aufweist. Im Gegenzug lässt es sich entfernen, ohne Kleberückstände zu hinterlassen, und wird daher hauptsächlich zum temporären Befestigen von Gegenständen wie Kabeln verwendet, zum Beispiel in der Bühnentechnik. Der Name, welcher sich von der englischen Bezeichnung für Beleuchter (gaffer) ableitet, verweist auf eben diesen Einsatzzweck.
Gut zu wissen!
Duct-Tape in der Raumfahrt
Im Science-Fiction-Filme "Der Marsianer" ist Duct Tape der Retter in der Not. Tatsächlich liegen Fakt und Fiktion nah beinander! Bereits bei der Apollo 17 Raummission verwendeten Astronauten Duct Tape, um den Lunar Rover zu reparieren. Das Klebeband diente dazu, vier Mondkarten, aus denen der improvisierte Kotflügel hergestellt wurde, zusammenzuhalten.
Aus was besteht Panzerband / Duct Tape?
Duct Tape besteht normalerweise aus drei verschiedenen Schichten: Polyäthylen (PE), Gewebe und Klebstoff.
Bei der Herstellung von Klebeband wird das Gewebe, welches die Trägerschicht bildet, mit flüssigem Polyäthylen überzogen. Nachdem dieses ausgehärtet ist, schützt es das Band vor Feuchtigkeit und Abrieb. Gleichzeitig ist die PE-Beschichtung flexibel genug, um das Band an unebenen oder rauen Oberflächen zu fixieren. Die eigentliche Festigkeit verleiht dem Panzerband die Trägerschicht aus Gewebe. Sie hat den Vorteil, dass sie sich leicht, quer zur Bandrichtung zerreißen lässt, in Längsrichtung jedoch eine hohe Reißfestigkeit aufweist.
Die wasserfeste Oberschicht des Duct Tapes bildet keinen guten Maluntergrund; in den Linien und der Struktur des Klebebandes hinterlässt Farbe eine ungleichmäßige Oberfläche und blättert mit der Zeit ab. Auch zum Abdecken bei Lackier- und Malerarbeiten ist das Band nur bedingt geeignet, da sich Klebereste nur mühevoll entfernen lassen, weshalb sich Alternativen wie Malerkrepp empfehlen (s.u.).
So entfernt man Klebeband von Autos, ohne den Lack zu beschädigen
Extrastarkes Panzertape ist eine klasse Sache – solange man die Klebereste nicht entfernen muss. Normalerweise genügt es, den Klebestreifen mit einem Fön oder einer Heißluftpistole zu erhitzen, um den Kleber aufzuweichen und Reste mit chemischen und mechanischen Hilfsmitteln, z.B. WD-40 Spray und einem Flachkopfschraubenzieher, zu entfernen. Auf lackierten Oberflächen kann dies zu einer Zerreißprobe werden. Die folgenden Tipps werden dabei helfen, Ihre Nerven zu schonen!
Zum Entfernen von Kleberückständen auf Autolack benötigen Sie:
- einen Eimer mit heißem Wasser,
- einen Waschlappen,
- ein sauberes, weiches Tuch,
- ein für Autolacke geeignetes Lösungs- oder Entfettungsmittel,
- eine nicht mehr benötigte Geschenkkarte aus Plastik oder Kreditkarte.
Gehen Sie nun wie folgt vor:
- Weichen Sie die Kleberückstände auf, indem Sie den nassen Lappen mehrere Minuten auf diese drücken.
- Wischen Sie so viel Klebstoff wie möglich ab, um die gröbsten Rückstände zu entfernen.
- Tragen Sie das Lösungsmittel mit einem sauberen, weichen Tuch auf, um den Klebstoff aufzulösen. Verwenden Sie dabei keinesfalls aggressive Nagellackentferner oder Aceton, die die Lackschicht angreifen können. Besonders abzuraten ist von Produkten wie WD-40 Spray, da der ölige Rückstand in den Lack eindringen kann!
- Benutzen Sie eine alte Kredit- oder Geschenkkarte als Schaber, um besonders hartnäckige Rückstände vorsichtig zu entfernen.
- Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte 3 - 4, um die letzten Reste zu entfernen.
Weitere Klebebänder und Zubehör
Malerkrepp Die Trägerschicht von Kreppband besteht in der Regel aus dünnem Papier. Malerkrepp wird im Allgemeinen für vorübergehendes Befestigen von Abdeckplanen und zum Abdecken von Kanten (von Türen, Fenstern usw.) bei Renovierungsarbeiten verwendet. Es ist spurlos ablösbar und auch als doppelseitiges Klebeband erhältlich. Im Hobbybereich wird Kreppband auch als Dekoration (sog. "Washi-Tape") eingesetzt. Erhältlich sind auch andere Sorten Abdeckband für verschiedene Oberflächen.
Paketband Im Gegensatz zu Gewebeband besitzt Verpackungsband keine Gewebeschicht und ist dadurch leichter und günstiger. Es verfügt zwar nicht über die selbe Festigkeit wie Duct Tape und dessen Wasserfestigkeit, hinterlässt jedoch keine klebrigen Rückstände.
Aluminium-Klebeband Folienband ist ein flaches, dünnes Metallband, das mit Klebstoff beschichtet ist. Die Einsatzmöglichkeiten für Aluminium-Klebeband beschränken sich auf sehr spezielle Bereiche wie Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. Im Gegensatz zu Gewebeband schirmt es vor elektromagnetischen Störeinflüssen ab, weshalb es sich gut zum Umwickeln von Kabeln und Drähten eignet.
Klebebandroller Zu guter Letzt dürfen Klebebandroller natürlich nicht fehlen. Denn auch wenn man Klebestreifen leicht abreißen kann, spart ein solches Gerät enorm viel Zeit beim Abwickeln von Klebeband von der Rolle, insbesondere bei längerem Gebrauch.
Welches Klebeband sollte man zum Abdichten von Dampfsperren verwenden?
Duct Tape und Panzerband eignen sich hervorragend, um Luftlecks abzudichten – zumindest als kurzfristige Lösung. Mit der Zeit lässt die Klebekraft nach, insbesondere in feuchten und warmen Umgebungen wie Lüftungsanlagen. Daher sollten Sie zu Produkten greifen, die speziell für diesen Zweck vorgesehen sind.
Dampfsperren verklebt man besser mit Aluminium-Klebeband. Dieses ist speziell zum Abkleben von Rohren und Leitungen in der Gebäudetechnik vorgesehen und ist besonders hitzebeständig.
Ist Gewebeband entflammbar?
Das zur Herstellung von Klebeband verwendete Netzgewebe ist brennbar, die Polyethylenbeschichtung hingegen jedoch nicht. Dadurch ist es schwer entflammbar, aber dennoch nicht feuerfest.
Panzertape und Duct Tape sind zwar hitzebeständig, dennoch kann extreme Hitze (und auch Kälte) die Klebeeigenschaften beeinflussen.