Pressemitteilungen
BARTH® Elektronik und RS heben „Industrial Maker Projects“ aus der Taufe
Mit Kleinsteuerungen stark aufgewertete Espressomaschine macht den Anfang
Mörfelden, Deutschland, 23 August 2021:

Die Zusammenarbeit von RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), einem globalen Omni-Channel Anbieter von Produkt- und Servicelösungen, und dem Miniatur-SPS-Hersteller BARTH® Elektronik GmbH hat mittlerweile schon zahlreiche innovative Konzepte hervorgebracht. Jüngster Spross sind die „ RS PRO Projects powered by BARTH® Elektronik and DesignSpark”. Dabei geht es darum, die der Maker-Szene eigene Spontanität in der Optimierung bestehender Lösungen aufzugreifen und diese in den Bereich industrieller Anwendungen zu überführen. Zur Premiere trägt so der Einsatz einer Kleinsteuerung zu einer deutlichen Qualitätsverbesserung bei. Die Projekte sollen zur Nachahmung einladen und werden über die preisgekrönte RS Enwicklercommunity DesignSpark öffentlich gemacht.
Wer sich noch an das Projekt „PeopleCounter“ erinnert, wird auf ein sehr vertrautes Format stoßen:
Es soll eine Reihe von DIY-Projekten entstehen, deren Kern eine Beschreibung und eine Stückliste auf DesignSpark sowie ein beschreibendes Video bilden. Dabei gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Projekten. Bei der ersten Kategorie handelt es sich um professionelle Lösungen, die recht klar auf die Bedürfnisse industrieller Anwender zugeschnitten sind. Bei der zweiten Art von Projekten kommt dagegen der Spaßfaktor nicht zu kurz.
Und manchmal kommen beide Faktoren auch in einem einzelnen Konzept zusammen. Dies ist sogar gleich zur Premiere der Fall. Mit einigen wenigen technischen Eingriffen und dem Einsatz einer Kleinsteuerung wird das Geheimnis guten Kaffees in eine handelsübliche Pad-Maschine implantiert; Es liegt in der richtigen Kontaktzeit zwischen gemahlenem Kaffee und Wasser! Eine zu lange Kontaktzeit macht den Kaffee bitter, in einer zu kurzen werden nicht alle Geschmacksstoffe extrahiert und das Ergebnis ist fade. Das BARTH® -Team nahm sich dafür die Hardware einer generischen Maschine vor und automatisierte sie mit einer lococube® mini-SPS (Typ STG-800). Das Ergebnis: wiederholbar optimale Espressi. Die Vorgehensweise und die Resultate sind in der detaillierten Beschreibung des Projekts auf DesignSpark nachzulesen. Hier befindet sich auch die vollständige Stückliste und ein erklärendes Video.
Die BARTH® Elektronik GmbH spezialisiert sich seit der Gründung 1993 auf die Entwicklung und Herstellung ihrer innovativen lococube® mini-SPS. Seit mehreren Jahren vertreibt RS Components diese und hat stark zur Ausweitung ihres Marktanteils beigetragen. Die mini-Steuerungen zeichnen sich durch ihre geringe Größe und robuste Bauweise aus. Da sie batteriegestützt betrieben werden können, lassen sich mit ihnen Anwendungen wie Stand-Alone-Maschinen oder mobile Systeme steuern. Darüber hinaus können sie direkt in Maschinen integriert werden. Dies bedeutet auch Vorteile durch reduzierten Verkabelungsaufwand.
Daniel Barth, CEO von BARTH® Elektronik, freut sich sehr über diese Möglichkeit, neue Einsatzfelder für die Kleinsteuerungen zu schaffen: „Kreatives Potenzial entwickelt sich meist, wenn wir uns aus unserem gewohnten Umfeld lösen. Dieser Effekt strahlt dann auch auf ganz andere Aufgaben aus. Insofern lohnt es sich für jeden doppelt, sich auf ein Makerprojekt einzulassen. Ich bin gespannt wie sich das Ganze entwickelt.“
Über RS Components
RS Components ist eine Handelsmarke der Electrocomponents plc, ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, die in Entwicklung, Herstellung oder Instandhaltung von industrieller Ausrüstung und Einrichtungen eingebunden sind. Es ist unsere Absicht, den Kunden eine einzigartige Auswahl von Produkttechnologien zu bieten, Probleme mit innovativen Lösungen anzugehen und für ein Kundenerlebnis auf Weltniveau zu sorgen, damit die die geschäftlichen Abläufe mit uns so einfach wie möglich sind.
Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern. So lösen wir Probleme und bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir unser Sortiment über verschiedene Kanäle an und bringen täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2020 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,95 Milliarden Pfund Sterling auf. Die Electrocomponentsgruppe umfasst acht Marken: RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, IESA, Needlers und Synovos.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: de.rs-online.com
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components