Pressemitteilungen
BARTH® Elektronik und RS zeigen, wie man mit Kleinsteuerung „richtig“ auf die Tube drückt
Innovativer Hersteller und Distributor setzen Reihe ihrer „Industrial Maker Projects“ mit Dispenserlösung für Kartuschen fort
Frankfurt am Main, Deutschland, 12 Januar 2022:

RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Omni-Channel Anbieter von Produkt- und Servicelösungen, und die BARTH® Elektronik GmbH erneut mit ihrem jüngsten Industrial Maker Project. Mit Hilfe einer Vorrichtung, in deren Herz eine lococube® mini-SPS steckt, sorgen sie dafür, dass jeder Kartuscheninhalt, ob Kleber oder Ausgleichsmasse, in der gewünschten Menge an der richtigen Stelle landet.
Wir alle wissen, wie schwierig es ist, eine Kartusche präzise und gleichmäßig zu leeren. Es ist wie mit der Zahnpastatube, aus der stets zu viel oder zu wenig auf die Bürste kommt… Noch prekärer ist es beim Einsatz von Klebstoff. In Windeseile scheint sich schon auf leichten Druck hin die Kartusche von selbst zu entleeren und schnell ist alles fest haftend verbunden, nur die gewünschte Stelle ist nach wie vor gänzlich unversorgt. Das neuste „RS PRO Industrial Maker Project powered by BARTH® Elektronik and DesignSpark” schafft hier Abhilfe.
Es handelt sich um eine Dosiereinheit, in die sich jede Standard-310-ml-Kartusche einsetzen lässt. Die Einheit besteht aus einem Stahlzylinder, in den die Kartusche eingesetzt wird. Danach heißt es nur noch den Zylinder zuschrauben sowie den Auslöseknopf drücken und der Dispenser gibt den Inhalt eine vorbestimmte Zeit aus, um ihn an der gewünschten Stelle zu verteilen. Das alles geschieht per Luftdruck, der im Zylinder aufgebaut wird und der eine bestimmte Menge Material durch die Ausgabedüse drückt. Nach Ablauf der Zeit entlüftet ein Ventil den Zylinder und die Abgabe stoppt.
Die abgegebene Menge wird durch die Erfassung der Abgabezeit bestimmt. Da die Durchflussmenge von vielen Faktoren wie Düsendurchmesser, Viskosität und Temperatur abhängig ist, kann der Nutzer das Gerät bei jedem Tubenwechsel anlernen. Die Teach-Zeit wird speichert das Gerät und verwendet sie für jede weitere Dosierung.
Der Dispenser wurde so konzipiert, dass er leicht nachbaubar ist. Standard-Aluminiumprofile ermöglichen die Höhenverstellung und es kommt ein handelsüblicher Metallzylinder zum Einsatz. Vier Teile stammen aus dem 3D-Drucker. Lernfähig wird das alles durch eine lococube® STG-800 mini-SPS und das passende DMA-15 Human to Machine Interface (HMI). Die komplette Bauanleitung, eine Stückliste und ein erklärendes Video finden sich auf DesignSpark unter folgendem Link: https://www.rs-online.com/designspark/barth-lococuber-mini-plc-stg-800-dispenses-a-predetermined-amount-of-glue
Bei den „RS PRO Industrial Maker Projects powered by BARTH® Elektronik and DesignSpark” geht es darum, die der Maker-Szene eigene Spontanität in der Optimierung bestehender Lösungen aufzugreifen und diese in den Bereich industrieller Anwendungen zu überführen. Die Projekte sollen zur Nachahmung einladen und werden über die preisgekrönte RS Enwicklercommunity DesignSpark öffentlich gemacht. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Projekten. Bei der ersten Kategorie handelt es sich um professionelle Lösungen, die recht klar auf die Bedürfnisse industrieller Anwender zugeschnitten sind. Bei der zweiten Art von Projekten kommt dagegen der Spaßfaktor nicht zu kurz.
Die BARTH® Elektronik GmbH spezialisiert sich seit der Gründung 1993 auf die Entwicklung und Herstellung ihrer innovativen lococube® mini-SPS. Seit mehreren Jahren vertreibt RS Components diese und hat stark zur Ausweitung ihres Marktanteils beigetragen. Die Ministeuerungen zeichnen sich durch ihre geringe Größe und robuste Bauweise aus. Da sie batteriegestützt betrieben werden können, lassen sich mit ihnen Anwendungen wie Stand-Alone-Maschinen oder mobile Systeme steuern. Darüber hinaus sind sie direkt in Maschinen integrierbar. Dies bedeutet auch Vorteile durch reduzierten Verkabelungsaufwand.
„Der Dispenser ist ein sehr gutes Beispiel für die besonderen Möglichkeiten, die eine Mini-SPS eröffnet. Mit nur wenigen Teilen entsteht eine alltagstaugliche mobile Lösung“, so Daniel Barth, CEO von BARTH® Elektronik.
Über RS Components
RS Components ist eine Handelsmarke der Electrocomponents plc, ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, die in Entwicklung, Herstellung oder Instandhaltung von industrieller Ausrüstung und Einrichtungen eingebunden sind. Es ist unsere Absicht, den Kunden eine einzigartige Auswahl von Produkttechnologien zu bieten, Probleme mit innovativen Lösungen anzugehen und für ein Kundenerlebnis auf Weltniveau zu sorgen, damit die die geschäftlichen Abläufe mit uns so einfach wie möglich sind.
Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern. So lösen wir Probleme und bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir unser Sortiment über verschiedene Kanäle an und bringen täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2020 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,95 Milliarden Pfund Sterling auf. Die Electrocomponentsgruppe umfasst acht Marken: RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, IESA, Needlers und Synovos.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: de.rs-online.com
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components