Pressemitteilungen
Noch bis zum Start der Embedded World: RS Components führt Facebook-Wettbewerb zum Thema Temperaturmessung durch
Distributor verlost mit der Cloud verbundenes RS Pro Präzisions-Temperatur-Datenlogger-Kit (1)
Mörfelden, Deutschland, 11 Februar 2019:
Dem globalen Multi-Channel Distributor RS Components (RS), der Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), auf Facebook zu folgen, lohnt sich in der nächsten Zeit gleich doppelt: Nicht nur, dass der Distributor hier wissenswertes aus der Technik und Neustes aus dem Hause RS Components postet – In den kommenden Tagen können engagierte Leser hier auch etwas gewinnen. Mit etwas Glück nennen Sie bald einen Datenlogger für Temperatur mit externem Thermistor-Sensor aus dem Hause RS PRO ihr Eigen.
Die Temperatur ist einer der am häufigsten gemessenen Parameter in industriellen Anwendungen im Innenbereich wie auch im Freien. Daher wendet RS sich dem Thema auch in seinen sozialen Medien zu und hat hierfür das Format eines kleinen Wettbewerbs gewählt. Wer bis zum 22.02.2019 – zum Start der Messe Embedded World – auf der deutschen Facebookseite des Distributors zum Post über den Präzisions-Temperatur-Datenlogger-Kit seinen persönlichen Verwendungszweck als Kommentar hinterlässt, nimmt automatisch an der Verlosung eines solchen Kits teil. Die Auswahl erfolgt zufällig, es gibt also keine richtigen oder falschen Antworten, sondern nur interessante Beiträge. (1)
Gerade für den so häufig gemessenen Parameter Temperatur können genaue Messungen schwierig sein. Eine gute Antwort auf sich ergebende Herausforderungen im Bereich Temperaturmessung ist das mit der Cloud verbundene RS Pro Präzisions-Thermistorsonde-Temperatur-Datenlogger-Kit. Es misst genau sowie zuverlässig und ist flexibel einsetzbar. Das Kit wurde zur Überwachung der Temperatur in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt und verwendet einen 75-mm-Temperatursondenzylinder an einem 3-m-Kabel. Das Gerät ist ideal zur Überwachung von Stellen, die für den Datenlogger vielleicht schwer erreichbar oder schädlich sind. Damit eignet sich das Kit ideal für die Überwachung von Kühlungs- und Lagereinheiten. Doch auch an die Umwelt- und Wetterüberwachung, Landwirtschaft oder die Gebäudeüberwachung ist zu denken.
Das Gerät misst die Temperatur zwischen -40 °C und +125 °C und verfügt über einen 75 mm langen Temperatursondenzylinder an einem 3-m-Kabel. Nach der Messung zeichnet es die Temperaturdaten auf und lädt sie in die EasyLog-Cloud hoch. Es lassen sich mehrere Nutzer mit variablen Kontoberechtigungen einrichten. Ebenso können verschiedene Datenlogger von mehreren Standorten in einem einzigen Konto verbunden werden. Die Cloud ermöglicht den Zugriff auf Live-Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten über einen Internet-Browser oder die EasyLog Cloud-App. So verpassen Nutzer des Datenlogger-Kits niemals ein kritisches Ereignis dank flexibler Optionen für Benachrichtigungen. Alarme für Verletzungen von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitszonen lassen sich als E-Mail-Benachrichtigungen, Summerwecker oder LED-Blinkalarme einrichten.
Das RS Pro-Sortiment bietet ein ständig wachsendes Angebot von mehr als 50.000 qualitätsgeprüften Produkten die für Fertigungs- und Industrieumgebungen von Bedeutung sind. Sie stammen aus den Bereichen Automatisierung, Elektronik, Werkzeuge, Test- und Messgeräte, Beleuchtung und Elektroinstallation. Alle RS Pro-Produkte werden nach einem hohen Industriestandard hergestellt, im RS-Labor strengen Tests unterzogen und tragen das RS Seal of Approval.
Auch nach der Aktion lohnt es sich RS Components in den sozialen Medien treu zu bleiben, sei es Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn oder Xing.
(1) Teilnahmebedingungen „PRO-MOTE“ Gewinnspiel
- Das Gewinnspiel wird von der RS Components GmbH, Hessenring 13 B, 64546 Mörfelden-Walldorf durchgeführt. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, wohnhaft in Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Davon ausgeschlossen sind Mitarbeiter von RS Components und deren Angehörige, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
- Bei Manipulationsversuchen oder bei Verdacht auf Manipulation des Gewinnspiels behält sich die RS Components GmbH vor, Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.
- Die Teilnahme am Gewinnspiel ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Posts bis zum 22.02.2018 um 23:59 Uhr möglich. Die Teilnahme erfolgt durch Abgabe eines Likes und eines Kommentars. Der Gewinner wird nach dem Zufallsprinzip ermittelt.
- Ein Beitrag darf keine Rechte Dritter verletzen.
- Teilnehmer müssen damit einverstanden sein, dass ihr Name im Falle eines Gewinns öffentlich auf Facebook bekannt gegeben wird.
- Zur Ausschüttung eines Gewinns an den bekanntgegebenen Gewinner, ist dieser verpflichtet uns seine Anschrift mitzuteilen. Sollte sich der Gewinner nach Gewinnbenachrichtigung innerhalb von 2 Wochen nicht melden, wird ein neuer Gewinner ermittelt.
- Zu gewinnen gibt es ein Präzisions-Temperatur-Datenlogger-Kit von RS Pro. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Über RS Components
RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, dem globalen Distributor für Ingenieure und Techniker. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir über einer Million Kunden mehr als 500.000 Produkte via Internet und unseren Katalog an. Täglich bringen wir rund 50.000 Pakete auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern und schließt Komponenten für die Elektronik, Elektrik, Automation und Messtechnik sowie Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ein.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2017 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,51 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: de.rs-online.com.
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Hessenring 13 b
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: 06105/ 401 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components