Pressemitteilungen


Induktive Näherungsschalter für das Schweißen: Serie E2EW von OMRON bei RS Components erhältlich

Neue Sensoren steigern Produktivität durch Funktionen für äquivalente Erfassungsabstände für Eisen und Aluminium sowie I/O Link-Konnektivität

 

Frankfurt am Main, Deutschland, 16 Februar 2021:

RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, hat die E2EW-Serie induktiver Näherungsschalter von OMRON ins Sortiment aufgenommen. Sie eignen sich besonders gut als Schweißnahtsensoren. Dank der verbesserten Sensortechnologie und der robusten Konstruktion kann die E2EW-Serie Ausfallzeiten erheblich reduzieren. Dies steigert insbesondere bei Automobilschweißanwendungen die Produktivität, da sich das Risiko plötzlicher Unterbrechungen aufgrund von Materialfehlern oder Sensorausfällen verringert.

Das Besondere an der E2EW-Serie ist die Fähigkeit, Eisen und Aluminium im gleichen Abstand genau zu identifizieren. Dies ist besonders nützlich für Einsätze in modernen Automotiveanwendungen. Der Trend zu leichteren Fahrzeugen, um den Kraftstoffverbrauch noch weiter zu senken, und die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen schlagen sich in geänderten Materialspezifikationen nieder. Schwere eisenbasierte Materialien werden durch leichteres Aluminium ersetzt. Infolgedessen treten beide Materialarten auf heutigen Fertigungsstraßen oft parallel auf.

Mit den klassische Vollmetall-Näherungssensoren stießen Anwender auf Schwierigkeiten, diese Metalle effizient zu unterscheiden. Der Erfassungsabstand für Aluminium ist kürzer als der für Eisen. Dies erschwert die Planung, Inbetriebnahme und Wartung von Produktionslinien und kann zu Fehlern im Produktionsablauf und Einbußen bei der Effizient führen. Diese Herausforderungen verringert die E2EW-Serie erheblich. Sie bietet Erfassungsabstände, die ungefähr doppelt so lang sind wie die Vorgängermodelle für Eisen und ungefähr sechsmal so lang wie die der Vorgängermodelle für Aluminium. Auf diese Weise können die E2EW-Sensoren den selben Abstand für die Erkennung beider Metalle verwenden, wodurch die Einrichtung und Umschaltung der Maschine viel einfacher und schneller wird und die Falscherkennungsraten sinken - selbst bei instationären Erfassungsobjekten. Infolgedessen gibt es weit weniger unerwartete Unterbrechungen, was die Produktivität verbessert.

Ein Vollmetallgehäuse rüstet die E2EW-Serie für den Einsatz in rauesten Umgebungen. Es verringert auch die Wahrscheinlichkeit von Ausfallzeiten aufgrund des Austauschs und der Wartung des Sensors erheblich. Darüber hinaus setzen die Sensoren auf einzigartige Technologien, um einen Abrieb der Beschichtung zu verhindern. Sie erreichen eine bis zu 60-mal höhere Schweißspritzresistenz gegenüber früheren Modellen. Dies verringert nicht nur den Rückgang der Beschichtungsleistung nach jeder Wartung, sondern verlängert auch die Austauschzyklen von Sensoren. Dies spart Kosten und verbessert das Endergebnis.

Die OMRON E2EW-Serie ist außerdem mit I/O Link ausgestattet, was die Einbindung in umfassende Netzwerke von Produktionsstraßen erlaubt. Auf diese Weise können nützliche Daten zur Sensorleistung gemeinsam genutzt und überwacht werden. Wartungsarbeiten lassen sich so einfacher vorhersagen und planen.

Die Näherungssensoren der E2EW-Serie von OMRON sind in der EMEA-Region erhältlich.

Über RS Components

RS Components ist eine Handelsmarke der Electrocomponents plc, ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, die in Entwicklung, Herstellung oder Instandhaltung von Industrieller Ausrüstung und Einrichtungen eingebunden sind. Es ist unsere Absicht, den Kunden eine einzigartige Auswahl von Produkttechnologien zu bieten, Probleme mit innovativen Lösungen anzugehen und für ein Kundenerlebnis auf Weltniveau zu sorgen, damit die die geschäftlichen Abläufe mit uns so einfach wie möglich sind.

Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern. So lösen wir Probleme und bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir unser Sortiment über verschiedene Kanäle an und bringen täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.

Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2020 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,95 Milliarden Pfund Sterling auf. Die Elcetrocomponentsgruppe umfasst sechs Marken: RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark und IESA.

Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: de.rs-online.com

Pressekontakt:

RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com

Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:

Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components