Steuerstation-Schalter

Steuerstation-Schalter, Pendeltaster und Meldegeräte

Was sind Steuerstation-Schalter?

Steuerstation-Schalter werden zur Aktivierung und Deaktivierung von Maschinen und anderen Geräten in industriellen Anlagen verwendet. Manchmal sind sie an einem Pendeltastergehäuse untergebracht, mit dem sie frei neben der Maschine hängen und von dem Betreiber bedient werden können, ohne dass dieser hinter einer Schalttafel stehen muss. Andere Schalter sind wiederum an Schalttafeln oder der Maschine selbst befestigt.

Steuerstation-Schalter verfügen oftmals über Gehäuse und Designs, die speziell auf die jeweiligen Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, zugeschnitten sind. So können die Gehäuse zum Beispiel wasserdicht sein, was die Schalter vor Verschmutzung bewahrt und das Risiko eines Stromschlags verringert. Diese Geräte sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich: Manche erfordern einen speziellen Schlüssel zur Betätigung, während andere für bestimmte sicherheitsrelevante Aufgaben oder ähnliches vorgesehen sind.

Wie funktioniert ein Steuerstation-Schalter?

Ein solcher Schalter kann als Hauptschalter eines Teils einer Maschine, eines Geräts als Teil einer großen Anlage, oder gar eines ganzen Systems dienen. Die meisten Schalter verfügen über zwei Tasten. Diese Tasten steuern die An-/Aus-Funktion des Geräts, mit dem sie verbunden sind. Der Schalter selbst ist als Kippschalter konzipiert, und gewährleistet eine langlebige und zuverlässige Steuerung von Maschinen.

Manche Schalter verfügen über spezielle Designs, die sie für bestimmte sicherheitsrelevante Anwendungen besonders nützlich machen. Viele Not-Aus-Schalter, zum Beispiel, sind mit einem pilzförmigen Schalter ausgestattet, der auch aus einiger Entfernung mühelos zu erkennen ist und in Notsituationen, wenn Maschinen zügig abgeschaltet werden müssen, ohne viel Aufwand ausgelöst werden kann.

Bei manchen Schaltern geht die Isolierung über das Maß eines herkömmlichen Schalters hinaus, da sie oftmals unter besonders widrigen Bedingungen eingesetzt werden. Manche Schalter können auch so aufgebaut sein, dass der An-/Aus-Schalter auf der einen Seite, und der Not-Aus-Schalter auf der anderen Seite angebracht ist. Der Not-Aus-Schalter bleibt nach wie vor leicht zugänglich, kann jedoch nicht unbeabsichtigt ausgelöst werden.

Spezial-Steuerschalter können zudem über bestimmte Zusatzfunktionen verfügen. Ein Steuerschalter eines Hebewerks, zum Beispiel, kann an dem Pendeltastergehäuse über eine spezielle Funktion zum Heben und Absenken der jeweiligen Geräte verfügen.

Steuerschalter werden allgemein immer von Hand bedient. Steuersysteme sind auch in komplexeren Ausführungen für industrielle Anwendungen erhältlich; der Großteil von Maschinen ist jedoch mit Steuerschaltern ausgestattet, die entweder an Pendeltastergehäusen hängen oder seitlich am Gerät selbst befestigt sind und dem Bediener einfache Schalter für die Steuerung wesentlicher Funktionen zur Verfügung stellen.

Wofür werden Steuerstationen-Schalter verwendet?

Steuerschalter werden für eine Vielzahl verschiedenster Funktionalitäten eingesetzt. In ihrer einfachsten Form sind Steuerschalter simple An-/Aus-Schalter, die oftmals an einer Maschine befestigt sind und aus einer sicheren Entfernung betätigt werden können. In solchen Fällen kann ein Pendelschalter die Steuerung der Maschine wesentlich sicherer gestalten. Zudem befindet sich der Not-Aus-Schalter normalerweise an einer Stelle, die das jeweilige Personal mühelos und unmittelbar erreichen kann.

Steuerschalter können aber auch komplexere Funktionen übernehmen. So können zum Beispiel Hallenkräne und Hebezeuge mit diesen Schaltern gesteuert werden: Dabei muss der Bediener nicht in einer Kabine sitzen, sondern kann mit dem Schalter in der Hand direkt neben dem Gerät stehen und es steuern. In solchen Fällen ist der Steuerschalter häufig mit mehr Steueroptionen und einem größeren Gehäuse als ein herkömmlicher Schalter ausgestattet.

In vielen Fällen dienen Steuerschalter primär der Sicherheit. Not-Aus-Steuerschalter zählen zu den am häufigsten verwendeten Geräten in industriellen Anlagen. Diese Schalter gewährleisten, dass das Personal in einer Notsituation immer Zugang zur Notabschaltung des jeweiligen Geräts hat, es vollständig zum Stillstand bringen kann und somit womöglich Leben retten kann.

Alle Steuerschalter haben im Grunde Eines gemeinsam: Sie sind robust, zuverlässig und darauf ausgelegt, mehrere Tausend Mal ausgelöst zu werden, bevor sie ausgetauscht werden müssen. Viele von ihnen sind aus Materialien gefertigt, die besonders widerstandsfähig gegenüber häufig auftretenden Verschmutzungen sind und somit über einen sehr langen Zeitraum hinweg ohne Leistungseinbußen verwendet werden können.

Welche Funktionen können Steuerstation-Schalter übernehmen?

Steuerschalter bieten zahlreiche verschiedene Funktionalitäten und können so in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Dazu werden zahlreiche universelle Markierungen an Steuerschaltern angebracht, anhand derer das Personal den Zustand der Maschine mit nur einem Blick auf den Schalter ablesen kann.

Abwärts

Abwärts-Schalter, auch Down-Schalter genannt, werden in aller Regel mit dem Wort „Abwärts“ bzw. „Down“ gekennzeichnet und sind darauf ausgelegt, eine Tür, ein Gerät oder eine andere mechanische Vorrichtung in eine Position zu bewegen, die allgemein als „abwärts“ verstanden wird. Man findet sie oftmals an schweren Garagentoren, Hebezeugen, Kränen und ähnlichen Geräten, die sich auf- und abwärts bewegen können.

Aufwärts

Aufwärts- bzw. Up-Schalter sind normalerweise mit dem Wort „Aufwärts“ bzw. „Up“ gekennzeichnet und bewirken genau das Gegenteil eines Abwärts-Schalters. Sie sind darauf ausgelegt, Tore, Hebezeuge, Kräne und ähnliche Geräte anzuheben, und sind für mühelosen Zugang oftmals Teil eines Pendelschalters.

Stopp

Stopp-Schalter werden eingesetzt, um den Betrieb einer Maschine oder eines sonstigen Geräts unter Normalbedingungen einzustellen. Viele Schalter sind mit einem Aufwärts-, einem Abwärts- und einem Stopp-Schalter ausgestattet. Stopp-Schalter sind oftmals rot unterlegt. Stopp-Schalter, die für den Gebrauch unter normalen Bedingungen vorgesehen sind, werden in der Regel nicht so deutlich hervorgehoben wie Stopp-Schalter für Notsituationen. In manchen Aufbauten kann ein Auf- bzw. Abwärts-Schalter gedrückt werden, während der Stopp-Schalter zum Herunterfahren der Maschine verwendet wird. In anderen Fällen kehrt der Auf- bzw. Abwärts-Schalter automatisch in eine offene Stellung zurück, sobald er losgelassen wird, sodass der Stopp-Schalter nur für Notsituationen vorgesehen ist.

Not-Aus

Not-Aus-Schalter dienen vor allen Dingen der Sicherheit. Sie verfügen oftmals über einen pilzförmigen Knopf, mit dem sie mühelos erkannt und ausgelöst werden können. Diese Schalter sind so konzipiert, dass sie in einer Notsituation sämtliche Geräte ausschalten, mit denen sie gekoppelt sind - ganz unabhängig davon, in welchem Zustand sich das jeweilige Gerät zu diesem Zeitpunkt befindet. Angebracht werden sie oftmals getrennt von einem herkömmlichen Aus-Schalter und an einer Stelle, an der sie für das gesamte Personal gut zugänglich sind.

Start

Start-Schalter sind üblicherweise grün unterlegt und mit ihrer Funktion gekennzeichnet. Eingesetzt werden können sie bei nahezu jedem beliebigen Gerät. Um Missverständnissen vorzubeugen, werden sie in der Regel bei Geräten, deren Funktion aus einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung besteht, nicht eingesetzt.

I-Markierung

Schalter mit I-Markierung sind mit dem traditionellen „I“ gekennzeichnet, das angibt, dass sich die Schalter in der Position „An“ befinden. Diese Markierung ist üblicherweise an dem Gehäuse des Schalters angebracht, sodass der Schalter selbst bei Bedarf ausgetauscht werden kann. Viele dieser Schalter sind zudem mit einer „0“ Markierung ausgestattet, die der Position „Aus“ entspricht. Verwendung finden diese Schalter sehr häufig an Computern.

Markierung

Markierungen werden oftmals verwendet, um die Funktion eines Schalters eindeutig zu bestimmen. Diese Markierungen sind immer dann besonders wichtig, wenn ein Steuerschalter über mehrere verschiedene Tasten verfügt. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Schalter an eine Maschine gekoppelt ist, die eine Vielzahl an Funktionen innerhalb eines industriellen Prozesses übernimmt. Steuerschalter findet man oftmals an großen Schalttafeln, dicht an dicht aneinander gereiht, was den Bedarf an Markierungen nochmals unterstreicht. Dabei können die Markierungen in Form von Etiketten oder ähnlichem auf der Oberfläche eines Gehäuses bzw. Pendeltasters angebracht werden. Bei vielen verschiedenen Industrieschaltern und -Gehäusen sind die Markierungen bereits aufgedruckt, sodass der Schalter mühelos in der entsprechenden Konfiguration angebracht werden kann. Zudem wird somit gewährleistet, dass diese Markierungen mit zunehmendem Gebrauch des Schalters bzw. aufgrund von Umwelteinflüssen nicht verblassen oder verschleißen.

Links

Links-Steuerschalter beschreiben zum Einen Schalter, die zum Einschalten im Gegensatz zu herkömmlichen Schaltern nach links (sprich: gegen den Uhrzeigersinn) gedreht werden müssen, und zum Anderen Schalter, die für mehr Kontrolle auf der linken Seite eines Gerätes – zum Beispiel eines Gabelstaplers – angebracht werden.

Was sind Steuerstation-Pendeltaster?

Steuerstation-Pendeltaster bieten Schutz und sorgen zudem für mühelosen Zugang zu den Steuerstation-Pendeltastern. Die Gehäuse hängen in der Regel von einer Leitung herab und sind darauf ausgelegt, den speziellen Herausforderungen der jeweiligen Umgebung, in der sie angebracht sind, standzuhalten.

Pendeltastergehäuse sind üblicherweise gegenüber der äußeren Umgebung abgeschirmt, sodass die Kontakte der jeweiligen Schalter geschützt sind. In manchen Umgebungen sind diese Gehäuse aus Metall gefertigt, während sich für andere Umgebungen Kunststoff als die bessere Lösung erweist. Mit ihrem freihängenden Design erlauben Pendeltastergehäuse dem Personal, sich während der Steuerung der Maschine ungehindert zu bewegen. In manchen Fällen sind sie mit beweglichen Anlagen verknüpft, damit der Bediener der Maschine von einer Station zur nächsten folgen kann. Dies ist unter anderem der Fall bei Hebezeugen und Kränen, die in Warenlagern eingesetzt werden, um Fracht von einer Station zu einer anderen zu transportieren.

Wofür werden Steuerstation-Pendeltaster verwendet?

Steuerstation-Pendeltaster bieten Schutz und bessere Zugänglichkeit. Dadurch, dass die Gehäuse separat von den jeweiligen Schaltern bezogen werden können, können die Schalter selbst mühelos ausgetauscht werden, während die Gehäuse über einen langen Zeitraum hinweg verwendet werden können. Hierbei handelt es tatsächlich um Gehäuse, die nahezu unbegrenzt lange verwendet werden können - vorausgesetzt, sie sind nicht besonders gefährlichen Stoffen oder ähnlichem ausgesetzt, das das Material angreift, aus dem die Gehäuse gefertigt sind.

Was sind Steuerstation-Meldegeräte?

Steuerstation-Meldegeräte stellen dem jeweiligen Personal Feedback zur Verfügung. In manchen Fällen liefern die Schalter selbst das Feedback: Dabei kommen beleuchtete Oberflächen zum Einsatz, mit deren Hilfe das Personal mühelos erkennen kann, ob die Schalter aktiviert sind oder nicht. In anderen Fällen können die Anzeigeelemente auch an den Gehäusen angebracht sein, und bestehen aus einer Aufwärts-Abwärts- bzw. einer An-Aus-Anzeige oder ähnlichem. Not-Aus-Schalter sind üblicherweise mit eindeutig sichtbaren Anzeigen ausgestattet, die dem Personal sehr genau Aufschluss darüber geben, wofür der Schalter vorgesehen ist und ob er aktiviert ist oder nicht.

Wofür werden Steuerstation-Meldegeräte verwendet?

Steuerstation-Meldegeräte bieten sofortiges visuelles Feedback. In vielen Fällen tragen sie dazu bei, den Arbeitsablauf zu beschleunigen, da das Personal mit Hilfe der Schalter unmittelbar den Zustand der jeweiligen Maschine erkennen kann und bestimmen kann, ob sie sich in Betrieb befindet oder nicht. Zudem stellen sie auch wichtige Sicherheitsmerkmale dar, da sie Aufschluss darüber geben, ob ein bestimmter Teil einer Anlage eingeschaltet ist, ein bestimmtes Ventil geöffnet ist, und so weiter.

Was sind Steuerstationen-Gehäuse?

Steuerstationen-Gehäuse bieten Schutz und mühelosen Zugang zu Schaltern, Tasten, und ähnlichem. Diese Stationen sind oftmals so konstruiert, dass sie die Steuerschalter mehrerer verschiedener Maschinen in einem Stück verknüpfen. Maschinenbediener verbringen oftmals den Großteil ihrer Arbeitszeit an diesen Stationen, um den Zustand der jeweiligen Maschine überwachen und sie bei Bedarf an- und abschalten.

Der hauptsächliche Unterschied zwischen einem solchen Gehäuse und einem Pendeltastergehäuse besteht darin, dass dieses Gehäuse normalerweise an einer festen Oberfläche befestigt ist, wie zum Beispiel seitlich an der Maschine selbst. Befestigt werden kann ein solches Gehäuse aber auch an einer Wand neben dem jeweiligen Gerät, sei es ein Garagentor, Hebezeug oder ähnlichen industriellen Geräten. Erhältlich sind diese Gehäuse in den verschiedensten Ausführungen, sei es mit einer Taste oder mit mehreren Tasten. Ein Gehäuse mit einer einzigen Taste wird in den meisten Fällen für Not-Aus-Schalter verwendet.

Wofür werden Steuerstation-Gehäuse verwendet?

Diese Gehäuse werden in erster Linie zu Zwecken der Sicherheit, Organisation und Anwenderfreundlichkeit verwendet. Dabei werden sie aus Materialien gefertigt, die selbst sehr beanspruchenden Anwendungen und widrigen Bedingungen standhalten können. Zudem sind sie oftmals farblich gekennzeichnet. So werden zum Beispiel Gehäuse von Not-Aus-Schaltern oftmals in gelber Farbe gefertigt, damit sie sich farblich stärker von ihrem jeweiligen Hintergrund abheben und für das entsprechende Personal leichter zu erkennen sind.