- Home
- >
- InfoZone
- >
- automation
- >
- 10 DINGE, DIE SIE MIT LEITLACK
10 DINGE, DIE SIE MIT LEITLACK
10 DINGE, DIE SIE MIT LEITLACK® ANSTELLEN KÖNNEN
Leitlack ist ein ungiftiges und elektrisch leitfähiges Material, das so mühelos zu verwenden ist wie herkömmliche Farbe und seine vollständige Leitfähigkeit in weniger als 15 Minuten nach dem Auftragen erreicht. Es enthält keinerlei Metalle, Lösemittel oder Reizstoffe und kann gedruckt, gesprüht oder schlichtweg aufgepinselt werden.
Leitlack eignet sich für Anwendungen auf zahlreichen verschiedenen Materialien und deckt von Stoff über Holz bis hin zu Papier nahezu alles ab. Ganz gleich, ob in einem 50-ml-Eimerbehälter oder in unserem handlichen 10-ml-Röhrenformat – Leitlack ist ein hervorragendes Tool für Neulinge und Profis zur Erstellung von Prototypen und für Experimente im Bereich Elektronik
SCHALTKREISE ZEICHNEN
Mit Hilfe eines Leitlackstifts können Sie mühelos Schaltkreise auf nahezu jeder beliebigen Oberfläche erstellen. Drücken Sie den Stift leicht zusammen, um eine dünne Schicht des leitfähigen Materials auszugeben. Lassen Sie den Lack 15 Minuten lang trocknen, bevor Sie mit Ihren Experimenten loslegen. Und denken Sie daran: Was Sie dort zeichnen, muss auf keinen Fall wie ein herkömmliches Schaltbild aussehen. Leitlack ist das ideale Tool zur Erstellung graphischer Schaltkreise, die sowohl eine elektrische, als auch eine visuelle Geschichte erzählen können.
GERÄTE KALTLÖTEN
Mit Leitlack können Sie mühelos Lötstellen bilden oder Reparaturen in einer Unmenge verschiedenster Szenarien herstellen. Ganz gleich, ob Sie eine Komponente mit Durchsteckmontage an einer Leiterplatte befestigen, Lötkolben im Klassenzimmer ersetzen oder Geräte mit einem wärmeempfindlichem Bedruckstoff verknüpfen möchten – Leitlack eignet sich hervorragend als leitfähiger Klebstoff.
MIT E-TEXTILIEN SPIELEN
E-Textilien bieten hervorragende Anwendungsmöglichkeiten für Leitlack. Geben Sie einen leitenden Faden aus dem Stift aus und schließen Sie ihn an einen Mikrocontroller an. Mit Hilfe des Leitlack-Behälters können Sie dann ein Muster auf den Stoff drucken. Leitlack ist ideal für die meisten Stoffe – sei es natürlicher oder synthetischer Art –, ist jedoch nicht waschbar.
LEITLACK ÜBERALL
Das Beste an Leitlack? Sie können Ihn so gut wie überall verwenden. Da Leitlack in der Tat ein Lack ist, kann er auf einer Vielzahl unterschiedlicher Bedruckstoffe aufgetragen werden, darunter Papier, Karton, Holz, Fiberglas, die meisten Kunststoffe sowie Textilien. Sie können ihn mit einem Pinsel und Schablonen auftragen und sogar auf eine beliebige Oberfläche aufsprühen, damit Ihr Projekt genau dort ist, wo Sie es möchten.
SIEBDRUCK
Sie möchten etwas Präzises und Reproduzierbares erschaffen? Probieren Sie es mit Siebdruck! Leitlack kann mühelos durch textilartige Maschen gedruckt werden und bietet somit eine besonders vorhersehbare, zuverlässige und gleichbleibende Performance. Dank der Unmenge an Bedruckstoffen, die Ihnen für den Siebdruck zur Verfügung stehen, können. Sie Ihre Designs nahezu überall zum Leben erwecken – sei es auf einer Postkarte oder einem T-Shirt.
SCHALTKREISE REPARIEREN
Leitlack eignet sich hervorragend zur Reparatur kleiner Risse in Schaltkreisen, beispielsweise an Heizdrähten von Fahrzeugscheiben, sowie für Membranschalter und Leiterplatten. Dank seiner Zähflüssigkeit kann der Lack mühelos aufgetragen und in Form gebracht werden. Mit seinen besonderen Klebeeigenschaften haftet er zuverlässig an der jeweiligen Oberfläche und bietet somit eine Möglichkeit zur langfristigen Reparatur. Stellen Sie sicher, dass bei Ihren Reparaturarbeiten keine überschüssige Feuchtigkeit vorhanden ist, und Ihr Gerät ist im Handumdrehen wieder voll einsatzbereit.
EIN POTENZIOMETER BAUEN
Sie möchten mit dem Bau eines Potenziometers experimentieren oder den Widerstand eines Schaltkreises verändern? Der Widerstand wird direkt über die Auftragung des Lacks geregelt, sodass Anpassungen und Experimente besonders mühelos verlaufen. Weitere Möglichkeiten und Informationen finden Sie in den Hinweisen zur Verwendung von Leitlack.
EINEN KAPAZITIVEN SENSOR BAUEN
Verwandeln Sie einen Klecks Leitlack in einen kapazitiven Sensor – auf so gut wie jeder Oberfläche. Oder experimentieren Sie mit Touch- und Näherungssensoren in den verschiedensten Größenordnungen. Nehmen Sie das Touch Board, ein Arduino oder einen anderen geeigneten Mikrocontroller zur Hand und entdecken Sie die Magie von Interaktionen mit nahezu jedem nur erdenklichen Gegenstand.
IM KLASSENZIMMER
Leitlack ist absolut ungiftig und mühelos zu verwenden – und eignet sich somit ideal für Anwendungen im Klassenzimmer. Lehrer werden es lieben, die Theorie über grundlegende Schaltungen in die Praxis umzusetzen, und Schüler werden begeistert sein, wenn ihr Lack zum Leben erwacht. Nehmen Sie das Angebot von Bare Conductive an klassenzimmertauglichen Sets zur Hand oder erfinden Sie Ihre ganz eigene Unterrichtsstunde mit Tutorials zu Leitlack.
EXPERIMENTIEREN
Bei Leitlack dreht sich alles ums Experimentieren. Sie möchten nicht unbedingt einen Schaltkreis ziehen, ein Gerät kaltlöten oder die Fernbedienung Ihres Fernsehers reparieren? Sehr gut! Kombinieren Sie doch einmal Leitlack mit anderen Materialien oder Prozessen. Macher folgen nicht einfach Anweisungen und Anleitungen – sie erfinden Dinge neu, gehen ihren eigenen Weg und entdecken das schier unglaubliche Potenzial dieses neuen Materials.