Überblick über Lautsprecher

Was sind Lautsprecher?

 

Lautsprecher sind Geräte zur Audioausgabe, die für Computersysteme, Fernseher, Stereoanlagen und andere elektronische Geräte und Soundsysteme genutzt werden. Der Zweck von Lautsprechern ist es, Sound oder Audio zu erzeugen und zu verstärken, den ein Hörer wahrnehmen kann. Lautsprecher sind oft als Paar erhältlich, sodass sie Stereo-Sound reproduzieren können. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Einige Lautsprechertypen, wie freihängende Lautsprecher, bestehen möglicherweise aus nur einer Einheit, oder es können viele Einheiten in einem großen Gebäude oder Komplex miteinander verbunden sein.

 

Wie funktioniert ein Lautsprecher? Was sind die verschiedenen Komponenten eines Lautsprechers und was sind die Funktionen der einzelnen Komponenten?

 

Lautsprecher funktionieren, indem sie elektrische Signale nehmen und diese in Schallwellen umwandeln, die Menschen hören können. Lautsprecher bestehen aus unterschiedlichen Komponenten – einem Treiber, Crossover-Netzwerk und einer Box oder einem Gehäuse. Jede dieser Komponenten spielt eine kritische Rolle und besteht wiederum aus einzelnen Teilen.

 

Die Treiber sind die Komponenten des Lautsprechers, die die Schallwellen erzeugen, indem sie die Audiosignale umwandeln. Das Crossover-Netzwerk trennt das Audiosignal zwischen den Treibern in der Lautsprechereinheit. Es haben jedoch nicht alle Lautsprecher ein passives Crossover-Netzwerk. Die Box oder das Gehäuse ist die Einheit, die alle anderen Lautsprecherkomponenten beherbergt.

 

Ein Lautsprecher nutzt oft nicht nur einen Treiber in einer Größe, da es für einen einzelnen Treiber schwierig sein kann, Schallwellen für den gesamten menschlichen Hörbereich zu erzeugen. Normalerweise werden zwei Treiber verwendet, ein Tweeter und ein Woofer. Das Crossover-Netzwerk trennt das elektrische Signal in hohe und niedrige Frequenzen und spaltet diese, um sie an die richtigen Treiber zu senden. Dadurch können die Treiber jeweils ihre entsprechenden Signale nehmen und als zusammenwirkende Schallwellen ausgeben. Das Crossover-Netzwerk kann auch Trenn-Netzwerk genannt werden.

 

Einige Lautsprecher haben auch Treiber für den mittleren Frequenzbereich. Das Crossover-Netzwerk müsste das Signal dann in drei separate Audiosignale trennen, bevor diese an die entsprechenden Treiber gesendet werden.

 

Die Box oder das Gehäuse ist der Ort, an dem der Benutzer die Lautsprecher anbringt oder beherbergt. Die Gehäuse sind in vielen verschiedenen Typen und Stilen erhältlich, je nach Treibergröße und Zweck des Lautsprechers.

 

Welche Lautsprecherarten gibt es?

 

Heute gibt es eine Vielzahl verschiedener Lautsprecher für unterschiedliche Zwecke. Im Büro, zu Hause, in Autos, am Computer und so weiter. Lautsprecher gibt es fast überall und es gibt viele spezielle Lautsprecherarten für die verschiedenen Zwecke. Im Folgenden werden einige der häufigsten Lautsprecherarten und Anwendungen aufgeführt.

 

Was sind Gehäuselautsprecher? Wie funktionieren sie und wofür werden sie eingesetzt?

 

Gehäuselautsprecher oder Boxlautsprecher werden oft mit dedizierten Heimkinos verwendet, um eine gute Klangqualität zu erzeugen. Manchmal haben sie ein unfertiges Aussehen, da sie an der Wand oder an einer anderen Oberfläche montiert werden können. Während einige der Gehäuselautsprecher zur Verwendung mit Heimkinosystemen vorgesehen sind, gibt es viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Sie befinden sich für Durchsagen oft in Büros und in öffentlichen Bereichen, Schulen, Hotels und Krankenhäusern. Sie lassen sich an der Wand oder an einer anderen Oberfläche montieren und werden im Allgemeinen für Sprache und Sound verwendet. In einem Bürogebäude kann diese Lautsprecherart beispielsweise zur Wiedergabe von Musik und für Durchsagen verwendet werden.

 

Was sind Deckenlautsprecher? Wie funktionieren sie und wofür werden sie eingesetzt?

 

Deckenlautsprecher sind rund und werden direkt in die Decke eingesetzt. Sie haben ein spezielles abgeschrägtes Design, das dafür sorgt, dass der Sound nach unten gelenkt wird. Das Design, welches typisch für die meisten heutzutage verfügbaren Geräte ist, ermöglicht eine große Klangmenge, obwohl das Profil des Geräts relativ klein ist. Da diese Lautsprecher nahezu bündig mit der Decke sitzen, sind sie normalerweise nicht auffällig. Einige der erhältlichen Lautsprecher verfügen sogar über lackierbare Abdeckungen, die Benutzer passend zur Decke lackieren können. Dadurch kann deren Auffälligkeit weiter reduziert werden.

 

Die Lautsprecher sind in verschiedenen Größen erhältlich, von zwei Zoll bis zu vier, sechs Zoll und mehr. Unabhängig von der Anwendung oder der für den Bereich benötigten Klangmenge sollte es relativ leicht sein, passende Deckenlautsprecher zu finden.

 

Was sind Einbaulautsprecher? Wie funktionieren sie und wofür werden sie eingesetzt?

 

Einbaulautsprecher funktionieren auf die gleiche Art und Weise wie alle anderen Lautsprecher. Wie auch Deckenlautsprecher, sind diese jedoch nicht in einem Gehäuse montiert. Stattdessen lassen sie sich in einer Fassung montieren und mit der Wand verbinden. Sie sitzen normalerweise bündig mit der Wand, sodass sie nicht hervorstehen. Die Lautsprechervorrichtungen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich und sie können lackiert werden, damit sie sich optisch an die Wände des Büros, in dem Sie diese verwenden wollen, angleichen lassen. Einer der interessanten Vorteile dieser Lautsprecherarten ist, dass sie den internen Hohlraum der Wand als Gehäuse nutzen, wodurch vollere Bassklänge erzeugt werden können.

 

In einer Büroumgebung eignen sich diese zum Einspielen von Musik sowie für Sprachdurchsagen in verschiedenen Räumen per PA-System. Einbaulautsprecher gibt es in rechtwinkliger oder runder Ausführung.

 

Was sind freihängende Lautsprecher? Wie funktionieren sie und wofür werden sie eingesetzt?

 

Freihängende Lautsprecher werden von der Decke abhängend installiert und eignen sich für Bereiche, in denen die Räume oder Gänge einfach für andere Lautsprecherarten zu groß sind, um effektiv zu sein. Diese Lautsprecher hängen von der Decke, sodass sie näher am Boden sind, wo die Menschen die Musik oder durchdringende Stimmen hören können. Sie sind in hohen Gängen, Einkaufszentren mit hohen Decken, Sportanlagen und in einigen großen Sporthallen üblich.

 

Die freihängenden Lautsprecher sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich, z.B. in runder oder rechteckiger Ausführung. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und verfügen über verschiedene Leistungsklassen, aus denen Käufer je nach Wattzahl- und Frequenzgang-Anforderungen wählen können.

 

Was sind Hornlautsprecher? Wie funktionieren sie und wofür werden sie eingesetzt?

 

Ein Hornlautsprecher nutzt die Form eines Horns am Ende, aus dem das Audio das Gerät verlässt, und ermöglicht dem Treiber eine höhere Effizienz. Er kann die Klänge in einen sehr viel größeren Bereich leiten, da er ähnlich wirkt wie ein akustischer Transformator und die Kopplungseffizienz zwischen der Luft und dem Treiber wird erhöht.

 

Der schmale Teil des Horns ist der Hals und der größere Teil, der am weitesten von dem Treiber entfernt ist, ist der Mund. Diese Lautsprecherarten sind generell sehr effizient und sie können ca. das Zehnfache der Schallleistung eines typischen Lautsprechers bieten. Diese Lautsprecherarten werden heutzutage häufig als Beschallungssysteme bei Konzerten, in großen Theatern, Sportstätten und sogar in einigen Bürogebäuden eingesetzt.

 

Was sind tragbare Lautsprecher? Wie funktionieren sie und wofür werden sie eingesetzt?

 

Tragbare Lautsprecher lassen sich durch den Benutzer in verschiedene Bereiche des Büros, des Hauses oder Unternehmens bewegen. Sie funktionieren wie die anderen Lautsprecherarten, indem sie elektrische Signale in Schallwellen umwandeln. Sie sind für verschiedene Frequenzen verfügbar und funktionieren mit unterschiedlichen Leistungen. Sie eignen sich für die Wiedergabe von Musik und Sprache und hochwertige Lautsprecher können eine großartige Klangqualität erzeugen. Sie eignen sich für die Lieferung von mehr Sound für Bühnen, große Räume und mehr, wenn kein traditionelles PA-System vorhanden ist.

 

Welche Zubehörarten gibt es für Lautsprecher?

 

Heute gibt es viele unterschiedliche Arten von Lautsprecherzubehör, die die Nutzung oder die Leistung eines Lautsprechers ändern oder einfach als Ersatzteile dienen können, wenn andere Lautsprecherkomponenten verschleißen.

 

Was sind Lautsprechertreiber?

 

Für Lautsprecher stehen viele verschiedene Treiberarten zur Verfügung, aber sie dienen alle demselben Zweck. Sie erzeugen Schallwellen. Elektrodynamische Drehspul-Kolbentreiber sind die häufigste Treiberart. Sie verfügen über Membranen, die wie ein Kolben funktionieren und Luft pumpen. Diese Bewegung erzeugt die Schallwellen, die Menschen hören können.

 

Treiber sind in unzähligen verschiedenen Größen, Stilen und Konfigurationen verfügbar. Da der Mensch zwischen 20 Hz und 20 KHz wahrnehmen kann, sind diese unterschiedlich großen Membranen erforderlich. Treiber, die große Membranen haben, können Klänge mit niedriger Frequenz erzeugen, und kleinere Membranen können Klänge mit höherer Frequenz erzeugen. Ein einzelner Treiber und eine einzelne Membran können nicht das gesamte Audiospektrum replizieren, sodass es Mehrwege-Lautsprecher gibt, die einen Woofer für die niedrigeren Klänge und Tweeters für die höheren Frequenzen haben. Tweeters sind in der Regel hinten abgedichtet, wobei Woofers oft hinten offen sind. Dies hängt von der Lautsprecherart und der Nutzung ab.

 

Was sind Lautsprechergehäuse?

 

Die Lautsprechergehäuse dienen als Fassung und Housing für den Treiber. Da es viele verschiedene Lautsprecherarten gibt, wie traditionelle runde und rechteckige Lautsprecher, Einbaulautsprecher, Deckenlautsprecher und Gehäuselautsprecher, gibt es natürlich unterschiedliche Gehäuseanforderungen. Bei der Auswahl eines Gehäuses für einen Lautsprecher ist die Lautsprechernutzung zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass diese mit der Fassung und dem Gehäuse funktioniert. Auch ein hochwertiger Lautsprecher in einem hochwertigen Gehäuse kann schlecht klingen, wenn die beiden Teile aufgrund ihrer Größen nicht zusammen passen, oder wenn keine gute Verbindung vorhanden ist.

 

Was ist Lautsprecherschaum?

 

Lautsprecherschaum ersetzt den Original-Surround oder Schaum an Woofern oder Tweetern. Der Schaum hilft, die Lautsprechermembran zu unterstützen, wenn sie sich bewegt. Er kann dabei helfen, eine bessere Klangqualität zu erzeugen und er kann eine Reihe von Uneinheitlichkeiten sowie knackende Audiogeräusche entfernen. Wenn der Schaum beginnt auszutrocknen oder zu verrotten, muss dieser ersetzt werden. Ohne ihn können knackende Geräusche und Brummen den Klang aus den Lautsprechern beeinträchtigen. Das Ersetzen des Schaums ist relativ einfach und im Internet ist hochwertiger Schaum speziell für diese Aufgabe erhältlich. Er besteht weitgehend aus Polyester.

 

Was sind Lautsprechergitter?

 

Ein Lautsprechergitter befindet sich an der vorderen Fläche der meisten Lautsprecher für Konsumenten sowie an den meisten käuflich erhältlichen und industriellen Lautsprechern. Das Gitter kann entweder hart oder weich sein und es ist direkt über dem Lautsprechertreiber angebracht. Das Gitter dient dem Zweck, den Treiber vor externen Elementen zu schützen, die ihn beschädigen könnten.

 

Weiche Gitter werden im Allgemeinen aus Stoff, Polster oder Schaum sowie aus anderen ähnlichen Materialarten hergestellt. Einer der Vorteile von weichen Gittern ist es, dass sie die Bewegung des Lautsprechertreibers in keiner Weise stören. Sie neigen auch dazu, weniger zu klappern als die härteren Gitter. Sie bieten jedoch nicht viel Schutz, außer vor kleinen Objekten.

 

Für viele Lautsprecher sind harte Gitter eine bessere Lösung. Diese können aus Metall, Plastik oder Holz hergestellt sein. Bei einigen sind Materialien miteinander verwoben oder sie überlappen sich mit Lücken für den Klang. In manche Gitter sind Löcher gebohrt, damit der Sound durch diese hindurchdringen kann. Bei Gittern mit mehreren oder größeren Löchern kann mehr Sound durch diese hindurch gelangen. Durch diese können jedoch auch mehr Objekte in den Lautsprecher gelangen und ihn beschädigen. Sind auf der anderen Seite zu wenige Löcher im Gitter vorhanden, wird der Klang oft verzerrt, wenn die Lautstärke erhöht wird. Klappernde Geräusche sind das Ergebnis. Dies kann auch den Druck im Lautsprecher erhöhen und ihn beschädigen.

 

Was sind Lautsprecherständer?

 

Lautsprecherständer sind Teile, auf die Sie Ihre Lautsprecher stellen können. Es sind viele verschiedene Ständertypen erhältlich und sie können für verschiedene Anwendungen genutzt werden. Ein Ständer kann beispielsweise ein einfaches Regal sein oder ein Stativ, das auf dem Boden steht und einen mit einem PA-System verbundenen Lautsprecher tragen kann. Die besten Lautsprecherständer sind höhenverstellbar, um in verschiedenen Räumen und für verschiedene Bedürfnisse genutzt zu werden. Unterschiedliche Lautsprecherständer funktionieren im Allgemeinen nur mit bestimmten Lautsprechertypen. Daher ist es wichtig, dass Käufer im Voraus sicherstellen, dass der Ständer zu den bereits vorhandenen Lautsprechern kompatibel ist. Diese eignen sich für große Konferenzräume, Hallen, kleine Konzerte und mehr.