Überblick über Leuchten

Eine Leuchte ist eine Baugruppe bestehend aus allen Bestandteilen, Vorrichtungen und Elementen eines Lichts. In der Regel beinhalten sie elektrische Anschlüsse sowie Sockel, die die Leuchtmittel an Ort und Stelle halten. Das Leuchtmittel ist das Element der Leuchte, das letztendlich das Licht erzeugt. Natürlich steht heutzutage eine breite Palette von unterschiedlichen Leuchtentypen zur Verfügung, wobei jeder seinen eigenen speziellen Zweck hat. Sie werden an verschiedenen Orten genutzt, wie beispielsweise im Haushalt, Büro, in Fabriken, Lagern sowie in Fahrzeugen. Wo immer Lichter vorhanden sind, finden sich auch Leuchten.

 

Welche Arten von Leuchten gibt es?

 

Leuchten gibt es in vielen unterschiedlichen Arten und Namen. Jede davon hat ihren eigenen Nutzungszweck und Eigenschaften. Im Folgenden werden einige der beliebtesten und häufigsten Leuchten aufgeführt.

 

  • Büroleuchten – Diese beinhalten Einbauleuchten und sie sind in der Regel rechteckig oder quadratisch.

  • Schaufensterleuchten oder Deckenstrahler – Diese Leuchten sind normalerweise rund oder quadratisch und werden in die Decke eingebaut. In einigen Fällen werden sie jedoch stattdessen an der Deckenoberfläche angebracht.

  • Lineare Pendelleuchten – Diese Leuchtenart verteilt einen Teil des Lichts in der Regel nach oben, während der größte Teil nach unten verteilt wird.

  • Tiefstrahler – Die Leuchten sind rechteckige oder quadratische Boxen, die Lampen mit hoher Lichtintensität halten können. Sie werden in der Regel in der Industrie eingesetzt und in niedrigen Höhen angebracht.

  • Hochstrahler – Sie sind den Tiefstrahlerleuchten sehr ähnlich. Wie der Name es jedoch sagt, können diese Leuchten weiter oben angebracht werden.

  • Wandleuchten – Ein Leuchter ist eine an der Wand angebrachte Leuchte, die Licht nach oben oder unten richten kann, je nach der Art des Leuchters.

  • Halbrunde Deckenlampen – Dies ist eine Art von Leuchten, die an der Decke montiert wird, und allgemeine Beleuchtung für viele Raumtypen bereitstellt.

  • Bilderleuchte – Diese Spezialleuchten strahlen Licht aus, um an der Wand hängende Bilder und Kunstwerke zu beleuchten.

 

Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl der häufigsten und beliebtesten Leuchten. Für andere Zwecke sind viele andere verschiedene Leuchten verfügbar.

 

Was sind KFZ-Innenraumleuchten?

 

Bei KFZ-Innenraumleuchten kann es sich um verschiedene Leuchten in Kraftfahrzeugen handeln. Die häufigsten Leuchten in Autos beinhalten die Innendachbeleuchtung oder Lichtkuppeln im Innenraum des PKWs oder LKWs. Eine andere Leuchtenart, über die alle Autos verfügen, sind die Scheinwerferarmaturen. An einigen Fahrzeugtypen, wie LKWs, können zusätzliche Leuchten vorhanden sein, so zum Beispiel an einem Rack montierte Leuchten, Punktstrahler, Fahrgestellleuchten und mehr. Jede dieser verschiedenen Lampenarten erfordert verschiedene Leuchten und Leuchtmittel.

 

Wann immer Leuchten an einem Fahrzeug oder jegliche Art von Beleuchtungselementen oder Leuchtmittel ersetzt werden, ist es wichtig, dass die richtigen Ersatzteile für die Leuchte und der richtige Leuchtmitteltyp verwendet werden. Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Leuchtmitteltyp verwenden, lesen Sie das Fahrzeughandbuch oder kontaktieren Sie den Hersteller.

 

Was sind Deckenleuchten?

 

Bei Deckenleuchten kann es sich um verschiedene Leuchten handeln, die an der Decke eines Zimmers angebracht werden. Dabei kann es sich um eingelassene Lichter, Pendelleuchten, bündig mit der Oberfläche installierte Lichter und mehr handeln. Deckenleuchten können viele verschiedene Arten von Leuchtmitteln enthalten, wie beispielsweise Glühlampen, Energiesparlampen, Halogenlampen, Leuchtstoffröhren und mehr. Deckenleuchten sind im Haushalt, in Büros, Fabriken und in vielen anderen Gebäuden und Bauwerken zu finden.

 

Beleuchterbrücken sind eine spezielle Art von Leuchten, die oft als Theaterleuchten eingesetzt werden. Sie sind lange Metallrohre, die verschiedene Lampen enthalten können. Diese Leuchtenart wird heute natürlich auch für viele andere Zwecke neben der Theaterbeleuchtung eingesetzt.

 

Fluter

 

Fluter sind eine Art von Beleuchtung, die Lampen mit hoher Lichtintensität nutzen, um einen großflächigen Bereich zu beleuchten. Fluter nutzen oft Leuchtstoff- oder Halogenlampen, können aber auch aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. Zu den typischen Anwendungen für Fluter gehören Stadien, Theater, Suchscheinwerfer für Polizei- und Rettungsfahrzeuge sowie Sicherheitszwecke.

 

Was sind Kompakt-Leuchtstofflampen-Fluter?

 

Eine Kompakt-Leuchtstofflampe, wie beispielsweise ein Fluter, ist in der Regel verglichen mit anderen Arten von Flutern recht klein. Viele nutzen diese als Mittel, um Kosten für herkömmliche Leuchtmittel zu sparen, da sie dieselbe Menge der Beleuchtung zu sehr viel niedrigeren Kosten bieten können. Dies kann bei Flutern sehr wichtig sein, da sie in der Regel mehr Energie verbrauchen als kleinere Leuchten.

 

Was sind Halogen-Fluter?

 

Diese Fluter verwenden Halogen als Beleuchtungsmittel. Sie sind als Außenbeleuchtung sehr beliebt und werden häufig zur Beleuchtung von Landschaften in der Nacht und für erhöhte Sicherheit eingesetzt. Das erzeugte Licht sieht sehr natürlich aus und es kann Landschaften in ihren echten Farben zeigen.

 

Was sind Fluter für Gefahrenbereiche?

 

Wird ein Fluter in einem Bereich benötigt, der korrosiven Materialien ausgesetzt werden kann oder sich an einem gefährlichen Ort befindet, sind Fluter für Gefahrenbereiche sehr wichtig. Sie sind in der Regel besonders korrosionsbeständig und robust. Darüber hinaus sind sie normalerweise tragbar und sie sind in Arbeitsumgebungen besonders beliebt.

 

Was sind HID-Fluter?

 

HID steht für High-Intensity Discharge. HID-Lampen nutzen elektrische Gasentladungen als Mittel, um Licht zu produzieren. Sie werden in Bereichen eingesetzt, in denen eine große Lichtmenge benötigt wird, und wenn die Energieeffizienz wichtig ist. Zu den häufigsten Anwendungen zählen Kinos, Turnhallen, Parkplätze und Deckenbeleuchtungen über Zapfsäulen an Tankstellen.

 

Was sind Infrarot-Fluter?

 

Infrarot-Fluter strahlen kein Licht aus, das für das menschliche Auge sichtbar ist. Stattdessen strahlen sie Infrarotlicht aus, das es Kameras ermöglicht, im Dunkeln zu filmen. Das von diesen Kameras aufgenommene Infrarotlicht zeigt Beleuchtung, auch wenn diese nicht sichtbar ist.

 

Was sind LED-Fluter?

 

LED (lichtemittierende Dioden)-Fluter sind heute sehr beliebt, da sie kleine Energiemengen verwenden und in der Lage sind, eine große Menge von hellem Licht auszustrahlen. Sie haben genug Leistung, um große Sportplätze auszuleuchten.

 

Was sind portable Strahler & Auszugsleuchten?

 

Tragbare Fluter und Auszugsleuchten sind Leuchten, die keine dauerhafte Befestigung haben. Der Benutzer kann sie stattdessen nach Bedarf von Ort zu Ort bewegen. Sie haben in der Regel Griffe oder Strukturen, an welchen sie gegriffen und getragen werden können, und sie stehen je nach Bedarf in verschiedenen Ausführungen und Größen zur Verfügung.

 

Welches Zubehör ist für Fluter verfügbar?

 

Für Fluter stehen viele verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Zum häufigsten Fluterzubehör gehören Verlängerungsstangen und Stative zur Montage. Es sind Montagehalterungen verschiedener Ausführungen erhältlich, welche die Anbringung von Flutern an unterschiedlichen Orten erleichtern.

 

Was sind Tischleuchten?

 

Tischleuchten sind kleine Lampen, die auf Ihren Schreibtisch oder in einen Schrank gestellt werden und für zusätzliche Beleuchtung bei der Arbeit sorgen. Es sind unzählige Ausführungen und Optionen für Tischleuchten auf dem Markt erhältlich. Einige verfügen über verstellbare und flexible Hälse, die es dem Benutzer beispielsweise ermöglichen, den Beleuchtungswinkel zu ändern. Sie stehen in unterschiedlichen Größen zur Verfügung und nutzen unterschiedliche Leuchtmitteltypen. Die Wahl einer Tischleuchte ist weitgehend eine Frage des persönlichen Geschmacks und spezifischer Bedürfnisse.

 

Was sind Schaufenster- & Vitrinenbeleuchtungen?

 

Akzentbeleuchtung oder Deckenstrahler sind im Haushalt sehr beliebt. Dabei handelt es sich um jede Art von Licht, die in die Decke eingelassen wird und Licht nach unten wirft. Sie neigen dazu, einen schmalen und fokussierteren Lichtstrahl zu erzeugen, und der Lichtstrahl erscheint direkt von der Decke herunter, wenn sie eingeschaltet werden.

 

Vitrinenbeleuchtung kann sich auf spezifische Arten von Akzentbeleuchtungen oder Deckenstrahlern beziehen, die zur Beleuchtung spezifischer Objekte verwendet werden. Es stehen jedoch auch andere Arten von Vitrinenbeleuchtungen zur Verfügung. Sie nutzen unterschiedliche Halterungen und Stromquellen, um bestimmte Elemente oder Raumbereiche zu erleuchten. Akzentbeleuchtungen oder Deckenstrahler werden häufig verwendet, um ein Kunstwerk, eine Auszeichnung, ein großes Foto und mehr zu beleuchten.

 

Was sind Untersuchungsleuchten & Medizinische Beleuchtung?

 

Untersuchungsleuchten & Medizinische Beleuchtung sind spezielle Licht- und Leuchtenarten, die beispielsweise in Arzt- und Zahnarztpraxen eingesetzt werden. Sie bieten medizinischen Fachkräften ausreichend Licht zur Durchführung ihrer Arbeiten. Sie sind in der Regel in hohem Maße verstellbar, damit die Fachkräfte das Licht in den perfekten Winkel leiten können. Diese Arten von Leuchten werden auch von anderen Berufsgruppen genutzt. Beispielsweise haben Tattoo-Künstler diese Lichter in ihren Studios, da sie mehr Licht als andere Leuchten bereitstellen können.

 

Was sind Beleuchtungsfittings für Gefahrenbereiche?

 

Fluterfittings für Gefahrenbereiche sind, wie bereits erwähnt, in der Regel etwas robuster und korrosionsbeständiger als typische Fittings. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich und die Qualität der Fittings ist der wichtigste Faktor dieser Geräte.

 

Was sind Außenleuchten (Außenleuchtenanbauten und Zylinderlampen)?

 

Der Begriff Außenleuchtenanbau bezieht sich auf die Wände oder das Gehäuse des Lichts und es handelt sich um ein wichtiges Element der Leuchte. Diese Außenleuchtenanbauten sind in unzähligen Formen und Größen erhältlich. Ob Sie ein quadratisches, rechteckiges oder rundes Gehäuse benötigen – Sie sollten in der Lage sein, einen passenden Außenleuchtenanbau für Ihre Anwendung zu finden.

 

Der Begriff der Zylinderlampe bezieht sich in der Regel auf den Lampenschirm, eine Halterung, die das Leuchtmittel verdeckt. Der Lampenschirm trägt diesen Namen, da die Halterung eine zylindrische Form hat.

 

 

Was sind Lagerleuchten (Tief- und Hochstrahler)?

 

Der größte Unterschied zwischen Tiefstrahlern und Hochstrahlern liegt in der Stelle, an der die Montage erfolgt. Bei Tiefstrahlern erfolgt die Montage in einer Höhe zwischen vier und sechs Metern oder zwischen 13 und 20 Fuß über dem Boden. Wie es der Name bereits sagt, werden Hochstrahler viel höher angebracht. Bei Hochstrahlern erfolgt die Montage in der Regel zwischen acht und zehn Metern oder zwischen 26 und 33 Fuß über dem Boden.

 

Beide eignen sich zur Nutzung in Industrieräumen sowie in öffentlichen Räumen. Die Größe der Immobilie und die für die Befestigung benötigte Höhe bestimmt, ob Tief- oder Hochstrahler verwendet werden.

 

Was sind Maschinen- & Inspektionsleuchten?

 

Maschinen- und Inspektionsleuchten stehen in vielen unterschiedlichen Größen und Ausführungen zur Verfügung. Es gibt Halogen-, Kompaktleuchtstoff-, LED-Leuchten und andere Optionen mit einer Vielzahl verschiedener Montagemöglichkeiten und tragbarer Optionen. Diese Lichtarten, die häufig von Mechanikern, Elektrikern oder Klempnern verwendet werden, erleichtern die Überprüfung von Arbeiten. Manche verfügen beispielsweise über flexible Hälse, um in verschiedene Spalten zu gelangen. Das zusätzliche Licht gewährleistet, dass der Benutzer die Gesamtheit der Maschine oder des Projekts sehen kann, einschließlich möglicher Probleme oder Fehler. Sie werden häufig in Werkstätten und Kfz-Werkstätten verwendet.

 

Was sind Spiegelleuchten?

 

Spiegelleuchten sind eine perfekte Ergänzung für Badezimmer und Umkleidekabinen. Sie bieten das richtige Licht für eine gute und saubere Rasur des Benutzers. Sie vereinfachen auch das Auftragen von Make-up. Viele der heutzutage verfügbaren Lichter verfügen über LED-Lampen, wodurch Spiegelleuchten energieeffizient sind und für ihre kleine Größe viel Licht bieten. Sie sind außerdem ziemlich beständig und die Leuchtmittel können bis zu 30.000 Stunden halten.

 

Was sind Baustellenleuchten?

 

Baustellenleuchten sind Lampen speziell für die Arbeit in Situationen, in denen kein gutes natürliches Licht vorhanden ist, oder wenn in der Dunkelheit im Freien gearbeitet wird. Sie werden manchmal auch für zusätzliches Licht an Filmsets verwendet. Es sind viele Variationen und Größen verfügbar und sie können für eine Vielzahl verschiedener Arbeitsanwendungen hilfreich sein, wie beispielsweise für Baustellen- oder Straßenarbeiten bis hin zu kleineren Aufgaben in der Kfz-Werkstatt. Sie sind tragbar und einfach zu verwenden. Die am häufigsten verwendeten Baustellenleuchten nutzen heute LED oder Halogen, da diese energieeffizient sind und die größte Lichtmenge erzeugen können.

 

Oben werden einige der beliebtesten Arten von verfügbaren Leuchten und Optionen beschrieben. Es stehen viele Optionen unterschiedlicher Beleuchtungstypen zur Verfügung.