Electronica

"Five of the Best“auf der Electronica 2014"

Einmal mehr schlagen wir unsere Zelte in München auf, um in den Genuss der enormen Vielfalt der Electronica zu kommen. Und einmal mehr haben wir ein Portfolio an innovativen Technologien erstellt – mit Rapid-Prototyping Tools wie 3D-Druckern, den neuesten und größten Open-Source Entwicklungsplattformen und den neuesten Versionen unserer kostenfreien und preisgekrönten Designtools DesignSpark PCB und DesignSpark Mechanical. Dazu bieten wir ein erstklassiges Aufgebot branchenführender Experten als Redner am Stand von RS. Um Ihren Appetit noch weiter anzuregen haben wir hier ein paar Leckerbissen zusammengestellt, die Sie beim Stand von RS Components dieses Jahr erwarten: unsere sogenannten „Five of the Best“.

 

  1. Zuallererst stellen wir zweifelsfrei fest, dass einer der wichtigsten Trends in unserer Branche wohl die Verfügbarkeit einer Technologie ist, mit deren Hilfe Ingenieure im Handumdrehen Prototypen erstellen können. Zusammen mit unserem kostenfreien Designtool DesignSpark Mechanical ist vor allem eine Technologie besonders wichtig: 3D-Drucken. Dank ausgesprochen preiswerter Maschinen ist Rapid Prototyping von mechanischen Entwürfen inzwischen für nahezu jedermann verfügbar. Eine der wichtigsten Neuerungen in diesem Bereich in den letzten Jahren war gewiss die Einführung der reproduktiven Open-Source 3D-Drucker der RepRap-Reihe. Und an unserem Stand finden Sie die neueste Variante: die neue Generation der RepRapPro Ormerod 2 3D-Drucker. Mit ihrer atemberaubenden Vielseitigkeit und der Unmenge an Funktionen in einem mühelos montierbaren Set an Teilen bieten diese Maschinen Elektronik- und Maschinenbauingenieuren die Möglichkeit, Design-Konzepte im Handumdrehen physisch zu bauen und somit Monate an Entwicklungsarbeit einzusparen. Doch damit nicht genug: Adrian Bowyer, Director von RepRapPro und Erfinder des RepRap Druckers, wird am Dienstag, dem 11. November um 11:00 und 15:00 Uhr, an dem Stand von RS vor Ort sein.

 

  1. Ein weiteres Highlight bildet der Raspberry Pi, genauer gesagt – der brandneue Raspberry Pi Model A+. Das neue Modul vereint einen deutlichen Mehrwert und mehr Benutzerfreundlichkeit mit kompakten Abmessungen und sehr geringem Energieverbrauch für eine Vielzahl verschiedenster Anwendungen, darunter industrielle Steuerungen, Fernüberwachungssysteme und Multimedia-Geräte. Mit seinen im Vergleich zum Model B+ kompakteren Abmessungen (65mm x 56mm) eignet sich das Modul nun noch besser für mobile und batteriebetriebene Anwendungen und erzielt dank der Power Architecture des Model B+ einen noch geringeren Energieverbrauch als das bewährte Model A. Hinzu kommt der bereits bei dem Model B+ eingeführte 40-Pin GPIO Steckverbinder, mit dessen Hilfe verschiedenste Zusatzfunktionen schnell und mühelos integriert werden können. Und um die Einführung dieses bedeutenden neuen Raspberry Pi Produkts abzurunden, wird Eben Upton – Gründer der Raspberry Pi Foundation und Entwickler des beliebten Boards – am Mittwoch, dem 12. November, jeweils um 11:00 und um 15:00 am Stand von RS vor Ort sein.

 

 

  1. Unser drittes Highlight ist das Adapteva Parallella Board, das mit zu den energieeffizientesten Open-Source Rechenplattformen auf dem heutigen Markt zählt. Dabei kann die Komponente im Scheckkartenformat nicht nur als Entwicklungsplattform oder Embedded Engine verwendet werden, sondern eignet sich auch hervorragend als Lernplattform oder Forschungstool. Der Open-Source Single Board Computer enthält den Epiphany III 16 Core Co-Prozessor zusammen mit dem Xilinx Zynq Z7000 Dual-Core ARM Prozessor. Und sollte diese Rechenleistung einmal nicht genug sein, kommt ein weiterer Vorteil dieser innovativen Plattform zum Vorschein: Dank seiner umfassenden Skalierbarkeit kann das Board auch verwendet werden, um einen Mini-Supercomputer für komplexe parallele Rechenanwendungen zu erstellen. Unser dritter Gastreferent ist Andreas Olofsson, Gründer von Adapteva, der einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung des Parallella „Supercomputers“ für einen preiswerten Einstieg in die Welt paralleler Rechenanwendungen leistete. Andreas wird am Donnerstag, dem 13. November, um 11:00 und um 15:00 Uhr an unserem Stand vor Ort sein.

 

 

  1. Der nächste Punkt unserer Agenda ist eine Demonstration des hochgradig innovativen Elektrischen Lacks von Bare Conductive: Dabei handelt es sich um ein ungiftiges, lösemittelfreies und wasserlösliches elektrisch leitfähiges Produkt, das als eine Art flüssiger Draht, als Kaltlöt-Medium oder sogar als leitfähiger Klebstoff verwendet werden kann. Dabei ist es besonders auf den Einsatz mit DC-Niederspannungsnetzteilen ausgelegt, kann als Potenziometer eingesetzt werden und eignet sich somit ideal für den Bau von Prototypen, die Reparatur von Leiterplatten und das Aufpinseln von Schaltkreisen und Sensoren auf jede beliebige Oberfläche. Ebenso vorgestellt wird das Mikrocontroller-Board Arduino-basierte Touch Board, das unter anderem einen kapazitiven Touch-Chip, einen MP3-Player und 12 Elektroden beinhaltet. Diese Elektroden können über ein Arduino Expansion Shield direkt an verschiedene Leiter angeschlossen werden, beispielsweise in Form von Pads mit elektrischem Lack für die Wiedergabe von MP3-Inhalten und viele andere Funktionen. Unseren vierten Gast, Matt Johnson von Bare Conductive, dürfen wir am Donnerstag um 13:00 an unserem Stand willkommen heißen und zu leitfähigem Lack befragen.

 

  1. Und zu guter Letzt erfolgt eine Demonstration des programmierbaren Open Source Test- und Messgeräts Red Pitaya, das absolut exklusiv von RS Components geführt wird. Kurz gesagt: Die Red Pitaya Plattform bietet die Möglichkeit, ein Smartphone, Tablet oder PC in eine Auswahl verschiedenster Messinstrumente umzuwandeln. Basierend auf einer Single-Board Test- und Messlösung auf der Grundlage des Xilinx Zynq, bietet das Red Pitaya System Zugang zu einer Online-Sammlung an Open-Source Test- und Messanwendungen im Rahmen einer frei zugänglichen Online-Bibliothek. Unser letzter Redner, Rok Mesar, Co-Entwickler der programmierbaren Red Pitaya Open-Source Test- und Messgeräte, wird uns am Freitag um 11:00 und 13:00 mehr über die Funktionen und die Vielseitigkeit der Plattform erzählen.

 

 

Zur Erinnerung haben wir Ihnen hier den Zeitplan der Redner nochmals aufgestellt

  • Adrian Bowyer, RepRapPro – Dienstag, 11:00 und 15:00
  • Eben Upton, Raspberry Pi Foundation – Mittwoch, 11:00 und 15:00
  • Andreas Olofsson, Adapteva – Donnerstag, 11:00 und 15:00
  • Matt Johnson, Bare Conductive – Donnerstag, 13:00
  • Rok Mesar, Red Pitaya – Freitag, 11:00 und 13:00

Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen! Sie finden uns in Halle A4, Stand 246.