von Nutzen und Chancen
des Elektromülls

Elektroschrott goes Grüner Punkt: Die Geschichte von dem zweiten Leben unserer Telefone, Faxgeräte und Computer
Nach einem UN-Bericht werden nur 20 % der 45 Millionen Tonnen Elektroschrott recycelt. Katastrophal für die Umwelt, aber auch ein echtes Vermögen, das verloren geht. Denn alte Elektronikgeräte wie Smartphones, Kühlschränke, Mikrowellen und Fernseher – bezeichnet als eWaste – enthalten wertvolle Materialien wie Gold, Silber, Platin, Iridium, Germanium oder Kupfer. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation ILO wächst der Elektroschrottberg in Deutschland jährlich um 4 %.

6 einfache Wege, richtig zu recyceln

Recycling wird in Deutschland (noch)
nicht groß geschrieben
In Deutschland wurden 2016 1,9 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert. Damit liegt die Bundesrepublik weltweit auf Rang 5. Von den 44,7 Millionen Tonnen eWaste rund um den Globus werden – erschreckenderweise – nur 20 % recycelt. Diese Tendenz setzt sich auch hierzulande fort. Hochgerechnet werden von den 22,8 kg eWaste pro Einwohner pro Jahr weniger als 8 kg gesammelt und recycelt.

Der Abfallsektor in Deutschland als Jobgarant
Die Abfallwirtschaft ist ein großer Beschäftigungssektor in Deutschland. Rund 164.000 arbeiten in der Abfall- und Entsorgungsbranche – 28.000 davon im Bereich Recycling (Stand 2015).

Zielvorgaben der Europäischen Union
2015 wurden in Deutschland lediglich 722.000 Tonnen Elektroschrott recycelt – der größte Teil stammte aus privaten Haushalten (623.000 Tonnen). Um dem entgegen zu wirken, werden die Sammelpflicht der EU-Mitgliedstaaten aus dem WEEE-II-Gesetz (Directive of Electrical and Electronic Equipment) schrittweise erhöht und die Ausfuhrkontrollen von eWaste verschärft. Ab dem 1. Januar 2019 müssen die Mitgliedstaaten statt 45 % (2016) 65 % des durchschnittlichen Gewichts der in den letzten 3 Jahren in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte sammeln.

Riesige Elektroschrott-Berge
Laut der Internationalen Arbeitsorganisation ILO wächst der Elektroschrott-Berg in Deutschland jährlich um 4 % . Momentan werden 44,7 Millionen Tonnen pro Jahr Elektroschrott produziert, so gesehen 1.400 kg pro Sekunde! Das sind jährlich 4.500 Eiffeltürme oder 9 Pyramiden von Gizeh aus Elektroschrott.

Wie viel eWaste produziert Europa?
Die durchschnittliche jährliche Produktion von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Europa betrug 2015 laut Global Waste Monitor 16,6 Kilogramm pro Einwohner. Das ergibt 12,3 Millionen Tonnen an Elektro- und Elektronik-Altgeräten – 27,5 % vom weltweiten eWaste-Aufkommen. Allerdings machen Europäer nicht einmal 10 % der Weltbevölkerung aus.
- Norwegen: 28,5 kg pro Kopf
- Großbritannien: 24,9 kg pro Kopf
- Dänemark: 24,8 kg pro Kopf
- Deutschland: 22,8 kg pro Kopf

Weltweites Recyclingbewusstsein
Lediglich 41 Länder liefern Statistiken über das Schicksal ihrer Abfälle. So ist die Kontrolle des Recyclingsektors (bislang) nicht global möglich. Tatsächlich waren 66 Länder nicht bereit oder nicht in der Lage, auf Ersuchen der Vereinten Nationen und der OECD Daten zu diesem Thema zu liefern. Nichtsdestotrotz berichtet die UN über eine positive Zunahme an Ländern mit Recyclingbewusstsein.
Sammelwütige Europa – die Königin des Elektroschrotts
Europa ist der größte Sammler von Elektroschrott – 35 % der Elektro- und Elektronik- Altgeräte gelangen zu Recyclingstationen. Damit liegt Europa weit vor Amerika (17 %), Asien (15 %), Ozeanien (6 %) und Afrika (0 %). Die fleißigsten europäischen Sammelnationen sind: Norwegen und die Schweiz mit 74 %, Schweden mit 69 % und Finnland und Irland mit 55 %.

(Gold-)Jäger des verlorenen Schatzes
„In einem Kilo Elektromüll stecken fünfmal höhere Goldanteile als in einem Kilo abgebauten Materials aus einer Goldmine“, sagt Martin Jähnert, Gründer des Recycling-Start-ups Binee. Allein in den Vereinigten Staaten werden jährlich 60 Millionen Dollar an Gold und Silber in Form von Handys entsorgt. Bereits 400 dieser Mobiltelefone würden sogar schon ausreichen, um einen 750er-Goldring zu kreieren.

Recycling in den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt
Die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt – China (7,2 Millionen Tonnen eWaste) und Indien (2,0 Millionen Tonnen eWaste) – haben ein neues Recyclingprogramm für Elektro- und Elektronik-Altgeräte ins Leben gerufen. Das sind gute Nachrichten, denn Experten schätzen, dass die Masse an Elektronikschrott bis 2021 um 17 % zunehmen wird.

Upcycling 4.0.
Computerhersteller Dell hatte seine eigene innovative Recyclingidee und hat eine Kollektion von Schmuckstücken aus alten Telefonen und Computern auf den Markt gebracht. Ziel ist es, auf Recycling von Elektronikschrott aufmerksam zu machen. Heute sind weltweit fast zwei Milliarden Computer im Umlauf, die es nach ihrer Laufzeit fachmännisch und nachhaltig zu entsorgen gilt.

Die Entsorgung von eWaste ist eine der großen Herausforderungen der digitalen Vernetzung. In Deutschland liegen 124 Millionen Alt-Handys ungenutzt in Schubladen – warum sie nicht recyceln, anstatt sie unnötig aufzubewahren? Denn ein unsachgemäßer oder gar nicht stattfindender Recycling-Prozess stellt sowohl eine Katastrophe für die Umwelt als auch eine kolossale Verschwendung dar.
Quellen: https://bit.ly/2IZqHnU