Greifer Werkzeuge werden verwendet, um Objekte aufzunehmen, die außerhalb der Reichweite oder in unzugänglichen Bereichen liegen. Die meisten haben ein magnetisches Ende, um magnetische Materialien aufzunehmen. Andere wiederum haben Hakenenden, um nicht magnetische Teile aufzunehmen. Die meisten Aufnahmewerkzeuge haben einen starken Neodym-Magneten am Ende, der ferromagnetische Materialien anzieht. Wenn der Magnet auf das beabsichtigtGreifer Werkzeuge werden verwendet, um Objekte aufzunehmen, die außerhalb der Reichweite oder in unzugänglichen Bereichen liegen. Die meisten haben ein magnetisches Ende, um magnetische Materialien aufzunehmen. Andere wiederum haben Hakenenden, um nicht magnetische Teile aufzunehmen. Die meisten Aufnahmewerkzeuge haben einen starken Neodym-Magneten am Ende, der ferromagnetische Materialien anzieht. Wenn der Magnet auf das beabsichtigte Objekt gerichtet ist, zieht er es zum Aufnahmewerkzeug. Das Objekt kann daraufhin in Reichweite gezogen werden. Größere Aufnahmewerkzeuge können auch verwendet werden, um mehrere Objekte gleichzeitig aufzusammeln. Dies kann nützlich sein, wenn Sie viele Schrauben oder Nägel vom Boden aufnehmen müssen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
Welche verschiedenen Arten von Greifer Werkzeuge gibt es?
Teleskopisch - ausziehbar durch Teleskopabschnitte. Es hat ein magnetisches Ende zum Aufnehmen magnetischer Materialien.
Biegbare Aufnahmewerkzeuge - das biegbare Aufnahmewerkzeug hat in der Regel eine bestimmte Länge, ist aber flexibel und kann in verschiedene Positionen gebogen werden.
Krallengreifer - der Krallengreifer hat ein krallenförmiges Ende mit einem Federmechanismus zum Öffnen und Schließen der Kralle, so dass er auch nichtmagnetische Materialien aufnehmen kann.
Aufnahmewerkzeuge mit Scharnier - Aufnahmewerkzeuge mit Scharnier haben eine Teleskopstange mit einem doppelten Kugelgelenk, das den Magneten verbindet. Dadurch kann der Magnet um 360° gedreht werden.
Große Aufnahmewerkzeuge - das große Aufnahmewerkzeug wird verwendet, um zahlreiche kleine Gegenstände auf einmal vom Boden aufzunehmen.e Objekt gerichtet ist, zieht er es zum Aufnahmewerkzeug. Das Objekt kann daraufhin in Reichweite gezogen werden. Größere Aufnahmewerkzeuge können auch verwendet werden, um mehrere Objekte gleichzeitig aufzusammeln. Dies kann nützlich sein, wenn Sie viele Schrauben oder Nägel vom Boden aufnehmen müssen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
Welche verschiedenen Arten von Greifer Werkzeuge gibt es?
Teleskopisch - ausziehbar durch Teleskopabschnitte. Es hat ein magnetisches Ende zum Aufnehmen magnetischer Materialien.
Biegbare Aufnahmewerkzeuge - das biegbare Aufnahmewerkzeug hat in der Regel eine bestimmte Länge, ist aber flexibel und kann in verschiedene Positionen gebogen werden.
Krallengreifer - der Krallengreifer hat ein krallenförmiges Ende mit einem Federmechanismus zum Öffnen und Schließen der Kralle, so dass er auch nichtmagnetische Materialien aufnehmen kann.
Aufnahmewerkzeuge mit Scharnier - Aufnahmewerkzeuge mit Scharnier haben eine Teleskopstange mit einem doppelten Kugelgelenk, das den Magneten verbindet. Dadurch kann der Magnet um 360° gedreht werden.
**Große Aufnahmewerkzeuge **- das große Aufnahmewerkzeug wird verwendet, um zahlreiche kleine Gegenstände auf einmal vom Boden aufzunehmen.