Basisschicht
Eine Basisschicht ist eine Art Kleidung, die direkt auf der Haut getragen wird, um den Körper zu schützen und zu wärmen. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Baumwolle, Merinowolle, Synthetik und anderen Stoffen. Eine gute Basisschicht ist unverzichtbar für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Skifahren, Bergsteigen und vieles mehr.
Wieso ist eine Basisschicht so wichtig?
Eine Basisschicht hat mehrere wichtige Funktionen. Sie dient als erste Schicht und liegt direkt auf der Haut. Sie muss daher Schweiß vom Körper ableiten, um ein angenehmes Tragegefühl zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, da Schweiß auf der Haut zu einem Kältegefühl führen kann, wenn er nicht abtransportiert wird. Eine Basisschicht muss auch die Körperwärme speichern, um den Körper vor Kälte zu schützen. Es ist wichtig, dass sie atmungsaktiv ist, um überschüssige Wärme abzuführen.
Arten von Basisschichten
Es gibt verschiedene Arten von Basisschichten, die je nach Wetterbedingungen und Aktivitäten gewählt werden können. Hier sind einige Beispiele:
- Leichte Basisschicht: Diese Schicht eignet sich am besten für warme Temperaturen und Aktivitäten, die eine höhere Beweglichkeit erfordern. Leichte Basisschichten bestehen normalerweise aus synthetischen Materialien, die feuchtigkeitstransportierend und schnell trocknend sind.
- Mittlere Basisschicht: Diese Schicht eignet sich am besten für kühles bis kaltes Wetter. Sie können aus Baumwolle, Polypropylen, Garn, Merino oder aus Polyester bestehen. Diese Materialien sind wärmer als synthetische Stoffe und bieten eine höhere Isolierung.
- Schwere Basisschicht: Diese Schicht ist am besten für extreme Kälte und Aktivitäten geeignet, bei denen der Körper nicht so viel Beweglichkeit erfordert. Sie besteht normalerweise aus schwerem Merinowolle oder Fleece.
Vorteile von Basisschichten?
- Schutz vor Kälte: Basisschichten schützen den Körper vor Kälte und halten ihn warm. Sie sind besonders wichtig bei kaltem Wetter oder bei Aktivitäten, die lange Zeit draußen verbracht werden.
- Feuchtigkeitsmanagement: Eine Basisschicht kann Schweiß vom Körper ableiten, um den Körper trocken zu halten. Dadurch wird ein unangenehmes Tragegefühl vermieden.
- Komfort: Eine gute Basisschicht sollte angenehm zu tragen sein. Sie sollte nicht zu eng oder zu locker sitzen und sich an den Körper anpassen.
- Geruchskontrolle: Eine Basisschicht kann Gerüche durch Schweißbildung reduzieren, was besonders wichtig ist, wenn man längere Zeit draußen verbringt.
Eine Basisschicht ist unverzichtbar, um den Körper vor Kälte und Feuchtigkeit zu schützen und ein angenehmes Tragegefühl zu gewährleisten
Thermo-Funktionsunterwäsche, Thermo-Oberteile und normale Funktionsunterwäsche können Sie vor verschiedenen Umgebungen schützen, damit Sie dauerhaft effektiv arbeiten können. Funktionsunterwäsche wird aus besonders atmungsaktiven Materialien wie Merinowolle hergestellt, die für Wärme und Belüftung des Körpers sorgt. Funktionsunterwäsche wird unter allen Kleidungsstücken getragen, damit Sie es den ganzen Tag lang schön bequem und warm haben.
Sie sind in einer Reihe von Stilen, von Langarm- bis Kurzarmmodellen für Damen, Herren und als Unisex-Designs erhältlich. Alle Varianten der Funktionsunterwäsche von RS sind in einer Vielzahl von Farben von einigen der führenden Marken wie Helly Hansen, Portwest, PULSAR u.v.m sowie unsere eigene Marke RS PRO erhältlich.