Rangierwagenheber
Was ist ein Rangierwagenheber?
Ein Rangierwagenheber oder kurz Wagenheber ist ein Zubehörteil von Kraftfahrzeugen, mit dem ein Fahrzeug vom Boden abgehoben wird. Rangierwagenheber können als provisorische Unterstützung während der Fahrzeugwartung verwendet werden.
Welche Arten von Rangierwagenhebern gibt es?
Es gibt zwei Hauptarten von Rangierwagenhebern – mechanisch und hydraulisch. Die meisten sind hydraulisch, sodass sie mehr Gewicht mit einem kleineren Gerät anheben können. Bei mechanischen Hebern kommt es auf die Körperkraft des Fahrers an, um das Fahrzeug anzuheben. Rangierwagenheber sind in der Regel mit Laufrollen oder Rädern ausgestattet, die sich drehen lassen, wodurch sie vielseitig und geeignet für den Einsatz mit verschiedenen Arten von Fahrzeugen geeignet sind. Rangierwagenheber eignen sich für Fahrzeuge mit niedrigem Profil.
Rangierwagenheber sind in der Regel aus Stahl oder Aluminium gefertigt und wurden für die Verwendung auf flachen, harten Oberflächen entwickelt. Wenn Sie ein handlicheres Modell suchen, ist ein hydraulischer Wagenheber gut geeignet.
Wie funktionieren Rangierwagenheber?
Um einen Rangierwagenheber verwenden zu können, müssen Sie mit dem Griff pumpen, der mit dem Wagenheber verbunden ist. Bei hydraulischen Wagenhebern wird durch Pumpen am Griff das Drucköl in den Hauptzylinder gedrückt, wodurch der Hauptkolben angehoben wird. Dies wird beim weiteren Pumpen am Griff fortgesetzt. Der Kolben wird dann mit dem Arm und dem Sattel des Wagenhebers verbunden, wodurch das Fahrzeug vom Boden abgehoben wird.
Welchen Rangierwagenheber sollte ich wählen?
Die Wahl des Rangierwagenhebers hängt vom Gewicht ab, das Sie anheben möchten. Dies wird in Tonnen und Optionen von 0,5 Tonnen (500 kg) bis 10 Tonnen (10000 kg) gemessen.
Wartung
Rangierwagenheber sind relativ wartungsarm, Sie sollten jedoch bedenken, dass das Öl im Hauptzylinder gelegentlich ersetzt werden muss. Durch sorgfältiges Schmieren des Wagenhebers wird die Lebensdauer des Geräts gesteigert und die Funktionalität vollumfänglich beibehalten. Nach dem Gebrauch sollten Sie immer den Öldruck ablassen, bevor Sie den Wagenheber zur Aufbewahrung weglegen.
Sicherheitsvorkehrungen
Rangierwagenheber sind Hebevorrichtungen und dürfen nicht zum Abstützen verwendet werden. Nach dem Anheben sollte das Fahrzeug auf Stützen (z. B. Unterstellböcke) gestellt werden, während die Wartung oder Reparatur durchgeführt wird. Sie dürfen einen Rangierwagenheber nicht überladen, indem Sie versuchen, mehr als die maximale Tragfähigkeit anzuheben. Dies kann dazu führen, dass der Wagenheber beschädigt wird, was zu Verletzungen und Fahrzeugschäden führen kann. Einige Modelle verfügen über ein Sicherheitssystem innerhalb des Hydrauliksystems, das den Heber nicht überladen kann.
Häufig gesucht
Verwandte Produkte
- Facom Rangierwagenheber, belastbar bis 250kg
- SIP Rangierwagenheber 85mm → 500mm, belastbar bis 3t
- Facom Rangierwagenheber 160mm → 525mm, belastbar bis 10t
- Facom Rangierwagenheber → 1520mm, belastbar bis 1t
- Facom Rangierwagenheber → 533mm, belastbar bis 3t
- SAM Rangierwagenheber 90mm → 515mm
- SAM Rangierwagenheber 145mm → 500mm
- SAM Rangierwagenheber, belastbar bis 3t