Bei Batterie-Starthilfekabeln handelt es sich um Kabel, die zum Aufladen einer leeren Autobatterie verwendet werden, indem sie mit der Batterie eines anderen Autos oder einem Generator verbunden werden. Starthilfekabel ermöglichen das Starten eines Motors in einer kritischen Situation und sind ein unverzichtbares Zubehör für jedes Auto. Der Startvorgang ist sehr einfach. Ein Benutzer muss lediglich vorübergehend eine leere Batterie von einem Auto auf die geladene Batterie in einem anderen Auto klemmen. Andere Starthilfekabel können auch mit einem Ladegerät verwendet werden. Starthilfekabel werden auch als Startkabel oder Überbrückungskabel bezeichnet. Die schweren Starthilfekabel eignen sich zum Starten von großen Diesel- oder Benzinmotoren, aber in den meisten Situationen reichen normale Kabel aus.
Starthilfevorgang: Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie startet man ein Auto mit einem Starthilfekabel?
Startkabel haben standardmäßig ein rotes und ein schwarzes Kabel. Das rote Kabel ist das Kabel, das an den Pluspol auf der Spenderbatterie/dem Stromgenerator und der leeren Batterie befestigt wird. Das schwarze Kabel wird am Minuspol am Spenderfahrzeug/Stromgenerator und dann an einem geeigneten Erdungspunkt (z. B. blankes Metallteil) am Fahrzeug mit der leeren Batterie befestigt.Das Ende der Startkabel ist mit großen, robusten Krokodilklemmen versehen. Die Klemmen der Startkabel bestehen in der Regel aus Kupfer oder Stahl. Dadurch ist es sehr sicher und ganz einfach die erforderliche Verbindungen herzustellen. Starthilfekabel für Benziner: Bei kleineren Benzinmotoren mit geringem Hubraum sind Starthilfekabel mit einem Querschnitt von 20 mm² ausreichend. Für Diesel: der Querschnitt sollte bei mindestens 25, bei Aluminium-Kabeln sogar 40 mm² betragen. Ab 3 Litern Hubraum 35 mm² Kupfer- oder 55 mm² Aluminium-Kabel.
Sicherheit von Startkabeln
Startkabel bieten eine hervorragende Möglichkeit, eine leere Batterie in Ihrem Auto vorübergehend aufzuladen. Startkabel können von praktisch jedem verwendet werden, Sie sollten sich jedoch immer an die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs, das Produktinformationshandbuch und die Sicherheitshinweise halten. Beispiel: Sie dürfen niemals versuchen, eine Batterie aufzuladen, die undicht, korrodiert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Außerdem wird angenommen, dass sowohl die Handbremse als auch die Motorhaubenverriegelung betätigt werden, während die Kabel angeschlossen sind.
Welche Starthilfe-Kabel?
RS Pro ist unser eigenes Markensortiment und bietet Ihnen eine breite Palette hochwertiger und preisgünstiger Produkte. Jedes Teil von unseren RS PRO-Produkten wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet. Sie erhalten das RS PRO-Gütesiegel nur, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind. Das bedeutet, dass auch Sie darauf vertrauen können.
Sie wollen mehr wissen? Wo finden Sie weitere Informationen?
Bitte checken Sie auch die spezifischen Datenblätter, die auf der Produktseite des jeweiligen Artikels zu finden sind. Bei einer Bestellung bis 22 Uhr sind alle Produkte im Lagerbestand am nächsten Werktag lieferbar.