Arbeitsspeicher
Was ist RAM?
Random Access Memory oder RAM ist eine Art Computerspeicher oder Speicher. RAM ist ein Hardware-Teil in Ihrem Computer, das Daten zwischenspeichert und abruft. Es wird auch als Hauptspeicher, Primärspeicherkapazität, Primärspeicher oder interner Speicher bezeichnet.Im Wesentlichen ist RAM der Kurzzeitspeicher Ihres Computers. Es speichert alle Daten, die Ihr Laptop oder Computer gerade verwendet, so dass Sie ohne Verzögerung auf Programme zugreifen und Multitasking vornehmen können.
Wo liegt der Unterschied zwischen RAM und einer Festplatte?
RAM ist ein Kurzzeitspeicher und enthält nur temporär Informationen. Nach dem Ausschalten der Einheit gehen alle im RAM gespeicherten Daten verloren, während eine Festplatte der langfristige oder permanente Speicher Ihres Computers oder Laptops ist. Er speichert alle Informationen, auch wenn er ausgeschaltet ist.
Warum ist RAM so wichtig?
RAM ist wichtig, da es die Leistung und den täglichen Betrieb Ihrer Einheit beeinträchtigen kann. Als Kurzzeitspeicher ermöglicht der Arbeitsspeicher das Öffnen mehrerer Programme, die eine höhere Rechenleistung erfordern, ohne die Leistung Ihrer Maschine zu beeinträchtigen. Wenn in Ihrem Gerät ein RAM mit höherer Kapazität und höherer Geschwindigkeit installiert ist, wird Ihr Computer Aufgaben umso schneller ausführen und erledigen.
Wie viel RAM benötigen Sie?
RAM ist in den gängigen Optionen von 4 GB, 8 GB, 16 GB oder 32 GB verfügbar. 4 GB RAM findet man typischerweise in Laptops und Notebooks der Einstiegsklasse, während ein System mit 32 GB integriertem RAM für einen Computer oder Laptop geeignet ist, der für komplexe Foto- und Videobearbeitung, Compositing und Simulation benötigt wird. Wenn Sie Spiele spielen möchten, werden 16 GB RAM empfohlen, um zu verhindern, dass das Spiel verzögert wird oder abstürzt.Was ist DDR3 und DDR4?DDR ist eine Art von Speicher. DDR steht für Double Data Rate (doppelte Datenrate), und die Zahl gibt an, welcher Typ es ist; Typ 3 oder Typ 4. DDR3-RAM ist seit 2007 im Einsatz, während DDR4 2014 eingeführt wurde. DDR3 bietet eine höhere Geschwindigkeit als frühere Varianten (DDR2 und DDR) und ist immer noch allgemein verfügbar. DDR4 RAM ist in der Regel teurer als DDR3 RAM, hat aber eine höhere Geschwindigkeit und Effizienz. DDR4 RAM verwendet weniger Spannung, aber höhere Übertragungsraten als DDR3 RAM.
Häufig gesucht
- 16 GB RAM
- 32 GB RAM
- DDR3-RAM
- Laptop-RAM
- PC-RAM
- Arbeitsspeicher DDR4
- 16 GB Arbeitsspeicher
- 8 GB Arbeitsspeicher
- 4 GB Arbeitsspeicher
- Kingston Arbeitsspeicher
- Crucial Arbeitsspeicher
- DDR2 Arbeitsspeicher
- Server Arbeitsspeicher
- DDR5 Arbeitsspeicher
- DIMM Arbeitsspeicher
- Corsair Arbeitsspeicher
- Micron Arbeitsspeicher
- Transcend Arbeitsspeicher