Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht

    ABUS Profilzylinder

    Profilzylinder sind ein entscheidender Faktor, wenn es um den Schutz Ihrer Geschäftsräume oder Ihres Zuhauses geht. Mit einer Vielzahl von Ausführungen und Sicherheitsmerkmalen bieten sie individuellen Schutz für unterschiedlichste Anforderungen. Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Materialien und Sicherheitsfunktionen wie Bohrschutz, Ziehschutz und eine Not- und Gefahrenfunktion, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. RS hat eine grosse Auswahl für Sie!

    Infos zum Profilzylinder

    Ein Profilzylinder ist ein mechanisches Bauteil, das in das Türschloss eingesetzt wird und es ermöglicht, die Tür mit einem Schlüssel zu verriegeln oder zu entriegeln. Typischerweise ist er ein Zylinderschloss mit einem speziellen Profil, das auf den jeweiligen Schlüssel abgestimmt ist. Aufgrund seiner Funktion ist der Profilzylinder ein zentrales Element für die Sicherheit von Türen, sei es an Hauseingängen, Bürogebäuden oder Garagen.

    Funktionsweise eines Profilzylinders

    Die Funktionsweise eines Profilzylinders ist einfach, aber effektiv. Der Schlüssel, der in den Zylinder eingeführt wird, bewegt eine Reihe von Stiften (Pins) in eine bestimmte Position. Wenn alle Stifte korrekt ausgerichtet sind, lässt sich der Zylinder drehen, was wiederum das Schloss öffnet oder schließt. Es gibt verschiedene Arten von Profilzylindern, die sich durch ihre Bauweise, Sicherheitsmerkmale und Zusatzfunktionen unterscheiden.

    Arten von Profilzylindern

    • Einzelschließende Profilzylinder Diese Art von Profilzylinder wird für einzelne Türen verwendet. Das bedeutet, dass ein Schlüssel nur zu einem speziellen Zylinder passt, was ideal für Türen ist, die keine gemeinsame Schließfunktion benötigen, wie zum Beispiel an Einzeltüren oder Gartentoren.
    • Gleichschließende Profilzylinder Gleichschließende Profilzylinder ermöglichen die Verwendung eines einzigen Schlüssels für mehrere Türen. Diese Option ist praktisch, wenn Sie mehrere Türen haben, die Sie mit einem Schlüssel abschließen möchten, zum Beispiel die Haustür, die Garagentür und das Gartenhaus.
    • Profilzylinder für Schließanlagen Diese Zylinder werden in großen Gebäudekomplexen oder Unternehmen verwendet, in denen unterschiedliche Zutrittsrechte für verschiedene Personen benötigt werden. Eine Schließanlage ermöglicht es, dass ein Hauptschlüssel alle Türen öffnen kann, während bestimmte Türen nur mit bestimmten Schlüsseln zugänglich sind.

    Sicherheitsmerkmale moderner Profilzylinder

    Die Sicherheit von Profilzylindern ist durch verschiedene Mechanismen gewährleistet:

    • Aufbohrschutz: Ein hochwertiger Profilzylinder verfügt oft über gehärtete Stifte und zusätzliche Sicherungen, die das Aufbohren erschweren.
    • Ziehschutz: Ein wirksamer Ziehschutz verhindert, dass der Zylinder gewaltsam herausgezogen werden kann.
    • Picking-Schutz: Profilzylinder werden häufig mit speziell entwickelten Pins ausgestattet, die das Manipulieren des Schlosses, bekannt als "Lockpicking", deutlich erschweren.

    Darüber hinaus gibt es auch profilierte Schlüssel, die nur bei autorisierten Fachhändlern nachgemacht werden können, wodurch die unbefugte Nachfertigung stark eingeschränkt wird.

    Welcher Profilzylinder ist der richtige für Sie?

    Die Wahl des richtigen Profilzylinders hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa dem Sicherheitsniveau, das Sie benötigen, und dem Zweck der Tür. Hier einige Tipps, die Ihnen bei der Auswahl helfen können:

    • Sicherheitsbedürfnis analysieren: Wenn es sich um eine Eingangstür handelt, sollten Sie auf einen Zylinder mit hohem Sicherheitsstandard achten, beispielsweise mit Bohr- und Ziehschutz. Für Innentüren reichen einfache Modelle oft aus.
    • DIN-Norm beachten: Achten Sie auf Zylinder, die nach der DIN 18252 zertifiziert sind. Diese Norm stellt sicher, dass der Profilzylinder bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllt.
    • Zylinderlänge messen: Für einen sicheren Einbau ist die richtige Zylinderlänge entscheidend. Ein Zylinder, der zu lang oder zu kurz ist, stellt ein Sicherheitsrisiko dar und sollte exakt zur Türstärke passen.
    • Not- und Gefahrenfunktion: Diese Funktion erlaubt es, die Tür auch dann zu öffnen, wenn innen ein Schlüssel steckt. Das ist besonders praktisch, wenn man sich versehentlich ausgesperrt hat.
    • Komfort durch gleichschließende Zylinder: Wenn Sie mehrere Türen mit einem einzigen Schlüssel bedienen möchten, sollten Sie gleichschließende Zylinder in Betracht ziehen. Diese Lösung bietet nicht nur Komfort, sondern auch Sicherheit, da weniger Schlüssel im Umlauf sind.

    Einbau und Pflege des Profilzylinders

    Der Einbau eines Profilzylinders kann in der Regel problemlos selbst vorgenommen werden. Dazu benötigen Sie lediglich einen Schraubenzieher, um die Befestigungsschraube zu lösen, und dann den Zylinder herauszuziehen. Der neue Zylinder wird einfach eingesetzt und mit der Befestigungsschraube fixiert. Sollte der Einbau jedoch mit Unsicherheiten verbunden sein, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.

    Auch die Pflege eines Profilzylinders ist wichtig, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Verwenden Sie zur Wartung keine herkömmlichen Öl- oder Fettschmiermittel, sondern spezielle Graphit- oder Trockenschmierstoffe, um die Stifte nicht zu verkleben. Eine regelmäßige Reinigung des Schlüssels sorgt ebenfalls dafür, dass keine Verunreinigungen in den Zylinder gelangen.

    59 Produkte angezeigt für ABUS Profilzylinder

    Ergebnisse pro Seite

    Häufig gesucht