Solar-Wechselrichter
Solarwechselrichter (auch als Photovoltaik-Wechselrichter bezeichnet) sind eine entscheidende Komponente in jeder PV-Solaranlage. Während Solarmodule für die Erzeugung von Gleichstrom (DC) entscheidend sind, ermöglicht ein Photovoltaik-Wechselrichter die Umwandlung dieser elektrischen Energie in Wechselstrom (AC). Dadurch kann die erzeugte elektrische Energie mit einer Vielzahl von Elektrogeräten genutzt werden. Die Verwendung eines Solarwechselrichters oder Photovoltaik-Wechselrichters ist die effizienteste Art, elektrische Energie über Solarmodule zu erfassen und zu nutzen. In vielen Fällen gehen nur etwa 2-5 % der für die Stromversorgung verwendeten Elektrizität verloren. Mit vielen Solarwechselrichtern können Sie auch die Leistung Ihrer PV-Anlage aktiv überwachen und eventuell auftretende Fehler schnell erkennen.
Welche verschiedenen Arten von Solarwechselrichtern gibt es?
Angesichts der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien gibt es auf dem Markt eine Vielzahl von PV-Wechselrichtern zur Auswahl. Je nachdem, welche Art von Solarsystem Sie benötigen, wird der Typ des benötigten Solarwechselrichters bestimmt. Zu den drei gängigsten Typen gehören String-Wechselrichter, Hybrid-Wechselrichter und Mikro-Wechselrichter. String-Wechselrichter können, wie der Name schon sagt, mit mehreren Modulen in einem Netz verbunden werden, wobei die gesamte Energie an einen einzigen Wechselrichter geleitet wird. Mikro-Wechselrichter sind kleinere Wechselrichter, die an einzelne Solarmodule angeschlossen werden. Dadurch sind diese Wechselrichter effizienter, da das System trotz Abschattung oder ungleichmäßiger Paneele immer noch gut funktioniert. Auch die Überwachung der einzelnen Module ist mit Mikro-Wechselrichtern möglich, allerdings sind sie in der Regel teurer. Hybride Solarwechselrichter werden oft auch als batteriebetriebene Wechselrichter bezeichnet, da sie einen Solar- und einen Batteriewechselrichter kombinieren. Diese Arten von PV-Systemen bieten Flexibilität bei der Energienutzung und -speicherung.
Wo sollten Solar-Wechselrichter installiert werden?
Solarwechselrichter sollten an einem Ort installiert werden, der leicht zugänglich ist, so dass Sie sie bei Bedarf überwachen und überprüfen können. Ein geeigneter Ort für die Installation eines Photovoltaik-Wechselrichters ist eine Garage, ein Technikraum oder ein Hauswirtschaftsraum mit guter Belüftung. In manchen Fällen kann auch ein Dachboden genutzt werden, was jedoch nicht zu empfehlen ist, da eine übermäßige Wärmeentwicklung die vom Wechselrichter erzeugte Energiemenge beeinträchtigen kann.