- Home
- >
- InfoZone
- >
- Automation
- >
- Aderleitungen
Kabel und Leitungen
Kabel und Aderleitungen: Überblick
Was ist ein Kabel?
Der Begriff „Kabel“ wird, wie wir später noch sehen werden, oftmals synonym für diverse Unterarten oder Kategorien von Kabeln verwendet – mitunter auch für Aderleitungen. Dabei kann ein Kabel sowohl aus einem einzigen Metallstrang als auch aus mehreren Strängen in einer einzelnen isolierten Hülle bestehen. Kabel sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und können einer ganzen Reihe an unterschiedlichen Funktionen dienen. In manchen Fällen können sie sogar mechanische Lasten handhaben. Zudem können sie Telekommunikationssignale versenden und empfangen sowie Elektrizität übertragen, was zu den häufigsten und geläufigsten Anwendungen von Kabeln zählt.
Kabel gibt es in verschiedensten Größen und in Form von Volldrähten, Aderleitungen, Litzen und Geflechten. In den meisten Fällen weist ein Kabel einen runden Querschnitt auf, doch es ist ebenfalls möglich, andere Formen herzustellen, darunter Vier- und Sechsecke.
Was ist eine einfache Aderleitung?
Eine einfache Aderleitung, auch: einadriges Kabel, ist schlichtweg ein einzelner metallischer Draht – in der Regel aus Kupfer oder Aluminium - und verfügt in aller Regel über eine gewisse Isolierung. Ein solches Kabel kann verschiedenste Querschnitte und Stärken, aufweisen. Mit zunehmendem Querschnitt sinkt die Flexibilität des Kabels naturgemäß.
Ein anderer Begriff für ein solches Kabel lautet „Volldraht“. In manchen Situationen sind sie besonders hilfreich, darunter die Verkabelung von Lochrasterplatinen. Einer der Gründe für die Verwendung von Volldrähten in bestimmten Anwendungen liegt darin, dass die Kosten für Volldrähte geringer ausfallen als für Litzen oder Geflechte. Volldrähte sind jedoch etwas weniger flexibel und können somit nicht immer die ideale Lösung darstellen. Ein bestimmter Vorteil von Volldrähten ist jedoch, dass sie oftmals robuster und langlebiger sind als andere Kabel. Aus diesem Grund eignen sich Volldrähte oftmals gut für Anwendungen, bei denen die Umgebungsbedingungen oder Korrosion das Kabel schädigen könnten.
Was ist der Unterschied zwischen einem Kabel und einer Aderleitung?
Die Begriffe Kabel und Aderleitung beschreiben im Grunde dasselbe - je nach Verwendung des Begriffs „Kabel“. Besteht ein Kabel aus lediglich einem einzelnen Strang, ist das Kabel eine einfache Aderleitung. Bei dem Begriff „Kabel“ denken viele von uns heutzutage jedoch eher an Litzen oder an geflochtene Kabel als an einen einzelnen Metallstrang.
Dabei bestehen die so genannten Litzen aus einer ganzen Reihen an einzelnen Drähten mit kleinem Querschnitt, die allesamt in einer Isolierung zusammengeführt werden. Litzen sind flexibler als Aderleitungen und erweisen sich auch oftmals als bessere Leiter, da sie aufgrund der vielen einzelnen Drähte über eine größere Oberfläche verfügen - selbst, wenn jeder einzelne dieser Drähte etwas kleiner ausfällt. Zum Einsatz kommen sie in einer Vielzahl verschiedenster Anwendungen. So sind sie zum Beispiel ein Teil des Netzkabels von diversen Geräten sowie von Steuerkabeln, Kabeln für Musikinstrumente und vielem mehr.
Verfügt ein Kabel über mehrere Stränge in einem einzelnen Strangbündel, erweist es sich als flexibler und robuster. Das Kabel ist somit stärker und hochwertiger, kann jedoch auch etwas mehr kosten. Ein solches Kabel besteht immer aus mindestens sieben einzelnen Strängen: Einer verläuft in der Mitte, die sechs anderen hingegen verlaufen darum herum. Je nach Anwendung können diese Kabel mitunter sehr dick sein.
Welche Arten von Kabeln gibt es?
Heutzutage sind Kabel in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, um somit den unterschiedlichsten Anwendungen und Projekten gerecht zu werden. Im Folgenden werden die geläufigsten Kabel und deren ganz individueller Anwendungsbereich beschrieben. Achten Sie immer darauf, das jeweils beste Kabel für Ihre Anwendung zu verwenden - ganz gleich, was es auch sein mag.
-
Was ist eine Fahrzeugleitung? – Fahrzeugleitungen gibt es in zwei verschiedenen Varianten – als Geflecht, oder PVC. Ein so genanntes geflochtenes Kabel kann dabei wesentlich höheren Temperaturen standhalten als ein PVC Kabel. Bei der Wahl einer Fahrzeugleitung ist darauf zu achten, dass das Kabel stark genug ist, den Temperaturen innerhalb des Fahrzeugs standhält und den schädigenden Einflüssen von Automotive-Flüssigkeiten wie Kraftstoff, Öl und Bremsflüssigkeit trotzen kann. Achten Sie jedoch auch darauf, dass sich das jeweilige Kabel für seine vorgesehene Anwendung eignet. Verwenden Sie niemals ein falsches Kabel, bloß weil es preislich geringfügig günstiger ist - dies ist sehr gefährlich und kann zu Bränden führen. Dabei gilt dieser Aspekt nicht nur für Fahrzeugleitungen. Verwenden Sie stets das richtige Kabel für Ihren Anwendungsbereich.
-
Was ist ein geflochtenes Kabel? – Geflochtene Kabel und Litzen sind sich sehr ähnlich. Beide bestehen aus einer Reihe an kleinen Kabelsträngen, die allesamt miteinander verflochten und in einem isolierten Mantel zusammengefasst sind. Dabei sind nicht nur Litzen hervorragende Leiter - auch geflochtene Kabel leiten Elektrizität besser weiter als Volldrähte. Sie sind zudem sehr robust. Geflochtene Kabel werden oftmals zur Verringerung von Störsignalen und zur elektromagnetischen Abschirmung verwendet.
-
Was ist eine umweltbeständige Leitung? – Wie der Name schon sagt, sind umweltbeständige Leitungen besonders für Bereiche wichtig, in denen hohe Temperaturen, Chemikalien oder ähnliches die meisten anderen Kabel beschädigen würden. Diese Leitungen können Öl und ultraviolettem Licht sowie bestimmten Säuren und Basen standhalten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass nicht alle umweltbeständigen Leitungen über dieselbe Betriebstemperatur verfügen und womöglich unterschiedlich auf die verschiedensten Umweltbedingungen reagieren. Aus diesem Grund sollten Sie sich stets vor Augen führen, was für eine Leitung Sie exakt benötigen, damit sie sich auch tatsächlich für Ihre Anwendung eignet.
-
Was sind Einzeladerleitungen? – Eine Einzeladerleitung ist schlichtweg ein Kabel mit einem einzigen isolierten Leiter und eignet sich allen voran für Anwendungen mit geringer Spannung und niedriger Stromstärke. Man findet diese Leitungen oftmals im Innenleben von Computern sowie in Verbraucherelektronik, Küchengeräten, Bedientafeln und an manchen Stellen auch in Fahrzeugen. Allgemein gilt, dass ein solches Kabel im Inneren von elektronischen Geräten Verwendung findet. Dabei ist es in vielen verschiedenen Ausführungen für die unterschiedlichsten Spannungen und Stromstärken erhältlich. Achten Sie stets darauf, dass Sie die richtige Option für Ihr individuelles Projekt wählen. So eignen sich manche Kabel zum Beispiel besser als manch andere Leitungen für Anwendungen, bei denen Verzerrung oder Vibrationen auftreten können.
-
Was ist ein Netztestkabel? – Ein Netztestkabel ist genau das Kabel, das an die Stromquelle angeschlossen werden. Achten Sie bei der Wahl des Kabels für ein Projekt stets darauf, um was für ein Kabel es sich handelt, welche Isolierung es bietet und wie es um die Verflechtung bestellt ist. In den meisten Fällen bestehen Netztestkabel aus verflochtenen Kupferleitungen mit einer isolierenden Hülle aus Silikon oder PVC. Allgemein gilt: Je mehr Drahtstränge das Kabel besitzt, desto besser.
-
Was ist ein Thermoelement-Kabel? – Ein Thermoelement-Kabel ist das Kabel, das innerhalb eines Thermoelements zwischen dem Sensor und dem CJC-Ende verläuft, wo das jeweilige Signal aufgenommen wird. Ein Thermoelement misst die Temperatur. Ein solches Kabel verfügt in der Regel über eine hochwertige PVC-Isolierung, da es auch bei hohen Temperaturen zum Einsatz kommen kann. Thermoelement-Kabel sind zudem oftmals sehr flexibel. Achten Sie bei der Wahl eines solchen Kabels unbedingt auf seine Temperaturbeständigkeit. So können Silizium-Optionen allgemein höheren Temperaturen standhalten und eignen sich somit besser für Anwendungen mit großer Hitze.
-
Was ist ein Verlängerungskabel? – Verlängerungskabel verfügen entweder über eine Silizium- oder eine PVC-Beschichtung und sind in aller Regel rund. Bestimmte Verlängerungskabel eignen sich auch für die Kopplung mit Thermoelementen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die Eigenschaften des Verlängerungskabels mehr oder weniger den Eigenschaften des Thermoelements entsprechen, damit diese beiden Komponenten gekoppelt werden können. Verlängerungskabel sind in vielen verschiedenen Farben sowie in Ausführungen für einzelne wie für doppelte Elemente erhältlich.
-
Was ist ein Kupferkabel? – Kupfer ist schlichtweg das am weitesten verbreitete Metall für Kabel aller Art, und so gibt es Kupferkabel sowohl in Form von Einzeladerleitungen als auch in geflochtenen Ausführungen. Kupfer wird bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert für elektrische Kabel verwendet, und als zum Ende desselben Jahrhunderts noch das Telefonnetz stark ausgebaut wurde, stieg der Bedarf an Kupfer stark an. Heutzutage sind Kupferkabel in vielen verschiedenen Arten und Formen erhältlich und werden zur Erzeugung und Übertragung von Strom sowie für elektronische Schaltkreise, Telekommunikationsanwendungen und vieles mehr eingesetzt. Ein Großteil der Verkabelung von Gebäuden greift ebenso auf Kupferkabel zurück.
Dabei eignet sich Kupfer vor allen Dingen deshalb für derartige Aufgaben, da es sich als die beste und die preiswerteste Lösung etabliert hat. Es ist hochgradig leitfähig, sehr robust und langlebig und zudem korrosionsbeständig. Darüber hinaus kann es mühelos installiert werden und ist sowohl als Volldraht und Geflecht als auch in Form größerer Kabel erhältlich. Geflechte aus Kupfer sind dabei sehr flexibel und zudem robuster und langlebiger als Einzeladerleitungen.
-
Was ist eine temperaturbeständige Leitung? – Temperaturbeständige Leitungen kommen, wie sollte es anders sein, überall dort zum Einsatz, wo hohe Temperaturen herrschen. Hierzu zählen Öfen, Motoren von Fahrzeugen und ähnlichem Equipment, und sogar Leuchten mit hoher Intensität. In vielen Fällen verfügt eine solche Leitung über eine Nickelbeschichtung, wobei gelegentlich auch pures Nickel zum Einsatz kommt. Letztere ist jedoch eine etwas kostspieligere Lösung. Aufgrund der höheren Temperaturen erfordert eine solche Leitung auch Isolierungen, die dieser Hitze standhalten können. Zu den am häufigsten verwendeten Materialien hierfür zählen Keramikfaser und Fiberglas.
Was ist eine Einzelader-Steuerleitung?
Einzeladerleitungen eignen sich allgemein am besten für feste Installation, gleichwohl sie mitunter auch für die Leitungen innerhalb bestimmter Geräte geeignet sein können. Mit der Größe der Kupferkomponente variieren selbstverständlich auch die Spannung und der Temperaturbereich, in dem die Leitung arbeiten kann. Wie bei allen anderen Leitungen ist auch hier darauf zu achten, dass sich die jeweilige Leitung für Ihr Projekt eignet.
-
Was ist eine Schaltanlage? – Ein Schaltkabel ist ein elektrisches Kabel, das in Schaltanlagen zur Isolierung elektrischer Geräte zum Einsatz kommt. Dabei ist „Schaltkabel“ eine Art Sammelbegriff, da diese Aufgabe von vielen verschiedenen Kabeln übernommen werden - mitunter von einem so genannten dreiphasigen Kabel. Allgemein gilt, dass verschiedene Schaltsysteme verschiedene Kabel benötigen. So sind zum Beispiel Hochspannungssysteme meistens außerhalb von Gebäuden installiert, sodass sie Kabel benötigen, die den verschiedensten Witterungseinflüssen trotzen können. Niederspannungssysteme hingegen befinden sich in der Regel in Gebäuden und benötigen somit andere Kabel. Ein Schaltsystem ist demnach eine Komponente, die eine Stromanlage vor zu hohen Lasten sowie vor Fehlern im System schützt.
-
Was ist ein dreiphasiges Kabel? – Ein dreiphasiges Kabel ist eine bestimmte Einzeladerleitung, die brandverzögernd wirkt und über eine hochwertige Isolierung verfügt. Dabei handelt es sich um temperaturbeständige Kabel, die dauerhaft in Umgebungen mit großer Hitze arbeiten können. Im Englischen werden dreiphasige Kabel neben „tri-rated cable“ auch oftmals als „panel cable“ bezeichnet. Erhältlich sind diese Kabel in vielen verschiedenen Farben. Dabei sollten sie auf Lasten im Bereich von 300/500 V ausgelegt sein.
-
Was versteht man unter einem Leitungskabel? – Leitungskabel verfügen allgemein über etwas festere, dickere und robustere Beschichtungen zur Isolierung und zum Schutz vor Einflüssen aller Art. Diese äußere Beschichtung wird auch als Kabelrohre bezeichnet. Besonders für größere Leitungen und Kabel, die zusätzlichen Schutz erfordern, sind sie eine große Hilfe. Manche dieser Kabelrohre verfügen über einen Schlitz entlang ihrer Mitte, sodass sie mühelos auf ein Kabel aufgeschoben bzw. abgenommen werden können. Ebenso verfügbar sind dauerhafte Abdeckungen.
-
Was versteht man unter Kabelkanälen? – Im Bereich Telekommunikation sind Kabelkanäle letztlich die Leitungen, die durch die Vermittlungseinrichtung verlaufen, welche die jeweiligen Teilnehmer miteinander verknüpft. Oftmals werden damit jedoch auch Gehäuse für Kabel beschrieben, die aus einer Basis und einer mobilen Abdeckung bestehen. Der „Kanal“ ist dabei der abdeckende Teil, der die jeweiligen Kabel, Stränge, isolierten Leiter und mehr, umschließt.
All diese Leitungen zählen zu den geläufigsten Optionen heutzutage. Dabei können sich die verschiedenen hier aufgelisteten Leitungen für allerlei Projekte im kommerziellen, industriellen und sogar privaten Bereich eignen. Zu wissen, welche Kabel die beste Lösung für die verschiedensten Situationen sein können, und die Kenntnis der unterschiedlichsten Sicherheitsprotokolle für die jeweiligen Leitungen, ist von hoher Bedeutung. Achten Sie stets darauf, dass Sie die Grenzen und die Kapazitäten Ihrer Leitungen kennen, um mögliche Unfälle oder Verletzungen von vornherein auszuschließen.