Übersicht über Gehäuse

Übersicht - Gehäuse

 

Gehäuse sind Vorrichtungen für den Schutz und den Einbau verschiedener Produkte und Komponenten, in der Regel sind dies elektronische Bauteile. Gehäuse können Taster, Instrumente, Computer, Bauelemente und viele andere elektronische Vorrichtungen wie z. B. Fernsteuerungen enthalten. Die meisten Elektronikteile, die am Arbeitsplatz oder zu Hause zu finden sind, besitzen eine bestimmte Art von Gehäuse und im Allgemeinen sind sie aus Kunststoff.

 

Viele elektronische Artikel ohne extrem hohe Ansprüche besitzen häufig keine Schutzeinhausungen. In solchen Fällen muss der Endanwender Schutzgehäuse dafür selbst kaufen. Das gilt auch für alle begeisterten Bastler und Tüftler, die gern ihre eigenen Geräte der „Marke Eigenbau“ konstruieren. Da es eine so große Bandbreite unterschiedlicher Gehäuse aus Kunststoff und Metall und in unterschiedlichen Größen gibt, sollte immer eine Lösung zu finden sein, die den Zweck erfüllt.

 

Gehäuse zum Schutz von Computern sind NEMA Gehäuse. Die Abkürzung steht für den amerikanischen Elektroherstellerverband National Electrical Manufacturer’s Association. Die Gehäuse besitzen NEMA-Werte, die die Sicherheit des Gehäuses und die Art der Komponenten und Computer vorgeben, die dafür verwendet werden können. Man sollte sich die verschiedenen Konsolengehäuse ansehen, die heute auf dem Markt sind, da jeder Gehäusetyp einen anderen Zweck erfüllt.

 

Was sind Konsolengehäuse?

 

Konsolengehäuse sind Einhausungen für elektrische Bauteile, die in einer Schräge zwischen 30 und 60 Grad montiert werden. Zu den häufigsten Beispielen dafür, wie man Konsolengehäuse verwenden kann, gehören die Montage von Leuchten, Schaltern, Drehschaltern und sogar Tastaturen. Auch die Gehäuseausführung kann variieren, manche sind aus Kunststoff und andere aus Metall wie z. B. Aluminium. Sie können auf dem Tisch oder an der Wand montiert werden, andere sind mit verjüngenden Oberseiten ausgestattet, die sich für die Montage von Folientastaturen eignen. Häufig besitzen sie flache Seiten, im Allgemeinen sind dies die nach hinten gerichteten Seiten, die für Montagegeflecht sowie für Steckverbinder geeignet sind.

 

Was sind Tischgehäuse?

 

Tischgehäuse sind ähnlich wie Konsolengehäuse, da sie aus dem gleichen Material hergestellt werden und vergleichbare Funktionen besitzen. Da diese Konsolen generell auf dem Tisch des Anwenders stehen, liegt diese Bezeichnung nahe. Sie können verschiedene Bedienelemente enthalten, z. B. Taster, Tastaturen, Displayfenster und Instrumentenbedienungen.

 

Was sind Gehäuse für Entwicklungsplatinen?

 

Dabei handelt es sich um eine besondere Art von Gehäuse, das für die Einhausung und den Schutz von Entwicklungsplatinen vorgesehen ist (wie der Name schon verrät). Die Gehäuse werden in verschiedenen Größen angeboten, damit sie zu den heute populärsten Entwicklungsplatinen passen. Sie sind passend zur Platine generell rechteckig. Die Gehäuse werden in verschiedenen Ausführungen und Farben angeboten, in Weiß, Schwarz sowie in halb-lichtdurchlässigem Blau. Die Gehäuse weisen eine hohe Qualität auf und sind häufig aus langlebigem ABS-Kunststoff. Manche Gehäuse besitzen Aussparungen für LEDs, Bedienelemente und Steckverbinder. Durch die Konstruktion eignen sie sich gut für verschiedene Arten von Platinen.

 

Was sind DIN-Schienen-Gehäuse?

 

Diese Spezialgehäuse passen direkt auf DIN-Schienen und sind zur Aufnahme und zum Schutz der darauf verbauten Elektronik vorgesehen. Zu den häufigen Optionen bei DIN-Schienen-Gehäusen gehört ein Kunststoffbehälter, der aus zwei unterschiedlichen Teilen besteht. Beide werden zusammengesteckt und können dann auf der Schiene montiert werden. Manche DIN-Schienen-Gehäuse sind mit vollständig isolierten Behältern ausgestattet. Auf diese Weise werden auch die sehr strengen Auflagen bestimmter Branchen eingehalten, z. B. in der Automobilindustrie und im Maschinenbau. Wie viele andere Gehäusebauformen sind auch diese relativ einfach zu montieren. Durch die flachen Abdeckungen sind sie für die meisten Systeme leicht einsetzbar. Bei Bedarf können sie auch leicht demontiert werden.

 

Was sind Standgehäuse?

 

Standgehäuse sind große Einhausungen für komplette Racks mit Elektronikteilen und Instrumenten. Generell bestehen die Gehäuse aus Metall und der Grundkörper ist in der Regel soeben groß genug, um die gesamte Elektronik ohne viel Freiraum dazwischen unterzubringen. Dadurch wird Stellfläche eingespart. Häufig verfügen sie über eine Verriegelung, damit die Türen geschlossen bleiben und nicht versehentlich geöffnet werden. Beim Kauf größerer Komponenten muss man die Konstruktion beachten und darauf achten, dass sie stabil und sicher ist und dass alle notwendigen Ausstattungsmerkmale darin vorgesehen sind. Die besten Angebote auf dem Markt verfügen über Ausstattungen wie etwa Montageleisten, Griffe, Lüfter und Filtereinheiten sowie Möglichkeiten zur Verlegung von Kabeln im Gehäuse.

 

Was sind Universalgehäuse?

 

Ein Universalgehäuse kann aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt sein, z. B. aus Weichstahl, verzinktem Stahl, Edelstahl und Kunststoff. Viele Universalgehäuse sind für die Wandmontage zum Schutz elektronischer Vorrichtungen an der Wand vorgesehen. Häufig verfügen sie über Verriegelungen, damit nur bestimmte Personen Zugang zu den elektronischen Steuerungen und Instrumenten im Gehäuse haben. Kleinere Universalgehäuse sind allgemein als Anschlussdosen bekannt, die Universalgehäuse eignen sich jedoch für eine Reihe unterschiedlicher Zwecke.

 

Was sind Handheld-Gehäuse?

 

Handheld-Gehäuse dienen für die elektronischen Geräte, die wir in der Hand halten können. Das könnte zum Beispiel eine Fernbedienung sein, eine kleine Leiterplatte oder ein Vergussmassen-Gehäuse oder eine nahezu beliebige Art von Handinstrument. Im Allgemeinen bestehen sie aus hochwertigem ABS-Kunststoff, es gibt aber eine große Vielzahl unterschiedlicher Bauarten und Formen, die für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke geeignet sind. Einige davon funktionieren gut mit Folientastaturen zusammen und erleichtern das Entwickeln spezifischer Steuerungen für verschiedene Zwecke.

 

Was sind Instrumenten-Gehäuse?

 

Aluminium- und Kunststoffgehäuse sind für viele unterschiedliche Instrumente erhältlich. Die verschiedenen Gehäuseausführungen eignen sich zur Aufnahme von Displays, Schaltern, Knöpfen, Drehschaltern und anderen Komponenten. Die Gehäuse können aus Aluminium oder einem anderen Metall bestehen oder ebenso wie die anderen Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Darin lassen sich problemlos Leiterplatten einbauen. Für unterschiedliche Situationen stehen verschiedene Instrumenten-Gehäuse zur Verfügung. Manche sind tragbar und andere sind zum Beispiel für die Wandmontage vorgesehen. Es gibt auch Ausführungen für Folientastaturen oder Pads. Auch diese Ausführungen können ziemlich langlebig und robust sein. Viele von ihnen sind zwar eher für den Innenbereich geeignet, aber es gibt auch Varianten für den Einsatz im Freien.

 

Was sind Leiterplatten-Gehäuse?

 

Jeder, der mit Elektronik zu tun hat, weiß, dass eine Leiterplatte (PCB) sicher und geschützt untergebracht sein muss. Mit Leiterplatten-Gehäusen wird nicht nur eine Einhausung für die Komponenten zur Verfügung gestellt. Sie sehen dadurch auch ansprechender aus als die unverkleidete Elektronik. Der Schutz der Leiterplatte ist dadurch außerdem von höherer Qualität. Das Risiko von Verunreinigungen von außen und die Gefahr eines Bruchs oder einer anderen Beschädigung der Leiterplatte ist dadurch geringer. Der Begriff umfasst viele unterschiedliche Gehäuse und Einhausungen sowohl aus Kunststoff als auch aus Aluminium oder anderen Metallen, die einen Schutz der Leiterplatte ermöglichen und Schnittstellen zu anderen Geräten bereitstellen.

 

Was sind Ständer und Sockel?

 

Ständer und Sockel sind Vorrichtungen die meist unten oder hinten mit den Gehäusen verbunden werden. Sie dienen zum Anheben des Racks oder Gehäuses über den Boden. Manchmal werden sie auch mit Laufrollen angeboten, sodass die gesamte Konstruktion bequem von einer Stelle zur anderen gefahren werden kann. Nützlich ist dies in Labors, in Produktionsanlagen und einer Reihe anderer Werkseinrichtungen. Die Ständer und Sockel stehen in vielfältigen Ausführungen und Größen zur Verfügung. Es ist daher wichtig, die Ausführung zu wählen, die genau zu Ihrem Gerät oder Gehäuse passt, sofern Sie eines benötigen.

 

Was sind Vergussmassen-Gehäuse?

 

In der Elektronik werden mit Vergussmassen-Gehäuse Materialien bezeichnet, die häufig Feststoffe oder Gel-Verbundstoffe sind und die Aufgabe haben, die Elektronik vor Vibrationen und Stößen zu schützen. Sie können dazu beitragen, dass Feuchtigkeit und andere Schadensrisiken von der Elektronik fern gehalten werden. Bei manchen Leiterplatten wird heute unter Umständen dieser Gehäusetyp verwendet, während für andere vielleicht Schutzlacke benutzt werden. Vergussmassen-Gehäuse werden heute in unterschiedlichen Größen angeboten. Sie sind damit eine ideale Lösung zum Schutz von Leiterplatten verschiedener Formate.

 

Was sind Netzteilgehäuse?

 

Das Netzteil gehört zu den wichtigsten Bestandteilen vieler elektronischer Baugruppen, auch von Computern. Ohne ein funktionstüchtiges Netzteil könnte keine Elektronik arbeiten. Es macht daher Sinn, ein zusätzliches Element zu deren Schutz zur Verfügung zu stellen. Netzteilgehäuse aus Stahl, Aluminium oder hochwertigem Kunststoff können die Netzteile vieler verschiedener Produkte schützen. Sie können vor Korrosion, Abnutzung und anderen Faktoren schützen. Manche auf dem Markt erhältliche Optionen können auch bei der Wärmeableitung vom Gerät unterstützen und die Gefahr einer Überhitzung eindämmen. Auch diese werden in verschiedenen Bauformen und Größen angeboten. Sie stehen somit für jede beliebige Situation frei zur Verfügung, in der ein Netzteil umschlossen und geschützt werden muss.

 

Was sind Abschirmungsgehäuse?

 

Dieser Gehäusetyp ermöglicht eine Abschirmung vor elektromagnetischen und Funkfrequenzen mit hoher und niedriger Stärke. Die abschirmende Wirkung dieser Gehäuse ist unterschiedlich und hängt vom Produkt ab. Es ist daher absolut wichtig, welchen Grad der Abschirmung Ihr Produkt erfordert, um die richtige Auswahl zu treffen. Viele verschiedene Ausführungen werden angeboten, sie alle bestehen generell aus Stahl oder Blech.

 

Was sind Festplatten-Gehäuse?

 

Festplatten-Gehäuse werden häufig bei Computern eingesetzt und bestehen im Allgemeinen aus Metall oder Kunststoff oder einer Kombination aus beiden. Sie sind für den Einbau eines Laufwerks vorgesehen und verfügen in der Regel über einen USB-Anschluss. Die Gehäuse sind für Festplatten und optische Laufwerke vorgesehen. Manche von ihnen passen direkt in ein Computergehäuse, andere wiederum werden als externe Laufwerke eingesetzt. Die Gehäuse können mit unterschiedlichen Laufwerktypen für Windows und Mac kombiniert werden. Die verschiedenen Gehäuse können auch über Sonderausstattungen verfügen, wie z. B. LED-Lampen zur Anzeige des Zugriffs auf das Laufwerk. Auf diese Weise kann der Anwender feststellen, ob es eingeschaltet und funktionstüchtig ist.

 

Was sind Wandgehäuse?

 

Wandgehäuse sind Gehäusebauformen, die direkt an der Wand angebracht und für stationäre elektronische Vorrichtungen vorgesehen sind. Sie besitzen normalerweise Eintrittsöffnungen für Kabel, die sich in der Regel an der Rückwand befinden. Viele der angebotenen Gehäuse besitzen mechanische Verriegelungen, die sicherstellen, dass sich kein Unbefugter Zugang zu der Elektronik oder der Instrumententafel dahinter verschaffen und sie manipulieren kann. Sie sind für den Bedarf unterschiedlicher Maschinen und Industrievorrichtungen gut geeignet. Die meisten Wandgehäuse werden an der Wand montiert, es gibt aber auch Ausführungen für Wandschränke und Wandgehäuse sowie für DIN Schienen. Dies ist abhängig vom Gehäusetyp und -modell.

 

Welche Arten von Gehäuse-Zubehör gibt es?

 

Die vorgenannten Ausführungen geben Aufschluss über die vielen unterschiedlichen Elektronikgehäuse, die heute auf dem Markt sind. Neben diesen Gehäusen wird eine Vielzahl unterschiedlicher Zubehörkomponenten angeboten, die für den optimalen Einsatz des Gehäuses für den jeweiligen Verwendungszweck von Nutzen sind. Zu den häufigen Zubehörteilen gehören Lochplatten für Metallgehäuse, DIN-Schienenmodule, Montageplatten und -schienen, Schrauben, Türen, Spannzwingen und Schlösser. Ferner benötigen viele Geräte Tastenfelder, die in unterschiedlichen Größen frei verfügbar sind.

 

Bei jedem Kauf eines Gehäuses ist es von Vorteil, die einzelnen Zubehörangebote zu durchstöbern, denn eventuell findet sich noch die eine oder andere Zubehörkomponente, die Ihr Gehäuseprojekt perfektioniert.

 

Welche Produkte werden für die Gehäuse-Montage und -Installation benötigt?

 

Bei der Montage und Installation eines Gehäuses benötigt man verschiedene Materialien. Welche genau, das hängt von der Art des Gehäuses und davon ab, wo es eingesetzt wird. Artikel, die für die meisten Gehäuse benötigt werden, sind Montageplatten, Halterungen, Montageschienen und Schrauben. Denken Sie daran, dass für die unterschiedlichen Gehäusegrößen und -ausführungen auch Montageplatten unterschiedlicher Größen benötigt werden. Schauen Sie sich also genau die Angebote an, und wählen Sie die richtige Größe für Ihr Gehäuse aus. Es besteht auch die Möglichkeit, Montagesätze auszuwählen, die sämtliche Artikel enthalten, die Sie zum sicheren Einbau der Elektronik in das Gehäuse benötigen.

 

Abgesehen von diesen Artikeln ist es wichtig, mit den richtigen Werkzeugen zu arbeiten. Für die Arbeiten werden in der Regel nur ein Schraubendreher und vielleicht ein Bohrer benötigt. Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers, und stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen Werkzeug für die jeweilige Aufgabe arbeiten.