- Home
- >
- InfoZone
- >
- Automation
- >
- Kabelzubehoer
Kabelzubehoer und Kabelbinder
Kabelzubehör Kabelbinder und Werkzeuge
Zur Einhaltung der Vorschriften müssen Kabel und Anschlüsse intakt gehalten werden. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, müssen Kabel ordnungsgemäß zugentlastet werden. Dazu müssen mehrere Kabel häufig gebündelt werden, die sowohl dick als auch empfindlich sind wie beispielsweise CAT5. Diese Kabel lassen sich durch Klettverschluss- und Kunststoff-Kabelbinder leicht bündeln und bieten sich damit als Fertiglösung für die Büro- und Heimverkabelung an.
Im industriellen Bereich können die Kabel erheblich schwerer und dicker sein und sind zudem den Gefahren durch das Umfeld sowie mechanischen Kräften ausgesetzt. Wenn in einem Betrieb viele Kabel im Einsatz sind, wird eine Kennzeichnung notwendig. Auch für diese Zwecke gibt es Kabelwerkzeuge und entsprechendes Zubehör. Für alle, die mit Kabeln zu tun haben, werden hochwertige Werkzeuge wie Seitenschneider und Crimpwerkzeuge angeboten, die den Verkabelungsaufwand verringern und bei jedem Gebrauch für eine präzise, kalkulierbare Abläng- und Crimpbearbeitung sorgen.
Das Angebot an Artikeln in diesem Bereich ist groß, denn von Fernmeldetechnikern bis zu Tiefbauarbeitern, die unterirdische Leitungen verlegen müssen, werden diese Zubehörprodukte benötigt. Der exakte Bedarf kann sich von Fall zu Fall stark unterscheiden.
Die Eignung dieser Kabelbinder und Zubehörartikel hängt von der Größe der zu verlegenden Kabel, von der Umgebung, in der sie eingesetzt werden, und von der Art der Kabelhandhabung und dem benötigten Kabelschutz ab.
Was gilt als Kabelzubehör?
Zum Kabelzubehör gehören Artikel, die für das Arbeiten mit sowie für das Schützen und Kennzeichnen verschiedener Kabel vorgesehen sind. Viele dieser Artikel sind Spezialprodukte, z. B. die Artikel, die für CAT5-Kabel im Gegensatz zu Glasfaserleitungen vorgesehen sind. Einige dieser Zubehörprodukte werden als Sortimente ausgeliefert, sodass Fremdfirmen, Wartungstechniker und andere Personen eine Vielzahl von Produkten zur Verfügung haben, die häufig zusammen als Paket verwendet werden, um Zeit und Geld bei der Abwicklung zu sparen.
Einige Zubehörteile sind dafür gedacht, generelle Arbeitsschritte einfacher zu machen. Beispielsweise vereinfachen Löthülsen das Herstellen von Lötverbindungen zwischen Kabeln und Leitern. Warm- und Kaltschrumpfschläuche eignen sich hervorragend, um äußerst effizient und schnell für ein Kabel eine Ummantelung herzustellen, die präzise geformt ist.
Welche Werkzeuge sind für die Verarbeitung von Kabeln erhältlich?
Die einzelnen Werkzeuge für die Verkabelung sind sehr unterschiedlich. Dazu gehören unter anderem Werkzeuge, die für die Installation verwendet werden, z. B. Crimpzangen, Klemmen und Seitenschneider. Andere Werkzeuge dieser Kategorie werden für bestehende Installationen verwendet. z. B. Kennzeichnungswerkzeuge.
Bei der Auswahl der Kabelwerkzeuge sollte auf die verwendeten Materialien geachtet werden, aber auch auf die Häufigkeit der Nutzung. Mitarbeiter in der Fernmeldetechnik oder ein Fernmeldeunternehmen, das Werkzeuge einkaufen möchte, benötigt langlebige Geräte, die auch anspruchsvolle Aufgaben aushalten. Netzwerk- und IT-Techniker benötigen vielleicht präzisere Werkzeuge und nicht so sehr solche, die sich durch Langlebigkeit und Belastbarkeit auszeichnen.
Manche Werkzeuge besitzen vielleicht Funktionen, die das Bedienen erleichtern. So können beispielsweise Geräte mit Ratschenantrieb das Abisolieren und Ablängen erleichtern. Die teuersten Seitenschneider und Abisolierzangen kombinieren eine sehr genaue Abtrennung und Abisolierung mit einer hochgradigen Langlebigkeit, sodass diese für alle Einsatzbedingungen geeignet sind.
Manche Werkzeuge sind sehr einfach, jedoch äußerst zweckgemäß aufgebaut. So ist ein Anschlusswerkzeug zwar einfach konstruiert, aber auf eine hohe Qualität kann bei diesen Werkzeugen eigentlich nicht verzichtet werden.
Je nach Art des fraglichen Kabels können die dafür zur Verfügung stehenden Werkzeuge erhebliche Unterschiede aufweisen.
Was ist ein Kabelschutz?
Kabelschutz bedeutet, dass das Kabel mit einer Isolierung gegenüber umgebungsbedingter Gefahren, mechanischer Belastungen durch Zug- und Schubkräfte und anderer Gefahrenquellen ausgestattet wird. Ein guter Schutz für die Leitungen ist auch eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Kabel.
Was ist eine Kabelkennzeichnung?
Kabelkennzeichnung bedeutet einfach, dass das Kabel gewissermaßen beschildert wird, sodass sein Verwendungszweck – und möglicherweise auch seine Anschlüsse – für jeden nachvollziehbar wird, der Arbeiten am Kabel verrichten muss. Dies geschieht mithilfe von Kennzeichnungsgeräten, die langlebige, haltbare Markierungen anbringen, die leicht zu erkennen sind.
Was sind Kabelbinder?
Mit Kabelbindern wird das Bündeln und Fixieren von Kabeln einfacher. Sie bestehen aus unterschiedlichen Materialien, wobei Kunststoff aufgrund seiner geringen Kosten und der leichten Verwendung besonders beliebt ist. Kabelbinder können aber auch aus Metall bestehen und Vorrichtungen wie beispielsweise Schrumpffolienbinder enthalten, die erhitzt werden und sich perfekt an den Kabelquerschnitt anpassen. Dadurch entsteht ein fest sitzender und zuverlässig formschlüssiger Schutz für die Leitungen.
Welche Arten von Kabelzubehör gibt es?
Das häufigste Kabelzubehör und ihr Verwendungszweck wird im Folgenden erläutert.
Kabeldurchführungen
Kabeldurchführungen sind eine gute Möglichkeit, Kabel zu verlegen und sie zugleich vor Ecken und Kanten zu schützen. Durchführungen sind häufig in Tischplatten zu finden, wo sie eine schonende, sichere Kabelverlegung vom Boden zur Tischoberseite ermöglichen. Sie können überall dort verwendet werden, wo das Kabel gut vor den Kanten einer Öffnung geschützt werden muss, durch die es verlegt werden soll.
Kabeldurchführungszubehör
Dazu gehören Vorrichtungen zum Fixieren von Kabeln an den Verlegungsstellen, z. B. Schellen, die an den Durchführungen entlang angebracht werden.
Kabelschellen und -klemmen
Kabelschellen und -klemmen stellen eine weitere Möglichkeit zur Kabelfixierung dar. Diese Schellen sind speziell für Kabel vorgesehen und sind daher besser für CAT5 und andere Kabel geeignet, die durch sonstige Schellen vielleicht beschädigt werden. Diese Vorrichtungen werden in vielfältigen Ausführungen angeboten. Manche sind zur Befestigung mehrerer Kabel vorgesehen und andere besitzen einen Öffnungsmechanismus, über den die Schelle angezogen, das Kabel in Position gebracht und der obere Teil der Schelle aufgesetzt und festgeschraubt werden kann.
Kabelcrimper
Kabelcrimper dienen dazu, Steckverbinder an Kabeln, an den Enden und an Kontaktstellen zu montieren. Sie werden für bestimmte Kabelausführungen hergestellt. Dadurch wird nicht nur sichergestellt, dass die Kabel korrekt mit Befestigungsmitteln versehen werden und somit für einen guten Kontakt gesorgt ist, auch Crimpen einer Vielzahl von Kontakten ist dadurch erheblich schneller und einfacher zu bewerkstelligen.
Kabelschneider
Kabelschneider sind eine ergonomische Lösung für das Durchtrennen von Kabeln. Zudem sorgen sie für einen sauberen Schnitt. Viele verschiedene Ausführungen werden angeboten und die meisten eignen sich für verschiedene Kabeltypen. Es gibt aber auch Spezialausführungen. Manche Ausführungen haben nicht die übliche Zangenform, sondern arbeiten mit einem Ratschenantrieb, der besonders das Durchtrennen dicker Kabel erleichtert.
Kabelschneiderzubehör
Zu Kabelschneidvorrichtungen können Halteclips, Griffe und andere Gegenstände gehören, die die Kabelbearbeitung vereinfachen und beim Durchtrennen optimal unterstützen. Zu diesen Vorrichtungen gehören auch solche, die mit Wärmeschneidwerkzeugen funktionieren.
Kabelmuffen sorgen an Übergangs- und Kontaktstellen von Kabeln für Schutz. Manche werden mit Gel- und Harzfüllung geliefert, die in die Fuge eingebracht wird und einen soliden Schutz vor mechanischen Belastungen und die Umgebung bieten.
Beschriftungsgeräte
Mit Beschriftungsgeräten können gut lesbare Beschilderungen für Kabel schnell hergestellt werden.
Beschriftungsgerätezubehör
Zu Beschriftungsgeräten gehören auch Papier, Druckmedien und andere Materialien zum Nachfüllen von Verbrauchsmaterial in einem Kabelbeschriftungssystem.
Bindegarn
Bindegarn dient zum Bündeln vieler Kabel. Es wird in verschiedenen Farben und Zugfestigkeiten angeboten.
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer sind Vorrichtungen, die auf die Lage eines Kabels hinweisen. Sie werden als Clips und in anderen Formen angeboten, manche sind bereits vorgedruckt, in der Regel mit Zahlen.
Kabelmarkierer Sets
Kabelmarkierer Sets sind eine einfache Möglichkeit, alle Materialien für Großaufträge zusammenzutragen. Dazu gehören auch Bild gebende Geräte zur Herstellung und Anbringung von Etiketten.
Elektronische Kabelmarkierer
Elektronische Kabelmarkierer arbeiten mit einem Markierungslokalisierer. Sie reagieren auf das Gerät und dadurch ist es erheblich einfacher, Kabel aufzuspüren, die unterirdisch verlegt sind.
Kabelmarkiererzubehör
Zum Kabelmarkiererzubehör gehören Halterungen, Applikatoren und andere Vorrichtungen, die in Verbindung mit Kabelmarkierern verwendet werden.
Schrumpf-Formteile
Zu den Formteilen für Kabel gehören eine Reihe von Manschetten, die vor der Umgebung und vor der Einwirkung mechanischer Kräfte auf das Kabel selbst schützen. Auf dem Markt sind Ausführungen mit Bögen und andere, die für die gerade Kabelverlegung vorgesehen sind.
Kabelhalterungen
Kabelhalterungen haben die Aufgabe, das Kabel in Einbaulage zu halten. Manchmal wird dazu auch eine einfache Möglichkeit zur Beschriftung des Kabels mitgeliefert.
Kabelschläuche sind Schutzvorrichtungen, die die Kabelaußenseite mit einem zusätzlichen Schutz ausstatten. Für Großprojekte können sie auf großen Materialrollen bestellt werden.
Geflechtschlauch Sets
Geflechtschlauch Sets werden mit verschiedenen Artikeln geliefert, die für Schlauchverlegungsarbeiten benötigt werden. Die Nachfüllsortimente sind praktisch, um bei zur Neige gehenden oder verbrauchten Artikeln den Bestand wieder aufzufüllen.
Kantenschutz
Zur Kategorie Kantenschutz gehören einfache elektrische Isolierbänder aber auch hochmoderne Ausführungen mit eingearbeiteter Metallgeflechtschirmung zum Schutz vor elektromagnetischen Störstrahlungen.
Kabelschlauch-Werkzeuge
Durch Kabelschlauch-Werkzeuge wird das Ausstatten von Kabeln mit einem Schlauchschutz erheblich vereinfacht. Dazu gehören Marker, die das Kennzeichnen der Kabel nach deren Ummantelung einfacher machen.
Spiralschlauch
Spiralschläuche werden häufig beim Bündeln und bei der Kabelbaumherstellung eingesetzt. Sie sind in bereits zylindrischer Form sowie als flache Bögen erhältlich, die um das Kabel herumgewickelt werden können.
Kabelracks und Dispenser
Racks und Dispenser stellen eine einfache Möglichkeit dar, Kabel aufzubewahren und bei Bedarf von der Trommel abzuwickeln. Da das Kabel gestrafft und geordnet bleibt, wird es außerdem geschützt.
Abisolierzubehör
Zum Abisolierzubehör gehören Ersatzklingen und Teile für hochwertige Abisolierer.
Abisolierer sind Vorrichtungen, mit denen der Isoliermantel eines Kabels entfernt wird, ohne dabei den elektrischen Leiter selbst zu durchtrennen. Sie werden in vielen verschiedenen Ausführungen angeboten, manche sind verstellbar und andere sind für spezielle Einsatzfälle vorgesehen, z. B. für Kabel mit einem Innenleiter.
Kabelbinderbefestigungen
Kabelbinderbefestigungen werden nach Länge, Breite und nach der Anzahl der enthaltenen Teile verkauft und stellen eine einfache Möglichkeit dar, Kabel fest zu arretieren, wenn spezielle Beschläge benötigt werden. In der Regel enthalten sie eine Halterung und den Kabelbinder selbst.
Kabelbinderhalterungen
Kabelbinderhalterungen dienen zur Befestigung eines mit Kabelbinder umwickelten Kabels an einer Fläche. Sie können als Bestandteil eines Sortiments oder einzeln gekauft werden.
Kabelbinderwerkzeug
Mit diesen Werkzeugen werden die Kabelbinder exakt festgezogen, die zum Bündeln der Kabel dienen. In der Regel gehören auswechselbare Klingen und Einstellmöglichkeiten dazu, mit denen sich die auf die Kabelbinder ausgeübte Spannung ziemlich genau einstellen lässt.
Kabelbinder
Kabelbinder haben die Aufgabe, die Teile eines Kabels fest zu verbinden. Sie dienen zum Gruppieren mehrerer Leitungen, Kabel und zum Befestigen von Leitungen an Anschlagpunkten. Sie werden aber auch für eine Vielzahl weiterer Aufgaben verwendet. Lieferbar sind sie in vielen unterschiedlichen Größen. Bekannte Beispiele sind die Klettkabelbinder zum Bündeln von Computerkabeln.
Kabelwerkzeuge Sets
Zu Kabelwerkzeuge Sets gehören Vorrichtungen zum Spannen und Abmontieren von Kabelbindern, Werkzeuge zum Entfernen von Kabelrohren sowie andere Werkzeuge.
Schrumpfschläuche
Schrumpfschläuche lassen sich um Kabel- oder Leiterbündel herum spannen, um ein festes Kabelbündel zu erhalten. Diese Schläuche können auf größeren Spulen sowie in kleineren Mengen bestellt werden.
Klettkabelbinder
Klettkabelbinder stellen eine schnelle und bequeme Möglichkeit dar, ganz besonders bei Kabeln, die nicht dauerhaft zusammen gebündelt sein müssen. Diese Kabelbinder stehen in unterschiedlichen Farben zur Verfügung. Die Kabel lassen sich dadurch einfach kennzeichnen.
Anlegewerkzeuge und Klingen
Anlegewerkzeuge und Klingen werden für bestimmte elektrische Steckverbinder verwendet, vor allem in der Fernmeldetechnik. Sie werden aber auch für CAT5 und CAT6 Kabel benutzt. Bei bestimmten Vernetzungsarbeiten sind diese Werkzeug unverzichtbar.
Löthülsen Sets
Löthülsen Sets enthalten Zubehörteile, die zum Verbinden von Kontakten mit Löthülsen wie im Folgenden beschrieben verwendet werden.
Löthülsen
Mit Löthülsen können Lötverbindungen einfacher hergestellt werden. Bei richtiger Anwendung sorgen sie auch für eine gut sitzende Versiegelung. Sie können äußerst lang haltende elektrische Verbindungen schaffen.