Antriebe und Kugellager

Was sind Antriebselemente und welche Rolle spielen Kugellager und Nadellager?

 

Antriebselemente sind Bestandteil vieler Maschinenarten, insbesondere bei Automobilen. Antriebselemente bieten dem Benutzer mehr Kontrolle über die Maschine und deren Betrieb. Der Begriff Antriebselement bezieht sich meist auf das Getriebe eines Fahrzeugs. Das Getriebe und die Änderungen, die der Bediener während der Nutzung macht, können Drehzahl und Drehmoment des Motors ändern und ihm mehr oder weniger Strom zuführen, je nach Bedarf zu diesem Zeitpunkt. Manchmal wird der Begriff Antriebselement auch in Bezug auf den gesamten Antriebsstrang eines Fahrzeugs verwendet.

 

Antriebselemente bestehen aus verschiedenen Teilen, die miteinander zusammenarbeiten, hierbei spielen Kugellager und Nadellager eine besonders wichtige Rolle. Kugellager und Nadellager gehören zu den wichtigsten Antriebselementen. Mit den richtigen Lagern kann die Lebensdauer eines Antriebs verlängert und die Leistung der Kraftübertragung verbessert werden. Gute Kugellager und Nadellager mit einer guten Schmierung sorgen für einen reibungslosen Betrieb der Kraftübertragung und können plötzliche Stillstände vermeiden.

 

Da sie für die Kraftübertragung so wichtig sind, ist es wichtig, das richtige Lager in der passenden Qualität zu wählen, damit diese der Belastung standhalten.

 

Welche Lagertypen gibt es? Wie funktionieren die einzelnen Typen?

 

Heutzutage sind verschiedene Lagertypen verfügbar und alle bieten ihre eigenen Vorteile und Nutzen. Die Lager, die heute auf dem Markt erhältlich sind, sind viel besser als ältere Lager, da neueste Computertechnologien die Überarbeitung und Verbesserung von Lagern ermöglicht haben. Wenngleich Kugellager und Nadellager recht simpel erscheinen mögen, können kleine Verbesserungen an ihrer Form und ihrer Funktionsweise einen großen Unterschied für den Betrieb der Kraftübertragung bedeuten. Wir empfehlen Ihnen, sich alle verschiedenen Optionen anzusehen und zu erfahren, wie sie funktionieren und zu entscheiden, welche sich für Ihre Bedürfnisse am besten eignen.

 

Bei den folgenden Lagern handelt es sich um die häufigsten Typen für die Kraftübertragung und ihre zugehörigen Elemente.

 

Was sind Kugellager?

 

Kugellager verwenden kleine Kugeln, um Teile des Lagerelements zu trennen. Sie helfen dabei, die Reibung während der Drehung zu reduzieren. Dies geschieht, indem durch das Drehen eines Laufrings oder Lagergehäuses auch die Kugellager darin gedreht werden. Diese Bewegung hilft dabei, die Reibung zu beseitigen, um ein leichteres Drehen zu ermöglichen. Dies ist wesentlich effizienter, als wenn zwei Flächen aufeinander reiben. Durch die Reduzierung der Reibung wird auch die Wärmeentwicklung reduziert.

 

Bei Kugellagern ist zu berücksichtigen, dass sie oft eine geringere Tragfähigkeit haben als Nadellager, auch wenn diese die gleiche Größe haben. Das liegt daran, dass sie in der Regel eine kleinere Kontaktfläche zwischen den Kugeln und Laufringen haben.

 

Es sind verschiedene Ausführungen von Kugellagern erhältlich. Obgleich man normalerweise Lager aus Metall, wie Edelstahl oder Chromstahl vor Augen hat, werden Lager auch aus vielen anderen Materialien hergestellt. In manchen Fällen können sie auch aus Keramik sein.

 

Rillenkugellager können größere Lasten tragen. Die Kugeln in der Einheit haben eine ähnliche Größe wie die Laufringe, wodurch höhere Lasten ermöglicht werden. Axialkugellager verfügen über nebeneinander liegende Laufringe.

 

Mehrere Faktoren beeinflussen die Lebensdauer von Kugellagern, wie beispielsweise die Traglast, sowie die Drehzahl, mit der sie betrieben werden. Damit Lager richtig funktionieren können, und um ihre Lebensdauer zu erhöhen, müssen sie geschmiert werden, wozu in der Regel Öl oder Fett verwendet wird. Dadurch lässt sich auch die Reibung reduzieren.

 

Was sind gebundene Kugellager?

 

Laufrollen sind spezielle vibrationsgeschützte Buchsen, die dabei helfen, die Vibrationen in den Antriebselementen zu verringern. Dieser Lagertyp wird auch "Silent Bush" genannt. Sie werden aus Stahl und Naturkautschuk hergestellt und helfen dabei, sämtliche Vibrationen im Lager zu reduzieren. Dies hat einen leiseren Betrieb ohne Vibrationen zur Folge. Als Vorteil dieser Lager gilt ihre Einsetzbarkeit, ohne zusätzliche Schmierung. Das bedeutet, dass keine extra Wartung erforderlich ist. Dadurch unterscheiden sie sich von anderen Lagertypen. Sie sind außerdem langlebig und müssen wahrscheinlich nicht ersetzt werden.

 

Was sind Nadellager?

 

Auf den ersten Blick kann ein Nadellager einem Kugellager sehr ähneln. Trotzdem sie derselben Funktion dienen, sind sie dennoch unterschiedlich. Das Nadellager verfügt über Zylinderrollen, nicht über Kugeln. Sie werden oft direkt auf der Welle verwendet, auch wenn sie mit einem Innenring genutzt werden können, für den Fall, dass die Welle nicht gehärtet ist. Zu den häufigsten Anwendungen für diese Lagertypen zählen neben Antriebselementen und Getrieben auch Pumpen, Kompressoren und andere Teile von Elektromotoren. Durch ihre Vielfältigkeit eignen sie sich gut für viele verschiedene Anwendungen.

 

Sie sind in der Regel eine gute Wahl, wenn schwere Lasten auf hohe Geschwindigkeiten treffen. Die Nadellager können oft mit größeren Lasten als Kugellager arbeiten. Dies ist in vielen Situationen von Vorteil. Nadellager sind zuverlässig und sie sind normalerweise leise im Betrieb mit geringen Vibrationen. Sie verringern auch die Reibung, was zu geringerer Erwärmung führt.

 

 

Was sind Laufrollen?

 

Laufrollen werden auch als Kurvenrollen bezeichnet. Sie haben in der Regel eine stärkere Außenring-Wandung. Diese laufen direkt auf der Spur, wodurch die Rollen eine höhere Last tragen können. Dank der Wandung verformen sie sich kaum, so dass sie ziemlich langlebig sind. Die Lager sind in der Regel in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Einige verfügen über Gleitringe, um die Reibung und somit die Erwärmung zu reduzieren.

 

Da sie im Betrieb weniger Wärme erzeugen, bedeutet dies eine längere Lebensdauer des Schmierfetts, das mit den Lagern verwendet wird. Dies führt wiederum zu einem geringeren Wartungsaufwand. Wenn sie geschmiert werden müssen, ist es normalerweise recht einfach, das Fett anzubringen. Verschiedene Arten von Laufrollen sind für unterschiedliche Einsätze bestimmt. Einige eignen sich beispielsweise gut für Kurvenrollen in Führungsbahnen, Andruckrollen, Wippventilrollen und Führungsrollen.

 

Was sind Lagereinheiten? Wofür werden sie verwendet?

 

Lagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit integriertem Kugellager und Dichtung. Diese Gehäuse können aus Metall sein, wie z.B. Stahlblech oder Eisen, was oft bei Einheiten für Antriebselemente der Fall ist. Es sind viele verschiedene Typen von Lagereinheiten und Gehäusen erhältlich, da es viele unterschiedliche Lagertypen für Antriebselemente sowie für andere Anwendungsarten gibt. Die Einheiten vereinfachen die Anwendung der Lager.

 

Welche Arten von Zubehör sind für Lagereinheiten verfügbar?

 

Es ist vielerlei Zubehör verfügbar, wodurch Teile leichter ersetzt und speziell angepasste Lagereinheiten für jeden Einsatz erstellt werden können. Zu den häufigsten Zubehörarten zählen Buchsen, welche die Lagerbaugruppe abdecken können. Einige der Buchsen sind wasserfest und haben FDA-Zulassung, zum Einsatz in Maschinen und Umgebungen im Lebensmittelbereich. Die Buchsen können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie beispielsweise für Gangschaltungsgestänge in Fahrzeugen, Verpackungsmaschinen mit Lagern ohne Schmiermittel, Maschinen in der Ölindustrie, Großküchengeräte, Mountainbikes etc.

 

Anderes Zubehör beinhaltet Unterlegscheiben und Hülsen, für Verbindungen im Gerät.

 

Was sind Lagereinheiten mit Flansch?

 

Lagereinheiten mit Flansch und die zugehörigen Einheiten sind auf Grund ihrer Konfiguration nützlich. Die Flanschform bietet eine größere Flexibilität für die Positionierung und Montage. Die Lagereinheit für die Flanschlager hilft beim Sichern der Lager, um einen langen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

 

Wie bei anderen Lagereinheitstypen, stehen diese in verschiedenen Ausführungen und Optionen zur Verfügung und bei den meisten handelt es sich um eine gute Wahl für Anwendungen mit begrenztem Platz. Sie haben eine geringe Reibung, hochwertigen Kunststoffteile sind dazu besonders leicht. Sie sind außerdem korrosions- und chemikalienbeständig gegenüber vieler Substanzen. Nicht alle Einheiten sind aus Kunststoff hergestellt. Einige sind aus Eisen hergestellt, um ihre Haltbarkeit zu gewährleisten. Diese Lagereinheiten sind leicht zu montieren und wieder auszubauen.

 

Was sind Einsätze und Zubehör für Lagereinheiten?

 

Einige andere Zubehörtypen zur Nutzung mit Lagereinheiten beinhalten Einsätze. Einsätze werden in einigen Fällen während der Erstellung des Lagers hinzugefügt. Bei anderen Einheiten können die Lager später hinzugefügt werden, in manchen Fällen sogar, wenn sich die Einheit bereits auf der Welle befindet. Mit Hilfe von Lagereinsätzen können Lagereinheiten mit verschiedenen Anwendungstypen funktionieren, zusätzlich zu Antriebselementen. Durch die Einsätze können sie mit verschiedenen Typen von Landmaschinen, Ventilatoren, Förderanlagen und Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinen funktionieren.

 

Ein Vorteil von vielen der erhältlichen Lagereinsätze ist, dass sie mit vielen unterschiedlichen Gehäusearten und Einheiten funktionieren, sogar mit speziellen vom Benutzer hergestellten Gehäusen.

 

Einige andere Zubehörarten beinhalten Riemenspanner zur Erhöhung der Spannung von Transportbändern sowie Gehäusekappen. Die Gehäusekappe ist ein simples Zubehörteil, aber sie kann äußerst nützlich sein. Sie kann die Lagereinheit abdecken, um das Element zu schützen. Sie kann auch ein gewisses Maß an Schutz bieten und das Eindringen von Schmutz und kleinen Partikeln verhindern.

 

Was sind Stehlagergehäuse- und Zubehör-Lagereinheiten?

 

Das Stehlagergehäuse ist eine Art Gehäuse für Lagereinheiten. Es wird auch Lagerblock genannt und ist eine gute Option für diejenigen, die Lagereinheiten mit minimalem Wartungsaufwand sowie eine gute Leistung benötigen. Sie werden oft in landwirtschaftlichen Geräten eingesetzt.

 

Während viele die Begriffe Stehlagergehäuse und Lagerblock synonym zueinander verwenden, gibt es einen kleinen Unterschied. Lagerblöcke eignen sich besser für den Betrieb an rotierenden Wellen und sie können geringere Lasten tragen. Die Stehlagergehäuse können höhere Lasten tragen. Dennoch neigen viele Leute dazu, die beiden Begriffe synonym zu verwenden. Wir empfehlen Ihnen, sich die jeweils individuellen Eigenschaften anzusehen, bevor Sie eine Wahl treffen.

 

Zum Zubehör für diese Blöcke gehören Dichtungen, die die Effizient der Einheit verbessern können, auch bei der Verwendung von Fettschmierung. Es sind viele unterschiedliche Dichtungsarten für die verschiedenen Gehäuse erhältlich. Wählen Sie daher die Typen aus, mit den passenden Eigenschaften für Ihre Anwendung.

 

Was sind Lagereinheiten mit mechanischer Aufnahme?

 

Der Zweck einer Lagereinheit mit mechanischer Aufnahme ist es, das Spiel in Förderbandanlagen zu minimieren. Lagereinheiten werden gern eingesetzt zur Straffung des Förderbandes oder der Welle. Zusätzlich zu Förderanlagen können sie auch in vielen anderen Einheiten verwendet werden, wie beispielsweise als Anwendung für landwirtschaftliche Geräte und Großnahrungsmittelmaschinen.

 

Die meisten Lagereinheiten mit mechanischer Aufnahme bestehen aus Gusseisen, wodurch sie langlebig und beständig für den Betrieb auch in den härtesten und extremsten Umgebungen sind. Sie sind in einer Vielzahl verschiedener Größen erhältlich. Durch die unterschiedlichen verfügbaren Größen sollten Sie passende Lagereinheiten mit mechanischer Aufnahme für viele verschiedene Bedürfnisse und Anwendungen finden können.