- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electronics
- >
- Leistungssteckverbinder
Arten der Leistungssteckverbinder
Was sind Leistungssteckverbinder?
Leistungssteckverbinder sind im Grunde genommen sämtliche Bauteile, die den Stromfluss von einer Stromquelle zu einem Gerät ermöglichen. Aufgrund des breiten Anwendungsbereichs, in dem Leistungssteckverbinder eingesetzt werden, gibt es sie in vielen verschiedenen Varianten.
Der Stecker, mit dem Geräte an Steckdosen angeschlossen werden, die speziellen Anschlüsse in dem Gehäuse Ihres Computers und die Batteriekabel, die die Batterie mit Ihrem Fahrzeug verbinden, sind nur einige Beispiele für Leistungssteckverbinder. Im Zusammenhang mit elektrischen Bauteilen gibt es allgemein sehr spezielle Arten von Leistungssteckverbindern. Diese Leistungssteckverbinder verfügen über Eigenschaften, mit denen sie sich besonders für bestimmte Anwendungen und – besonders wichtig für industrielle Anwendungen – für den Einsatz unter sehr widrigen Bedingungen eignen.
Leistungssteckverbinder aller Art bieten eine Möglichkeit, die Stromversorgung unabhängig von dem jeweiligen Bauteil zu gewährleisten. Selbst bei batteriebetriebenen Geräten ist ein Leistungssteckverbinder vorhanden, der den Ausgang der Batterie mit dem Eingang des elektrischen Gerätes koppelt. Leistungssteckverbinder können sehr einfach, aber auch ausgesprochen komplex konstruiert und mit einer Vorrichtung ausgerüstet sein, die den Anschluss an eine falsche Stromquelle verhindern kann.
Welches physikalische Prinzip steckt hinter Leistungssteckverbindern?
Leistungssteckverbinder basieren auf den Prinzipien der Konduktivität. Sie bestehen aus einem leitfähigen Material und einem Adapter, der die Verknüpfung einer Stromquelle mit einer bestimmten Ladung ermöglicht.
Einige Leistungssteckverbinder sind klassifiziert, sodass sie nicht mit Stromquellen verbunden werden können, mit denen die jeweiligen Geräte nicht betrieben werden dürfen. Als Beispiel dient hierbei ein elektrischer Steckanschluss als Leistungssteckverbinder: Bei bestimmten Geräten wird von der Verwendung eines Verlängerungskabels – ein weiterer Leistungssteckverbinder – zusammen mit dem elektrischen Gerät abgeraten. Der Strom, der durch den Leistungssteckverbinder – sprich: das Verlängerungskabel – fließt, kann im Endeffekt so extrem hoch sein, dass sich das Kabel erhitzt und womöglich einen Brand oder eine ähnliche Katastrophe herbeiführt.
Leistungssteckverbinder müssen darüber hinaus in den allermeisten Fällen auch über isolierende Eigenschaften verfügen. Bei einer herkömmlichen Steckdose ist der Leistungssteckverbinder mit isolierendem Material umgeben und so konstruiert, dass es für den Benutzer mit erheblichem Aufwand verbunden ist, mit den metallischen Drähten – die letztlich die Verbindung herstellen – in Berührung zu kommen. Hierfür müsste der Benutzer den Stecker zur Hälfte in die Steckdose einführen und sich dann die Mühe machen, irgendwie mit diesen metallischen Stiften in Kontakt zu kommen. Trotz des simplen Aufbaus zählt das aktuelle Design von Steckdosen zu den robustesten und sichersten Ausführungen.
Welche Arten von Leistungssteckverbindern gibt es?
Aufgrund der Vielzahl verschiedener Elektrogeräte auf dem Markt gibt es eine ganze Reihe verschiedenster Leistungssteckverbinder, die konstruktionsbedingt für die Verbindung mit einer Stromquelle bestimmt sind. Manche Leistungssteckverbinder sind sehr klein, andere dagegen sind sehr groß. Manche sind für bestimmte Zwecke konstruiert – beispielsweise Energie sparen –, andere wiederum sind auf größtmögliche Bedienerfreundlichkeit ausgelegt. Ganz egal, welche Art von Elektrogeräten im Fokus steht, es gibt immer einen bestimmten Leistungssteckverbinder, der auf das jeweilige Gerät ausgelegt ist und es mit größtmöglicher Performance und Sicherheit versorgt.
Was sind Automotive Steckverbinder?
Automotive Steckverbinder sind in vielen verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Viele dieser Steckverbinder sind so konstruiert, dass sie mehrere Anschlussmöglichkeiten für die zahlreichen Niederspannungsstromkreise in Kraftfahrzeugen bieten. Darüber hinaus sind diese Steckverbinder ein besonders gutes Beispiel für Stecker, die darauf ausgelegt sind, verschiedenste Bedingungen zu überstehen. Sie sind allgemein aus Materialien gefertigt, die resistent gegenüber den Petrochemikalien sind, die in Kraftfahrzeugen eine besondere Rolle spielen, und sie sind darauf ausgelegt, den widrigen Wetterbindungen zu trotzen, denen jedes Fahrzeug von Zeit zu Zeit ausgesetzt ist.
Was sind Kompakt-Leistungssteckverbinder?
Kompakt-Leistungssteckverbinder gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Wie der Name schon sagt, sind sie auf Anwendungen ausgelegt, bei denen die Leistungssteckverbinder so klein und unauffällig wie möglich sein müssen. Sie sind normalerweise mit zahlreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet, die den Kontakt von Personen mit den Leitungen verhindern sollen. Ebenso werden hierbei eine Vielzahl verschiedenen Ein- und Ausgang-Konfigurationen eingesetzt, um den verschiedensten Designs Rechnung zu tragen.
Was sind DC Stecker?
Allein in Ihrer direkten Umgebung werden Sie sehr wahrscheinlich zahlreiche Beispiele für DC Stecker (Hohlstecker) finden. Bestimmt erinnern Sie sich an den Stecker auf der Rückseite eines Modems. DC Stecker gibt es in vielen verschiedenen Designs; am häufigsten sieht man sie in einer zylinderförmigen Ausführung aus Metall, das speziell auf einen bestimmten Pin ausgelegt ist.
DC Stecker werden üblicherweise zusammen mit einem Transformator verwendet – oft auch Netzteil genannt –, der die Spannung für die gewünschte Anwendung auf ein angemessenes Niveau transformiert. Aus diesem Grund ist ein Blick auf den Transformator und die Ausgangsleistung vor dem Einstecken eines DC Steckers an ein elektrisches Gerät stets besonders wichtig. Stimmen die Werte nicht überein, könnte dies katastrophale Folgen haben.
Was sind DC Buchsen?
DC Buchsen sind die Anschluss-Gegenstecke von DC Steckern. Sie sind in der Regel leicht an dem einzelnen Zinken in der Mitte des zylinderförmigen Anschlusses zu erkennen. Im Allgemeinen kommen sie in verschiedenen Größen, damit nur der jeweils passende Adapter angeschlossen werden kann. Dieser wandelt den Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom um, transformiert die Spannung auf ein angemessenes Niveau und gibt dann die richtige Spannung und Stromstärke an den Stecker ab. So kann – in den allermeisten Fällen – die jeweils auf den passenden Stecker ausgelegte Buchse die Sicherheit erhöhen, da somit keine fehlerhaft eingestellten Spannungen bzw. Stromstärken durch das jeweilige Gerät fließen können.
Was sind DIN 43650 Ventilsteckverbinder?
DIN 43650 Stecker verfügen über vier Stifte und werden weitläufig in Industrieanwendungen eingesetzt. Sie sind im Elektronik-Fachhandel erhältlich und allgemein auf hohe Spannungen ausgelegt. Oftmals sind sie mit einer Sicherheitsvorkehrung ausgerüstet, die es ermöglicht, die Stecker über eine Schraubverbindung an einer Dose zu befestigen.
Was sind Energiesparende Geräte?
Energiesparende Geräte bedienen sich einer Vielzahl von Vorgehensweisen, um den Stromverbrauch insgesamt zu reduzieren. Im Laufe der letzten Jahrzehnte erfreuten sich Geräte dieser Art stets zunehmender Beliebtheit, da das Bewusstsein bezüglich des Stromverbrauchs und dessen Auswirkungen auf die Umwelt, sowie die Erkenntnis darüber, wie hoch die Einsparungen bei geschäftlich und privat genutzten Stromverbrauchern sein kann, für die Entscheidungen von Privathaushalten und Unternehmen mehr und mehr an Bedeutung gewannen.
Was sind EX-Leistungssteckverbinder?
Bei Arbeiten in Bereichen, die nicht für elektrische Geräte geeignet sind, müssen Sie sich für den Gebrauch dieser Geräte ohne übermäßiges Risiko auf die jeweilige Sicherheitsausrüstung verlassen. An diesem Punkt kommen EX-Leistungssteckverbinder und ähnliche Bauteile ins Spiel.
EX-Leistungssteckverbinder verfügen über Sicherheitsfeatures, die die Sicherheit des Personals in Bereichen erhöhen, in denen Gefahren durch Wasser, Umweltverschmutzung und andere Faktoren auftreten können. Diese Leistungssteckverbinder umschließen die Steckdose geradezu und verhindern somit, dass Wasser oder ähnliches eindringen kann. Darüber hinaus sind sie oftmals aus Materialien gefertigt, die gewissen Schadstoffen gegenüber resistent sind und somit verhindern, dass die Isolierung zusammenbricht. Zusätzlich dazu können einige Varianten dieser Steckverbinder physisch an der Steckdose befestigt werden, sodass sie nicht unbeabsichtigter Weise herausgezogen werden können. Diese und weitere Sicherheitsfeatures ermöglichen den Einsatz elektrischer Komponenten in Gefahrenbereichen.
Was sind Schwere Steckverbinder?
Schwere Steckverbinder sind ganz allgemein auf Anwendungen ausgelegt, deren Leistung die des gewöhnlichen Hausnetzes übersteigt. Sie sind oftmals extrem robust konstruiert und an der jeweiligen Stromquelle befestigt, damit unbeabsichtigtes Herausziehen oder sonstige Beschädigungen verhindert werden können. Hierfür sind sie teilweise mit Gewindeanschlüssen oder ähnlichen Vorrichtungen ausgestattet.
Längst nicht alle schweren Steckverbinder sind große, klobige Bauteile, wie es der Name vermuten lassen könnte. Einige schwere Steckverbinder sind ganz simpel mit Vorrichtungen ausgerüstet, die sie sehr sicher an Ort und Stelle halten. Ein Beispiel hierfür ist der Stecker mit zwei Schrauben, mit dem bestimmte Stromkabel an der Rückseite von Computern in Netzwerkräumen befestigt sind. Ihre Spannung und ihr Strom halten sich oftmals in Grenzen, aber die bei ihnen verwendeten Steckverbinder können ausgesprochen robust sein.
Was sind Schwere Steckverbinder Sets?
Elektrikern kann die Installation schwerer Steckverbinder manchmal wesentlich leichter gemacht werden, indem sie alles in einem Set unterbringen. Ein Schwere Steckverbinder Set beinhaltet alles, was ein Elektriker für den Anschluss eines schweren Steckverbinders benötigt: Den Stecker, die Buchse und viele weitere Teile. Diese Sets können das Anschließen bestimmter Geräte erheblich vereinfachen und gewährleisten so, dass die verwendete Hardware miteinander kompatibel ist.
Was sind Industrie-Verriegelungen?
Industrie-Verriegelungen sind sicherheitsrelevante Geräte und werden verwendet um das unbeabsichtigten Starten einer Maschine, eines elektrischen Schaltkreises oder sonstiger Industrie-Geräte zu verhindern. In der Regel werden sie in Situationen eingesetzt, bei denen Personen Arbeiten an den jeweiligen Maschinen bzw. Schaltkreisen durchführen und das unbeabsichtigte Aktivieren dieser Gerätschaften zu Verletzungen oder gar zum Tode der daran arbeitenden Personen führen kann.
Sie werden oftmals in Verbindung mit einem sogenannten Tag-Out-Programm eingesetzt. Bei einem solchen Programm wird eine Sperre verwendet, um den jeweiligen Schalter zu sichern, und ein Tag – eine Art Etikett – mit dem Namen der Person, die den Schalter deaktiviert hat, wird an dem Schalter selbst befestigt. Auf diese Weise werden sämtliche Zweifel darüber, ob der Schalter unbeabsichtigterweise deaktiviert wurde oder nicht, von vornherein beseitigt. Viele Industrie-Verriegelungen sind mit nur einem einzigen Schlüssel zur Ver- und Entriegelung des jeweiligen Geräts ausgestattet, sodass sichergestellt ist, dass niemand sonst das Gerät aktivieren bzw. dessen Status ändern und womöglich Verletzungen oder gar den Tod herbeiführen kann.
Was sind Leistungssteckverbinder?
Wann immer Sie ein beliebiges Industriegebäude betreten, wird Ihnen schnell bewusst sein, dass die Maschinen und Anlagen dort wesentlich mehr Strom erfordern, als das gewöhnliche Hausnetz bieten könnte. Leistungssteckverbinder sind speziell auf derartige Starkstromschaltkreise ausgelegt. Sie sind oftmals mit Anschlüssen ausgestattet, die sehr fest und sicher ineinander greifen und somit unbeabsichtigtes Trennen und ähnliche Unfälle verhindern.
Was sind Leistungssteckverbinder Adapter?
Leistungssteckverbinder Adapter erlauben die Modifizierung der Starkstromausgänge in Industrieanlagen, um den Strom auf mehrere verschiedene Maschinen zu verteilen oder ähnliches. Diese Adapter sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich und können von den Herstellern elektronischer Geräte und im Elektrofachhandel bezogen werden.
Was sind Leuchtensteckverbinder?
Leuchtensteckverbinder sind darauf ausgelegt, einen sicheren elektrischen Anschluss verschiedenster Leuchtmittel zur Verfügung zu stellen. Das naheliegendste Beispiel sind gewöhnliche Fassungen, mit deren Hilfe eine Glühbirne an das Hausnetz angeschlossen werden kann.
Was sind Modulare Batteriekontakte?
Modulare Batteriekontakte bieten die Möglichkeit, eine oder mehrere Batterien mit einem elektrisch betriebenen Gerät zu verbinden, ohne dabei alle Batterien einzeln anschließen zu müssen. Sie sind allgemein so konstruiert, dass alle Batterien Seite an Seite aneinander gereiht und korrekt ausgerichtet sind. Diese Geräte kommen sehr häufig zum Einsatz; von Taschenlampen über batteriebetriebene Radios bis hin zu fast jedem anderen batteriebetriebenen Gerät.
Was sind Solar Steckverbinder?
Solar Steckverbinder sind speziell auf die Anwendung mit Solaranlagen und den Geräten ausgelegt, die diese mit Strom versorgen. Erhältlich sind sie in vielen verschiedenen Designs. Einige von ihnen sind an einem Fenster angebracht und fungieren als ganz normale Steckdose für Akku-Ladegeräte und anderen Niederspannungsgeräte. Andere Solar Steckverbinder hingegen sind sehr groß und schwer und darauf ausgelegt, in eine ganze Reihe von Solarkollektoren integriert zu werden, um somit die Energie der Kollektoren in das Hausnetz und – sofern Überschüsse vorhanden sind – zurück in das Stromnetz einzuspeisen.