- Home
- >
- InfoZone
- >
- Automation
- >
- Sicherungshalter
Sicherungshalter
Wofür werden Sicherungen verwendet?
Sicherungen sind eine Art Sicherheitsvorrichtung, die sich zwischen der Stromquelle und den zugehörigen Verbrauchern befinden. Wenn der durch den Schaltkreis fließende Strom zu hoch und größer als der vorbestimmte Schwellenwert für den Schaltkreis oder das Gerät ist, "brennt" die Sicherung durch, wodurch der Schaltkreis unterbrochen oder geschlossen wird. Da Sicherungen einen Schaltkreis schließen können, ähneln sie einem Schutzschalter. Der Hauptunterschied ist jedoch, dass ein Schutzschalter zurückgesetzt werden kann. Eine Sicherung muss durch eine neue ersetzt werden.
Sie können den Schaltkreis vor Überhitzungen schützen und dadurch elektrische Probleme verhindern, wie beispielsweise in Haushalten, elektrischen Komponenten und Geräten sowie in Fahrzeugen. Sicherungen spielen in der Automobilindustrie heutzutage eine sehr wichtige Rolle und alle Fahrzeuge verfügen über Sicherungskästen, die Sicherungen für sämtliche elektrische Komponenten im Fahrzeug enthalten.
Sicherungen sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, wie beispielsweise als NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Flachsicherungen, IEC-Sicherungen, Hochspannungssicherungen und mehr. Die Sicherungen sind verfügbar in vordefinierten Werten, wie 1 A, 5 A, 15 A und weitere. Sicherungen können auch farblich gekennzeichnet sein, um ihre Werte visuell zu markieren. Wenn Sicherungen ersetzt werden, müssen welche mit exakt den gleichen Werten eingebaut werden. Werden Sicherungen mit einem falschen Wert eingesetzt, kann die Schutzwirkung ausbleiben und die Schaltkreise können beschädigt werden, oder es kann sogar zu einem Brand kommen.
Wenn ein Gerät nicht mehr funktioniert, sollte als erstes die Sicherung überprüft werden, ob diese ausgefallen ist. Das ist oft der Fall. Die Sicherung sollte geholfen haben, das Gerät vor einer Überlastung zu schützen, was bedeutet, dass es tatsächlich nicht beschädigt sein sollte, und das Gerät sollte nach dem Ersetzen der Sicherung wieder funktionieren.
Das Wechseln einer Sicherung ist sehr einfach, aber es sollten einige Schritte befolgt werden, damit dies richtig und sicher erfolgt. Stellen Sie zunächst sicher, dass keine Spannung durch den Schaltkreis läuft. Dann können Sie sich die Sicherung ansehen, um festzustellen, ob sie wirklich ersetzt werden muss. Wenn die Metallverbindung in der Sicherung durchgebrochen ist, muss die Sicherung ersetzt werden. Überprüfen Sie, um welche Art der Sicherung es sich handelt, und entfernen Sie sie. Die meisten Sicherungen, wie Glas- und NEOZED/DIAZED-Sicherungen, können relativ leicht aus dem Sicherungshalter entfernt werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie exakt den gleichen Sicherungstyp in die Halterung einbauen. Sobald sie an Ort und Stelle ist, können Sie den Strom, der durch den Schaltkreis führt, wieder einschalten. Die neue Sicherung wird ihn sichern. Sollten Sie jedoch feststellen, dass die Sicherung wieder durchbrennt und Sie diese immer wieder ersetzen müssen, könnte es ein tiefliegenderes elektrisches Problem mit dem Gerät geben. In diesem Fall sollten Sie einen Spezialisten beauftragen, wenn Sie das Problem nicht selbst finden können.
Was sind Sicherungshalter und wofür werden Sie benötigt?
Für so viele unterschiedliche Sicherungstypen muss es auch eine Vielzahl verschiedener Sicherungshalter geben, welche die Sicherung in Verbindung mit den zu schützenden Schaltkreisen halten. Die Sicherungshalter sind recht simpel aber sehr wichtig. Ohne den richtigen Halter für die Sicherung kann die Sicherung nicht mit dem Schaltkreis verbunden bleiben. Es ist daher sehr wichtig, die richtige Art von Sicherungshalter für die Anwendung zu wählen. Auf dem Markt stehen ebenso viele Sicherungshalter zur Verfügung wie Sicherungen selbst.
Es sind unterschiedliche Haltertypen und -größen für Sicherungen erhältlich. Erfahren Sie ein wenig über die einzelnen Typen, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Halter für die Sicherung wählen. Darüber hinaus verfügen Sicherungshalter über spezifische Stromwerte der passenden Sicherungen. Es ist ebenso wichtig, eine Sicherung mit dem richtigen Wert zu wählen.
Was sind die verschiedenen Typen von Sicherungshaltern?
Wie bereits erwähnt, sind heutzutage viele unterschiedliche Typen von Sicherungshaltern erhältlich, passend für alle verschiedenen Sicherungstypen. Durch den Halter lässt sich eine Sicherung einfach ersetzen. Bei den Haltern handelt es sich um Metall-Clips, die manchmal in Kunststoffgehäuse eingepasst sind, in welche die Sicherung einfach eingesteckt wird.
Während manche Sicherungshalter unterschiedliche Sicherungstypen halten können, muss immer überprüft werden, dass ein Halter tatsächlich für den entsprechenden Zweck geeignet ist. Wird ein Halter eines falschen Typs oder Wertes verwendet, kann dies mehr schaden als nützen. Bedenken Sie bei der Wahl der Sicherungshalter auch die Umgebungsfaktoren. Die Betriebstemperatur kann sehr wichtig sein.
Im Folgenden werden einige der beliebtesten und häufigsten Typen von Sicherungshaltern aufgeführt.
Was sind Sicherungshalter mit Frontplattenmontage?
Der Sicherungshalter mit Frontplattenmontage verfügt über eine Plastikplatte, die direkt am Board oder an der Schaltung angebracht oder montiert werden kann. Diese Haltertypen haben in der Regel sehr niedrige Profile, damit diese so bündig wie möglich mit der Platte oder dem Board sitzen können. Beachten Sie immer die Details des Sicherungshalters, um sicherzustellen, dass dieser die richtigen Werte für die einzusetzende Sicherung hat.
Was sind Sicherungssockel für NEOZED/DIAZED?
Diese speziellen Typen von Sicherungshaltern halten NEOZED/DIAZED-Sicherungen und sie sind in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen erhältlich. Einige der Sicherungshalter verfügen über DIN-Schienen-Montageoptionen über eine Kappe. Wie andere Sicherungshalter-Typen, sind diese in verschiedenen Werten verfügbar und sie können mit Sicherungen verschiedener Größen eingesetzt werden. Für diese Typen von Sicherungshaltern stehen auch Schraubadapter zur Verfügung, wodurch diese mit mehr Typen von Sicherungen verwendet werden können.
Was sind Inline-Sicherungshalter?
Ein Inline-Sicherungshalter ist eine Art von Sicherungshalter, die Benutzer für die Verbindung der Stromquelle mit verschiedenen Typen elektrischer Geräte einsetzen können. Er bietet – wie alle anderen Sicherungstypen – einen Überstromschutz. Der Sicherungshalter ist in der Regel aus Kunststoff geformt, mit Verbindungsdrähten an beiden Enden. Es stehen verschiedene Arten von Inline-Sicherungshaltern zur Verfügung. Sie sind für Automobil- und Marineanwendungen üblich. Ein Vorteil dieses Sicherungshalter-Typs ist die einfache Einbauweise der Sicherung in elektrische Geräte.
Was sind Sicherungshalter für Frontplattenmontage?
Der Sicherungshalter für Frontplattenmontage hat einige Gemeinsamkeiten mit dem Inline-Sicherungshalter, wie beispielsweise die Tatsache, dass er nicht direkt an der elektrischen Einheit angebracht wird. Stattdessen wird er an einer Platte montiert. Da er sich nicht direkt an der Einheit befindet, sind der Zugriff, die Entfernung und der Austausch einfacher und schneller möglich. Sie bestehen in der Regel aus Kunststoff, oft Thermoplast, um höheren Temperaturen widerstehen zu können. Die meisten Sicherungshalter für Frontplattenmontage sind zylindrisch und sie passen in die Platten für verschiedene Fahrzeugtypen.
Was sind Sicherungshalter für DIN-Schienen-Montage?
Die Halter verfügen über eine DIN-Schienen-Montage, um die Sicherungen einfach mit einem existierenden Schienensystem verbinden zu können. Die Halter bestehen in der Regel aus thermoplastischem Material für Umgebungen mit hohen Temperaturen. Es hilft dabei, die Sicherung sicher zu halten und den Kunststoff vor Verformen oder Schmelzen zu schützen. Einige der Sicherungshalter verfügen auch über Signalleuchten, die in mehreren Ausführungen erhältlich sind – neutral, einpolig, zweipolig, dreipolig und mehr.
Welche Zubehörarten gibt es für Sicherungshalter?
Heutzutage sind verschiedene Zubehörarten für Sicherungshalter erhältlich. Dazu zählen Abdeckungskästen, Adapterkits, Sicherungseinsätze, Kappen und Stiftanschlüsse. Die Adapter sind sehr nützlich, da sie die Verwendung verschiedener Sicherungstypen in unterschiedlichen Anwendungen vereinfachen können. DIN-Schienenadapter vereinfachen beispielsweise das Hinzufügen von Sicherungen an einem Schienensystem.
Was ist eine Leiterplattenmontage? Wie funktioniert sie und wofür wird sie eingesetzt?
Die Leiterplattenmontage dient zur Montage der Sicherung an einem PCB. Viele Arten von Elektronik benötigen heutzutage Sicherungen und die einzige Möglichkeit zum Hinzufügen einer Sicherung an einige der Platten besteht über eine PCB-Montage, die sich in der Regel direkt an der Oberfläche der Platte montieren lässt. Sie haben in der Regel auch Thermoplastikkörper, aber wie andere Montagetypen, verfügen sie über ihre eigenen Bereiche. Achten Sie, wie bei Sicherungshaltern, auf die Ratings für die Montage, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrer speziellen Anwendung funktioniert.
Was sind offene Sicherungshalter? Wie funktionieren sie und wofür werden sie eingesetzt?
Offene Sicherungshalter zählen zu den wichtigsten elektrischen Komponenten in Fahrzeugen, da sie für den Schutz der elektrischen Systeme im Fahrzeug essentiell sind, von Spannungsspitzen bis hin zu Kurzschlüssen. Offene Sicherungshalter in Fahrzeugen sind für Sicherungen unterschiedlicher Zwecke und haben, je nach Anwendung, unterschiedliche Werte. Elektronische Geräte im Fahrzeug haben verschiedene Schutzanforderungen, und benötigen deshalb Sicherungen mit unterschiedlichen Werten, wie dies auch bei anderen elektrischen Schaltkreisen der Fall ist.
Einer der Vorteile von offenen Sicherungshaltern ist, dass dieser der Ort ist, an dem sich all die verschiedenen Sicherungen befinden, wodurch die zu ersetzende Sicherung schnell und einfach gefunden werden kann. Sie verwenden in der Regel auch Flachsicherungen, die einfach aus dem offenen Sicherungshalter herausgezogen werden können. Die neue Sicherung lässt sich ebenso leicht in den offenen Sicherungshalter einsetzen. Wie beim Austausch von anderen Sicherungen ist stets auf die gleichen Sicherungswerte zu achten. Andernfalls kann es zu schweren Schäden an der elektrischen Komponente des Fahrzeugs kommen.
Je nach Typ und Alter des Fahrzeugs werden möglicherweise keine Flachsicherungen genutzt. Einige ältere Fahrzeuge, die vor 1980 gebaut wurden, nutzen stattdessen Glassicherungen. Andere verwenden möglicherweise Mini-Sicherungen, auch wenn dies selten der Fall ist.
Die offenen Sicherungshalter befinden sich in der Regel im Armaturenbrett des Fahrzeugs, auch wenn sie sich in manchen Fahrzeugen in der Nähe des Motors befinden. Sie sind immer sehr leicht zugänglich und Sicherungen können ohne Probleme selbst ersetzt werden, solange Sicherungen mit der richtigen Amperezahl verwendet werden.
Was sind Sicherungshalter-Clips? Wie funktionieren sie und wofür werden sie eingesetzt?
Sicherungshalter-Clips können verwendet werden, um Sicherungen an verschiedenen Orten anzubringen. Einige der verfügbaren Clips werden mit Sammelschienen und isolierten Stiften verbunden, und sie können für DIN-Schienenanwendungen genutzt werden. Die Clips können auch an anderen Gerätetypen angebracht werden, wodurch sich eine Sicherung ganz einfach in viele unterschiedliche Arten von elektrischen Schaltungen einrasten lässt. Überprüfen Sie vor dem Kauf den Bereich der verschiedenen verfügbaren Clips, um die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Was sind Sicherungsabdeckungen? Wie funktionieren sie und wofür werden sie eingesetzt?
Sicherungsabdeckungen bieten einen zusätzlichen Schutz für eine Sicherung und manche haben eine zusätzliche Isolierung, um elektrische Gefahren zu reduzieren. Einige benötigen ein zusätzliches Schutzgehäuse, um mehr Schutz für die Sicherung zu bieten. Die meisten Abdeckungen lassen sich relativ leicht mit der Montage, der Leiterplatte oder einem anderen Ort verbinden. Es stehen viele unterschiedliche Abdeckungstypen zur Verfügung, die Abdeckungen für alle erhältlichen Arten verschiedener Sicherungen und Halter bereitstellen. Wie immer gilt, dass Sie die Abdeckungslösung finden sollten, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.
Was sind Sicherungsschalter? Wie funktionieren sie und wofür werden sie eingesetzt?
Sicherungsschalter ermöglichen die Unterbrechung des Stromkreises und sie enthalten in der Regel eine Reihe von Hilfskontakten, die Sie in den Steuerkreis einsetzen können. Es sind Mikroschalter, dreipolige Sicherungstrennschalter, DIN-Schienenschalter und Einwegschalter-Sicherungstafeln erhältlich. Diese schützen Motoren und andere Gerätetypen vor Überlastungen und Kurzschlüssen, und sie lassen sich in der Regel sehr einfach über Steuerelemente an der Vorderseite oder an der Seite bedienen.
Diese zählen zu den häufigsten Elementen und Zubehörteilen zur Verwendung mit Sicherungen und Sicherungshaltern, und sie sollten eine breite Palette an unterschiedlichen Bedürfnissen für Spezialisten und Heimwerker abdecken.