- Home
- >
- InfoZone
- >
- Automation
- >
- USB, D-Sub
USB, D-Sub- und Computersteckverbinder
D-Sub- und andere Computersteckverbinder – darunter USB-Stecker – sind heutzutage nicht mehr wegzudenken und für die meisten Leute ein Begriff. Sie unterscheiden sich untereinander erheblich im Hinblick auf deren Bauart und deren Befestigung an anderen Bauelementen, zum Beispiel an Leiterplatten, Kabeln und Anschlüssen.
Viele D-Sub-Steckerverbinder sind mit Schrauben und Muttern auf sehr sichere Weise an dem Bauelement befestigt, mit dem sie verbunden sind. Aus diesem Grund werden sie sehr häufig in Industrieanwendungen eingesetzt, bei denen die Verbindungen zwischen diversen Bauelementen so viel Sicherheit erfordert wie nur möglich. Andere Computersteckverbinder sind zum größten Teil auf Bedienerfreundlichkeit ausgelegt, wie zum Beispiel die sehr häufig verwendeten USB-Stecker, die an nahezu jedem Gerät für den Endverbraucher zu finden sind – von Mobiltelefonen über Desktop-Computer bis hin zu Tablet-Produkten.
Bei manchen Steckverbindern muss im Zuge der Entwicklung berücksichtigt werden, ob das Gerät bei normalem Gebrauch Energie abgibt oder aufnimmt. Einige Steckverbinder sind so konstruiert, dass sie untereinander aus Sicherheitsgründen nicht kompatibel sind, während wieder andere Steckverbinder rückwärts kompatibel mit vorangegangener Technologie sind.
Was sind Crimp Sub-D Steckverbinder? Wofür werden sie verwendet?
Sub-D Steckverbinder Crimp sind auf spezielle Weise hergestellte Steckverbinder. Abisolierte Drähte werden in die Rückseite des Kontakts eingeführt. Über eine spezielle Vorrichtung, den sogenannten Crimper, wird die Öffnung für die Drähte zusammengedrückt. Dies bildet eine relativ robuste Verbindung. Der Anschluss-Teil des Bauelements dient dazu, die Kontaktstellen an Ort und Stelle zu halten, nachdem sie eingeführt wurden. Diese Bauelemente sind nach dem Anschließen nicht starr verbunden, sodass Kontakte jederzeit hinzugefügt und entfernt werden können.
Sub-D Steckverbinder Crimp werden in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Dadurch, dass sie sehr leicht herzustellen sind, zählen sie zu den preisgünstigsten Optionen, wenngleich es bei diesen Steckverbindern mitunter sehr schwierig sein kann, die Konfiguration des Steckverbinders nach dessen Montage zu verändern.
Was sind verdrahtete Sub-D Steckverbinder?
Verdrahtete Sub-D Steckverbinder verfügen bereits von Haus aus über die erforderlichen elektrischen Leitungen. Somit kann Zeit eingespart und die gesamte Konstruktion des jeweiligen Bauelements bzw. dessen Montage nach einem bestehenden Design vereinfacht werden
Was sind Sub-D Steckverbinder mit Schraubanschluss?
Ein Sub-D Steckverbinder mit Schraubanschluss ist ein Sub-D Steckverbinder mit integrierten Schrauben zur Befestigung an dem jeweiligen Bauelement, mit dem er verbunden ist. Die gebräuchlichste Form dieser Steckverbinder befinden sich an Monitorkabeln: Diese sind mit Schrauben ausgestattet, die auf eine Standard-Buchse für den Sub-D Steckverbinder ausgelegt sind, in dessen Gehäuse die Anschlüsse für das Videokabel enthalten sind. Der „empfangende“ Steckverbinder wird im Englischen auch „female Connector“ genannt.
Was sind Sub-D Steckverbinder mit Lötanschluss?
Sub-D Steckverbinder mit Lötanschluss verfügen über eine Öffnung auf der Rückseite, in die ein abisolierter Draht in der gewünschten Position eingeführt wird. Dieser Draht wird dann von Hand in die entsprechende Position gelötet. Steckverbinder mit Lötanschluss sind offenkundig weniger bedienerfreundlich als andere Ausführungen, da hierbei der Anschluss bei einer Änderung vollständig entfernt und neu angelötet werden muss.
Was sind Wire-Wrap Sub-D Steckverbinder?
Sub-D Steckverbinder mit Wire-Wrap werden nicht besonders häufig in Endgeräten verwendet. Diese Steckverbinder werden meist nur für Konzepte und Muster verwendet, bei denen die Verbindungen an dem Steckverbinder womöglich geändert werden müssen, was bei Steckverbindern mit Löt- oder Crimp-Anschluss mit erheblichem Aufwand verbunden wäre. Bei Sub-D Steckverbindern mit Wire-Wrap wird der Draht einfach um einen Zapfen gewickelt, um die gewünschte Verbindung an dem Steckverbinder zu vereinfachen.
Was sind Sub-D Steckverbinder Gehäuse?
Sub-D Steckverbinder Gehäuse werden über den Steckverbinder selbst gesteckt und bieten diesem Schutz. Sie sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich und kommen mit Schrauben oder ähnlichem, um den Steckverbinder noch robuster an der jeweiligen Verbindung zu befestigen.
Sub-D Steckverbinder Gehäuse sind manchmal mit Farbcodes, manchmal mit Etiketten versehen, damit sie auch an großen Schalttafeln mühelos auseinander gehalten werden können.
Was sind Sub-D Steckverbinder Kontakte?
Sub-D Steckverbinder Kontakte sind die einzelnen Kontakte, die als tatsächlicher Stecker in die Verbindung eingeführt werden. Über die Verbindung des Sub-D Steckers übertragen sie das Signal von der Quelle bis zum Zielort.
Sub-D Steckverbinder Kontakte gibt es in verschiedenen Designs, die speziell auf Crimp- und ähnliche Anschlüsse ausgelegt sowie aus verschiedenen Metallen für bestimmte Anwendungen gefertigt sind. Sie sind in den meisten Fällen kostengünstige Bauelemente, wenngleich Sub-D Steckverbinder zum größten Teil nur in Verbindung mit allen Anschlüssen und dem jeweiligen Kabel erhältlich sind.
Was sind Sub-D Steckverbinder Sets?
Sub-D Steckverbinder Sets wurden entwickelt, damit ein gewünschter Stecker von Grund auf selbst gebaut werden kann. Sie werden oftmals bei Experimenten und für die Erstellung von Prototypen verwendet, wenn ein herkömmlicher Sub-D Steckverbinder die Anforderungen der Anwendung nicht erfüllen kann.
Sub-D Steckverbinder Sets können auch verwendet werden, um bestimmte Steckverbinder zu bauen, wenn Schalttafeln und ähnliche Geräte gänzlich neu entwickelt werden. Bei diesen Sets werden je nach Anschlussart, dem Geschlecht des Steckers, der Anzahl der Kontakte, der Größe des Gehäuses und anderen Kriterien unterschieden, die allesamt bei der Herstellung eines Gerätes bzw. bei der Verbindung zweier oder mehrerer Geräte berücksichtigt werden müssen.
Was sind Leiterplatten Sub-D Steckverbinder?
Sub-D Steckverbinder mit Leiterplattenmontage werden direkt mit einer Leiterplatte verbunden. Sie werden je nach Geschlecht, Montageart, Ausrichtung des montierten Steckers auf der Leiterplatte, Anzahl der Kontakte und weiteren Kriterien unterschieden. Sie werden oftmals bei mobilen Leiterplatten verwendet, die an das Motherboard eines Computers befestigt werden und Funktionen wie USB-Konnektivität und ähnliches bieten.
Was sind Kantensteckverbinder und wofür werden sie verwendet?
Kantensteckverbinder wurden konstruiert, um Verbindungen zwischen Leiterplatten herzustellen. Diese eingebetteten Bauelemente sind sehr kompakt und werden in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen eingesetzt. Kantensteckverbinder werden weitläufig in Prüfgeräten, Kommunikationsgeräten und ähnlichem verwendet, wo ein dauerhaft befestigter Kantensteckverbinder die robusteste und zuverlässigste Art ist, eine Verbindung zwischen zwei verschiedenen Geräten herzustellen.
Was sind Firewire Steckverbinder?
FireWire Steckverbinder sind auf die IEEE 1394 Schnittstelle ausgelegt. Diese Schnittstelle wird besonders von Geräten der Firma Apple genutzt. Es handelt sich hierbei um eine serielle Bus-Schnittstelle für Ultra-Hochgeschwindigkeitskonnektivität zwischen digitalen Geräten. Dieser Steckverbinder ist sehr flexibel und kann zusammen mit koaxialen Geräten sowie mit Glasfaser- und Wireless-Geräten verwendet werden. Dieser bestimmte serielle Bus ist mit sechs bzw. vier Kontakten erhältlich.
Firewire Steckverbinder werden über eine Erweiterungskarte, die direkt auf dem Motherboard installiert wird, oftmals zu Computern hinzugefügt, die standardmäßig nicht mit diesen Steckverbindern ausgestattet sind. Diese Steckverbinder werden sehr häufig in Daten-intensiven Anwendungen eingesetzt, da sie sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten über einen längeren Zeitraum aufrecht halten können.
Was sind IDC D–Sub Steckverbinder?
IDC Steckverbinder sind Schneidklemmen-Steckverbinder, die über Metallkontakte, die durch die Isolierung des jeweiligen Drahtes hindurch ragen, an einem Draht befestigt sind. IDC kommt aus dem Englischen und steht für Insulation Displacement Connector.
Sub-D Steckverbinder IDC werden oftmals in Computergehäusen eingesetzt, wo sie die Verbindungen zwischen Festplatten und dem Motherboard, sowie zwischen anderen Peripherie-Geräten und dem Motherboard herstellen. Diese Verbindungen sind sehr zuverlässig und ideal für viele digitale Technologien. Dabei werden sie oftmals mit einfachen Crimp-Vorrichtungen realisiert, mit welchen die erforderlichen Anschlüsse sehr mühelos und schnell hergestellt werden können.
Was sind Speicherkarten-Steckverbinder?
Speicherkarten-Steckverbinder sind bestimmte Steckverbinder, die üblicherweise auf Motherboards zu finden sind. Sie bestehen aus einer Buchse, in die das Speichermodul eingeführt wird, und den Stiften, die in der jeweils richtigen Konfiguration mit der Leiterplatte verbunden sind, um die Funktion des Speichermoduls zu ermöglichen. Zusätzlich sind sie in der Regel mit Hebeln ausgestattet, die das Speichermodul nach vollständiger Einführung in der Buchse an Ort und Stelle halten.
Dieser Steckverbinder ist in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Viele von ihnen sind mit bestimmten Kerben versehen, die auf die Aussparungen auf dem Speichermodul abgestimmt sind; die verschiedenen Arten von Speichermodulen verfügen über verschiedene Konfigurationen dieser Aussparungen, sodass nur jeweils das passende Modul in die Buchse eingeführt werden.
Es gibt auch kleinere Versionen dieser Stecker, die den Anschluss verschiedener Speichermodule an das Motherboard ermöglichen. SO-Versionen dieser Speicherkarten-Steckverbinder sind zum Beispiel kleiner als die Stecker auf Desktop-Motherboards und können somit auch in Laptops und noch kleineren Geräten untergebracht werden.
Was sind SIM-Karten Steckverbinder?
SIM-Karten Steckverbinder wurden entwickelt, um die SIM-Karten von Mobiltelefonen und manch anderer Geräte aufzunehmen. Sie sind in der Regel sehr klein und ermöglichen das mühelose Einsetzen und Herausnehmen von SIM-Karten. Somit können Nutzer beispielsweise ein anderes Mobiltelefon verwenden, ohne dieses programmieren zu müssen, da sie lediglich die SIM-Karte aus ihrem bisherigen Gerät herausnehmen und sie in das neue Gerät einsetzen können.
Was sind Micro USB Steckverbinder?
Micro USB Steckverbinder sind auf die Interaktion mit kompakten Geräten ausgelegt, darunter Mobiltelefone, Tablet Computer, Kameras und so weiter. Sie sind noch kleiner als Mini USB Stecker, genauer gesagt nur 1,5 mm dick.
Eingeführt wurden diese USB Steckverbinder im Jahre 2007. Heutzutage zählen sie zu den am häufigsten verwendeten Steckern, während ihre Form und ihr Design verhindert, dass sie in Geräte eingesteckt werden, auf die sie nicht ausgelegt sind.
Was sind Mini USB Steckverbinder?
Mini USB Steckverbinder gibt es in den Konfigurationen Mini–A und Mini–B. Diese Stecker sind sehr klein, genauer gesagt 3 x 7 mm und somit ideal geeignet für kleinere elektronische Geräte. Trotzdem sind sie sehr robust. Dazu gibt es Mini–AB Empfänger, die beide Varianten empfangen können.
Was sind SCSI Steckverbinder?
SCSI Steckverbinder, sprich: „Small Computer System Interface“ Stecker, dienen der Übertragung von Information zwischen Peripherie-Geräten und in der Regel den zahlreichen Komponenten eines Desktop-Computers. Neben den verschiedenen Arten von Steckverbindern für diese Verbindungen umfassen die Standards zur Definition von SCSI auch bestimmte Befehle im Zusammenhang mit diesen Schnittstellen, sowie die verschiedenen Ausführungen von SCSI – beispielsweise elektrisch und optisch – und mehr.
In vielen Fällen interagieren Sub-D Steckverbinder mit SCSI Geräten.
Was ist SCSI Steckverbinder Zubehör?
Zubehör für SCSI Steckverbinder, darunter passende Gehäuse, bietet den jeweiligen Anschlüssen Schutz und sind in vielen Fällen mit Farbcodes oder ähnlichem versehen, um die jeweiligen Geräte mühelos auseinander zu halten. Diese Zubehörartikel sind zum Teil speziell auf Anwendungen unter widrigen Bedingungen ausgelegt, wie man sie zum Beispiel in Industrieanlagen findet.
Was sind Sub-D Steckverbinder mit Federanschluss?
Sub-D Steckverbinder mit Federanschluss wurden speziell für die Interaktion mit den häufig verwendeten Federklemmen mit abisolierten Drähten entwickelt. Das abisolierte Ende des Drahtes wird in den Federanschluss eingeführt, der danach über die Feder geschlossen wird. Diese Anschlüsse sind sehr bedienerfreundlich und können rasch installiert werden. Zum Einsatz kommen sie oftmals im Bau von Prototypen und ähnlichen Anwendungen, bei denen ein fester Anschluss unpraktisch wäre. Sub-D Steckverbinder mit Federanschluss ermöglichen eine schnelle und mühelose Schnittstelle zwischen diesen beiden Anschlussarten.
Was sind USB Typ A Steckverbinder?
USB Typ A Steckverbinder sind die am häufigsten verwendeten USB Steckverbinder. Sie sind sowohl mit USB 2.0-, als auch USB 3.0-Schnittstellen kompatibel. Ein Typ A Steckverbinder bietet ausgefeilte Funktionalitäten, die direkt in das Design integriert sind. Der Aufbau des Steckverbinders ermöglicht es einem Gerät, das über einen Typ A Steckverbinder angeschlossen ist, zunächst mit Strom versorgt zu werden und erst im Anschluss mit der Datenübertragung zu beginnen. So werden Fehler reduziert und eine zuverlässige Verbindung sichergestellt.
Was sind USB Typ B Steckverbinder?
USB Typ B Steckverbinder sind größer als Typ A Steckverbinder und stellen in gewisser Weise eine Schutzvorrichtung dar. Sie verhindern, dass Geräte mit unterschiedlicher Leistungsaufnahme miteinander verbunden werden, und sorgen dafür, dass USB 3.0 Geräte nicht mit USB 2.0 Geräten gekoppelt werden. USB Typ B Steckverbinder werden für gewöhnlich bei Geräten eingesetzt, die vermehrt Energie aufnehmen als abgeben.