- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electrical
- >
- Elektroinstallation
elektrische Installation
Übersicht - Zubehör für Elektroinstallationen
Was ist Elektrizität und was sollte man unbedingt wissen, wenn man damit zu tun hat?
Elektrizität ist eine Form der Energie, bei der Elektronen von einer Seite zur andern fließen. Es ist ein natürlicher Vorgang und gehört zu den Energieformen, die der Mensch im Alltag ständig nutzt. Elektrizität kann aus verschiedenen Quellen gewonnen werden, unter anderem aus Kohle, Kernenergie und Sonnenenergie. Die Welt von heute wäre ganz anders und sehr dunkel, gäbe es nicht die Vorteile, von denen wir durch die Manipulation der Elektrizität profitieren können. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, und lassen Sie den Blick umherschweifen. Denken Sie an das, was Sie jeden Tag tun. Wenn es keine Elektrizität gäbe, wie viele von diesen Dingen könnten Sie dann nicht mehr tun?
Ohne Elektrizität würden die Leute leben wie vor über hundert Jahren. Auch wenn wir einiges über Elektrizität und ihre Verwendung wissen, ist der Begriff immer noch von ein paar Geheimnissen umgeben. Wer mehr darüber erfahren möchte, steigt intensiver in die Elektroinstallation ein. Vielleicht findet dieser Einstieg in das Fachgebiet als Hobby oder im Rahmen einer Eigenbaumaßnahme statt, oder vielleicht strebt man auch eine berufliche Karriere auf dem Gebiet an. Bestimmte Fakten über Elektrizität sollte man kennen, bevor man anfängt, entsprechende Arbeiten auszuführen. Dazu gehören auch Kenntnisse, wie man geschützt bleibt.
Zu den wichtigsten Dingen über Elektrizität gehören die Definitionen der Begriffe Strom, Spannung und Widerstand.
-
Strom – Der Strom ist der Fluss einer elektrischen Ladung. Dies kann die Bewegung positiv oder negativ geladener Teilchen sein.
-
Spannung – Der Begriff Spannung bezeichnet die elektromagnetische Kraft oder den Potenzialunterschied und wird in Volt gemessen.
-
Widerstand – Der Begriff steht für die Abweisung des Stroms in einem Stromkreis und bestimmt das Verhältnis zwischen dem Strom und der Spannung. Der Widerstand ist das Verhältnis zwischen der Spannung und dem Strom.
Alle, die ein Elektroinstallationsvorhaben in Angriff nehmen, sollten außerdem ein paar Tipps beherzigen, die zu ihrem Schutz beitragen. Arbeiten Sie niemals mit Elektrizität beliebiger Größenordnung, sofern Sie nicht zuvor alle geeigneten Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Es folgen mehrere Tipps, an die Sie denken sollten.
-
Verwenden Sie stets die richtige Schutzausrüstung, die zu Ihrer größtmöglichen Sicherheit und zur Vermeidung von Verletzungen beiträgt. Dazu gehören die richtigen Aufputzdosen, gummibesohlte Schuhe, Handschuhe, Erdungsschellen, Schutzbrille und andere Gegenstände. Wenn Sie mehr Schutzausrüstung besitzen als Sie meinen zu benötigen, sind Sie generell auf der sicheren Seite.
-
Seien Sie bei allen elektrischen Vorrichtungen wachsam und behandeln Sie sie so, als würden sie Strom leiten und als ob Energie durch sie hindurchfließen würde.
-
Trennen Sie die Stromquellen, bevor Sie elektrische Geräte reparieren, instand halten oder installieren.
-
Verwenden Sie nur Werkzeuge mit nicht leitenden Griffen, wenn Sie an elektrischen Anlagen arbeiten.
-
Nehmen Sie Uhren, Ringe und andere Metallgegenstände ab, wenn Sie an elektrischen Geräten arbeiten.
-
Achten Sie auf trockene Hände, wenn Sie ein Gerät berühren, das an eine Steckdose angeschlossen ist.
-
Wenn die Luft feucht ist oder kondensiert, seien Sie bei Arbeiten an elektrischen Geräten besonders vorsichtig.
-
Wenn Flüssigkeit auf das Gerät gelaufen ist, schalten Sie die Stromzufuhr am Hauptschalter oder den Schutzschalter ab. Erst danach sollten Sie das Gerät vom Netz trennen.
-
Wenn jemand in Ihrer Nähe mit aktiver Elektrizität in Berührung kommt, denken Sie daran, die Person oder das Gerät nicht zu berühren. Stellen Sie den Strom ab.
-
Falls Sie bei einem Gerät, das Sie gerade installieren, ein gewisses Kribbeln verspüren, stellen Sie Ihre Arbeit sofort ein und stellen Sie das Gerät ab, denn das bedeutet, dass darin Strom fließt.
-
Arbeiten Sie im Zweifelsfall nicht daran. Sie können immer jemanden mit mehr Erfahrung hinzuziehen. Gehen Sie im Zweifelsfall besser nicht davon aus, dass Sie über alles Bescheid wissen. Sie gehen damit letztendlich ein Unfallrisiko ein.
Die obigen Punkte sind einfache und praktische Tipps für alle, die gern mit Elektrizität arbeiten möchten. Die Elektroinstallation kann ein interessantes Gebiet sein, sie birgt jedoch ein Gefahrenpotenzial für alle, die ihre Sicherheit nicht ernst nehmen. Behalten Sie diese Tipps im Gedächtnis, auch wenn Sie bereits mehrere Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Elektrizität haben. Sie werden für Sie nützlich sein.
Welche Produkte auf dem Markt sind bei einer Elektroinstallation behilflich?
Für die Elektroinstallation werden mehrere Werkzeuge und Produkte benötigt, einige davon sind im Folgenden aufgelistet und näher erläutert. Jedes dieser Produkte wird anders genutzt, sie alle eignen sich aber für verschiedene Elektroinstallationsvorhaben. Achten Sie stets darauf, die richtige Ausrüstung für die Elektroinstallation einzusetzen. Es ist eine Frage der Sicherheit und macht die Installation einfacher.
Was sind Aufputzdosen?
Eine Aufputzdose ist die Einhausung und Befestigung bei einer Elektroinstallation. Es gibt viele unterschiedliche Dosenausführungen und Größen. Generell besitzen sie Kabelöffnungen, damit Sie Ihre Kabel bequem hinein- und wieder herausführen können. Je nach Dosenausführung können sie an unterschiedliche Oberflächen montiert werden, auch an Mauerwerk und Pflastersteine. Dadurch eignen sie sich für viele Einsatzzwecke in Handel und Industrie. Manche Dosen sind aus Metall, andere werden aus bestimmten Isoliermaterialien hergestellt.
Aufputzdosen sind in zahlreichen unterschiedlichen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich. Sie finden daher sicherlich die passende Ausführung für Ihr Elektroinstallationsvorhaben, ganz gleich, worum es sich dabei handelt.
Was ist Aufputzdosen-Zubehör?
Bei den Überlegungen in Bezug auf das Aufputzdosen-Zubehör stellt sich generell die Frage, wie und wo die Dose montiert werden soll. Je nach Lage benötigen Sie verschiedene Befestigungsmaterialien und Beschläge wie z. B. Schrauben.
Was sind Erdungsschellen?
Erdungsschellen halten den Durchgang zur Erde aufrecht. Sie dienen zur bequemen Erdung von Heizkörpern und anderen Gegenständen, indem sie eine permanente Verbindung zur Erde herstellen. Für verschiedene Aufgaben werden entsprechende Formate und Ausführungen angeboten. Sie sollten nicht mit Erdungsarmbändern verwechselt werden, welche für Personen vorgesehen sind, die an Elektroinstallationen, Computern und dergleichen arbeiten, um elektrostatische Ladungen abzuleiten.
Was sind Steckdosen?
Steckdosen dienen als Anschlüsse mit Steckvorrichtungen für Geräte, die für den Betrieb Wechselspannung benötigen. Es gibt viele verschiedene Ausführungen. Sie können sich im Hinblick auf die Spannung und die Stromwerte, aber auch hinsichtlich der Formgebung und Größe unterscheiden. Sogar die Steckverbinder unterscheiden sich voneinander. In den einzelnen Ländern sind die Netzdosen und Netzstecker verschieden und es gibt zudem eine Vielzahl ungewöhnlicher Dosenvarianten auf dem Markt. In den meisten Fällen geht es bei der Installation jedoch um die Steckdosen, die in Ihrem eigenen Land üblich sind.
Was sind Industrie-Steckdosen?
Industrie-Steckdosen stellen die Verbindung zum elektrischen Versorgungsnetz her. Sie sind für höhere Spannungen und Ströme als die Dosen ausgelegt, die in Privathäusern zu finden sind. Die meisten von ihnen verfügen über einen Massekontakt, manche besitzen aber vielleicht keinen Nullleiteranschluss. Auch hier verfügen die einzelnen Länder über eigene Standards und Anschlusswerte, Sie müssen sich aber in der Regel nur über die Industrie-Steckdosen in Ihrem Land Gedanken machen. Manche Dosen und Anschlüsse im Freien sowie diejenigen, die für den industriellen Einsatz vorgesehen sind, verfügen über Abdeckungen zum Schutz vor Witterungs- und anderen Einflüssen von außen.
Was sind Blenden?
Blenden für Steckdosen werden die meisten kennen. Es sind die Abdeckungen, die generell aus Kunststoff bestehen und an denen sich die Steckverbinder für die Steckdosen befinden. Sie können nur mit einer Anschlussstelle für eine Steckdose oder mit mehreren ausgestattet sein. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Zu Beginn jedes Elektroinstallationsvorhabens ist es wichtig, sich zu notieren, was vom Anfang bis zum Ende alles benötigt wird. Halten Sie die Materialien gleich zu Beginn griffbereit. Auf diese Weise entsteht in letzter Minute keine Hektik und Sie müssen sich keine Gedanken machen, ob Sie vielleicht die falschen Artikel verwenden.
Was sind Montageplatten?
Montageplatten sind ähnlich wie Blenden. Diese dienen zur leichten Montage der Steckdosen und sind im Allgemeinen auch aus Kunststoff. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und für unterschiedlich viele Stromanschlüsse ausgelegt.
Bei der Auswahl der Blenden und Dosen sollten Sie sich etwas Zeit nehmen und sich darüber klar werden, was Sie eigentlich benötigen und was am besten funktionieren wird. Kontrollieren Sie vor allem noch einmal genau, damit Sie auch die richtige Größe bestellen.
Was sind Abzweigdosen mit Sicherung?
Eine Abzweigdose mit Sicherung ist ein elektrischer Versorgungsanschluss, den Sie verwenden können, um ein Kabel von einem Hauptleitungsabzweig zu einem Anschluss zu verlegen. Eine gesicherte Stichleitung benutzt man, um eine Sicherung mit geringem Anschlusswert zwischenzuschalten. Einer der Vorteile ist hierbei, dass sie bei Einsatz des elektrischen Verbrauchers einen größeren Schutz vor Stromschlägen bietet. Dieser Anschluss wird auch als Abzweigdose mit Sicherung bezeichnet.
Zu den Haushaltsgeräten, die für solche Anschlüsse in Frage kommen, gehören Geschirrspül- und Waschmaschinen. Manche Abzweigdosen mit Sicherung verfügen über Trennvorrichtungen, andere haben Ein- und Ausschalter.
Was sind Anschlussdosen?
Eine Anschlussdose ist ein kleiner Behälter aus Metall oder Kunststoff, in dem elektrische Verbindungen hergestellt werden. Diese können zu einem elektrischen Leitungs- oder Installationssystem gehören. Häufig sind sie in abgelegenen Bereichen wie z. B. unter dem Fußboden oder in Decken eingelassen zu finden, bei älteren Gebäuden manchmal sogar in den Wänden. Manchmal werden sie auch auf dem Putz an der Wand montiert. Sie bilden einen sehr wichtigen Bestandteil des Stromkreis-Schutzsystems.
Die Anschlussdosen sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und in unterschiedlichen Größen und Materialien lieferbar. Wählen Sie eine Ausführung, die zu ihrem Elektroinstallationsvorhaben am besten passt und kontrollieren Sie, ob die Größe auch wirklich ausreicht. Häufig werden Anschlussdosen bestellt, die eher zu klein sind. Im Anschluss gibt es dann Probleme die elektrischen Komponenten dort hinein zu verlegen.
Was ist Anschlussdosen-Zubehör?
Neben der Anschlussdose sollte man sich auch über weiteres Zubehör Gedanken machen, das eventuell benötigt wird. Dazu könnten kodierte Aufsteckgriffe für Schutzschalter gehören, Montagezubehör wie Schrauben, Zugentlastungen, Wandmontagehalterungen, Einbaumodule und Anschluss-Sortimente.
Was sind RCD-Steckdosen?
RCD ist die Abkürzung für Residual Current Device und bezeichnet Anschlüsse, die den Strom in einem Stromkreis abschalten, sobald eine Störung des elektrischen Stroms festgestellt wird. Die Abschaltung erfolgt schnell, um Verletzungen möglichst zu verhindern. In Deutschland wird diese Sicherheitsvorrichtung als FI- bzw. Fehlerstromschutzschalter bezeichnet. Schutzvorrichtungen ohne Fehlerstromauslösung werden als Schutz- oder Trennschalter bezeichnet.
Es gibt zwei Grundbauformen für RCD Steckdosen – feste und bewegliche. Die festen RCD Steckdosen sind ähnlich wie Wandsteckdosen. In das Gehäuse ist dabei nur der FI-Schalter integriert. Die bewegliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung sieht ähnlich wie ein Adapter mit Kontakten an der Unterseite aus, die an einen ungesicherten Steckdosenauslass angeschlossen wird. An der Stirnseite des Anschlusses befindet sich ein identischer Dosenauslass. Bei diesen besitzt der bewegliche RCD auch eine interne Vorrichtung. An der festen und auch an der beweglichen Ausführung befinden sich Prüfschalter.
Der Einstieg in die Elektroinstallation erfordert einen gewissen Schulungs- und Rechercheaufwand, aber auch eine gewisse Aufmerksamkeit und ein Verständnis für die unterschiedlichen Sicherheitsvorschriften. Zu Beginn mag es vielleicht eine Menge zu lernen geben, aber das gute bei der Elektroinstallation ist, dass dabei viele Konstanten im Spiel sind. Wenn Sie erst einmal bestimmte Schritte erlernt haben, wird es allmählich einfacher, bis alle Arbeiten in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Stellen Sie immer sicher, dass Sie die richtige Ausrüstung und die geeigneten Produkte für die jeweilige Aufgabe einsetzen. Ohne das richtige Werkzeug stoßen Sie bereits bei den einfachsten Installationsschritten auf Probleme. Denken Sie daran, dass Ihre Schutzausrüstung ebenfalls zu diesen Werkzeugen gehört, dazu zählen unter anderem Handschuhe und Schuhe mit Gummibesohlung, damit Sie stets geerdet und vor Gefahren geschützt sind.