- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electrical
- >
- Konfektionierte Computerkabel: Überblick
Konfektionierte Computerkabel: Überblick
Konfektionierte Computerkabel beinhalten eine bestimmte Länge eines Kabels mit vormontierten Steckverbindern. Erhältlich sind sie in Designs für allgemeine Büroanwendungen sowie für den Einsatz unter widrigen industriellen Bedingungen. Dabei werden sie von einer Vielzahl verschiedenster Unternehmen hergestellt, einschließlich sehr bekannter Namen wie RS, Phytec und TE Connectivity.
Zudem werden eine Menge unterschiedlicher Steckverbinder verwendet, von denen manche bereits seit Jahrzehnten im Einsatz sind. Die geläufigsten Varianten, einschließlich USB, wurden über die Jahre entsprechend überarbeitet und erlauben nunmehr höherer Datenübertragungsraten. Wenn älteres Equipment mit Kabeln ausgestattet wird, kann es in manchen Fällen durchaus wichtig sein zu wissen, ob das jeweilige neue Equipment überhaupt rückwärtskompatibel ist. Die meisten USB-Steckverbinder sind das beispielsweise schon, viele andere sind es jedoch nicht.
Die Übernahme neuerer Steckverbinder
In manchen Fällen bieten konfektionierte Kabel die Möglichkeit, älteres Equipment weiterhin zu verwenden. VGA-Verbindungen waren beispielsweise früher einmal Standard für Computer-Monitor-Verbindungen. Heutzutage sind DVI-Steckverbinder jedoch wesentlich geläufiger. Mit Hilfe von konfektionierten Kabeln mit DVI- und VGA-Steckverbindern kann beispielsweise ein älterer Monitor oder eine ältere Grafikkarte weiterhin verwendet werden.
Manche Steckverbinder werden zudem überholt – anders ausgedrückt: sie werden alt –, bleiben jedoch weiterhin weitläufig im Einsatz, gleichwohl inzwischen deutlich anwenderfreundlichere Lösungen vorhanden sind. So gilt beispielsweise der PS/2-Anschluss vieler neuer Computer laut einiger Hersteller als überholt, wird jedoch noch immer weitläufig verwendet. USB-Anschlüsse dienen demselben Zweck wie PS/2-Anschlüsse und stellen die Verbindungen von Tastaturen und Mäusen mit Computern sicher, doch auch die als überholt geltenden Anschlüsse bieten ihre Vorteile. So bleiben die USB-Anschlüsse beispielsweise für andere Anwendungen frei.
Ähnlich verhält es sich mit parallelen Anschlüssen. Diese Anschlüsse wurden in den allermeisten Verbrauchergeräten inzwischen durch USB-Anschlüsse ersetzt, kommen im industriellen Bereich jedoch noch weitläufig zum Einsatz: Insbesondere Entwicklungsabteilungen schätzen sie, da mit ihrer Hilfe verschiedene Schaltungen mühelos miteinander verknüpft werden können. Ältere Geräte, die auch heute noch verwendet werden, verwenden womöglich ebenso parallele Anschlüsse, sodass diese Steckverbinder nicht zuletzt hierfür auf dem Markt bleiben sollten. Die meisten neueren Computer verfügen jedoch nicht mehr über parallele Anschlüsse, wodurch ihr Einsatzbereich deutlich verkleinert wird.
Serielle Kabel werden ebenso verwendet, doch auch sie gelten inzwischen als überholt. Ebenso wie parallele Anschlüsse eignen sich jedoch auch serielle Anschlüsse hervorragend für Entwicklungsarbeiten und sind zudem sehr preiswert.
Worauf bei Kabeln zu achten ist
Bei industriellen Anwendungen stimmen manche konfektionierte Kabel im Bereich der Steckverbinder mit konfektionierten Kabeln für Verbraucheranwendungen überein. Diese Einheiten sind in der Regel jedoch nicht speziell auf die verschiedenen Umwelteinflüsse und die hohe Beanspruchung in industriellen Anwendungen ausgelegt. Manche dieser Kabel sind beispielsweise nicht in der Lage, die Wärme unter hoher Last schnell genug abzuleiten und können dadurch tatsächlich ausbrennen.
Neben der Auswahl des richtigen Kabels für eine bestimmte Anwendung ist auch die richtige Handhabung eines Kabels von größter Bedeutung.
Konfektionierte Computerkabel richtig schützen
Ganz egal, wie robust ein konfektioniertes Computerkabel auch gebaut sein mag, kann es mechanischen und umweltbedingten Belastungen stets nur bis zu einem bestimmten Punkt standhalten. Deshalb ist es wichtig, beides zu minimieren.
Für den Einsatz in stark gefährdeten Bereichen sind Steckverbinder für Computerkabel erhältlich, die über ein Gewinde oder eine ähnliche Komponente gesichert sind und somit verhindern, dass das Kabel unbeabsichtigt aus seinem Anschluss herausgezogen wird oder Schäden durch Umwelteinflüsse erleidet.
Die Kabel selbst sind dabei in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Diese Farbgebung hilft bei der Organisation der Kabel, kann aber auch als eine Warnung dienen, wenn Kabelstrecken zu einer Stolperfalle werden können.
Konfektionierte Computerkabel sind zudem in vielen verschiedenen Längen erhältlich. In aller Regel sind längere Kabel durchaus von Vorteil; manche Kabel sind bei Erreichen einer bestimmten Länge jedoch weniger leistungsstark, sodass dieser Punkt ebenso zu berücksichtigen ist. Überlängen von Kabeln sollten aufgewickelt und mit Hilfe von Kabelbindern gesichert werden. Somit wird verhindert, dass die Kabel beschädigt werden und Personen über sie stolpern können und sich verletzen oder die Kabel beschädigen.
Kabel für Anwendungen im Innenbereich
Manche konfektionierten Computerkabel sind speziell auf den Gebrauch im Inneren eines Computer-Gehäuses oder in dem Gehäuse eines sonstigen Geräts ausgelegt. Diese Kabel sind so auszuwählen, dass stets die kleinste erforderliche Länge erreicht wird. Bei manchen Anwendungen kann ein solches Kabel in bestimmten Kanälen innerhalb des Gehäuses verlaufen, um so den Luftstrom und die Kühlung zu optimieren. In einem solchen Fall müssen die Kabel natürlich lang genug sein, um eine solche Verlegung zu ermöglichen.
Interne Hardware unterliegt denselben Änderungen bei Steckverbindern wie externe Hardware. SCSI-Steckverbinder waren einst sehr weit verbreitet, inzwischen verwenden die meisten Festplatten jedoch SATA-Anschlüsse für mehr Leistung. Etwas ältere Hardware erfordert manchmal Kabel, die nicht mehr verbreitet sind, von führenden Elektronikvertrieben jedoch auch weiterhin noch geführt werden. Dabei können diese Komponenten mit verschiedenen Steckverbindern kombiniert werden.
Somit können sie beispielsweise an Netzteile und neuere Geräte angeschlossen werden, die einen anderen Steckverbinder verwenden. Durch das Splitten von Kabeleinheiten kann beispielsweise ein Netzteil für viele verschiedene Geräte verwendet werden; dabei ist jedoch genau im Auge zu behalten, wie viel elektrische Energie in einem solchen Fall von dem Netzteil bereit gestellt wird, um sicher zu gehen, dass die angeschlossenen Geräte nicht beschädigt werden.
Die verschiedenen internen Anschlüsse unterscheiden sich voneinander durch die Anzahl der Pins, die Form und weitere Merkmale.
Konfektionierte Computerkabel installieren
Viele konfektionierte Computerkabel sind so gestaltet, dass sie mühelos ein- und ausgesteckt werden können. Ein ideales Beispiel hierfür sind USB-Kabel. Andere Kabel, insbesondere solche, die innerhalb von Geräten verlaufen, erfordern etwas mehr Aufmerksamkeit, wenn sie ein- bzw. ausgesteckt werden sollen.
Interne konfektionierte Computerkabel
Interne konfektionierte Computerkabel sind in aller Regel sehr mühelos zu installieren. Die verschiedenen Steckverbinder auf einem Motherboard sind stets so konstruiert, dass der falsche Stecker nicht unbeabsichtigt an einem falschen Ort eingesteckt werden kann.
Wenn diese Stecker eingeführt werden, sind sie für gewöhnlich in einer Linie mit dem jeweiligen Anschluss zu halten und rasten dann direkt ein. Dabei sollte nur ein sehr geringer bzw. keinerlei Widerstand zu spüren sein. Die meisten Stecker werden von Kunststoffmechanismen an Ort und Stelle gehalten, die zunächst entriegelt werden müssen, bevor das Kabel wieder entfernt werden kann.
Ein internes Computerkabel, das sich nicht ohne weiteres aus- bzw. einstecken lässt, sollte niemals einer übermäßigen Krafteinwirkung ausgesetzt werden. Eine solche Situation deutet stets auf eine fehlerhafte Ausrichtung, eine Art Kompatibilitätsproblem oder einen Schaden an dem Anschluss hin, sodass das Kabel nicht eingesteckt werden kann. Wird das jeweilige Kabel dann mit zu viel Kraft eingesteckt, können Schäden an dem Anschluss und der Leiterplatte selbst auftreten.
Externe konfektionierte Computerkabel
USB-, Firewire- und auch parallele Steckverbinder sind so konstruiert, dass sie mühelos ein- und ausgesteckt werden können. Diese Steckverbinder können speziell an bestimmte Umwelteinflüsse angepasst werden, die meisten USB- und Firewire-Kabel werden jedoch schlichtweg mit Hilfe leichter Krafteinwirkung am Ende des Kabels ein- und ausgesteckt.
Manche parallele und weitere konfektionierte Computerkabel sind zudem mit Rändelschrauben erhältlich. Diese bestehen aus zwei Gewindeschrauben an jeder Seite des Adapters, mit deren Hilfe das Kabel direkt an den passenden Anschluss angeschraubt werden kann. Diese Lösungen eignen sich hervorragend für Situationen, bei denen mechanische Krafteinwirkungen eine ernsthafte und dauerhafte Gefahr darstellen können.
Manch andere Steckverbinder verfügen über einen Mechanismus, mit dem sie an Ort und Stelle gehalten werden – wenn auch nicht gar so fest wie von den oben beschriebenen Schraubverbindungen. Welcher Steckverbinder letztendlich verwendet wird, sollte von den Einsatzbedingungen abhängen, bei denen das jeweilige konfektionierte Computerkabel letztlich verwendet wird.
Verschiedene Farben bieten eine Art Hilfestellung und erweisen sich in manchen Anwendungen zudem als sicherheitsrelevant. Bei Anwendungen in Gefahrenbereichen ist stets das Datenblatt eines konfektionierten Computerkabels zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die verwendeten Materialien den vorherrschenden Bedingungen standhalten können.
Konfektionierte Computerkabel und die verschiedenen Ausführungen
Die verfügbaren Kabelsets erleben einen permanenten Wandel, da immer neue Steckverbinder und Technologien eingeführt werden. Die immerwährende Nachfrage nach noch höheren Datenübertragungsraten treibt auch Neuerungen bei Steckverbindungen und Kabeln voran.
Manche konfektionierte Computerkabel sind so weit verbreitet, dass sie bereits mit Eigennamen bezeichnet werden. So wird beispielsweise ein 5,25-Zoll-Leistungssteckverbinder mit vier Pins als Molex bezeichnet. Diese Bezeichnung hat absolut nichts mit dem Steckverbinder selbst zu tun, sondern geht vielmehr auf einen Hersteller dieser Stecker zurück. Auch die Bezeichnung Firewire ist eindeutig in Marketing-Abteilungen entstanden, während die ursprüngliche Bezeichnung dieser Kabel IEEE-1394 lautet.
Firewire
Firewire wird offiziell auch als IEEE-1394 bezeichnet. Ursprünglich entwickelt für den Einsatz in Apple-Computern, ist diese Technologie seit den 1990er Jahren wesentlich weiter verbreitet. Diese Kabel bieten eine Übertragungsrate von 400 Mbps und werden weitläufig bei Medienanwendungen eingesetzt. Ein neuer Standard, Firewire 800, verdoppelt diese Übertragungsrate.
Digital-Video- und Monitorkabel
Diese Kabel sind speziell auf den Einsatz mit Medien ausgelegt, können mitunter sehr hohe Datenmengen übertragen und ermöglichen somit sehr hochwertige Auflösungen. Zu den unterstützten Schnittstellen zählen HDMI, DVI und weitere.
Netzkabel
Leistungssteckverbinder stellen den Anschluss zwischen einem Netzteil und dem Motherboard, der Hardware und verschiedenen Peripherie-Geräten her. Erhältlich sind sie in AC- und DC-Versionen sowie in Konfigurationen für die unterschiedlichsten Steckverbinder.
SCSI
Die Abkürzung SCSI steht für „Small Computer Systems Interface“. Kabel mit diesen Anschlüssen sind sowohl in Designs für den Gebrauch innerhalb von Computer-Gehäusen, als auch in Designs zur Anbindung externer Geräte erhältlich. SCSI-Kabel sind insgesamt in drei verschiedenen Varianten erhältlich, die sich anhand der Vorgehensweise zur Übertragung von Signalen voneinander unterscheiden.
USB
USB ist eine neuere Technologie und gilt als besonders mühelos in der Bedienung. Sie ist zudem sehr weit verbreitet und in zahlreichen Varianten erhältlich, einschließlich Mini- und Micro-USB-Steckverbindern. Die aktuelle Version der USB-Technologie lautet USB 3.0.
PC-Kabelset konfektioniert
Hierzu zählen Kabel, die zusammen mit standardisierten Steckverbindern und der erforderlichen Hardware ausgeliefert werden. Dabei können diese Sets sowohl zum Ersatz beschädigter Teile als auch für komplett neue Aufbauten verwendet werden. Ebenso sind SMT- und viele weitere Steckverbinder erhältlich. Diese Kategorie umfasst zudem sämtliche Werkzeuge, um Kabel heraus zu ziehen, und ähnliche Komponenten. Hersteller sind unter anderem RS und TE Connectivity.
PC Stromversorgung Kabelset
Hierzu zählen Stromkabel sowie Leistungsadapter, mit deren Hilfe ein Leistungssteckverbinder mit einem anderen Stecker verknüpft werden kann. Ein Beispiel hierfür ist ein ATX-zu-AT-Steckverbinder von RS. Ebenso enthalten sind 1-zu-4-Steckverbinder und viele weitere Optionen für Motherboard-Anschlüsse und ähnliches.
Digital-Video- und Monitorkabel konfektioniert
Diese Produktreihe umfasst Steckverbinder wie DVI, HDMI, SVGA und viele mehr. Erhältlich sind sie mit einem Nennstrom zwischen 0,5 A und 3 A sowie in vielen verschiedenen Längen und einer Auswahl an zahlreichen Mantelfarben.
Firewirekabel konfektioniert
Hierzu zählen zahlreiche Optionen mit unterschiedlichen Pin- und Polzahlen, verschiedensten Steckverbindern in derselben Einheit und mehr. Erhältlich sind diese Einheiten in Längen von bis zu 5 Metern und von vielen verschiedenen Herstellern, darunter Phytec und RS.
KVM-Kabel konfektioniert
KVM-Kabel (Keyboard – entspr. Tastatur –, Video, Maus) ermöglichen die Anbindung dieser Geräte zur Regelung eines oder mehrerer Computer. Dabei sind sie in vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich und erlauben somit den Einsatz von PS/2, VGA, RS232 und weiteren Anschlüssen.
Parallel-Kabel konfektioniert
Konfektionierte Parallel-Kabel enthalten Optionen mit verschiedenen Steckverbindern an dem Ende der jeweiligen Kabel. Sie sind in sehr langer Form – bis zu 10 Meter sind keine Seltenheit – und mit einer Auswahl an Mantelfarben erhältlich.
PS/2-Kabel konfektioniert
PS/2-Steckverbinder sind sehr weit verbreitet. Diese Kategorie umfasst standardmäßige PS2-Kabel mit Optionen für Stecker und Buchsen sowie die dazugehörige Hardware (z. B. Blindplatten).
SCSI-Kabel konfektioniert
Diese Kategorie umfasst die Produkte SCSI I, II und III von Herstellern wie Harting und RS. Diese Kabel bieten zahlreiche Optionen zur Befestigung, darunter Rändelschrauben und Klemmen. Installiert werden können diese Kabel in den unterschiedlichsten Stecker-/Buchsen-Varianten.
Seriell-Kabel konfektioniert
Serielle Kabel sind mit einer Vielzahl verschiedenster Steckverbinder erhältlich, einschließlich SATA, IDC, eSATA, CDS 25F und mehr. Hergestellt werden diese Kabel von zahlreichen führenden Elektronikfirmen. Optionen für besetzte Pathways sind ebenfalls erhältlich.
USB-Kabel konfektioniert
Micro-USB, Mini-USB, USB und weitere Steckverbinder sind in dieser Kategorie zu Hause und können mit den unterschiedlichsten Steckverbindern in ein und derselben Kabeleinheit kombiniert werden. Dabei handelt es sich um die mit am weitesten verbreiteten und beliebtesten Steckverbinder überhaupt. Darüber hinaus sind Optionen für USB-Steckverbinder für widrige Einsatzbedingungen erhältlich.