- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electrical
- >
- Lagerhallenbeleuchtung
<p>Logistikunternehmen setzen LEDs zur Lagerhallenbeleuchtung ein und machen Schluss mit hohen Beleuchtungskosten</p>
Handfeste Vorteile konnte ein Logistikunternehmen durch den Austausch seiner 400-Watt-SON-Hallenbeleuchtung mit neuer LED-Beleuchtung mit 172 Watt für das Schüttgutlager verbuchen.
Die Installation von LED-Leuchten in einem Schüttgutlager in Edinburgh hat einem Logistikunternehmen erhebliche Vorteile beschert. Durch den Ersatz der ausgedienten Beleuchtungslösung konnte das Unternehmen Leistungs- und Effizienzsteigerungen realisieren und die Instandhaltungsarbeiten der Beleuchtung entscheidend minimieren.
Die schwierige Ausgangssituation
In der Hafenanlage Leith, in der Nahrungsmittelerzeugnisse wie z. B. Weizen gelagert werden, kämpften 400-W-HID-Deckenlampen mit ihrer Aufgabe, für die erforderliche Ausleuchtung zu sorgen. Dies war schwierig, weil die von den Leuchten erzeugte Wärme dazu beitrug, dass der Staub der Lagerware auf den Polycarbonatlinsen verbrannte. Die Ausleuchtung der Lampen war folglich mangelhaft und die Deckenlampen mussten in regelmäßigen Abständen ausgewechselt werden.
Dem Logistikunternehmen bereitete diese Situation gleich mehrere Probleme. Da die Leuchten hoch oben an der Decke montiert waren, konnten sie nur gewechselt werden, wenn die Lagerhalle leer war. Der Zugang war nur mit einem Scherenhub möglich. Beschädigte oder defekte Leuchten blieben somit häufig mehrere Wochen, Monate oder sogar ein ganzes Jahr hängen, bis sie ausgewechselt werden konnten.
Ferner war ein Team aus drei Mitarbeitern erforderlich, um die Hubvorrichtung zu bedienen und die Leuchten auszuwechseln. Das Problem der Anlage bestand also nicht nur in einer unzugänglichen, leistungsschwachen Beleuchtung mit hohem Energieverbrauch, auch erhebliche Arbeits- und Instandhaltungskosten waren damit verbunden.
Die Suche nach einer Lösung
Das Unternehmen stellte fest, dass sich die Ansammlung von Staub vermeiden und die Lichtleistung steigern lässt, indem die Menge der von den Leuchten erzeugten Wärme verringert wird. Kostenintensive und logistisch komplexe Instandhaltungsarbeiten ließen sich minimieren, wenn dafür gesorgt wäre, dass die Leuchtmittel ununterbrochen hell leuchteten und länger hielten.
Mit diesem Ziel investierte das Unternehmen in eine LED-Deckenbeleuchtung mit 172 Watt. Abgesehen davon, dass die energieeffiziente Beleuchtung weniger Strom verbraucht, gibt sie auch kaum Wärme ab und schafft damit die Sorge um Staubablagerungen aus der Welt. Da sie mehrere Jahre ohne erhebliche Einbußen bei der Leuchtqualität halten, tragen sie auch zu einer Verringerung der langfristigen Betriebskosten bei.
Die Installation der LED-Lampen konnte damit als einmaliger Aufwand verbucht werden, denn erst nach mehreren Jahren müssen die Leuchtmittel ausgewechselt werden. Der mangelnde Zugang zur Decke der Lagerhalle stellte somit auch für das Instandhaltungspersonal kein großes Problem mehr dar.
Das positive Ergebnis
Bedingt durch die Tatsache, dass die Lagerhallenbeleuchtung acht Stunden täglich, fünf Tage in der Woche und 50 Wochen im Jahr im Einsatz ist, waren die zu verbuchenden Einsparungen erheblich. Durch den Austausch von 13 400-Watt HID-Lampen durch 8 LED-Lampen mit 172 Watt sank der Energieverbrauch um 75 Prozent von 3,85 Watt/m² auf 1,05 Watt/m², was eine Ersparnis von GBP 695 jährlich brachte. In Bezug auf die CO2-Emissionen bewirkte diese Maßnahme eine Verringerung von etwa 271 Tonnen.
Die größten Einsparungen sind aber bei der Instandhaltung der Beleuchtung zu verbuchen. Das Unternehmen musste kein Geld mehr für die Techniker, für die Mietkosten des Scherenhubs, für Ersatzlinsen und für den Lampenwechsel ausgeben. Schätzungen des Unternehmens zufolge hat die Installation der LEDs eine Ausgabensenkung in diesem Bereich von jährlich GBP 2.297 gebracht.
Berücksichtigt man die Energieeffizienz und die Einsparungen bei den Instandhaltungskosten, wird sich die Investition von GBP 4.320 in die neue LED-Beleuchtung nach 1,3 Jahren amortisiert haben. Zu den weiteren Vorteilen zählt eine bessere Lichtqualität, die das Arbeiten in der Halle beim Beurteilen der Produktqualität einfacher macht. Da die LED-Lampen keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten, sind mit dieser Technik auf lange Sicht auch keine teuren Entsorgungskosten verbunden.